Nous connaissons tous le réflexe qui consiste à foncer acheter des piles jetables pour alimenter un appareil qui présente quelques faiblesses. Par conséquent nous connaissons aussi celui de jeter nos piles en fin de vie, ce qui n’est pas forcément bon, ni pour l’environnement ni pour le porte-monnaie. Il existe une alternative économique et écologique : l’accu. Vous l’appelez peut-être pile rechargeable, car il a pour particularité d’être rechargé et donc d’être utilisé une multitude de fois, et c’est ça la force de l’accu. Vos piles AA, AAA, 9 V ainsi que tous les autres formats de piles possèdent leurs équivalents en version rechargeable, pour une utilisation similaire, à l’exception qu’elle s’inscrit cette fois dans la durée.
Tous les produits


Pile rechargeable spéciale 18650 Samsung S9009316342928 résiste aux courants élevés, flat-top Li-Ion 3.6 V 3450 mAh 1 pc

Batterie au plomb Yuasa NP7-12 12 V 7 Ah plomb (AGM) (l x H x P) 151 x 98 x 65 mm cosses plates 4,8 mm sans entretien, c

Pile rechargeable spéciale 18650 Samsung INR18650 30Q flat-top, résiste aux courants élevés Li-Ion 3.6 V 3000 mAh 1 pc(s

VOLTCRAFT VC-18650PCM Pile rechargeable spéciale 18650 avec câble lithium 3.6 V 3400 mAh 1 pc(s)

Panasonic NCR18650B Pile rechargeable spéciale 18650 Li-Ion 3.7 V 3200 mAh 1 pc(s)

B.B. Battery B.B. HR4.2-12FR-VDS HR4.2-12FR Batterie au plomb 12 V 4200 mAh plomb (AGM) (l x H x P) 140 x 100 x 39 mm co

VOLTCRAFT VC-26650 Pile rechargeable spéciale 26650 flat-top lithium 3.7 V 5000 mAh 1 pc(s)

VOLTCRAFT VC-Li 3,7-2000 Pile rechargeable spéciale 18650 flat-top Li-Ion 3.7 V 2000 mAh 1 pc(s)

Pile rechargeable spéciale 18650 Samsung INR18650-25R résiste aux courants élevés, résiste aux températures élevées, fla
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les accus
La liberté sans fil de notre technologie moderne ne serait pas envisageable sans des accus puissants. QU'il s'agisse d'un smartphone, d'un ordinateur portable, d'un lecteur MP3, d'un aspirateur ou d'une perceuse, tous ces appareils électroniques offrent une technologie sans fil de pointe pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie. Pour que cela reste le même pendant longtemps, les batteries des appareils concernés doivent être chargées et entretenues correctement. Mais la diversité des appareils est aussi grande que la diversité des piles. Et chaque batterie veut être traitée et entretenue individuellement. Mais ceux qui respectent quelques principes de base importants auront beaucoup de plaisir avec leurs accus.
Was a accus?
Quels types de piles sont disponibles ?
Quels sont les types d'accus courants ?
Comment charger correctement les accus ?
Comment les piles doivent-elles être traitées correctement ?
Vous trouverez ainsi la batterie adaptée
Les questions les plus fréquentes sur les accus
Was a accus?
Une batterie ou un accumulateur est une batterie secondaire rechargeable. Ainsi, les batteries peuvent être utilisées plusieurs fois. Lorsqu'une batterie est déchargée, elle doit être rechargée à l'aide d'un chargeur adapté à la technologie de la batterie. Les accus rechargeables sont particulièrement adaptés aux appareils Hohem.
Contrairement aux accus, les piles sont des piles primaires et sont destinées à un usage unique. Lorsqu'une batterie est déchargée, elle doit être recyclée. Les piles sont adaptées pour les appareils qui ne sont utilisés qu'à la fois, ont un faible besoin d'énergie et doivent être prêts à l'emploi à tout moment.
Malheureusement, les termes batterie et pile sont confondus. Ainsi, même dans les entreprises spécialisées dans le secteur automobile, on parle volontiers de batteries automobiles, mais qui sont en réalité des batteries plomb-acide.
En raison des ingrédients, l'élimination des piles et des accumulateurs par les ordures ménagères est absolument interdite.
Quels types de piles sont disponibles ?
En plus de la forme de la batterie, qui est généralement prescrite par l'appareil à alimenter, le type de batterie ou la technologie de la batterie est d'une importance capitale. En fonction de la technologie de batterie, différentes substances sont utilisées pour la construction des accumulateurs d'énergie rechargeables.
Accus au plomb
Les batteries les plus anciennes et les plus économiques sont toujours des batteries au plomb. Ces accus sont par exemple disponibles en tant que batteries plomb-acide utilisées dans le secteur automobile. Les batteries au plomb-gel sans entretien sont bien fermées et peuvent donc être utilisées indépendamment de la position. Ces batteries sont utilisées dans les appareils d'aide au démarrage, les systèmes d'alimentation sans interruption, les systèmes d'alarme ou également comme batteries solaires. Pour les accus AGM ou les accus plomb-non-tissé, l'acide sulfurique dilué est stocké dans un matériau en fibre de verre. Le spectre d'utilisation est identique à celui des accus gel. De plus, ils sont également très heureux d'être utilisés comme batteries de moto.
Une batterie plomb-feutre fermée de 12 V et 7,2 Ah.
Avantages :
- acquisition économique
- haute capacité -
robuste
Inconvénients :
- très sensible à la décharge profonde
Accus NiCd
Jusqu'à il y a quelques années, la batterie nickel-cadmium était imbattable pour les applications nécessitant un courant extrêmement élevé, par exemple pour les outils électriques et pour les entraînements haute performance dans la construction de modèles. Mais ce type de batterie a été presque complètement supplanté par les accus lithium-polymère.
Grâce aux cosses à souder, ces accus NiCd peuvent être soudés individuellement.
Avantages :
- coût d'acquisition moins cher que pour les accus NiMH
- pour une consommation de courant extrêmement élevée et une charge rapide
- très résistant au froid
Inconvénients :
- doit être déchargé complètement régulièrement avant le chargement.
Remarque : en raison des métaux lourds toxiques, il existe une interdiction générale de vente. À l'exception des accus NiCd pour outils électriques sans fil, pour la technique d'alarme et d'urgence ainsi que pour la technique médicale.
L'effet mémoire
Les accus NiCd ont une mémoire étonnante
l'effet mémoire permet également à la batterie la plus puissante de s'affaiblir. Ne rechargez donc pas une batterie nickel-cadmium tant qu'elle n'est pas complètement déchargée. Sinon, des cristaux de cadmium peuvent se former sur son électrode négative. La batterie se rend compte de cet état de décharge incomplet et l'enregistre comme vide. En effet, il y a encore de la capacité en dessous de ce niveau de décharge - il ne peut plus être utilisé. Les autres cycles de décharge sont alors de plus en plus nombreux. Pour éviter cet effet de mémoire, vous devez décharger complètement les cellules NiCd. Ainsi, vous prolongerez considérablement la durée de vie des accus.
Accus NiMH
Les accus à hydrure métallique de nickel (NiMH) se distinguent principalement par leur respect de l'environnement. Vous pouvez stocker plus d'énergie que les accus NiCd et ne souffriraient pas de l'effet mémoire. Ainsi, les accus à piles rondes NiMH sont très répandus et très populaires auprès des utilisateurs.
Accus NiMH dans différentes versions et différents types de construction.
Avantages :
- exempt de cadmium métal lourd toxique
- offre une capacité plus élevée pour un même type
de construction - pas d'effet mémoire
Inconvénients :
- coût d'acquisition plus élevé que les accus NiCd
- plus sensibles au froid que les accus NiCd
- en cas de charge prolongée, décharge importante (sauf une batterie NiMH à faible décharge auto-décharge comme Conrad endurance, Sanyo eneloop ou VARTA Ready2Use)
- le chargeur utilisé doit être conçu pour les accus NiMH
Accus NiZn;
La batterie nickel-zinc (NiZn) est la solution idéale lorsque les appareils avec des accus NiMH ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas de manière fiable en raison de la faible tension de 1,2 V/cellule.
Les accus nickel-zinc miut 1,6 V/cellule offrent plus de tension que les piles.
Avantages :
- tension élevée de 1,6 V/cellule
- forte densité d'énergie et résistance aux cycles
- très résistant au froid
Inconvénients :
- le chargeur doit être conçu pour les accus NiZn.
Accus Li-Ion ou LiPo
En tant qu'alimentation éprouvée pour les téléphones portables, les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils photo numériques, les accus lithium extrêmement capacitifs s'utilisent désormais comme des accus d'entraînement légers dans le domaine de la construction de modèles. Cependant, les batteries au lithium sont encore relativement chères et ne peuvent être rechargées qu'avec des chargeurs spéciaux. En cas de dépassement de la tension de charge maximale, les batteries au lithium peuvent être facilement détruites.
Les accus au lithium offrent des capacités élevées malgré leur forme compacte.
Avantages :
- haute tension de 3,6 - 3,7 V/cellule
- forte densité d'énergie
- différents types de construction disponibles
Inconvénients :
- les chargeurs doivent être conçus pour les accus au lithium.
Quels sont les types d'accus courants ?
| Accus Lady accus Micro accus Mignon | La plupart des petits appareils électroniques (p. ex. Les télécommandes, les montres, les lampes à sac compactes ou les balances) peuvent être équipées de piles Lady, Micro ou Mignon en nombre variable. En raison de la faible consommation de courant des appareils à utiliser, ces tailles d'accus offrent encore des temps de fonctionnement suffisamment longs. |
| Accus pour bébé | Un peu plus grand que les accus Mignon, les accus Baby (C) ont des capacités beaucoup plus élevées. Ils sont de préférence utilisés dans des appareils tels que des jouets pour enfants qui ont une demande d'électricité accrue. |
| Accus mono | En tant que plus grande batterie à piles rondes, la batterie mono est utilisée principalement dans des appareils puissants tels que des radios portatives ou même dans des lampes de poche. Les capacités élevées de ces accus garantissent de longues durées de fonctionnement. |
| Accus 6F22 9 V | Pour certains appareils spéciaux, des piles de 9 V sont nécessaires. Elles sont construites à partir de plusieurs petites cellules individuelles qui trouvent de l'espace dans le boîtier de la batterie de bloc. Les accus de bloc 9 V sont très bien utilisés dans les appareils de mesure. |
| Packs d'accus | En tant que stockage d'énergie pratique à haute capacité, les packs d'accus sont particulièrement populaires dans la construction de modèles. En raison des possibilités de combinaison presque illimitées, il est possible de monter des accus individuels pour chaque domaine d'application. |
Il existe en partie différentes désignations pour les différentes tailles de batterie :
LR1
HR1, 50NH, N, LR1, LR01, E90, LR1-N, LR1/E90, 4001, AM5, KN, MN9100, MN9100/N, UM5, R1, KN-2, 810, 910A, L1129
Micro
HR3, HR03, UO100557, DC2400, DC2400B4N, LR03, AAA, LR3, AM4M8A, AM4, S, MN2400, 824, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, MINISSILO, V2500PX
LR6
HR6, HR06, CEF80, RB104358, LR06, AA, LR6, AAB4E, AM3, M, MN1500, 815, E91, LR6N, 15A, KAA, R6, R06, BA3058, U7524, UM3, STILO, V1500PX
LR14
HR14, LR15, C, AM2, L, MN1400, 814, E93, LR14N, 14A, KC, R14, BA3042, U7522, UM2, 1/2 TORCIA
Mono
HR20, LR20, D, AM1, XL, MN1300, 813, E95, LR20N, 13A, KD, R20, LR20L, BA3030, U7520, UM1, TORCIA
Pile carrée 9 V
HR6F22, HR9V, HR22, 6LR61, 6LR21, 6AM6, 6LP3146, MN1604, A1604, E BLOCK, LR22, 522, 6LF22, 1604A, K9V, 21, 6R22, BA3090/U, 6F22, PP3HP, 006P, AM6F, 6L6R22, B3090/U, 6P609P22, 6P60P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3
Comment charger correctement les accus ?
Accus au plomb
Une batterie au plomb vide est capable d'absorber un courant extrêmement élevé. Pour cette raison, le courant de charge doit être limité au début de la charge pour les accus au plomb hautement capacitifs. Cette limitation peut être effectuée soit par la puissance maximale du chargeur, soit par une régulation électronique du courant. La hauteur du courant de charge doit correspondre à environ 20 à 1/10 de la valeur de capacité. Pour une batterie de 16 Ah, le courant de charge serait de 0,8 - 1,6 A.
D'abord, la tension augmente fortement jusqu'à ce que le courant de charge réglé s'écoule (t1). Pendant le processus de charge, lorsque le courant est constant, la tension de charge continue à augmenter jusqu'à ce que la tension maximale admissible soit atteinte pour t2. Le courant de charge diminue de plus en plus avec une tension de connexion de charge constante. Si un courant minimal est inférieur à (t3), la batterie au plomb est complètement chargée.
Courbe de charge typique d'une batterie au plomb
Accus NiMH
Les accus NiMH sont chargés avec un courant constant. Si le courant de charge est réglable manuellement, il doit être d'environ 3/10 de la valeur de capacité. Pour une batterie de 2000 mAh, le courant de charge serait de 600 ma. Pour les chargeurs rapides, la hauteur du courant de charge est déterminée et réglée automatiquement en fonction du comportement de la batterie. La tension augmente alors très rapidement jusqu'à ce que le courant de charge nécessaire s'écoule (t1).
La détection du moment où la batterie est complètement chargée s'effectue à l'aide de la courbe de tension de charge. Celui-ci forme un bouret typique à la fin. Bien que l'énergie continue à être chargée dans la batterie, la tension de charge (t2) diminue. La détection de la variation de tension négative est appelée « Minus Delta U » ou « Minus Delta Peak ». Plus le courant de charge est élevé, plus la chute de tension est importante.
Une fois le courant de charge éteint, les impulsions de courant momentanées garantissent que la charge de la batterie est maintenue.
Accus au lithium
Les accus au lithium sont chargés selon le même schéma que les accus au plomb. Au début de la charge, un courant défini s'écoule jusqu'à ce que la tension de charge maximale autorisée soit atteinte. Le courant diminue alors à une tension constante. Si la valeur minimale n'est pas atteinte, le chargeur s'éteint.
Cependant, les valeurs de tension par cellule sont différentes selon la chimie des cellules. De plus, la tension de charge max. Par cellule doit être strictement respectée. Pour les batteries lithium multicellulaires, un système électronique d'équilibrage est utilisé pour maintenir toutes les cellules d'un pack d'accumulateurs au même niveau.
En fonction de l'utilisation, l'électronique de l'équilibreur est intégrée directement dans le pack d'accus ou dans l'appareil. Pour les accus de propulsion utilisés dans la construction du modèle, l'électronique d'équilibreur est généralement intégrée dans les chargeurs.
Des circuits de protection sont également prévus pour certaines cellules afin que la tension de charge ne soit pas dépassée.
Pile lithium simple avec circuit de protection.
Important !
Chargez toujours les batteries uniquement avec le chargeur, qui est également conçu pour la batterie correspondante. Dans l'idéal, les fabricants peuvent ajouter des câbles de charge adaptés ou même des chargeurs aux produits concernés. Dans ce cas, seules les possibilités de charge indiquées par le fabricant doivent être utilisées.
En effet, lorsqu'une batterie Li-Ion est chargée avec un chargeur conçu uniquement pour les blocs-batteries NiMH, il existe un risque d'incendie et d'explosion élevé !
Comment les piles doivent-elles être traitées correctement ?
Accus au plomb
Pour une batterie au plomb, il n'est pas utile pour la durée de vie si elle est déchargée à plus de 50 %. Même lorsqu'il est rechargé complètement. Le spécialiste parle ici d'un cycle profond. Pour une batterie au plomb, il est beaucoup mieux de recharger la capacité de 10 à 15 %. Dans ce cas, on parle d'un cycle plat.
C'est exactement ce qui se passe avec une batterie de voiture ou une batterie au plomb pour voiture. Même si le démarreur nécessite un courant très élevé pendant un court instant, la capacité prise lors d'un processus de démarrage est minime. Et l'alternateur recharge immédiatement la batterie lorsque le moteur tourne. Ainsi, une batterie de voiture crée des dizaines de milliers de démarrages sans nuire.
Les batteries au plomb pour les systèmes solaires ou les véhicules électriques sont soumises à un cycle de fonctionnement forcé. Pour cette raison, ils sont conçus et construits différemment selon ces tâches.
Il est important de prendre soin de vos batteries, même si elles sont grandes et coûteuses.
Les accumulateurs plomb-acide doivent être contrôlés ou entretenus régulièrement. La perte de liquide doit être compensée à nouveau par de l'eau distillée. Pour une hauteur de remplissage optimale, des repères sont souvent placés sur le côté ou dans les orifices de remplissage de ces accus. Si ces marques sont manquantes, le niveau d'acide optimal doit dépasser le bord supérieur des plaques de plomb d'environ 1 cm.
Les batteries au plomb qui ne sont pas utilisées pendant l'hiver doivent être complètement rechargées avant l'entreposage. En outre, les batteries doivent être rechargées régulièrement. Il est également possible d'utiliser des chargeurs dotés d'une fonction de charge de conservation.
Accus NiMH
Les accus NiMH sont des accus relativement faciles à entretenir, qui peuvent facilement être déchargés. Une charge durable peut réduire considérablement la durée de vie et la puissance des accus. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de déposer le téléphone sans fil dans le chargeur 24 heures sur 24, par exemple.
Cependant, les accus NiMh souffrent d'une certaine décharge spontanée. Par conséquent, vous devez toujours recharger avant de l'utiliser. Certains fabricants ont détecté le problème et proposent des accus NiMh avec une faible décharge automatique. Ces batteries sont vendues sous les noms Conrad endurance, Pamsonic eneloop ou VARTA Ready2Use.
Les accus Ready to use ont une très faible auto-décharge.
Accus au lithium
Was pour les accus au plomb pour une longue durée de vie de la batterie est très nocif pour les accus au lithium. Il s'agit d'une volonté de maintenir la batterie à un niveau de charge de 100%.
Les modélistes le font depuis longtemps et ne peuvent recharger que jusqu'à 70% de vos accus LiPo, grands et coûteux après la dernière utilisation. Ainsi, les accus de haute qualité sont parfaitement protégés pendant le repos jusqu'à la prochaine utilisation dans le modèle.
Les propriétaires d'ordinateurs portables, d'ordinateurs portables, de netbooks ou de tablettes doivent tenir compte de ce fait dans la mesure du possible. En effet, lors d'une utilisation stationnaire à la maison ou au bureau, les accus des appareils sont toujours maintenus à 100% de charge à l'aide de stations d'accueil ou de câbles de charge. Au bout de quelques années, vous pourrez constater que l'ordinateur portable fonctionne bien, mais que l'autonomie de la batterie est très courte.
Ce phénomène est vrai pour les smartphones. Mais jusqu'à ce que la batterie montre les premiers signes de fatigue, il existe déjà un modèle successeur du téléphone. Une batterie faible est souvent l'argument décisif pour créer un nouveau smartphone.
Les piles portables sont nettement plus longues lorsqu'il est correctement utilisé.
Vous trouverez ainsi la batterie adaptée
Pour les piles à piles rondes, la décision d'achat est relativement simple. Car la forme Mignon (AA), Micro (AAA), Baby (C), block 9 V ou Mono (D) joue un rôle décisif. Les accus de la même forme ne diffèrent alors que par la marque et les indications de capacité en mAh. Dans de rares cas seulement, vous aurez besoin de batteries NiMH 1,6 V/cellule, au lieu de accus NiMH 1,2 V/cellule.
Pour les accus au plomb, outre la technologie (acide, gel, non tissé…, etc.), les caractéristiques techniques sont au premier plan. En plus de la tension et de la capacité, les dimensions et, bien sûr, les connexions avec fiche plate, raccord à vis M6, etc. Sont également essentielles. Une certification VDS est nécessaire pour certaines applications, par exemple dans les systèmes d'alarme.
Avec les batteries au lithium, il devient plus difficile. Car ici, l'acheteur doit définir tout, de la technologie (lithium-polymère, lithium-fer ou lithium-ion), de la forme, de la connexion au nombre de cellules et des dimensions. Pour les modélistes, le poids de la batterie est également crucial.
Les questions les plus fréquentes sur les accus
Combien de fois peut-on recharger une batterie ?
Le nombre de cycles de charge dépend de la technologie pour les accus et de la profondeur de décharge. De plus, il est également essentiel de savoir comment la batterie est traitée. Alors que les batteries au plomb et au lithium sont très sensibles à une décharge trop profonde, les batteries NiCd doivent être déchargées avant de les recharger afin de les maintenir puissantes.
Quelle est la vitesse de charge d'une batterie ?
La vitesse de charge d'une batterie dépend de la batterie. Pour les données techniques, les fabricants indiquent le courant de charge maximal autorisé. Le chargeur doit pouvoir le faire. Une charge rapide avec un courant de charge maximal ne doit être effectuée que si possible lorsque la batterie est nécessaire d'urgence. En règle générale, les processus de charge plus lents pour les accus sont plus doux.
Was signifie mAh ?
L'indication indique la capacité d'une batterie. La capacité indique la quantité d'énergie électrique qu'une batterie peut stocker ou la durée pendant laquelle elle peut émettre un courant donné. Une batterie nickel-hydrure métallique de type AA Mignon de 2000 mAh peut retirer un courant de 200 ma sur une période de 10 heures. Lorsque l'intensité du courant de décharge est augmentée, la capacité utile est réduite.
Pourquoi les batteries sont-elles souvent différentes en termes de capacité ?
La valeur de capacité indique uniquement la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker ou émettre. Mais il ne dit rien sur la qualité et la puissance d'une batterie. Les valeurs de capacité élevées sont souvent atteintes au détriment d'autres paramètres tels que la résistance interne ou l'autodécharge.
Was then hochrooth accus?
Comme son nom l'indique, ces accus peuvent être chargés en un temps très court et être déchargées en un temps très court. Les batteries à courant élevé sont utilisées pour alimenter les modèles électriques. Même si les temps de fonctionnement du moteur ne sont que quelques minutes, une puissance énorme est disponible pendant cette période.
Comment jeter une batterie ?
Les accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères en raison des métaux et des acides utilisés. Ils peuvent être livrés (comme des piles) dans des cours de valeur ou chez des concessionnaires pour une utilisation professionnelle.
Was a rechargeable batterie?
Une pile rechargeable était une pile alcaline qui pouvait être rechargée dans une mesure limitée. Cependant, des chargeurs spéciaux ont été nécessaires à cette fin. Avec ce système, les fabricants ont essayé de combiner les avantages d'une batterie d'une tension nominale de 1,5 V et la possibilité de réutilisation d'une batterie. Depuis l'introduction des accus NiZn avec une tension nominale de 1,6 V, les piles rechargeables ont perdu de leur importance.
Was, si elle sent mal lors du chargement d'une batterie d'un véhicule d'habitation ?
L'odeur désagréable est le sulfure d'hydrogène. Cela se produit lorsque les batteries au plomb sont surchargées et trop chaudes. Un chargeur défectueux ou inadapté (tension de charge trop élevée) ou une batterie défectueuse peut être à l'origine de ce problème.
En outre, les batteries plomb-acide peuvent être chargées à l'aide de gaz. Un mélange très explosif d'oxygène et d'hydrogène (gaz de queue) s'échappe par les orifices de remplissage. C'est pourquoi les grandes batteries au plomb ne doivent être chargées que dans des pièces bien aérées.
Important : lors du chargement des accus, il faut toujours respecter les limites de courant et de tension indiquées par le fabricant.