bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machitene.

Informations utiles sur les capteurs d'humidité

  • Was HUMIDITE?

  • Was a Hydray-sonde?

  • Comment fonctionne un capteur d'humidité ?

  • Notre Conseil pratique : mesures simples avec Arduino et Co

  • Domaines d'application pour capteurs d'humidité

Was HUMIDITE?

Le terme humidité désigne la mesure de la présence d'eau dans un autre Medium.
Dans le cas de l'humidité relative, le degré d'humidité indique la puissance de l'air, par exemple, enrichi en vapeur d'eau. À 100 %, l'air est complètement saturé de vapeur d'eau. Si cette valeur est dépassée, l'excès d'humidité se déclenche. La capacité d'absorption d'eau de l'air dépend à son tour de la température.

L'humidité absolue est une mesure directe de la quantité de vapeur d'eau contenue dans un volume d'air donné. Cette valeur permet de déterminer la quantité d'eau à évaporer pour obtenir le niveau d'humidité souhaité.
L'humidité relative est exprimée en rF en pourcentage (également RH, anglais : humidité relative) et en grammes absolus par mètre cube.

 

Was a Hydray-sonde?

Un capteur d'humidité détecte la teneur en humidité d'un milieu. Il peut s'agir de l'air ambiant, de la nourriture, des matériaux de construction ou de tout autre produit industriel. L'apparition de brouillard ou de précipitations peut également être enregistrée par des mesures d'humidité, de sorte que les ouvertures de bâtiment ou les entrées d'eau de pluie peuvent être contrôlées de manière automatisée. Le capteur d'humidité réagit aux variations de l'humidité avec une modification de ses propriétés électriques, qui à son tour est évaluée électroniquement et conduit à des changements de commutation en aval.

 

Comment fonctionnent les capteurs d'humidité ?

Il existe des procédures directes et indirectes pour la détermination de l'humidité. Les capteurs d'humidité proposés dans notre boutique en ligne fonctionnent indirectement sur une base électrique. Le principe de base de la mesure est que les propriétés électriques d'un élément de capteur changent en cas d'exposition à l'humidité. Le capteur placé dans ou sur le support de mesure réagit avec un changement de sa capacité ou de sa valeur de résistance.

Il existe deux modes de fonctionnement de base que le capteur peut avoir :

Pour les capteurs d'humidité capacitifs, une couche hygroscopique est introduite entre les plaques du condensateur en tant que diélectrique. En cas de modification de la teneur en humidité de cette couche, la capacité entre les électrodes change. Les valeurs du condensateur se déplacent dans la zone Pico-Farad lors de la mesure de l'humidité capacitive.
Pour les capteurs d'humidité avec impédance, une couche hygroscopique entre deux électrodes DC est utilisée. Avec la modification de l'humidité, la résistance électrique (résistive) change.

Les deux méthodes de mesure sont parfois utilisées comme mélange. Lorsque le courant alternatif est utilisé, les capteurs mesurent la variation de la résistance et de la capacité. De nombreux capteurs offrent également une fonction de mesure de la température.

Pour un travail précis de ces capteurs, ils doivent être calibrés avec un taux d'humidité de référence afin d'obtenir une précision élevée de la mesure de l'humidité. Dans le cas contraire, seules les modifications relatives peuvent être mesurées. Des cellules de référence sont disponibles pour l'étalonnage.

Des composants électroniques adaptés sont nécessaires pour l'évaluation du résultat de mesure. Des kits d'évaluation sont disponibles pour mesurer précisément la température et l'humidité. Ces derniers permettent de visualiser, d'évaluer et de mémoriser les résultats de mesure via une interface USB. Les kits sont toujours conçus pour des capteurs spécifiques. Le logiciel fourni permet de visualiser les séries de mesure et d'exporter vers des formats de données courants. Ces kits permettent de développer des applications de capteur exigeantes.

Pour les locaux soumis à une humidité, il existe des régulateurs d'humidité pour contrôler l'humidité relative de l'air. Ils sont équipés d'une sortie de commutation et sont utilisés dans les sécateurs d'air et les humidificateurs.

 

Notre Conseil pratique : mesures simples avec Arduino et Co

Avec des environnements d'enchevêtrement tels que Raspberry et Arduino, il est possible de réaliser de petites applications de mesure facilement et à moindre coût pour surveiller des valeurs telles que l'humidité du sol ou l'humidité du sol. Le capteur correspondant est intégré dans un circuit et fournit en permanence des valeurs de mesure. Dans la variante la plus simple, les valeurs sont uniquement enregistrées et affichées numériquement sur un écran. Le circuit suivant laisse de la place pour des solutions personnalisées.

Par exemple, un signal d'alarme sonore peut retentir ou un témoin lumineux peut s'allumer lorsque certaines plages de mesure sont inférieures ou supérieures. Mais des circuits plus complexes sont également possibles, par exemple lorsqu'un échangeur de chaleur et d'air est activé à partir d'une certaine valeur.
 

 

Domaines d'application pour capteurs d'humidité

Les possibilités d'utilisation pour les capteurs d'humidité sont très larges. L'enregistrement et le contrôle des conditions climatiques sont largement utilisés, par exemple dans les bureaux, les hôpitaux, les laboratoires et les piscines. La teneur en humidité des matériaux de construction tels que les briques, le grès calcaire ou les panneaux de fibres de plâtre est importante dans le domaine de la construction. Dans l'industrie alimentaire, des capteurs d'humidité sont utilisés pour mesurer la teneur en humidité, par exemple, des grains de cacao ou de café, du sel, du tabac ou des céréales.

Les données des capteurs d'humidité sont utilisées pour réagir ensuite à la valeur d'humidité correspondante, c'est-à-dire pour augmenter l'humidité ou pour commander un processus de séchage et réduire l'humidité.