Cartes mères
Ce texte a été traduit par une machitene.
Des informations intéressantes sur les cartes mères pour PC de bureau
La carte mère est pour ainsi dire au cœur d'un ordinateur. Il s'agit de la carte mère de l'ordinateur sur laquelle les éléments centraux sont montés par insertion ou soudage. Découvrez les types de cartes mères, les composants qui y trouvent leur place et les was à respecter lors de l'achat.
-
Qu'est-ce qu'une carte mère ?
-
Les fonctions de la carte mère
-
Types de cartes mères
-
Critères d'achat des cartes mères - à quoi s'agit-il ?
-
Notre Conseil pratique : attention, risque de court-circuit !
-
FAQ - questions fréquentes sur les cartes mères
Qu'est-ce qu'une carte mère ?
La carte mère, également appelée carte mère, est la carte mère d'un ordinateur. Cela signifie que les composants essentiels à la fonctionnalité de l'ordinateur sont montés sur ce dernier. Lorsque vous achetez un PC prêt à l'emploi, la carte mère est déjà incluse. Pour déterminer le type ou le modèle de l'ordinateur, il est important de pouvoir évaluer la capacité de l'ordinateur à répondre à vos besoins et les possibilités de le mettre à niveau ultérieurement. Si vous construisez votre PC vous-même, la carte mère est l'un des composants indispensables qu'elle doit créer. Lors de la sélection, veillez à ce que le format de la carte soit adapté à votre appareil, c'est-à-dire qu'il peut être placé dans le boîtier. En outre, vous devez tenir compte dès le départ du fait que les extensions ultérieures, qui peuvent être intéressantes pour vous, peuvent être prises en charge avec la carte mère. Cela concerne les emplacements et les possibilités de raccordement de la carte de circuit imprimé.
Dans notre boutique en ligne, vous pouvez choisir parmi une multitude de cartes mères pour une utilisation privée et professionnelle. Vous trouverez ci-dessous ce que vous devez savoir exactement lors de l'achat et quels types de cartes mères sont disponibles chez nous.
Les fonctions de la carte mère
Sur la carte mère se trouve le support du processeur, c'est-à-dire l'emplacement pour l'unité centrale de calcul de l'ordinateur, le CPU ( unité centrale de traitement). Le type de processeur est un aspect essentiel de la puissance de l'ordinateur. Si une mise à niveau doit être effectuée ou si un remplacement est nécessaire en raison d'un défaut, le processeur peut être facilement remplacé lorsqu'il est monté sur un socket sur la carte mère. De plus, la carte mère contient, entre autres, le chipset, les emplacements pour mémoire vive, les slots pour cartes enfichables (PCI, PCI Express, par exemple pour le montage de l'ordinateur avec une carte graphique) et divers ports permettant la connexion de périphériques.

Types de cartes mères
Notre gamme de cartes mères pour PC est étendue et tient à disposition des modèles adaptés à tous les besoins. Vous pouvez trier l'assortiment en fonction, entre autres, du fabricant ou de la marque, du socket CPU existant et de l'objectif d'utilisation, afin d'obtenir rapidement un aperçu des produits qui vous conviennent. En fonction du type de socket CPU, les catégories de carte suivantes sont notamment indiquées :
1151 et 1151v2
Les modèles de ces catégories disposent d'un socket de processeur 1151 (introduit en 2015) adapté aux processeurs Intel, spécialement pour les processeurs avec une microarchitecture des générations Skylake, Kaby Lake et Coffee Lake. Les cartes mères 1151v2 ont un socket de la série 300 qui a un branchement modifié et qui s'adapte aux Cores Intel des 8e et 9e. La génération est adaptée. Les cartes mères 1151 sont équipées d'un socle de la série 100 ou 200 pour les 6e et 7e. De génération.
Intel
Le socket de processeur 2066 a été introduit en 2017 et convient pour les processeurs Intel avec microarchitecture Kaby Lake et Skylake. Les cartes mères Intel 2066 sont utilisées pour les PC de jeu, entre autres.
AM4
Ce socket AMD prend en charge la mémoire DD4 was Il peut accueillir un processeur ou une unité de traitement accélérée (APU) et peut être utilisé sur les cartes mères pour les ordinateurs de nombreuses classes de puissance et de prix. Même dans les PC de grande qualité, les cartes mères AM4 peuvent être utilisées.

En outre, il existe des catégories de cartes mères distinctes en ce qui concerne le format de la carte :
ATX et Micro ATX
ATX (Advanced Technology Extended) est un facteur de forme courant pour les cartes mères dans les PC de bureau, qui a été lancé par Intel en 1996 et qui reste largement utilisé. Les cartes ATX ont une taille de 305 x 244 mm, les cartes mères Micro ATX mesurent 244 x 244 mm. De nombreux boîtiers pour PC peuvent accueillir différentes variantes.
Mini ITX
Les petites cartes mères Mini-ITX d'une taille de 170 x 170 mm sont particulièrement adaptées aux formes de boîtier très compactes. Malgré leurs dimensions réduites, ces cartes peuvent être intégrées dans des ordinateurs puissants, car les performances du PC ne dépendent pas de la taille de la carte mère, mais de l'équipement avec des composants et il est possible d'utiliser des processeurs de pointe sur des modèles Mini-ITX.

FM2+
Il s'agit également d'un socket de processeur AMD qui est déjà utilisé depuis 2013 et qui prend en charge différents processeurs, par exemple des modèles de la série Kaveri avec microarchitecture Steamroller. Les cartes mères avec socket FM2+ sont plutôt dorées dans le segment à bas prix.
TR4
Les cartes mères avec socket TR4 AMD sont adaptées pour les processeurs de la série Threadripper, qui se trouvent dans la gamme Highend. Ces cartes mères sont conçues pour répondre à des exigences élevées, en particulier pour les jeux.

Cartes mères pour serveurs
Un serveur, s'il est question du matériel, est en fin de compte un ordinateur qui, comme tout autre ordinateur de bureau, a besoin d'une carte mère. Les cartes mères pour serveurs sont adaptées aux besoins spécifiques des serveurs. Par exemple, il existe un socket adapté aux processeurs pour serveurs. Une vitesse de travail élevée, une grande quantité de mémoire vive, des interfaces adaptées pour la connexion d'autres ordinateurs et une grande fiabilité en fonctionnement continu sont importantes pour les serveurs, tandis que, par exemple, les performances graphiques ne jouent pas un rôle, aucun slot n'est nécessaire pour les cartes graphiques.
Critères d'achat des cartes mères - à quoi s'agit-il ?
Si vous achetez une carte mère parce que votre ancienne est défectueuse ou que vous souhaitez assembler un nouveau calculateur, vous n'achetez pas simplement une carte de circuit imprimé - ce serait également surprenant compte tenu des prix jusqu'à la gamme à trois chiffres. Au contraire, vous recevrez une carte mère partiellement équipée que vous pourrez équiper avec d'autres composants matériels si nécessaire. Le choix de la carte mère est essentiel pour l'utilisation de l'ordinateur, qu'il s'agisse par exemple d'un ordinateur de travail simple pour la lecture de courrier électronique et pour le traitement de texte ou d'un PC de jeu sur lequel vous souhaitez faire des zooms graphiques sur des jeux complexes ou consommer d'autres contenus multimédias.

Les critères importants sont le socket CPU existant, car le processeur a un impact important sur la vitesse de travail et la puissance du PC, le chipset intégré, les cartes graphiques déjà intégrées et la prise en charge des technologies modernes pour accélérer l'ordinateur (par ex. prise en charge DDR4 ou supérieure). Il convient également de veiller à ce que d'autres composants internes, cartes et appareils externes soient connectés. Par exemple, il doit y avoir suffisamment d'interfaces USB (USB 3 le mieux), d'interfaces LAN et WLAN, de connexions audio, de connexions pour moniteurs, telles que HDMI et/ou DVI, et d'interfaces SATA et M.2 pour la connexion de disques durs.
Notre Conseil pratique : attention, risque de court-circuit !
En principe, il n'est pas difficile d'installer une carte mère dans le PC, mais il faut faire attention, car il s'agit d'un système électronique sensible qui peut facilement être endommagé en cas de manipulation incorrecte. Il est très recommandé - non seulement lors de l'installation de la carte mère, mais en fait toujours lorsqu'elle est hantée à l'intérieur du PC - de prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques, c'est-à-dire d'utiliser par exemple une bande de mise à la terre pour éviter les décharges électrostatiques. De plus, il faut veiller à ce que la carte mère ne soit pas directement en contact avec le boîtier, sinon des courts-circuits pourraient se produire et le refroidissement pourrait être gêné. Les entretoises sont pratiques et sont souvent fournies.
FAQ - questions fréquentes sur les cartes mères
Quel socket de processeur ai ich?
Si vous souhaitez installer un nouveau processeur, il est important de savoir quel support de processeur est présent sur votre carte mère. Pour cela, il est important de savoir quelle carte mère vous avez. Pour le savoir, il existe un logiciel d'analyse (en partie gratuit). Si vous connaissez le modèle, une courte recherche en ligne (par exemple sur la page du fabricant) vous permettra de trouver rapidement le socket qui vous est fourni et pour quels processeurs il convient.
L'ordinateur ne démarre pas, was ich fomen hemen installation de la carte mère?
Tout d'abord le classique : l'alimentation électrique est-elle assurée ? On oublie volontiers de remettre le bouton d'alimentation en marche après avoir fait du travail. Si ce n'est pas le cas, vous devez vérifier si la carte mère est installée correctement, par exemple si la fiche ATX est branchée pour que la carte de circuit imprimé puisse être alimentée. Attention : avant d'ouvrir le boîtier et de se créer à l'intérieur du PC, veillez à couper l'alimentation électrique.
Was a chipset?
Un chipset se compose de plusieurs circuits composés qui remplissent certaines tâches. Le chipset PC est un élément de la platine car il relie les composants PC intégrés et assure une communication fluide de tous les éléments. Le chipset installé détermine en partie les composants supplémentaires pouvant être utilisés et les technologies prises en charge. Il est donc impératif de veiller à ce que la carte mère soit sélectionnée. De plus, le chipset a une grande influence sur les performances de l'ordinateur, car il contrôle l'interaction entre le CPU, la RAM et d'autres éléments.