Les systèmes d’interphonie offrent la possibilité de contrôler acoustiquement ou optiquement ce qui se trouve devant la porte. En plus de cela, vous avez la possibilité de verrouiller la porte d’entrée, ce qui représente un élément important pour la protection de vos locaux. Sur notre boutique en ligne, nous disposons d’une large gamme de produits allant des systèmes d’interphonie multicouches aux simples interphones acoustiques de porte en passant par les systèmes de vidéosurveillance via internet. Depuis plus de 90 ans, Conrad met tout en oeuvre afin de vous offrir des équipements de qualité. Profitez d’une sécurité optimale et pilotez vos locaux grâce à nos interphones.

Catégories populaires :
  • Tous les produits
  • Nos meilleures ventes
  • Produits les mieux notés
  • Conseils

Tous les produits

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Nos meilleures ventes

Meest gekocht

Produits les mieux notés

Best beoordeelde producten

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur les systèmes d'appel

Les systèmes de communication offrent la possibilité de communiquer avec des personnes sans les avoir face à face. Ils sont utilisés en priorité pour le contrôle d'accès et sont installés à cet effet dans les zones d'entrée. Découvrez comment fonctionnent les systèmes d'interphone, les types disponibles et le

 

QU'est-ce que les systèmes de communication ?

Les systèmes de communication sont des dispositifs techniques qui transmettent la voix par des signaux électroniques comme les téléphones. Cela se fait soit par radio, connexion Wi-Fi ou câble . Par exemple, les systèmes de communication vocale sont utilisés dans les bureaux d'appel d'urgence et industriels, mais ils sont principalement utilisés comme systèmes de porte et de porte et sont installés dans les zones d'entrée pour le contrôle d'accès. Ils permettent de communiquer hors de l'appartement avec des personnes qui se trouvent devant la porte et de les demander, par exemple, de s'identifier avant de leur donner l'entrée. De plus, les systèmes de vidéocassettes équipés d'une caméra et d'un moniteur offrent l'option de vérifier visuellement qui se trouve à l'extérieur de la porte.

 

Les interphones de porte sont spécialement conçus pour être montés sur des zones d'entrée. Ils se composent généralement d'un dispositif mains-libres avec commutateur(s) de sonnette et microphone prévu pour l'installation sur la porte d'entrée ainsi que d'une unité centrale avec dispositif d'ouverture de porte (buzzer) qui est montée à l'intérieur du logement. En fonction du type de transmission électronique des données, les deux unités sont connectées ou non connectées. Pour alimenter les systèmes d'interphone de porte avec la tension de fonctionnement nécessaire, ils sont généralement branchés sur un réseau électrique. Des modèles alimentés par batterie ou par batterie sont également disponibles.

 

Types d'interphone

Interphones

Les systèmes de communication doivent être distingués dans les interphones et les interphones. Pour les systèmes d'interphone, les participants peuvent parler et se faire entendre simultanément. Ce n'est pas le cas pour les interphones. Une communication vocale est établie par simple pression sur un bouton, c'est-à-dire que le participant A n'est entendu que s'il maintient le bouton de conversation enfoncé pendant la conversation. S'il le laisse passer, le participant B peut s'exprimer. Les interphones et les interphones fonctionnent généralement comme des systèmes d'interphone, les interphones pouvant être utilisés ailleurs. Ils peuvent être utilisés comme téléphones à domicile, par exemple, pour communiquer sur différents étages de la maison sans avoir à utiliser le réseau téléphonique.

Interphones

Il est également possible de distinguer les systèmes de communication en ce qui concerne leur équipement. Les systèmes audio simples fonctionnent uniquement avec des signaux acoustiques, c'est-à-dire que la communication se fait uniquement au sujet de la parole et de l'écoute. Un moment visuel s'ajoute pour les communications vidéo. L'unité extérieure de ces modèles est équipée d'une caméra qui enregistre les événements à la porte. L'image enregistrée est transmise à un écran fixé à l'intérieur du logement. De cette manière, il est possible d'identifier visuellement la personne qui se trouve à l'entrée.

Un confort d'utilisation élevé offre des communications IP. Vous avez l'avantage d'être intégré au réseau domestique ou à la maison intelligente. Les interphones IP sont connectés à Internet via WLAN ou LAN et peuvent être commandés par application dans la plupart des cas. Une unité intérieure fixe n'est pas obligatoire car l'interphone de porte communique directement avec la tablette ou le smartphone, même si vous n'êtes pas chez vous. Par exemple, certaines communications vidéo IP envoient un signal sur le téléphone portable dès que quelqu'un sonne à la porte. Il est même possible d'entrer en contact avec la personne via un smartphone. Les interphones sans fil doivent d'ailleurs être distingués des interphones IP. Vous ne transférez pas les signaux vocaux via Wi-Fi, mais de manière classique grâce à la technologie sans fil.

 

Critères d'achat pour les communications - à quoi s'agit-il ?

Avant d'acheter un interphone, vous devez savoir quel type d'interphone correspond le mieux à votre usage et à votre besoin de sécurité. Si vous avez le seul contact vocal, un interphone audio est tout à fait suffisant. Si vous devez également pouvoir vérifier visuellement qui se trouve à l'avant de la porte, il est recommandé d'utiliser un interphone vidéo. Les communications IP sont le bon choix pour tous ceux qui mettent l'accent sur l'intégration dans le réseau domestique.

En outre, il convient de se demander si l'interphone doit être filaire ou sans fil. Un avantage des modèles filaires par rapport aux systèmes d'appel sans fil est que les interférences radio n'ont aucune influence sur la transmission des données. En outre, ils prennent en charge l'alimentation électrique de l'installation dans de nombreux cas, en fonction du nombre de fils disponibles. Les systèmes d'interphone à 2 fils représentent les variantes les plus simples et alimentent en courant uniquement l'unité extérieure. Les installations 3 et 4 fils sont plus puissantes et offrent une meilleure qualité vidéo. Si une interphone doit être sans fil ou non, ce n'est pas toujours une question de préférences personnelles, mais dépend également de l'environnement d'installation. Si, par exemple, un interphone est déjà installé dans la maison, vous pouvez utiliser les câbles existants et vous épargner les efforts d'un nouveau câblage. Si aucun câble approprié n'est posé, les systèmes d'interphone de porte sans fil s'avèrent être une option plus pratique. Le fond est que la pose de nouvelles installations électriques dans des bâtiments existants est toujours associée à des coûts, du temps et de l'effort et nécessite une autorisation lorsqu'il s'agit d'un objet de location.

Interphones

Lors de l'achat, il est également important de savoir de quelle manière l'interphone doit être installé. Des variantes de montage en surface et encastré sont disponibles, par exemple. En outre, il existe des installations dont les unités intérieures sont réalisées en tant que modèles de table ou de stand. Les unités extérieures doivent également être fabriquées dans un matériau résistant aux intempéries et robuste et être protégées contre les projections d'eau.

Interphones

Une transmission vocale sans retard et une bonne qualité vocale sont également des critères à respecter lors de la sélection d'un système d'appel. Enfin, la communication est très difficile si les voix sont en dessous d'un bruit ou si les signaux vocaux sont transmis lentement. Des fonctions supplémentaires telles que l'éclairage LED des touches et des boutons de sonnette sur l'unité extérieure ou une caméra avec mode vision nocturne s'avèrent également pratiques.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des systèmes de communication de différents fabricants, adaptés pour la téléphonie à domicile et le contrôle d'accès, ainsi que des accessoires pratiques pour les systèmes de porte-parole, tels que des boutons, des lampes à soffite, des boîtiers, des relais et bien plus encore.

 

Notre Conseil pratique : tenez compte de la portée des systèmes d'appel sans fil 

Si vous souhaitez installer un interphone sans fil dans une maison de plusieurs étages, veillez à une portée suffisante. Les indications du fabricant se réfèrent généralement à des portées dans un environnement ouvert sans obstacles. Ce qui pose problème, c'est que de telles situations ne se trouvent généralement pas à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Les murs, les plafonds et les portes représentent des obstacles qui peuvent affecter la portée - au pire si fortement que la transmission du signal n'est plus garantie. Pour cette raison, vous devez choisir un interphone d'une portée d'au moins 30 mètres, mieux encore 50 mètres.

 

 

FAQ - questions fréquemment posées sur les systèmes de communication

À quelle hauteur l'unité extérieure d'un interphone doit-elle être montée ?

Il n'y a pas de valeur de référence générale. La hauteur à laquelle vous fixez l'unité extérieure dépend des préférences personnelles, mais également des conditions de la façade et du type d'interphone. Les unités extérieures avec caméra ne doivent pas être montées trop haut ou trop bas. Sinon, les visages des personnes qui se trouvent autour de l'entrée ne seraient détectables que s'ils regardraient vers le haut ou s'ils se retouchaient. Le clavier (planche de sonnette) doit être facilement atteint pour les enfants et les adultes. La hauteur de montage habituelle se situe entre 1,25 et 1,35 mètres.

Existe-t-il la possibilité d'intégrer une interphone dans un système d'alarme existant ?

Si l'interphone de porte est compatible avec le système concerné, cela ne pose généralement pas de problème. Il est toutefois important de respecter les indications du fabricant. Si vous ne trouvez pas d'informations à ce sujet, vous devez vous renseigner auprès d'un spécialiste ou auprès du fournisseur de votre système de sécurité.
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
Offre Megadeals
Offre réservée aux clients professionnels : limitée à une utilisation par compte client, valable jusqu’au 20.03.2026 sur conrad.fr. Remise de 10 % dès 100 € HT d’achat ou 15 % dès 200 € HT d’achat (calculée sur la valeur de la marchandise conservée après d’éventuels retours). Sont exclus de cette offre : les articles des marques Apple, Samsung, BambuLab, Raspberry Pi, les articles non remisables, les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les cartes cadeaux/prépayées, les livres et l'abonnement Business PLUS+. Non cumulable avec d’autres codes avantages. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités par commande. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage