Tous les produits


Carson Modellsport 500907608 1:14 Palette Euro 1 pc(s)

Amewi 22685 Mercedes-Benz Arocs Kipper 6x6 anthrazit 1:14 électrique Modèle fonctionnel RC prêt à fonctionner (RtR)
Thicon Models 20137 1:10 Palette 1 pc(s)

Amewi 22703 Scania 770 S 6x6 1:14 électrique Camion RC prêt à fonctionner (RtR) avec accu et chargeur, avec effet lumine

Amewi 22696 Mercedes-Benz Arocs Sattelzug mit Kippauflieger 4x4 1:14 RTR anthrazit 1:14 électrique Véhicule RC débutant

Amewi 22716 RC-Modell 1:18 électrique Engin de chantier prêt à fonctionner (RtR)

Amewi 22631 Unimog Basic, hellgrau 1:12 électrique Camion RC prêt à fonctionner (RtR)
Thicon Models 50287 Joint de cardan 1 pc(s)

N/A Carson Modellsport 907094 1:14 1 pc(s)
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des connaissances intéressantes sur la construction de modèles de camions
-
Was distingue un modèle de camion ?
-
Was jouet-camions?
-
Was ress-commandée par télécommande pour les modèles de camions débutants ?
-
Was distinct the camion modélisme sets?
-
Was quel est l'avantage des kits de camions peints ?
-
Was camion Spar-sets?
-
Existe-t-il des kits de camions de haute qualité également en tant que modèles finis ?
-
Quel est l'avantage de l'auto-construction des modèles de camions ?
-
Quelles sont les normes en matière de modèles de camions ?
-
Quelles sont les commandes à distance adaptées pour les modèles de camions ?
-
Conclusion
Was distingue un modèle de camion ?
De même que les voitures, les bateaux ou les avions, les camions sont également réconstruits en tant que modèles. C'est une bonne raison. En effet, seul le moins de personnes sont capables de tourner brièvement un rond autour du block avec un camion de 40 tonnes pour des essais ou simplement pour un plaisir.
Au-delà du permis de conduire nécessaire, vous avez besoin d'une grande expérience, d'une vue d'ensemble et d'un toucher de doigt nécessaire pour maîtriser un camion en toute sécurité. Et c'est exactement ce was qui fascinera les modélistes de ces véhicules.
Car comme les grands modèles, les camions-modèles commandés à distance ont besoin d'un peu de pratique et de sensations de doigt lorsqu'un tracteur avec remorque doit être placé en arrière sur un parcours dans une baie de stationnement. Cela peut être confirmé par toute personne autorisée à diriger un camion modèle dès une fois sur les modèles automatiques et qui a été désespérée lors de la marche arrière. En effet, plus rapidement que vous ne le pensez, vous vous êtes mis dans une situation presque désespérée, dont seul un professionnel peut encore vous aider.
Mais la direction d'un modèle de camion n'est pas seulement un défi. Pour de nombreux modélistes, outre la fonctionnalité, la conception fidèle du modèle et, bien sûr, la fonctionnalité sont très importantes. Il est bon que les modèles de camions existent dans les différentes versions.
Camion de rêve de Mattstchwarzer à l'échelle 1:14.
Was jouet-camions?
Camion pour enfants pour le plaisir dans le bac à sable.
La plupart des fans de modélisme-truck ont déjà reçu leurs premiers modèles à un jeune âge et ont eu leur vrai plaisir à le faire.
Aujourd'hui encore, des modèles de camions adaptés aux enfants sont proposés, qui sont très détaillés et disposent de certaines fonctionnalités telles que le déchargement de la surface de chargement.
Même si ces modèles sont principalement destinés à être utilisés sur le terrain de jeu ou dans le bac à sable, les constructeurs de modèles se feront un plaisir de les équiper de commandes électriques et de radiocommande.
Les portails vidéo pertinents offrent de nombreux exemples de la manière dont la fonction de conduite et de direction est rééquipée sur les modèles de véhicules à bas prix.
Cependant, il ne faut pas être caché qu'une transformation nécessite un peu de savoir-faire artisanal, un atelier de modélisme bien équipé et une bonne dose de créativité pour des solutions intelligentes.
Les résultats d'une telle action d'aménagement peuvent cependant être visibles dans tous les cas.
Was ress-commandée par télécommande pour les modèles de camions débutants ?
Le niveau d'évolution suivant sur les modèles de camions est celui desmodèles d'entrée de gamme contrôlés par la livraison. Les modèles de camions sont déjà prêts à l'emploi. Il suffit donc de charger la batterie de la voiture et d'insérer les piles dans l'émetteur de télécommande.
Sur ces modèles, le plaisir de jouer et de conduire est au premier plan, ce qui peut également rater les parents qui aiment la chasse. C'est particulièrement pour cette raison que les modèles de camions télécommandés ne sont pas uniquement proposés dans ce domaine.
Les chargeuses sur pneus, les pelles hydrauliques, les grues, les chariots élévateurs et autres véhicules spéciaux permettent de réaliser de nombreuses activités de construction avec de nombreux mouvements de terre et de nombreux véhicules de chantier sur le chantier de construction à grande échelle de la mine de sable.
Was distinct-on les kits de camions ?
Si vous choisissez un kit de grande qualité pour votre nouveau modèle de camion, vous devez tenir compte de quelques points importants. Mais il y a aussi de nombreux avantages qu'il peut utiliser.
Modélisme de la plus fine
Toutes les pièces d'un assemblage sont soigneusement emballées dans des sachets.
Avec un kit de construction de modèle de camion, le modélisme, qui s'est encore bien installé sur la vis et le montage, est à ses frais.
En effet, sur un modèle de camion, le futur propriétaire de camion reçoit une multitude de vis, d'arbres, de roulements, d'angles, de roues dentées et de petites pièces dont il peut construire son camion désiré en toute tranquillité.
Même si, au premier moment, le nombre de pièces nécessaires pour un modèle de camion de haute qualité est terrifiant, la construction systématique est facile à réaliser.
À condition que vous vous en soumisez avec les instructions de montage, qui sont par exemple très exemplaires chez Tamiya.
Un bon mode d'emploi est important
Avant de choisir un modèle de kit, il convient de jeter un regard très critique sur les instructions de montage.
Si les vis et les petites pièces sont représentées dans le plan de construction, il est possible de déterminer très rapidement si les pièces appropriées sont utilisées pour la phase de montage actuelle.
En outre, si un dessin détaillé indique précisément où vous devez visser la pièce, il n'y a plus de problème lors du montage du camion.
Le plan indique exactement où monter was.
Un outil raisonnable facilite le travail
Un bon outil est très important pour le montage d'un kit.
Si vous souhaitez installer un kit de camion, vous ne pourrez pas perdre de vue la poussée de l'outil.
En effet, pour le montage du kit, il est avantageux d'avoir des tournevis et des clés à douille de haute qualité.
L'utilisation de clés à six pans creux de qualité inférieure ou d'outils inappropriés risque d'endommager les vis lors du montage.
Quelques euros pour un jeu de clés à douille ou de tournevis raisonnable sont de l'argent bien investi et les travaux de vissage sont beaucoup plus faciles à faire de la main.
La construction crée une compréhension technique
Celui qui a déjà assemblé un différentiel à couronne conique ou inséré une fourchette de sélection dans une boîte de vitesses à 3 vitesses comprend au sens le plus vrai du terme comment la technique fonctionne derrière elle.
Cette connaissance technique de base est extrêmement utile en cas de dysfonctionnement ou de dysfonctionnement du modèle de camion. En effet, seul le savoir très bien comment fonctionne une mécanique ou un entraînement sera en mesure de trouver des erreurs et d'effectuer des réparations.
En plus de la compréhension mécanique, les modèles de camions à motorisation électrique offrent également une connaissance de base solide dans le domaine de l'électronique et de l'électrotechnique grâce à leur technologie de commande à distance, d'éclairage et de son.
Si vous assembchez une boîte de vitesses, vous apprendrez comment elle fonctionne.
La créativité est nécessaire
Même le design Airbrush le plus simple fait preuve d'un grand effet.
Si vous devez vous conformer aux instructions de montage lors de la construction du camion, vous avez la liberté de créer autant de fois que vous le souhaitez dans la conception colorée du modèle fini.
Selon les goûts et les possibilités techniques, le capot de la cabine peut être peint de manière uniforme dans une couleur ou choisir un vernis multicolores complexe.
Des spécialistes talentueux ont également fait de leurs modèles de camions des illustrations Airbrush de véritables œuvres d'art.
Mais il n'est pas nécessaire d'être un artiste. Même les modèles Airbrush les plus simples avec des transitions de couleur faciles à concevoir font d'un camion de construction de série une grande Unicat avec garantie de hingack.
Nombreuses possibilités d'utilisation
Les supports adaptés sont aussi variés que les tracteurs. Selon le type de chargement, il est possible d'appairage des chargeurs, des conteneurs, des citernes et des planeurs, ou encore des chargeuses-pelleteuses et des chargeurs à benne sur le tracteur.
D'ailleurs, ce n'est qu'en combinaison avec un remorque que le classement et le stationnement avec un modèle de camion seront un véritable défi.
Grâce à l'éclairage de remorque nécessaire et à d'éventuelles fonctions spéciales, telles que les supports de remorque réglables électriquement ou la fonction de basculement des bobines de charge, un train de charge intéressant se fait à partir d'un tracteur.
Was quel est l'avantage des kits de camions peints ?
Les pièces colorées en bleu ont été peintes avec de la peinture métallique.
Comme la manipulation des pistolets de peinture et des boîtes de peinture n'est pas forcément une affaire de chacun, la société Tamiya a répondu et propose désormais des kits de maquettes qui comprennent déjà une cabine de conduite colorée.
Mais ce n'est pas seulement une peinture colorée qui est appliquée sur des pièces moulées par injection plastique blanches. Lors de la production des pièces moulées par injection, on travaille déjà avec des granulés colorés pour que les bords de coupe ne soient pas égaux en plastique blanc.
Les pièces moulées par injection colorées sont finies par le fabricant sur l'extérieur visible ultérieurement avec un vernis brillant appliqué de manière professionnelle.
Seules les pièces rapportées de carrosserie doivent être colorées si nécessaire. Pour cela, il suffit de placer la grille sur un morceau de carton et de la brumiser avec une bombe de peinture. Cette simple étape de travail est également facile pour les modélistes moins expérimentés quand la peinture est utilisée avec parcimonie.
Was is RC modell-camion Spar-sets?
Les modélistes qui possèdent déjà une commande à distance de haute qualité, certaines batteries de traction et un bon chargeur ne seront plus intéressés par un set d'épargne. Mais ceux qui ne possèdent rien de ce genre de choses sont très intéressants pour le modèle de camion.
En effet, tous les composants sont inclus dans les kits d'épargne pour placer un camion RC de haute qualité avec des fonctions spéciales sur les roues. Deux variantes sont distinguées, qui peuvent varier légèrement dans l'équipement, mais comprennent en principe les éléments suivants :
SET économique Eco
Le set économique Eco comprend :
- Kit de tracteur
- Émetteur et récepteur de télécommande
- Régulateur de vitesse servo
- Système d'éclairage à LED
- Jeu de roulements à billes
- Batterie
- Chargeur pour accu.
SET économique Deluxe
Le set d'épargne de luxe comprend :
- Kit de tracteur
- Kit de remorque
- Émetteur et récepteur de télécommande
- Servos
- Unité multifonction pour la lumière, le son, les vibrations et la fonction de conduite
- Jeu de roulements à billes
- Batterie
- Chargeur pour accu.
Existe-t-il des kits de camions de haute qualité également en tant que modèles finis ?
La plupart des constructeurs de modèles qui souhaitent créer un modèle de camion télécommandé mettent l'accent sur le « vissage selberscreen ». Pour tous ceux qui n'ont ni le temps ni la possibilité de monter eux-mêmes un modèle, la société Tamiya propose la série XB Truck. Ces modèles de camions sont des kits de camions disponibles dans le commerce, qui sont montés par le fabricant de manière professionnelle. Actuellement, deux camions sont disponibles en tant que modèles déjà construits :
MB Actros 3363
Grand Hauler
Les modèles déjà construits sont disponibles uniquement dans les magasins Conrad
Ces précieux modèles pouvant être endommagés très facilement par le biais de l'envoi régulier de colis, ils ne sont pas non plus proposés dans la boutique en ligne de Conrad Electronic.
Il est cependant possible de faire livrer un modèle fabriqué dans une filiale de Conrad Electronic. Le transport fiable du fabricant à la filiale est alors assuré par une expédition qui livre le modèle emballé et arrire sur une palette en toute sécurité dans la filiale. De là, le propriétaire fier peut récupérer son modèle prêt à l'emploi. Si nécessaire, tous les autres détails, ainsi que les prix actuels des modèles construits, peuvent être clarifiés avec les vendeurs spécialisés dans la succursale.
Quel est l'avantage de l'auto-construction des modèles de camions ?
L'utilisation de pièces finies complexes simplifie l'auto-construction.
Contrairement au montage d'un modèle de kit, l'auto-construction de modèles de camion nécessite une expertise et une expérience de longue date dans le domaine de la transformation des métaux. Bien entendu, les locaux et les machines nécessaires doivent également être disponibles.
En effet, contrairement à un modèle de kit qui peut être monté sans problème sur la table de cuisine, vous aurez besoin d'un atelier bien équipé pour la construction d'un camion auto-construit. Mais ceux qui opte pour un modèle d'auto-construction ont une unicat absolue qui ne se fera qu'une seule fois dans la scène de modélisme.
Afin de faciliter l'auto-construction, les pièces difficiles à fabriquer, telles que les entraînements, les essieux et les pièces de châssis, ainsi que les pneus ou jantes, peuvent faire appel à des pièces préfabriquées de la production en série. Cela permet de gagner du temps et le modélisme peut se concentrer sur les pièces universelles.
Mais il existe également de nombreuses petites pièces et accessoires pour les tracteurs et les remorques qui rendent le selberbauer beaucoup plus facile à vivre. Vous pouvez également profiter de la large gamme d'accessoires disponibles pour peoper votre modèle de camion existant de manière visuelle et fonctionnelle.
Quelles sont les normes en matière de modèles de camions ?
Pour les camions de jouets, la largeur de bande des normes utilisées est très grande. La gamme s'étend des modèles à l'échelle 1:87, qui peuvent également être utilisés sur une ligne de chemin de fer modèle avec la voie H0, aux grands modèles à l'échelle 1:16.
Dans le domaine des modèles de camions télécommandés pour débutants, la largeur de bande ou la variété de l'offre n'est pas aussi grande. Ce n'est pas surprenant, car les modèles de camions télécommandés à l'échelle 1:87 sont plus adaptés aux spécialistes que pour les débutants.
Dans le domaine des modèles de kits de haute qualité, l'échelle 1:14 s'est établie dans tous les pays du fabricant. De cette taille, les modèles sont suffisamment grands pour que les détails puissent être clairement visibles sans être trop maniables ou trop difficiles. De plus, l'échelle uniforme présente l'avantage majeur que les composants individuels de différents fabricants puissent être combinés sans problème.
Les modèles DE CAMIONS sont disponibles dans des tailles différentes.
Quelles sont les commandes à distance adaptées pour les modèles de camions
Une commande à distance 6 canaux suffit pour les fonctions de conduite, de direction et spéciales.
En principe, pour la fonction de conduite et de direction, un simple système de commande à distance sans fil à 2 canaux est tout à fait suffisant. Mais la plupart du temps, les modèles de camions disposent d'autres fonctions supplémentaires qui doivent également être commandées par radio.
Il s'agit d'une boîte de vitesses manuelle ou d'une sellette d'attelage, chacune étant actionnée mécaniquement par son propre servo. Un système de commande à distance simple à 2 canaux n'est plus suffisant.
Il est préférable d'utiliser un système de radiocommande 4 ou 6 canaux qui fournit les éléments de commande nécessaires sur l'émetteur.
Dans la pratique, les émetteurs de fréquence à impulsion ou à main se sont avérés Ideal, qui fonctionnent dans la gamme de fréquences 2,4 GHz. Bien entendu, les anciennes télécommandes 40 MHz peuvent également être utilisées, mais les longs fils d'antenne du récepteur ne perturbent pas l'aspect du modèle. Les antennes courtes d'un récepteur 2,4 GHz peuvent être facilement dissimule.
Cependant, lors de l'installation du récepteur, il est important de noter que les pièces en carbone ou en métal ont un effet de blindage car le signal de l'émetteur à ondes courtes ne peut pénétrer que des pièces en plastique. Cependant, comme les conducteurs de modélisme ne laissent jamais leurs modèles très loin, la liaison sans fil ne pose pas de problème aussi important, même dans des conditions de réception défavorables, comme par exemple pour les pilotes de modèles.
Notre Conseil pratique :
pour pouvoir utiliser une multitude de fonctions de commutation, même avec une télécommande 4 canaux simple, certains fabricants proposent des modules multifonctions. Grâce aux deux leviers de commande sur l'émetteur, les fonctions de commutation les plus diverses peuvent être réalisées ou exécutées.
De nombreux conducteurs de modélisme préfèrent cependant commander les fonctions spéciales par interrupteur à bascule sur l'émetteur, car il est beaucoup plus clair. Dans ce cas, il est recommandé de disposer d'une télécommande de haute qualité dans laquelle les positions des interrupteurs à bascule peuvent être mélangées ou affectées aux signaux du levier de commande via des mélangeurs internes ou des asservissement/canaux.
Conclusion
Contrairement aux modèles jet, aux hélicoptères RC, aux bateaux à grande vitesse ou aux voitures de course, le rythme cardiaque est plus susceptible de se déplacer dans la zone de repos lors du contrôle d'un camion modèle télécommandé. Mais c'est précisément cette manipulation profonde et détendue d'un camion modèle que l'on souhaite. En effet, un modèle RC ne se souille pas de la vitesse maximale ou de l'adrénaline pure. Il s'agit plutôt de la reproduction fidèle d'un avant-plan intéressant et du comportement tout aussi fidèle du véhicule.
Et tout le monde qui l'a déjà vécu ne peut que le confirmer : il est déjà très impressionnant que le « moteur diesel virtuel » du modèle de camion soit réveillé par commande à distance. Pour ce faire, le son typique du moteur de démarrage est reproduit fidèlement par un haut-parleur dissimulé.
La cabine, qui oscille en même temps avec ses rétroviseurs extérieurs vibrants, vient compléter l'illusion géniale du démarrage du moteur de manière parfaite. Si le cylindre 6-cylindres résistant à la course se déforme alors au ralenti, les innombrables lampes de l'éclairage du camion vont apparemment comme de la main magique. Le freinage pneumatique simulé libère les roues et le train de charge complet se met lentement en mouvement avec un régime moteur en augmentation constante. Avant de passer au rapport suivant, le fanfare du camion retentit brièvement et le conducteur est déjà en route avec sa charge en direction de la Highway.