Catégories populaires:
  • Tous les produits
  • Nos meilleures ventes
  • Produits les mieux notés
  • Conseils
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
Ce texte a été traduit par une machine.

Des connaissances intéressantes sur les ordinateurs portables

  • Quel ordinateur portable me convient ?

  • Outil de travail, ordinateur personnel ou station de jeu ?

  • Conception et traitement des ordinateurs portables

  • Le choix du système d'exploitation

  • Ordinateurs portables spéciaux

  • Accessoires pour ordinateurs portables

  • Location d'ordinateur portable avec Conrad et Grover

 

Quel ordinateur portable me convient ?

Aujourd'hui, l'ordinateur portable est devenu un ordinateur standard et est très apprécié par ses possibilités d'utilisation flexibles. Il est le principal outil de travail pour de nombreuses personnes dans les domaines professionnels les plus divers. Dans un environnement privé, l'ordinateur portable est utilisé pour la consommation de médias ou comme terminal de communication, qui permet d'établir et de maintenir des contacts avec des parents, des amis et des personnes qui le font connaître. Les tâches que doivent accomplir les ordinateurs portables sont limitées dans leur diversité et dans leur utilisation du matériel. L'équipement technique dont disposent parfois les ordinateurs portables est donc très large. Pour trouver le bon appareil, les personnes intéressées doivent réfléchir avant d'acheter à ce qu'elles souhaitent utiliser leur ordinateur portable et à ce que les applications soient au premier plan.

Outil de travail, ordinateur personnel ou station de jeu ?

Outil de travail, ordinateur personnel ou station de jeu

L'ordinateur portable doit-il être un outil de travail pur pour les applications bureautiques quotidiennes ? Dans le domaine domestique, les applications standards telles que le traitement de texte et le web sont-elles également demandées pour des logiciels multimédias gourmands en ressources ? Ou une réserve de puissance plus importante est-elle nécessaire pour les jeux techniquement exigeants ou les logiciels de conception professionnels ? Une telle distinction permet d'analyser de manière grossière si un ordinateur portable doit être en panne ou être équipé d'une carte graphique 3D par exemple.

En règle générale, plusieurs facteurs définissent les différents facteurs de pondération des configurations d'ordinateur portable possibles : puissance de calcul et mémoire vive, puissance graphique, qualité d'affichage, vitesse du disque dur, interfaces et connexions, forme et qualité de traitement. Le système d'exploitation et la capacité de la batterie sont également adaptés.

Puissance de calcul

La puissance de calcul permet d'atteindre la vitesse que l'ordinateur peut atteindre lorsqu'il s'acquitte de ses tâches. Cela se remarque par exemple dans le nombre d'applications parallèles possibles. Les performances jouent également un rôle important dans les tâches gourmandes en calcul telles que l'édition de graphiques haute résolution ou la compression de fichiers.

Les processeurs AMD et Intel sont proposés pour les ordinateurs portables d'architecture PC. Les ordinateurs portables Apple, Chromebooks et tablettes Windows sont limités aux processeurs Intel de tailles différentes. 


Mémoire vive

Les performances de l'ordinateur portable ne dépendent pas uniquement du processeur principal. La taille de la mémoire de travail est également cruciale. Si la mémoire est trop petite, cela peut ralentir la performance de l'ensemble du système, même si un processeur puissant est monté. Il ne faut pas économiser ici, car cela peut se venger après coup. Les PC portables actuels offrent une mémoire vive de 4 à 16 Gb, les PC portables de jeu n'ayant jamais moins de 8 Gb. En principe, plus il y a de choses à faire, mieux c'est.

Performances graphiques;

En termes de performances graphiques, il convient de distinguer une puce graphique intégrée au processeur principal et des processeurs graphiques externes qui apportent la prise en charge 3D pour la représentation de séquences 3D haute résolution. Derrière le terme « Intel HD Graphics » se cache une multitude de variantes du graphique intégré, qui sont décrites plus en détail dans la fiche technique du produit, selon l'exécution. Une représentation du contenu 3D est possible avec de tels processeurs graphiques.

En revanche, les cartes graphiques 3D dédiées sont particulièrement appréciées par les gamers qui souhaitent utiliser les graphiques 3D haute résolution des jeux vidéo modernes. Les processeurs graphiques 3D sont proposés par NVIDIA (GeForce) et AMD (Radeon). Au-delà de la gaming, ils peuvent également apporter un avantage de performance pour les applications graphiques, par exemple pour le design graphique professionnel et le modèle 3D.

Écran

L'écran est un élément essentiel d'un ordinateur portable. Bien que la plupart des ordinateurs portables puissent être connectés à des moniteurs externes, l'écran intégré est généralement utilisé comme moniteur principal et est le seul appareil d'affichage disponible en déplacement. Les acheteurs d'ordinateurs portables doivent se demander à l'avance quelle doit être la taille de l'écran. Les grands écrans sont particulièrement adaptés pour les applications multimédias et les jeux informatiques, mais nécessitent plus d'énergie. De plus, les dimensions et le poids de l'ordinateur portable sont plus importants. Les ordinateurs portables avec des écrans plus petits peuvent être rangés plus facilement et ont généralement une autonomie plus longue.

Les écrans peuvent être mats ou brillants. Des versions antireflet sont proposées. Les écrans mats ont une surface revêtue qui diffuse la lumière dans différentes directions. Cela réduit les miroirs et permet d'utiliser l'écran à l'extérieur, à condition que la Leuchtkraft soit suffisante. Les couleurs et les contrastes sont plus puissants sur les écrans brillants, et la netteté de l'image est également plus intense. Les écrans à haute brillance sont particulièrement adaptés pour les présentations de photos et de vidéos. Un inconvénient des écrans brillants est que la poussière et les empreintes digitales se distinguent fortement, ce was entraîne un nettoyage plus important. 

En outre, les dimensions importantes sont la luminance et la dépendance angulaire de l'affichage. Les deux sont certes mesurables, mais dépendent également fortement de la perception subjective. Les écrans de haute qualité sont généralement équipés d'un écran IPS (in-plane Switching). Ainsi, les changements d'angle de vue par rapport aux panneaux TN classiques (Twisted Nematic) minimisent les pertes de qualité. Des ordinateurs portables avec panneaux OLED sont également disponibles. Ces derniers fournissent un véritable noir par rapport au gris des autres technologies d'affichage lors de la visualisation de l'image par des pixels éclairés individuellement. 

La plupart des écrans d'ordinateur portable sont proposés en résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Cette résolution est suffisante pour la plupart des applications disponibles ; de même, les films peuvent être visualisés dans la meilleure qualité. Il existe également des modèles à résolution réduite, soit 1366 x 768 pixels, soit 1600 x 900 pixels. Les appareils de haute qualité sont équipés d'écrans haute résolution depuis le lancement de l'écran Retina d'Apple. Actuellement, des modèles avec un maximum de 3840 x 2160 pixels sont disponibles. Avec une résolution élevée, il est possible d'agrandir la zone d'affichage. 

Disque dur

Le disque dur en tant que mémoire de données centrale représente un composant important dans l'ensemble du système. En plus de la capacité de stockage et de la sécurité des données, le taux d'accès est particulièrement important. Elle peut influencer considérablement la vitesse de l'ordinateur et, dans certains cas, freiner. Afin d'accélérer les performances du système sans mettre en œuvre de grandes mises à niveau, des disques durs à mémoire fixe ou des SSD (Solid-State Drive) sont utilisés depuis la fin des années 2000. Ils fonctionnent sans pièces mobiles et permettent des temps d'accès et de réponse plus courts que les disques durs traditionnels. Cela permet un travail particulièrement rapide. Cependant, le prix par Gb pour les disques SSD est nettement supérieur à celui des disques durs conventionnels. En conséquence, la capacité totale des SSD montés de série est souvent plus faible.

Comme la plupart des applications quotidiennes ne nécessitent pas d'espace de stockage exceptionnel, un SSD standard de 256 Gb peut déjà être suffisant. Si de plus grandes quantités de données sont nécessaires, par exemple pour archiver des photos ou des vidéos ou pour installer des jeux à mémoire vive, un disque dur magnétique doit être sélectionné. Vous pouvez également combiner une mémoire externe comme un disque dur USB avec un SSD interne. Des variantes d'ordinateur portable avec deux emplacements de disque dur sont disponibles. Un disque SSD est généralement combiné en tant que disque dur système avec un disque dur magnétique pour un stockage de données pur. Cette solution est pratique, mais augmente la forme et le poids d'un ordinateur portable. 

Interfaces

L'importance des interfaces sur un ordinateur portable est souvent sous-estimée. Par exemple, un nombre trop faible de ports USB disponibles peut avoir une incidence négative sur l'utilisation quotidienne : si, en plus de la souris et du clavier, d'autres appareils d'utilisation quotidienne, tels qu'un disque dur USB ou une interface audio, doivent être connectés simultanément à l'ordinateur portable, il peut être nécessaire de découpler certains appareils par intermittence.

Interfaces pour ordinateur portable

Les standards d'interface des ordinateurs portables incluent le port microphone et ligne. L'interface HDMI s'est également établie comme standard. Les ports mini et micro HDMI ou écran et mini-écran sont moins courants. Le port VGA n'est disponible que sur quelques appareils.

La plupart des ordinateurs portables disposent d'un lecteur de cartes SD, parfois d'un slot micro-SD. Les USB 2.0 et USB 3.0 sont la norme sur l'USB. De nombreux appareils sont désormais compatibles avec la norme USB 3.1 introduite en 2013 et avec le port USB-C adapté, qui permet non seulement des taux de transfert de données élevés, mais également une alimentation pour des enregistrements de puissance jusqu'à 100 W.

Le Wi-Fi fait partie de la norme pour tous les appareils, les modes disponibles étant différents. Comme la plupart des routeurs Wi-Fi prennent en charge les modes courants, l'utilisateur n'a besoin que de s'en soucier lorsqu'il pose des exigences particulières en matière de taux de transmission.

La disponibilité des connexions LAN sur les ordinateurs portables a diminué, car le Wi-Fi largement utilisé rend généralement inutile la variante filaire. La technologie Bluetooth fait désormais partie de la norme, ce qui permet de connecter facilement des appareils tels que des haut-parleurs ou des casques.  

Conception et traitement des ordinateurs portables

Comme un ordinateur portable ne peut pas être modifié de manière modulaire après l'achat, il convient de déterminer à l'avance les exigences de la forme. La taille physique de l'ordinateur portable se définit par la diagonale de l'écran mesurée en pouces. L'offre disponible va des ordinateurs portables de 10,6 pouces aux variantes de 17,3 pouces. Les tailles les plus courantes sont de 13 pouces - jusqu'à 15 pouces. Les indications se réfèrent à la longueur entre deux coins inclinés de l'écran. Plus les dimensions sont grandes, plus l'ordinateur portable est volumineux. Les petits modèles offrent moins d'espace pour les appareils intégrés comme un deuxième disque dur. De plus, l'espace disponible pour les connexions supplémentaires diminue.  

  

 

Comme un ordinateur portable est construit différemment de l'ordinateur fixe en tant qu'appareil compact, il convient de se demander à quel point la qualité de traitement est importante pour une utilisation quotidienne. Même si une seule pièce est défectueuse, l'appareil doit être mis en réparation ou même remplacé, ce was peut parfois prendre un certain temps. 

Le choix du système d'exploitation

Disponible avec la variante PC et donc pour les ordinateurs portables de jeu, les systèmes Windows actuels sont disponibles dans différentes versions que la version Home ou Pro. Les ordinateurs portables Apple sont livrés avec une version MacOS actuelle. Une variante spéciale est celle des Chromebooks qui fonctionnent avec leur propre distribution Linux, Google Chrome OS. Les processus de travail de l'ordinateur sont ainsi transférés vers des applications cloud, was qui laisse un peu de place à l'équipement matériel de son ordinateur portable. Le choix dépend surtout des habitudes d'utilisation.

Accessoires utiles pour votre ordinateur portable : protection de l'écran et de l'écran

Protégez votre ordinateur portable des regards latéraux indésirables avec un film de protection. Notre localisateur 3M vous guide en quelques clics pour une protection adaptée à votre produit.

Pour trouver le produit 3M

Ordinateurs portables spéciaux

PC portables de jeu

Les ordinateurs portables de jeu sont des ordinateurs portables dotés d'un matériel particulièrement puissant et d'une carte graphique compatible 3D. Les dimensions et le poids sont des dimensions inférieures à la puissance de calcul et à la qualité graphique. L'accent est mis sur une puissance élevée qui peut garantir les ressources nécessaires pour les jeux informatiques actuels. En raison de l'encombrement élevé des puces graphiques puissantes, de concepts de refroidissement plus complexes avec de grands ventilateurs et, surtout, de l'écran plus grand, les ordinateurs portables de jeu sont proposés en majorité au format 17,3 pouces. 

Chromebooks

Les Chromebooks suivent une approche fortement axée sur le cloud. Le système Google Chrome OS s'appuie sur une utilisation prioritaire des services cloud et de l'archivage en ligne. Cela permet d'utiliser l'ordinateur portable comme un terminal qui définit sa fonctionnalité par les possibilités de l'hôte, c'est-à-dire le service serveur central sur Internet. Le système d'exploitation Chrome est réduit au navigateur Web Chrome, de sorte que chaque application fonctionne comme une application Web. Par conséquent, aucun logiciel n'a besoin d'être installé. Cependant, une connexion Internet est obligatoire pour pouvoir utiliser pleinement la gamme de fonctions de l'appareil.

MacBook Apple

Pour les MacBook Apple, le traitement local des données est au premier plan, comme pour les modèles PC. Puisque les MacBook sont proposés exclusivement par Apple, ils sont équipés exclusivement du système d'exploitation MacOS. Vous trouverez d'autres différences dans les détails de l'équipement.

Les ordinateurs Apple sont généralement plus faciles à utiliser en réduisant les problèmes de compatibilité et les concepts d'utilisation intuitifs. Cela est particulièrement vrai pour les problèmes de stabilité des anciens systèmes d'exploitation Windows dans les années 90. Le caractère fermé du système Apple, qui limite et permet aux fabricants externes d'intégrer des composants matériels pour les ordinateurs Apple, est également un inconvénient. Ainsi, les problèmes de compatibilité et de sécurité sont minimisés, tandis que le choix des composants matériels et des extensions disponibles par rapport aux ordinateurs portables PC est nettement plus faible. 

Tablettes Windows

Les tablettes Windows représentent une combinaison d'ordinateur tablette et d'ordinateur portable. Cette classe d'appareils s'appuie sur la fonctionnalité d'un PC Windows ainsi que sur la simplicité d'utilisation d'une tablette. Par conséquent, les appareils disposent d'un écran tactile ; le clavier peut être simplement déconnecté de l'écran pour certains appareils, qui agit ensuite comme une tablette.

Les tablettes Windows sont proposées dans différentes versions : les tablettes fonctionnent comme des tablettes et peuvent être connectées à un clavier. En revanche, les convertibles sont reliées par des charnières à l'aide d'un clavier fourni. Les variantes désignées comme détectables sont également équipées d'un clavier connecté, mais il est facile à résoudre.

Les tablettes Windows sont disponibles dans des tailles allant de 8 pouces à 14 pouces. Les caractéristiques d'équipement habituelles sont les adaptateurs WiFi, la fonction stylet et certaines options de téléphonie mobile telles que la connectivité GSM, UMTS ou LTE.