Catégories populaires:
  • Tous les produits
  • Nos meilleures ventes
  • Produits les mieux notés
  • Conseils
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
Ce texte a été traduit par une machine.

Grâce à la surveillance vidéo IP, vous gardez tout en vue

Les systèmes de vidéosurveillance IP offrent un confort d'utilisation élevé et sont de plus en plus répandus. Vous utilisez le réseau de l'ordinateur pour le transfert de données et vous pouvez facilement l'étendre. Découvrez les avantages de la vidéosurveillance IP et les composants qui jouent un rôle important dans notre guide.

  • Surveillance vidéo basée sur IP : c'est ce qui se cache derrière

  • Composants de la surveillance vidéo IP

  • Critères d'achat pour les systèmes de vidéosurveillance IP - à quoi s'agit-il ?

  • Notre Conseil pratique : tenez compte des scénarios de lumière

  • FAQ - questions fréquemment posées sur la surveillance vidéo IP

Surveillance IP
 

Surveillance vidéo basée sur IP : c'est ce qui se cache derrière

Grâce à la surveillance vidéo, il est possible de protéger votre propre terrain, maison ou appartement contre l'accès non autorisé et les cambriolages. En enregistrant et en documentant les événements dans une zone de surveillance donnée, les faits peuvent être mieux reconstruits et, le cas échéant, identifiés dans le cas d'une enquête ultérieure. La vidéosurveillance est également utilisée à des fins de prévention : un cambrioleur potentiel sait qu'il est observé, il peut éventuellement enregistrer son projet. La surveillance vidéo IP (IP = Internet Protocol) s'est particulièrement bien surpassée et s'est beaucoup plus populaire au cours des dernières années. Cela est dû au fait que les systèmes de surveillance basés sur IP utilisent des réseaux informatiques existants pour la transmission des données et doivent donc être connectés très facilement, soit via Wi-Fi, soit à l'aide d'un câble Ethernet ou LAN.

 
IP_surveillance vidéo

Le raccordement par WLAN ou LAN présente des avantages différents. Si la surveillance vidéo s'effectue via Wi-Fi, il n'est pas nécessaire de déplacer un câble pour le transfert de données, car la transmission des signaux s'effectue uniquement via le réseau IP. L'installation est ainsi très simple et rapide. Une connexion au moyen d'un câble LAN a également ses avantages, car s'il s'agit de composants PoE qui sont connectés, le courant de fonctionnement nécessaire peut être tiré du câble Ethernet (PoE = Power over Ethernet). Il n'est plus nécessaire d'alimenter le secteur, les accus ou les piles.

Les systèmes de surveillance IP sont adaptés à de nombreux domaines d'application et sont utilisés aussi bien dans les particuliers que dans les entreprises, les entreprises et l'industrie. Elles sont extensibles de nombreuses manières, offrent un haut niveau de sécurité et sont confortables à utiliser. Ainsi, vous pouvez effectuer des configurations et des réglages à l'aide d'un logiciel adapté, par exemple, sur votre ordinateur. Le système IP étant connecté au réseau, les smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils se trouvant sur le même réseau peuvent y accéder. En outre, un accès via Internet est possible. En d'autres termes, les systèmes IP peuvent être contrôlés par plusieurs terminaux, différents utilisateurs et indépendamment du lieu.

 

Composants de la surveillance vidéo IP

IP_surveillance vidéo

Les caméras IP, également appelées caméras réseau, sont au centre de la surveillance vidéo basée sur IP. Ils sont équipés d'un serveur Web intégré et d'une adresse IP propre à laquelle ils peuvent être connectés au réseau ou accessibles via Internet. Comme les caméras de surveillance analogiques, les caméras IP disposent de capteurs CCD ou CMOS analogiques. Cependant, ils convertissent et compressent les signaux analogiques en signaux numériques pour les transférer ensuite vers le périphérique de stockage via le réseau. Les capteurs et les capteurs d'alarme peuvent être connectés directement aux entrées et sorties correspondantes de la caméra IP. De nombreuses caméras IP sont déjà équipées de détecteurs de mouvements et de LED de vision nocturne. Si nécessaire, il est possible d'étendre le système avec d'autres accessoires de caméra IP tels que des modules de capteur.
Les caméras IP sont disponibles dans différents types de construction. Il existe des caméras dôme, conçues en forme de demi-sphère et équipées d'une sphère opaque derrière laquelle la caméra est intégrée. Les caméras Bullet sont allongées et ont la forme d'une boule de fusil (bullet anglais). Votre objectif est intégré dans le boîtier et protégé, mais ne peut pas être remplacé. Les caméras Bullet sont différentes des caméras Box, qui ressemblent mais disposent d'un objectif interchangeable monté à l'extérieur du boîtier. Les appareils photo compacts sont des points de dimensions réduites et sont donc polyvalents. Les caméras inclinables et pivotantes sont des caméras Bullet, Box ou Dome qui peuvent être alignées sous différents angles.

Les caméras IP, où l'intégration dans la Smart Home est au premier plan, comprennent Google Nest Cams. Vous pouvez créer des images en direct 24 heures sur 24 à partir de la zone de surveillance et envoyer un avertissement sur votre smartphone ou par e-mail dès que quelque chose d'inhabituel est enregistré. Les enregistrements sont enregistrés en qualité HD 1080p et stockés dans le cloud. Pour avoir une vue d'ensemble des événements passés, l'option est de pouvoir afficher les enregistrements des trois dernières heures via l'application Nest (disponible pour iOS et Android). Les caméras Google Nest sont disponibles pour la surveillance en intérieur et en extérieur et disposent d'un mode vision nocturne. L'alimentation électrique s'effectue via une connexion au réseau électrique. Les appareils sont équipés d'un microphone et d'un haut-parleur, ce qui permet une communication bidirectionnelle (écoute et communication).

 
IP_surveillance vidéo
IP_surveillance vidéo

Si les enregistrements de la caméra IP ne sont pas stockés directement sur le PC ou dans un cloud, des magnétoscopes réseau (NVR) sont utilisés. Les enregistreurs réseau disposent d'un ou de plusieurs disques durs avec une capacité de stockage très élevée. La capacité de stockage du disque dur d'un enregistreur dépend, entre autres, du nombre de caméras vidéo IP connectées et de la qualité d'image. Plus la résolution des enregistrements est élevée et plus les caméras sont connectées, plus l'espace de stockage est important. Par exemple, pour pouvoir transférer les enregistrements sur une clé USB ou une carte SD, les enregistreurs réseau sont généralement équipés de possibilités de connexion appropriées.
Les enregistreurs réseau sont disponibles séparément, mais ils font souvent partie des systèmes de surveillance réseau. Il s'agit de solutions complètes, particulièrement adaptées à ceux qui souhaitent se équiper de tous les composants importants pour la surveillance vidéo. En fonction de la version, les appareils comprennent un enregistreur, plusieurs caméras IP et, le cas échéant, d'autres composants, par exemple un moniteur. L'avantage de ces kits de vidéosurveillance est que tous les composants sont compatibles et compatibles.

 

Critères d'achat pour les systèmes de vidéosurveillance IP - à quoi s'agit-il ?

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la compilation et de la conception d'un système de surveillance IP. Une attention particulière est accordée à la caméra IP, qui est au cœur de toute surveillance vidéo basée sur IP. Tout d'abord, la résolution de l'appareil photo joue un rôle important. Pour les tâches les plus exigeantes, une caméra IP doit avoir une résolution d'au moins 2 mégapixels. En fait, de nombreux modèles offrent même une meilleure qualité. Des caméras 4 mégapixels (2k) et 8 mégapixels (4K) sont également disponibles. En termes de résolution, les caméras IP ont déjà le nez devant par rapport aux caméras vidéo analogiques et définissent actuellement une nouvelle norme. Cependant, une résolution élevée n'est pas toujours nécessaire. Si vous souhaitez simplement avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe en un seul endroit, sans avoir à identifier des détails tels que des visages ou des plaques numériques, vous pouvez également utiliser une caméra réseau avec une résolution VGA (VGA = Video Graphics Array) de 640 x 480 pixels.

IP_surveillance vidéo
IP_surveillance vidéo

La zone de vision d'une caméra IP doit également être adaptée à l'objectif d'utilisation. Les caméras à 360° offrent une visibilité panoramique, mais ne sont pas adaptées à tous les environnements d'installation. Les caméras inclinables et pivotantes peuvent être orientées sous différents angles et sont équipées d'un bras mobile à cet effet. Comme le mouvement peut être perçu, ils sont plus sensibles que les caméras mobiles. Pour ce dernier, vous pouvez vous aider avec un objectif grand angle pour couvrir une zone de vision aussi large que possible. Pour la surveillance dans l'obscurité, les caméras IP avec fonction vision nocturne sont un bon choix. Ils sont équipés de LED infrarouges (ou LED IR), c'est-à-dire de diodes électroluminescentes produisant des rayons infrarouges. Avec son aide, la zone de surveillance est pour ainsi dire éclairée. La lumière infrarouge n'est pas visible pour l'œil humain, mais la caméra le détecte et peut capturer l'environnement en mode noir et blanc. Comme les couleurs naturelles sont faussées par la lumière infrarouge à la lumière du jour, la plupart des caméras de vision nocturne sont équipées d'un filtre qui filtre la lumière IR. Il s'allume ou s'éteint automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. La portée d'une caméra en mode vision nocturne dépend du nombre de LED installées.

Pour une surveillance vidéo basée sur IP, il est important que la bande passante existante soit conçue pour le trafic. En effet, le transfert continu de fichiers vidéo volumineux via le réseau a un effet négatif sur la vitesse de transmission. Il est recommandé de fournir une connexion à large bande séparée pour la sécurité. À moins qu'il n'y ait une liaison par fibre optique; dans le cas présent, les ressources sont généralement suffisantes. Il est également nécessaire de définir le type de stockage des vidéos et des images IP enregistrées. Si vous souhaitez pouvoir accéder aux données de n'importe où, il est recommandé d'utiliser un stockage Cloud . Il est également possible de placer les enregistrements sur le PC, une carte mémoire ou tout autre support de stockage.

 

Notre Conseil pratique : tenez compte des scénarios de lumière 

Lors de l'installation d'une caméra IP, les conditions d'éclairage dans l'environnement doivent être prises en compte. Tout d'abord, la caméra ne doit pas être dirigée contre la lumière, sinon l'action devant la lentille est difficile à détecter. Elle ne doit pas être placée devant les surfaces réfléchissantes pour éviter qu'elle ne soit aveuglie par des réflexions. Il est préférable de regarder également les conditions nocturnes, car dans l'obscurité, des sources lumineuses supplémentaires peuvent souvent être allumées, ce qui peut provoquer des réflexions.

 

FAQ - questions fréquemment posées sur la surveillance vidéo IP 

Une surveillance vidéo privée est-elle autorisée ?

Pour protéger la propriété, la santé et la sécurité, il est permis d'équiper des caméras les organismes non publics qui sont en leur possession pour la surveillance. Il s'agit par exemple de la propriété privée et de la maison privée. Cependant, vous ne pouvez pas filmer la propriété de votre voisin, les voies partagées ou les voies d'accès. Le droit personnel de votre voisin serait autrement blessé.

Dois-je faire quelques remarques lors de l'installation initiale d'une caméra de surveillance IP ?

Il est recommandé de ne pas effectuer la configuration initiale via la connexion Wi-Fi, mais de relier d'abord le routeur et la caméra au câble réseau. Dans le cas contraire, il se peut que le routeur ne détecte pas immédiatement l'appareil. Une fois l'installation initiale terminée, l'appareil photo peut être connecté sans problème au Wi-Fi.

La caméra de surveillance IP ne se connecte pas au Wi-Fi. Que faire ?

Il permet souvent de restaurer les paramètres d'usine de la caméra Wi-Fi. Vous pouvez le faire soit à l'aide des réglages du menu, soit à l'aide du bouton de réinitialisation. Celui-ci se trouve sur le dessous de la plupart des caméras et doit être enfoncé pendant plusieurs secondes. Il est souvent nécessaire de le brancher sur le réseau électrique. La réinitialisation par bouton de réinitialisation est également une option si vous avez oublié votre mot de passe.