- Clés mâles coudées
- Jeux de clés mâles coudées
- Jeux de lames amovibles
- Jeux de tournevis
- Jeux de tournevis dynamométriques
- Lames de rechange pour tournevis
- Poignées pour tournevis
- Promos Tournevis
- Testeurs de phase
- Tournevis à douille
- Tournevis à six pans creux
- Tournevis cruciformes
- Tournevis dynamométriques
- Tournevis porte-embouts
- Tournevis pour vis à fente
- Tournevis spéciaux
- Tournevis Torx
Pouvons-nous vous aider ?
Tournevis
Tout bricoleur, amateur ou aguerri, se doit d'avoir dans sa boîte à outils des tournevis, mais lesquels ? Il faut savoir qu’il existe différents modèles selon les usages. Cet outillage à main sert surtout au serrage et au desserrage de vis.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les tournevis et les tournevis
-
Tournevis ou tournevis ?
-
Le tournevis n'est pas le même que le tournevis
-
Vue d'ensemble des principaux entraînements de vis
-
QU'est-ce qui distingue un bon tournevis ?
-
Que faut-il faire lors de l'utilisation de tournevis ?
-
Questions fréquentes sur les tournevis
Tournevis ou tournevis ?
Le terme tournevis vient encore des jours d'origine lorsque cet outil a été inventé. Les vis étaient encore faites à la main et ont été « insérées » dans la pièce en bois. Si les vis se sont ensuite desserrées, elles ont été « reserrées » ou « resserrées ». C'est pourquoi l'outil utilisé pour cette activité était précisément le tournevis.
Aujourd'hui, les vis sont fabriquées avec les différents types de filetage pour les matériaux les plus divers. Ils ne sont plus entraînés mais pivotés. C'est la raison pour laquelle le terme tournevis s'est établi. Dans la norme industrielle (DIN), on ne parle que de tournevis depuis des décennies.
Le tournevis n'est pas le même que le tournevis

Tout le monde l'a déjà constaté. Au plus tard lorsque le tournevis disponible n'a pas été adapté à la tête de vis.
Il y a des années, tout cela était encore assez simple. Les vis avaient une fente dans la tête et la lame du tournevis était plate. Un jeu d'outils composé de deux ou trois tournevis de différentes tailles est suffisant pour pouvoir visser et dévisser presque toutes les vis.
Mais ces temps sont révolus. En plus des vis à tête fendue encore disponibles, il existe désormais une grande variété d'entraînements à vis. Les fabricants ont souvent opté pour des entraînements à vis « exotiques » afin de rendre les laies techniques plus difficiles à ouvrir.
Et ce n'est pas pour rien. En effet, par exemple, une multiprise ou une minuterie mal raccordée peut rapidement s'enflammer en cas de panne et causer de gros dégâts.
Vue d'ensemble des principaux entraînements de vis
Fente

Le premier profil d'entraînement était un profil à fente facile à créer. Cependant, le manque de centrage risque de faire glisser facilement la lame de tournevis. Les égratignures dans la pièce ou les blessures pénibles en sont la conséquence. Le profil plat n'est pas adapté pour la transmission de couples élevés ou pour le vissage mécanique.
Phillips

Le profil en croix se compose de deux profils plats disposés à angle droit l'un par rapport à l'autre. L'entrée de force sur les quatre bords facilite considérablement le vissage. Cependant, les vis et les tournevis doivent être conçus pour supporter des charges élevées sur les petites surfaces d'appui.
Pozidriv

Le profil Pozidriv se compose de deux croix décalées de 45 degrés et représente une évolution du profil à empreinte croisée. La croix supplémentaire est plus étroite et sert à stabiliser ou à ajouter une surface d'attaque.
Remarque :
les profils Pozidriv et Phillips sont souvent confondus. En cas d'utilisation incorrecte du raccord à vis, il peut y avoir des dommages et une usure accrue des vis et des lames de tournevis.
TORX®

Le profil d'arbre en forme d'étoile TORX ® dispose de six cames arrondies. Cela permet de transmettre des couples de rotation beaucoup plus importants que les profils de vis traditionnels. La forme spéciale du profil d'entraînement nécessite une pression de compression minimale et ne produit que de faibles forces radiales et des chocs. Ainsi, la durée de vie des vis et des outils à vis est très élevée.
TORX PLUS ®

Comme pour TORX ®, six cames sont utilisées avec TORX PLUS ®. Cependant, ces cames ne sont pas rondes mais aplatie. Cela permet d'obtenir une connexion optimale entre la vis et l'outil et permet de transmettre des couples encore plus élevés que pour TORX ®. L'attaque à grande échelle n'entraîne pas de forces radiales nocives.
TORX® Tamper Resistant

Le profil de sécurité TORX ® Tamper Resistance est conçu pour empêcher le desserrage des vis par des personnes non autorisées. Dans ses propriétés, il n'est pas différent du TORX classique. Seul le tourillon au centre du profil doit s'engrèder dans un trou de l'outil à visser.
Remarque :
pour les différentes variantes des vis TORX ®, il est important de toujours utiliser le tournevis approprié. En cas de tournevis TORX ® inadaptés, il existe un risque d'endommager rapidement les vis ou les tournevis.
Six pans creux

Le six pans creux est l'un des profils les plus connus et les plus répandus. Avec les vis encastrées, ce profil est très apprécié. Ce profil est plutôt défavorable pour une grande transmission de puissance en raison de l'effet de bouffée élevé. Le profil de la tête de vis peut être très légèrement déformé en cas d'outil inapproprié.
Résistant aux tampons à six pans creux

Le profil de sécurité de la résistance des tampons à six pans creux est conçu pour empêcher le desserrage des vis par des personnes non autorisées. Dans ses propriétés, il ne diffère pas de la six pans creux classique. Seul le tourillon au centre du profil doit s'engrèder dans un trou de l'outil à visser.
Six pans extérieurs

Le six pans extérieur compte également parmi les profils les plus répandus. Pour les écrous à vis, il n'existe actuellement aucune alternative utilisable. Même avec la six pans extérieurs, l'effet de l'encoche est très élevé, ce qui permet une grande transmission de puissance sans déformer le profil.
Denture multiple

Le profil à dents multiples est utilisé comme profil de sécurité de préférence dans l'industrie automobile. La denture fine des douze dents permet un raccord très étroit, ce qui permet la transmission de couples très élevés sans problème. Cependant, lors de la mise en place de l'outil à vis, veiller à ce que la rouille ou la saleté n'empêchent pas l'insertion complète de l'outil à vis.
SET TORQ

Le profil de sécurité Torq-SET ® possède quatre flancs qui sont décalés de manière asymétrique par rapport au centre. Les vis avec cet entraînement sont utilisées de préférence dans l'aviation. En effet, sans tournevis approprié, les vis peuvent encore être vissées en forme de croix dévissée.
TRI-WING®.

Les vis avec entraînement tri-Wing sont de préférence utilisées dans le domaine de la technologie domestique. Cela permet d'éviter que des réparations non professionnelles ne soient effectuées en cas de panne. Mais ces vis sont également utilisées dans le domaine de la technique aéronautique.
Tendeur

Ce profil de sécurité avec deux puits carrés a peu d'importance dans le secteur de l'artisanat et de l'industrie, mais offre un avantage décisif. La tête de vis massive n'est équipée que de deux petits puits. Ces vis sont donc idéales pour le montage sans vis, par exemple, de plaques de recouvrement ou d'images d'entreprise dans des zones facilement accessibles au public. Cependant, l'effet d'entaille élevé du profil ne permet pas de grands couples de rotation.
Pentalobe

Le profil de sécurité à cinq feuilles a été utilisé par la société Apple à partir de 2009 et par la société HUAWEI. Le profil à vis ne présente aucun avantage notable par rapport aux autres profils de vis. Comme aucun tournevis n'était disponible au début de la période d'utilisation, les appareils étaient efficacement protégés contre une ouverture non autorisée.
Largeur extérieure

Le profil extérieur est également un profil de sécurité. Il est utilisé pour les portes de train et pour les pompiers pour les hydrrants et les verrous de passage. Grâce aux surfaces d'attaque étroites et au bras de levier défavorable, l'utilisateur doit faire plus de force pour obtenir les couples de serrage nécessaires.
Carré extérieur/Robertson

Le profil carré extérieur est devenu rare en Europe. Vous le trouverez en partie sur les anciennes armoires électriques. De même que pour le profil de couple externe, les conditions de transmission des couples élevés sont plutôt défavorables.
QU'est-ce qui distingue un bon tournevis ?

Un bon outil n'a pas nécessairement besoin d'être cher, mais la qualité a son prix. Et la qualité doit être la même pour les tournevis.
Cela devient d'autant plus compréhensible que vous vous rendent compte de la quantité de puissance transmise en partie à l'aide d'un tournevis. La surface d'appui de la lame de tournevis dans la tête de vis est minime.
C'est pourquoi la lame doit être en acier de haute qualité afin qu'elle ne se déforme pas et ne endommage pas encore la tête de vis.
Une tête de vis ruiné avec une vis bloquée a déjà poussé certains amateurs à la détresse. Particulièrement lorsque la vis est cachée dans un trou profond à l'arrière de l'appareil.

Un autre critère important est la mesure. Il y a souvent des problèmes ici, en particulier avec les tournevis à faible coût. Il se produit que, par exemple, dans le cas d'une vis à six pans creux, le tournevis a trop de jeu dans la tête de vis (voir schéma A).
Si le tournevis est tourné, la force agit uniquement sur les bords et non sur toute la surface (voir schéma B).
Si le matériau de la vis est également très « souple » et que les bords du tournevis sont usés, le tournevis est forcément surtourné (voir schéma C).
Un entraînement de vis endommagé est alors la conséquence. C'est un véritable fiasko, en particulier pour les petites vis et les composants en filigrane. Si le tournevis est serré dans la tête de la vis (voir schéma D), cela ne peut pas se produire.
Mais la lame ne doit pas seulement être parfaite, la poignée est également une caractéristique essentielle de la qualité. Enfin, il doit bien introduire la force générée par la main dans l'outil.
Une poignée suffisamment grande avec différentes zones de préhension facilite grandement le travail. La paume de la main n'est pas trop touchée, en particulier pour les vis lourdes qui nécessitent un effort important. Ainsi, un travail sans fatigue est également possible pendant une longue période.
Conseil pratique :
un tournevis à lame plate n'est pas un burin. Malheureusement, on voit toujours que la poignée de tournevis est battue à l'aide d'un marteau. Mais pour de telles charges, les poignées ne sont pas conçues. Pour cela, il existe un burin à vis où la lame s'étend à travers toute la poignée. Ainsi, l'énergie de percussion agit directement sur la lame et non sur la poignée.
Que faut-il faire lors de l'utilisation de tournevis ?
Le tournevis doit être adapté à tous les égards. Il ne s'agit pas seulement de la lame adaptée à la tête de vis. Ici, il faut toujours choisir le tournevis dont la lame s'adapte parfaitement à la tête de vis. C'est la seule manière de disposer de la plus grande surface de contact pour la transmission de puissance.
Effet CamOut
Toute personne qui a déjà voulu desserrer une vis coincée a détecté une force CamOut qui pousse le tournevis hors de la vis. Cette force se produit particulièrement sur les profils coniques, comme le profil Phillps, et doit être compensée par une pression de pression accrue.
L'effet CamOut présente un autre danger. Il s'agit de faire glisser l'outil hors de la vis. Il est particulièrement grand pour les vis à fente, car il n'y a pas de centrage automatique comme pour les entraînements Phillips.
Dans ce domaine, les fabricants de marques font un effort parfois inimaginable. L'acier trempé de qualité supérieure n'est pas utilisé. Les revêtements diamantés supplémentaires ou l'usinage au laser garantissent un maintien maximal de la lame dans la tête de vis. Pour les profils tels que HEX, TORX ® ou TORX PLUS ®, l'effet CamOut est minime ou inexistant.
Mais la taille du tournevis doit également être adaptée. En particulier le diamètre de la poignée. Car plus la poignée est épaisse, plus la force de rotation et la pression de pression peuvent être transférées sur le tournevis. D'un autre côté, les tournevis de précision doivent également pouvoir être utilisés avec une sensibilité particulière.en particulier lorsqu'il est nécessaire de réaliser des travaux de réglage ou de compensation sensibles. La poignée doit pouvoir tourner sans serrer avec deux doigts. Il existe des tournevis spéciaux certifiés VDE pour travailler sur des installations électriques.
Questions fréquentes sur les tournevis
À quoi reconnaît-on un bon tournevis ?
Les tournevis sont sensibles. Vous devez être bien à portée de main et la poignée doit être agréable à porter. En particulier lorsque des tournevis sont utilisés dans un environnement huileux ou humide, l'esthétique et la préhension sont un critère décisif. Les vis lourdes doivent pouvoir tourner sans effort excessif. Cela se passe uniquement lorsque la lame s'adapte parfaitement dans la tête de vis et trouve un maintien sûr.
Un autre critère est la durée de vie. Les bons tournevis ne présentent pas de signes d'usure et fonctionnent même après des années comme le premier jour.
Comment obtenir un tournevis magnétique ?
En particulier pour les montages de boîtier avec trous de vis profonds, il est avantageux que la pointe du tournevis soit magnétique. Ainsi, les vis peuvent être facilement retirées et réinsérées et ne tombent pas au sol. Dans la pratique, un aimant puissant d'un haut-parleur de graves suffit pour magnétiser le pic. Pour ce faire, il faut appuyer légèrement sur l'aimant avec la lame de tournevis. Les aimants élémentaires auparavant inordonnés se déplacent en raison de la vibration et peuvent ensuite s'aligner en fonction des lignes de champ de l'aimant du haut-parleur. Il existe également des magnétiseurs qui peuvent, si nécessaire, démagnétiser le tournevis.
Comment puis-je desserrer en toute sécurité les petites vis sans les endommager ?
Dans les pièces mécaniques en filigrane, les vis sans tête sont utilisées pour fixer par ex. les roues dentées sur les arbres. Si vous travaillez ici avec un tournevis à six pans creux inadapté, les entraînements de vis peuvent être très facilement surpivotées. Cela se produit très rapidement avec de petites vis qui ont également été fixées avec une peinture de sécurité. Dans la pratique, il a fait ses preuves en utilisant un tournevis précis et en chauffant la pointe au-dessus d'une flamme. Le tournevis est ensuite inséré dans la vis et maintenu jusqu'à ce que la chaleur de la pointe du tournevis passe sur la vis. Si l'ancienne peinture de sécurité commence à fumer facilement, la vis peut être desserrée avec sensation.
Quel est l'avantage d'un jeu de tournevis ?
Un tournevis VDE, un tournevis cruciforme ou un tournevis plat sont proposés séparément ou également en tant que tournevis. Le grand avantage d'un jeu de tournevis est que les tournevis sont fournis dans des tailles différentes et que l'outil à main adapté est donc disponible pour chaque tâche de vissage. En outre, le set de tournevis est souvent fourni avec des boîtiers ou des boîtiers pratiques. Les outils sont ainsi parfaitement rangés et ne doivent pas être placés dans la boîte à outils.
Quelle est la particularité d'un tournevis à mousse VDE ?
Les tournevis VDE sont conformes à la norme DIN en 60900 ou VDE 0682-201 pour des travaux sous tension jusqu'à 1000 /AC ou 1500 V/DC. En conséquence, la poignée et la lame sont conçues ou isolées. D'autres points tels que le matériau, les dimensions ou la précision des dimensions sont cependant définis dans les normes qui doivent être respectées dans tous les cas.
Un incontournable pour chaque boîte à outils
Mais ce n'est pas seulement dans la boîte à outils d'un électricien qu'il faut faire partie d'un tournevis, mais les petits assistants ont également besoin d'un maître de maison ou d'un installateur ! Découvrez pourquoi les tournevis font partie de vos 10 outils les plus utilisés dans notre guide !
-
EQUIPEMENT de base pour électricien
-
Outils pour les maîtres de maison
-
Outil pour installateurs