Ventilateurs
Lors de fortes chaleurs, où les températures deviennent difficiles à supporter, le moyen le plus simple de se rafraîchir est d’utiliser un ventilateur. Chez Conrad, vous avez un choix important de ventilateurs et d’accessoires. Que ce soit ventilateur de plafond, un ventilateur portable, un ventilateur de table, ou encore ventilateur colonne, cet appareil destiné à créer un vent artificiel, fournit une sensation de fraîcheur, et permet l’homogénéité de la température ambiante d’une pièce grâce au déplacement de l’air.
Ce texte a été traduit par une machine.
Ventilateurs : l'air frais des jours chauds d'été
Les jours d'été chauds vous permettent de repousser rapidement vos limites, de vous sentir plus boueux et de ne plus sortir de la transpiration par les températures chaudes. Il n'est donc pas étonnant que l'ensemble de la vie quotidienne soit influencé et que de nombreuses personnes ne se trouvent pas vraiment tranquillement même la nuit. Le ventilateur adapté peut vous apporter une solution et vous garantit une brise fraîche.
-
Was a ventilateur?
-
Quels sont les types de ventilateur ?
-
Was a oscillante ventilateur?
-
Critères d'achat du ventilateur - à quoi devez-vous faire attention ?
-
FAQ - questions fréquentes sur le ventilateur
-
Conclusion : vous trouverez ainsi le ventilateur optimal
Was a ventilateur?
Un ventilateur a pour mission de faire circuler l'air dans une pièce.
L'air est poussé de l'arrière vers l'avant par la fonction du ventilateur, was qui entraîne une circulation.
De cette manière, l'air frais peut être réparti de manière optimale dans toute la pièce, de sorte que le ventilateur puisse être utilisé surtout pendant les chaudes journées d'été.
Que ce soit à la maison ou au travail, dans les bâtiments publics ou dans les restaurants, les ventilateurs sont de plus en plus utilisés aujourd'hui et rendent la vie quotidienne ou professionnelle plus supportable même pendant les jours les plus chauds de l'année.
Quels sont les types de ventilateur ?
Il existe désormais différents modes de construction des ventilateurs, de sorte que le modèle adapté peut toujours être trouvé pour toutes les utilisations et tous les locaux. Les différents produits sont différents de plusieurs façons. Ainsi, le ventilateur peut être monté sous différentes formes et avec différentes puissances telles que les ventilateurs de sol et les ventilateurs de table pour le montage sur le sol ou sur la table, les ventilateurs de plafond et les ventilateurs muraux pour le montage, ainsi que les ventilateurs de position et les ventilateurs de tour. Les ventilateurs à main sont également disponibles en plusieurs versions.

Les ventilateurs assurent une brise fraîche à la maison, à la maison et au bureau.
Ventilateurs de sol et de table
Les ventilateurs de sol et de table peuvent être placés au sol, sur une table ou sur un autre meuble pour une brise fraîche dans les locaux appropriés. Elles sont disponibles en différentes tailles et avec différentes performances et fonctions.
Avantages :
- Idéal pour le transport
- Puissance garantie
- Fiable
- Possibilité de changement de position
- Assez petit avec petit pied
- Les ventilateurs de sol permettent un refroidissement à partir du sol qui augmente à un niveau élevé was particulièrement bon pour la santé
- Possibilités de réglage allant de la brise légère à une circulation plus forte
Ventilateurs muraux et de plafond
Les ventilateurs de plafond et de mur sont montés sous le plafond de la chambre et sont généralement bien centrés, ce qui permet une circulation d'air particulièrement bonne dans la pièce. Le choix de différents modèles a considérablement augmenté ces dernières années, de sorte que les ventilateurs existent dans de nombreuses tailles différentes et avec différents équipements. Avec télécommande, différentes épaisseurs, un éclairage moderne ou simple, le modèle adapté à chaque projet et les préférences les plus diverses est bien entendu toujours proposé.
Avantages :
- Circulation optimale de l'air
- Un produit design
- Le ventilateur ne prend pas de place
- Nombreuses versions
- Rafraîchit en été
- Récupération de chaleur en hiver
- Utilisation facile
Ventilateurs de stand et de tour
Le ventilateur de stationnement, également appelé ventilateur de tour, peut être installé facilement n'importe où dans la pièce et est donc la solution idéale pour une climatisation à coût élevé. Ces modèles sont disponibles en différentes tailles et dans différents designs, ce qui les rend parfaitement adaptés aux autres locaux. Grâce à ses différentes fonctions et à sa simplicité d'utilisation, vous pourrez profiter d'une brise fraîche et optimale en été.
Avantages :
- Peu encombrant
- Design moderne
- Refroidissement efficace de l'air
- Peut être rangé peu de place lorsqu'il n'est pas utilisé
- Nombreuses fonctions et versions différentes
Was a oscillante ventilateur?
Le terme « oscillation » est dérivé du latin « oscillare » et représente un balançon, un balançon ou un balançon.
Par conséquent, la roue à ailettes d'un ventilateur oscillant ne souffle pas fermement dans un sens. Le ventilateur tournant pivote latéralement vers la droite et la gauche. La plage de rotation est comprise° entre 90° et 180 pour la plupart des appareils.
Cela offre le grand avantage de pouvoir couvrir une partie beaucoup plus grande de la pièce. De plus, le refroidissement ressenti est beaucoup plus agréable si le flux d'air froid n'agit pas en continu sur le corps.
Selon le fabricant et le type de ventilateur, la fonction d'oscillation peut être activée et désactivée.

Critères d'achat du ventilateur - à quoi devez-vous faire attention ?
Lors de l'achat d'un ventilateur, il faut bien entendu tenir compte de certaines choses pour ne pas être déçu :
- Lors de l'achat, le type de ventilateur joue un rôle important, mais aussi des dimensions et une stabilité. La puissance du ventilateur et le diamètre de l'aile doivent également être déterminants lors de l'achat.
- La circulation de l'air en m³ par heure joue un rôle important, surtout dans les grandes pièces ou les bâtiments publics, alors que ce point n'est pas pertinent pour l'usage domestique.
- Si vous souhaitez avoir un peu plus de confort, veillez à ce que le ventilateur dispose d'une télécommande et possède différentes caractéristiques de performance. En fin de compte, le budget ou le rapport qualité-prix sont également un critère important.
FAQ - questions fréquentes sur le ventilateur
Comment fonctionne un ventilateur ?
Un ventilateur est seulement capable de déplacer l'air dans une pièce. La température ambiante n'est pas réduite par le ventilateur ou par le mouvement de l'air. Cela ne doit pas non plus être le cas, car l'air en mouvement génère automatiquement une sensation de fraîcheur chez l'homme.
Quelle doit être la puissance d'un ventilateur ?
La puissance d'un ventilateur dépend en premier lieu de la taille de la pièce à aérer. Étant donné que la puissance augmente, le niveau sonore doit toujours être respecté. Particulièrement lorsque le ventilateur doit être utilisé dans les bureaux.
Où un ventilateur doit-il être installé ?
Un ventilateur doit être installé de manière à ce que les personnes auxquelles il doit fournir un refroidissement se trouvent dans le flux d'air généré. Un ventilateur monté trop loin n'a pas d'effet de refroidissement.
Dans les espaces ouverts, un ventilateur peut également être utilisé comme ventilateur en souffrant de l'air chaud de la pièce vers l'extérieur ou en transportant de l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur.
Qui a inventé le ventilateur ?
Il y a plus de 2000 ans déjà, les Égyptiens ont reconnu l'effet de refroidissement de l'air en mouvement et ont utilisé des compartiments comme précurseur du ventilateur. Le ventilateur a ensuite été inventé en 1740 par Stephen Hles, qui transporta ainsi l'air de mauvaise qualité à l'intérieur des navires vers l'extérieur. Le ventilateur de plafond électrique a été inventé par Phillip Diehl en 1882.
Conclusion : vous trouverez ainsi le ventilateur optimal
Le lieu d'utilisation en particulier joue un rôle important et est essentiel pour le nouveau modèle de ventilateur. Les petits extras, tels que les fonctions de Sleeperer, les performances et autres, sont évidemment très importants, mais ils dépendent individuellement de leur goût et de leurs besoins.