Catégories populaires:
  • Tous les produits
  • Nos meilleures ventes
  • Produits les mieux notés
  • Conseils
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
Nécessaire pour mieux aborder la gestion de l’eau, la pompe se décline en de nombreux modèles. Qu’elle soit immergée, de surface ou adaptée aux fontaines, la pompe fait donc partie des éléments à choisir avec soin. Grâce à Conrad, trouvez en quelques clics seulement la pompe qui correspond le mieux à vos différents besoins, et profitez jour après jour du savoir-faire des plus grands fabricants. Expertise et fiabilité sont au rendez-vous à travers les pages de notre catalogue. Pour acheter une pompe en toute confiance, prenez le temps de parcourir les différentes rubriques de notre site !

Ce texte a été traduit par une machine.

 

Informations intéressantes sur les pompes à eau

Il ne doit pas toujours être égal à la cave inondée. Il peut également être « uniquement » le soleil de pluie ou la citerne qui doit être déchargé pour le nettoyage. Ou vous avez l'avantage d'utiliser l'eau pour le coulage. Quoi qu'il en soit, la maison et le jardin sont souvent confrontés à des tâches qui peuvent être effectuées en un tour de main avec une pompe adaptée.

Pour déterminer précisément quelle pompe est la mieux adaptée à votre application, il est tout d'abord recommandé de regarder de plus près les types de pompe : 

 

Termes de la technique de pompage

  • hauteur aspiration

  • refoulement

  • hauteur d'extraction

  • profondeur d'insertion

  • Pertes par frottement

  • Durée d'enclenchement

  • Diamètre des corps

 

accessoires pour pompes

  • Filtre de pompe

  • Interrupteur à pression électronique

  • Protection contre la marche à vide

  • Interrupteur à flotteur

  • Flexible d'aspiration

  • Dimensions

Termes de la technique de pompage

Si le type de pompe nécessaire est fixe, des questions se posent toujours concernant les caractéristiques de performance et les caractéristiques techniques. Pour cette raison, nous avons regroupé les expressions techniques les plus courantes de la technique de pompage et nous avons fourni une brève explication.

hauteur aspiration

La hauteur d'aspiration correspond à la différence de hauteur entre la surface de l'eau et la pompe supérieure. Quelle que soit la puissance de la pompe, la hauteur d'aspiration maximale pouvant être atteinte dans la pratique est d'environ 7 à 8 M. Si des hauteurs d'aspiration plus importantes doivent être surmontées, l'eau doit être transportée avec une pompe sous pression vers la pompe aspirante supérieure.
Même si certaines pompes sont appelées auto-amorçantes, les pompes de jardin ou gyroscopiques doivent toujours être remplies d'eau avant de les utiliser pour éviter d'endommager le fonctionnement à sec.

Important :
le flexible d'aspiration doit d'abord présenter la section transversale nécessaire, qui dépend du débit de la pompe et doit être lu dans les fiches techniques. En outre, il doit être conçu de manière à ne pas pouvoir être comprimé en raison de la dépression prédominante dans le tuyau d'aspiration.

Le débit

Le débit correspond à la quantité maximale d'eau pouvant être pompée pendant une période donnée. Les données sont soit en litres par minute (l/min), soit en litres par heure (l/h).

Remarque
le débit Q (l/h) dépend de la hauteur de refoulement H (m). Plus la hauteur de refoulement est élevée, plus le débit est faible et vice versa. La qualité d'une pompe peut être évaluée à l'aide de la courbe caractéristique de la pompe dans la documentation technique. Les courbes caractéristiques permettent de lire précisément la quantité d'eau pompée à une certaine hauteur de refoulement.

Le diagramme de puissance ci-contre indique le rapport entre la hauteur de refoulement et le débit d'alimentation d'une pompe avec une hauteur de refoulement de 55 m max. Et un débit de refoulement de 5000 l/h. La courbe caractéristique permet de connaître précisément la quantité de débit prévue à une certaine hauteur de refoulement. 

La hauteur de refoulement

La hauteur de refoulement indique la différence de hauteur maximale entre la surface de l'eau ou la pompe si celle-ci se trouve en dehors du milieu de transport et au point le plus élevé auquel la pompe peut faire fonctionner l'eau. La hauteur de refoulement est en attente de la pression que la pompe peut générer. Une pression de 1 bar correspond à une colonne d'eau d'environ 10 M. Pour une pompe capable de produire une pression de 2,5 bar, la hauteur de refoulement correspond à environ 25 m (voir aussi, entre autres, la ligne de référence de la pompe).

profondeur d'insertion

La profondeur d'immersion n'est indiquée que pour les pompes submersibles et indique la profondeur d'eau maximale dans laquelle le joint de carter peut résister à la pression d'eau prédominante. 

Pertes par frottement

La puissance réelle des pompes est influencée par différents facteurs extérieurs. Irrégularités dans la gestion, par exemple Les arcs, les angles, les pièces de dérivation et les connexions entraînent des pertes de puissance. De même, les pertes de frottement dans les conduites comptent parmi les facteurs les plus importants. Dans chaque tuyau d'eau, des frottements sont produits sur les parois intérieures des tuyaux ou des tuyaux. Afin que ces pertes de frottement soient aussi faibles que possible, il est toujours nécessaire d'utiliser un tuyau d'un diamètre maximal.

Les pertes par frottement sont indiquées comme des pertes de pression en mètres de colonne d'eau (mWS) et dépendent de la largeur du tuyau (LW) ainsi que du débit à fournir (l/min). 

Les pertes par frottement peuvent être calculées avec précision à l'aide du tableau ci-contre. Pour un tuyau de 5 m de long avec un diamètre de 1 pouce et un débit de 50 litres par minute, la perte de pression due au frottement est de 0,4 mWS.

Durée d'enclenchement

Chaque pompe n'est pas conçue pour un fonctionnement à long terme ou à long terme. Certaines pompes basse tension nécessitent des pauses de refroidissement adaptées en fonction du modèle et de la construction. La durée pendant laquelle une pompe peut être utilisée à la pièce est indiquée dans les fiches techniques. Si la durée de mise en marche (ED) est indiquée en pourcentage, 100% se réfère à une heure. Par conséquent, une pompe avec un ED de 50% peut fonctionner pendant 30 minutes maximum.

Dans ce contexte, il faut également veiller à l'alimentation électrique. Lorsqu'une pompe 12 V est utilisée sur un bloc d'alimentation qui a une tension de sortie beaucoup plus élevée (par ex. 13,8 V), la durée de fonctionnement est réduite car la consommation de courant est plus élevée. Mais les conditions de fonctionnement de la pompe (diamètre du tuyau, hauteur de refoulement, température ambiante, etc.) jouent également un rôle important dans la durée de fonctionnement maximale utilisable. En cas de doute, vérifiez la température de fonctionnement de la pompe. 

Diamètre des corps

La dimension maximale des particules solides que peut transporter une pompe est définie comme la taille des particules solides. Elle est généralement exprimée en millimètres. Si de grandes particules sont présentes dans l'eau, cela peut entraîner l'obstruction ou l'endommagement de la pompe. 

 

accessoires pour pompes

La capacité d'utilisation, l'efficacité et la longévité d'une pompe dépendent dans une large mesure des conditions de fonctionnement. Avec des accessoires efficaces et pratiques, vous pouvez rendre votre pompe plus sûre et plus confortable et ainsi contribuer à une longue durée de vie de votre pompe. 

Filtre de pompe

Les filtres de pompe en amont réduisent la contamination de la mécanique de la pompe et protègent contre les dommages ou la réduction de puissance dus aux pièces solides trop grandes.

 

Interrupteur à pression électronique

Un interrupteur de pression est monté dans la conduite de pression et active et désactive la pompe selon les besoins. En cas de chute de pression due à la collecte d'eau, le pressostat active automatiquement la pompe et, en cas d'augmentation de la pression, le robinet se ferme à nouveau. De nombreux interrupteurs à bouton-poussoir sont également équipés d'une protection contre le fonctionnement à sec. 

 

Protection contre la marche à vide

La protection contre le fonctionnement à sec se trouve dans la conduite de pression, tout comme un interrupteur de pression, et garantit que la pompe en aval est désactivée ou non activée en cas de pression insuffisante. Ainsi, la pompe ne fonctionne pas à sec en cas d'alimentation en eau insuffisante et ne peut donc pas être endommagée. De même, une perte de pression brutative est également détectée dans la conduite de pression (rupture de tuyau) et la pompe est arrêtée.

Vers les disjoncteurs de fonctionnement à sec

Interrupteur à flotteur

Un interrupteur à flotteur pour pompes à eau permet d'allumer ou d'éteindre une pompe. Il est étanche et flotte sur ou dans le milieu de transport. La longueur libre du câble de raccordement permet de définir précisément les niveaux d'eau à activer et à désactiver. En fonction de la fonction de commutation, les interrupteurs à flotteur peuvent être utilisés pour « remplir » (le contact de commutation est ouvert avec un interrupteur à flotteur orienté vers le haut) ou pour « vider » (le contact de commutation est ouvert avec un interrupteur à flotteur orienté vers le bas). Les interrupteurs à flotteur avec fonction inverseur peuvent être utilisés pour les deux tâches.

 

Flexible d'aspiration

Un tuyau d'aspiration est un tuyau confectionné pour le côté aspiration par exemple Pompes de jardin. Ce flexible est résistant à la sous-pression. Un tuyau de jardin n'est pas adapté pour cela. Une vanne à pied est située à une extrémité pour éviter que la conduite d'aspiration préremplie ne se vide et ne s'ouvre qu'une fois que la pompe aspire de l'eau.

 

Dimensions

Les raccords de pompe, les raccords filetés et les flexibles sont souvent indiqués en pouces. Cependant, étant donné que les prescriptions légales (règlement d'unité de l'Union européenne) imposent de fournir des indications de taille en unités métriques à partir du 01.01.2010, il peut y avoir des doutes à ce sujet. Pour cette raison, nous avons fourni dans le tableau suivant les tailles les plus courantes dans les deux unités de mesure : 


Veuillez noter que les éventuelles tolérances de mesure et de fabrication doivent être prises en compte. Le diamètre extérieur du tuyau dépend de l'épaisseur de la paroi.