Tous les produits


Humidimètre pour matériaux Greisinger GMK 210

Humidimètre pour matériaux VOLTCRAFT MF-10 Plage de mesure de l'humidité du bois 2 à 40 %

Appareil de mesure de l'humidité du bois Laserliner WoodTester Compact

Humidimètre pour matériaux Laserliner MultiWet-Master Compact Plus mesure de température

Humidimètre pour matériaux VOLTCRAFT FM-80 Plage de mesure de l'humidité de construction 0.20 à 2.0 % Plage de mesure de

Humidimètre pour matériaux Basetech BT-400 Plage de mesure de l'humidité de construction 0.2 à 2.0 % vol Plage de mesure

Humidimètre pour matériaux testo 606-1

Humidimètre pour matériaux PCE Instruments PCE-SMM 1

Humidimètre pour matériaux Ansmann 1900-0116 Plage de mesure de l'humidité de construction 0 à 12.2 % vol Plage de mesur
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Les appareils de mesure du taux d'humidité et hygromètres Conrad
Les taux d'humidité de l'air et des matériaux sont deux facteurs environnementaux qui influent sur la qualité de l'air intérieur, que ce soit dans un espace de travail, dans un entrepôt ou dans un logement. Chez Conrad, nous vous proposons une large collection d'appareils de mesure de l’environnement en tous genres. Cela comprend notamment des appareils de mesure de l’humidité de l'air ambiant et des matériaux. Ceux-ci vous permettent de détecter des sources d'humidité susceptibles de poser problème, chez un client, dans votre environnement professionnel ou directement chez vous. Qu'il s'agisse de testeurs d'humidité ou d'hygromètres, trouvez tous les dispositifs dont vous avez besoin pour surveiller la qualité de l'air sur notre plateforme d'approvisionnement en ligne.
Quels sont les différents types d'appareils de mesure du taux d'humidité ?
Les appareils de mesure de l'humidité se déclinent en de nombreux modèles, s’appuyant notamment sur des technologies différentes. Ces dispositifs peuvent être classifiés en deux grandes catégories :
- Les hygromètres sont des appareils dédiés à la mesure du taux d'humidité de l'air. On différencie les hygromètres à cheveu des hygromètres à condensation, à capteur électronique capacitif ou à capteur électronique résistif.
- Les humidimètres sont dédiés à la mesure de la teneur en eau d’un matériau, un facteur qui influe sur le taux d’humidité de l’air ambiant. On retrouve ici aussi les technologies à capteur résistif et capacitif, mais il existe également des humidimètres à radiofréquence. Il est à noter que les humidimètres résistifs ont l’inconvénient d’être invasifs : ils possèdent deux électrodes qu’il faut introduire dans le matériau pour effectuer la mesure.
Ces appareils varient parfois selon un paramètre très important : l’étalonnage. Les appareils ne sont pas tous étalonnés selon les mêmes normes, et toutes les normes d’étalonnage ne se valent pas. Par conséquent, il est recommandé, pour garantir la précision du taux d’humidité calculé par des appareils, de n’utiliser que des hygromètres et humidimètres calibrés selon des normes de l’ISO encore valables.
Quel est le taux d'humidité de l'air recommandé ?
Le taux d’humidité est un facteur très important pour évaluer la qualité de l’air intérieur. Un taux d’humidité trop élevé favorise la prolifération de champignons, acariens et moisissures. Il contribue alors à la dégradation de votre intérieur. Un taux d’humidité trop bas peut quant à lui causer des réactions allergiques, des maladies respiratoires et de l’eczéma chez les occupants d’un lieu, tout en abîmant le mobilier et les éléments en bois. Il est donc important de garder un œil sur le taux d’humidité des maisons comme des espaces de travail à l’aide d’un hygromètre.
De manière générale, le maintien d’un taux d’humidité situé entre 40 et 60 % est recommandé dans les espaces habités. Ce taux permet de garantir la santé des occupants et de limiter au maximum les dégâts que l’humidité peut causer aux bâtiments, matériels, éléments de mobilier, etc.
Utiliser un humidimètre pour contrôler l’humidité des matériaux
es testeurs d’humidité, aussi appelés humidimètres, sont utilisés quotidiennement dans les chantiers à travers le monde pour contrôler la teneur en eau des matériaux de construction utilisés. Il s’agit d’une mesure très importante, car la teneur en eau des matériaux poreux (bois non traité, plâtre, brique, béton, etc.) est un facteur qui joue un rôle fondamental dans leur solidité et leur résistance. De même, la mesure de la teneur en eau des murs et du mobilier d’un domicile peut grandement aider à détecter des problèmes d’humidité à la maison et les régler.
Humidité : acheter votre testeur ou votre hygromètre chez Conrad
Sur la plateforme d’approvisionnement Conrad, retrouvez tous les appareils et accessoires de mesure dont vous avez besoin pour la mesure du taux d'humidité. Nous répondons aux besoins et aux exigences logistiques comme techniques d'entreprises et de particuliers à travers toute l'Europe. Les appareils de notre boutique, sélectionnés selon des critères de qualité stricts, sont fournis avec une garantie légale de 2 ans qui vous assure leur bon fonctionnement et leur fiabilité sur le long terme. Ce sont autant de raisons de faire confiance à Conrad si vous devez contrôler le taux d’humidité sur un chantier ou à votre domicile.