Tous les produits


Radiocommande manuelle Reely HT-4 avec récepteur 2,4 GHz Nombre de canaux: 4

Absima SR4S Radiocommande manuelle 2,4 GHz Nombre de canaux: 4

Amewi ATXB6 Radiocommande à poignée pistolet 2,4 GHz Nombre de canaux: 6 avec récepteur

Reely Gen4 Radiocommande à poignée pistolet 2,4 GHz Nombre de canaux: 4 avec récepteur

FlySky FS-GT2F Radiocommande à poignée pistolet 2,4 GHz Nombre de canaux: 2 avec récepteur

Radiocommande manuelle Reely HT-6 avec récepteur 2,4 GHz Nombre de canaux: 6

Reely GT6 EVO Radiocommande à poignée pistolet 2,4 GHz Nombre de canaux: 6 avec récepteur

Radiocommande manuelle Carson Modellsport Reflex Stick Multi Pro LCD avec récepteur 2,4 GHz Nombre de canaux: 14

Radiocommande manuelle Reely HT-10 avec récepteur 2,4 GHz Nombre de canaux: 10
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des connaissances sur les commandes à distance
-
Que was sont les radiocommandes ?
-
Commandes à distance multicanaux
-
Modélisme commande à distance : fréquence d'émission et bande ISM
-
Commandes à poignée pistolet, à impulsion et à télécommande manuelle
-
Accessoires de commande radio et modèles réduits de véhicules
-
Autres accessoires et extensions pour les modèles réduits de véhicules
Que was sont les radiocommandes ?
On parle d'une radiocommande lorsqu'un dispositif technique est commandé à partir de la distance par l'utilisation de signaux radio. Le terme est généralement associé à l'utilisation dans la construction de modèles et s'étend jusqu'au 19. Siècle de retour. Il se réfère principalement à l'unité de commande qui commande les modèles réduits de voitures, d'avions, d'hélicoptères et d'autres véhicules dans une plage de distance prédéfinie.
Le fonctionnement de la télécommande radio permet au pilote de commander le commutateur et le levier was qui sont transmettez en signaux radio par l'émetteur intégré de l'unité de commande et envoyés au récepteur. Celui-ci décode les signaux et les transmet aux commandes du véhicule modèle, où ils sont convertis en positions mécaniques telles que les positions de gouverne ou de levier à l'aide d'entraînements électromagnétiques (p. ex. servos). Les exemples typiques de ces fonctions de commande sont la gouverne de direction sur le bateau, la direction sur la voiture, le levier d'accélération sur le moteur à combustion interne et la commande de hauteur sur l'avion.
Commandes à distance multicanaux
Les propriétés élémentaires d'une télécommande radio comprennent le nombre d'appareils ou de fonctions pouvant être commandés. On appelle ainsi une télécommande qui ne peut commander que la vitesse et le sens de la marche d'un modèle (par ex. une voiture) et donc seulement deux fonctions, une télécommande à 2 canaux. Une télécommande à 8 canaux permet de commander huit fonctions ou huit « appareils ». Lors de l'utilisation d'une télécommande sans fil, il faut donc veiller à ce que le nombre de fonctions qu'elle doit commander soit important. Il est important que le terme « canal » ne soit pas confondu avec le canal radio, c'est-à-dire une fréquence partielle qui est aujourd'hui appelée « slot ».
Modélisme commande à distance : fréquences d'émission et bande ISM
En Allemagne, les fréquences de 27 MHz, 35 MHz et 40,6 MHz sont prévues pour la transmission radio dans la construction de modèles, la bande de 35 MHz étant réservée aux avions. Les plages de fréquences ISM 433 MHz et 2,4 GHz sont également autorisées. ISM signifie « industriel, scientifique, médical » et désigne des plages de fréquences qui peuvent être utilisées sans licence et sans autorisation pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, mais également domestiques et autres pour l'utilisation d'appareils à haute fréquence.
En particulier, la technologie 2,4 GHz représente un saut de qualité important, car la capacité de transmission au moins 68 fois plus élevée que la fréquence 35 MHz permet des solutions de sécurité beaucoup plus nombreuses grâce à des techniques de cryptage spéciales. Cela permet d'atteindre un niveau élevé d'absence de perturbation entre les utilisateurs sur la même fréquence partielle.
Ainsi, la procédure de liaison permet d'établir une association unique entre l'émetteur et le récepteur. Le récepteur est relié à l'émetteur par un nom d'émetteur, l'identificateur unique Globaly, et ne répond pas aux signaux d'autres émetteurs sur la même fréquence de bande ou de pièce. Cela exclut de fait que les signaux de commande de différentes unités se trouvent dans la même situation.
Avec la méthode de montage, chaque information envoyée est codée de manière unique. Ainsi, les impulsions d'autres origines ne sont pas détectées sur la même fréquence de pièce ou de slot.
La bande 2,4 GHz offre d'autres avantages. Ainsi, 79 canaux modulables sont possibles, aucune antenne longue n'est nécessaire et la portée radio peut être considérablement augmentée.
Commandes à poignée pistolet, à impulsion et à télécommande manuelle
Les commandes à distance de poignée de pistolet sont maintenues par leur forme comme la poignée d'un pistolet - d'où le nom. Ils sont souvent utilisés dans les domaines de la compétition et des professionnels pour les voitures de type RC ainsi que dans la construction de modèles de bateaux et disposent d'au moins deux canaux de transmission. Les commandes à distance à poignée pistolet sont souvent utilisées avec la technologie radio 2,4 GHz.
Les commandes à distance à impulsion et à main sont principalement utilisées pour la commande d'hélicoptères et de véhicules de surface. Les émetteurs manuels doivent être maintenus pendant le fonctionnement. L'utilisation s'effectue avec les pouces et est beaucoup moins sensible que la commande à distance. Les manœuvres complexes nécessitant une grande sensation de bout de doigt sont beaucoup plus difficiles à réaliser avec une télécommande manuelle.
La variante de pupitre diffère de la télécommande manuelle, en particulier par le fait qu'une sangle avec un support pour une télécommande manuelle est encliquetée autour de l'utilisateur. Le calculateur se trouve ainsi directement sur la hanche. Les billettes peuvent être prises avec plusieurs doigts. Cela permet une utilisation plus sensible des commandes. Les télécommandes sont souvent utilisées pour les modèles de bateaux.
En ce qui concerne les fréquences utilisées, les commandes à main et à distance ne sont pas différentes.
Accessoires de commande radio et modèles réduits de véhicules
Télémétrie
Derrière le terme télémétrie se trouve la transmission des valeurs de la lame du capteur, par exemple vers une télécommande. Les unités de commande équipées d'un écran lisent les données reçues et les lisent en chiffres clés.
Pour une utilisation efficace, la conception de modèles passe-temps et la compétition sont autant de domaines où la télémesure est la plus claire possible. Les connexions télémétriques indiquent des défauts dans l'espace intérieur et extérieur d'un modèle. Cela permet d'analyser et de corriger rapidement les sources d'erreurs.
Antennes de télécommande
Outre l'émetteur et le récepteur, les modèles réduits de véhicules commandés à distance nécessitent également une antenne pour la transmission des impulsions de commande. En général, une antenne est fournie avec chaque achat d'une télécommande. Si une mise à niveau est nécessaire pour une plus grande portée ou une connexion plus stable, vous pouvez créer des antennes de rechange. Lors de l'achat, veillez à ce que la commande à distance et le modèle de véhicule soient tous deux confortables.
Sets pour débutants
Les kits d'entrée de gamme contiennent généralement tout ce was nécessaire pour le bon fonctionnement d'une télécommande. Ils conviennent également aux utilisateurs ayant des connaissances de base et aux débutants. La livraison doit comprendre au moins toutes les piles rechargeables nécessaires, un système de commande à distance, un chargeur et un mode d'emploi.
Autres accessoires et extensions pour les modèles réduits de véhicules
Les modèles réduits de véhicules peuvent être étendus avec un large choix de modules supplémentaires. Par exemple, il existe des commutateurs à pas pour les véhicules et les télécommandes ou des solutions de gestion de câbles. Les capteurs pour une télémétrie avancée sont également disponibles, comme les accus, les modules d'émetteur, les systèmes de protection d'antenne et de stabilisation.