Dans notre rubrique Informatique & bureautique, vous trouverez différents types de PC : ordinateurs portables, de bureau, mini PC ou encore PC industriel. Afin de vous accompagner dans tous vos projets, des moniteurs, logiciels, imprimantes et bien d’autres accessoires sont mis à votre disposition. Des milliers d’articles en vente dans l’espace commerce dédié aux fournitures de bureau : vous trouverez des matériaux d’emballage, des cartouches d’encre ainsi que des milliers d’articles pour trier, classer, et ranger.
Conseils
Informatique & bureautique : La bonne technologie pour la maison et le bureau
Que ce soit à la maison ou au bureau, l'utilisation d'un ordinateur est devenue une routine quotidienne pour de nombreuses personnes. Sans même y penser, les ordinateurs personnels, les ordinateurs portables et les tablettes sont utilisés au bureau et à la maison comme si de rien n'était.
Pourtant, derrière ces machines à calculer électroniques se cache une histoire fascinante, dont nous avons rassemblé des extraits pour vous et que nous avons enrichie d'informations de base.
En effet, au plus tard lorsqu'il s'agit d'acheter un nouvel ordinateur, la décision d'achat est beaucoup plus facile si l'on est parfaitement informé sur la technique.
S'il s'agit ensuite de trouver l'équipement optimal pour votre bureau, nous pouvons également vous aider.
L'ordinateur a été inventé dès 1936 par l'ingénieur civil Konrad Zuse de Berlin. L'ordinateur, baptisé "Z1", avait la taille d'un lit double et fonctionnait avec environ 30 000 plaques de commutation mécaniques. Son poids était d'environ une tonne et un moteur d'aspirateur servait à entraîner la mécanique.
Son inventeur était à la recherche d'une machine à calculer pratique avec laquelle il pourrait effectuer rapidement et facilement des calculs statiques complexes.
Mais Konrad Zuse n'était pas le seul à inventer des machines à calculer. Dans les Bell-Labs de New York, George Stibitz a construit en 1939 un ordinateur appelé "BELL 1", dans lequel des relais servaient d'éléments de commutation. En 1942, Vincent Atanasoff utilisait déjà la technologie des tubes pour son ordinateur "ABC".
Les bases du développement d'ordinateurs toujours plus performants et rapides étaient ainsi posées.
Même si les premiers ordinateurs du siècle dernier nous paraissent primitifs et archaïques, leur fonctionnement de base a été conservé jusqu'à aujourd'hui : Les informations sont converties en codes binaires composés de zéros et de uns afin de pouvoir être traitées ou stockées.
Le cœur d'un ordinateur moderne est le processeur ou CPU (Central Prozessing Unit). Dans l'unité centrale, les processus de calcul nécessaires sont exécutés en une fraction de seconde en raison de la fréquence d'horloge élevée de plusieurs GHz. Pour cela, il est nécessaire que l'unité centrale soit reliée à d'autres composants, comme la mémoire de travail (mémoire à court terme) et le disque dur (mémoire à long terme), par une multitude de lignes de données. Ces liaisons sont assurées par la carte mère ou le mainboard, qui met également à disposition les emplacements pour d'autres composants ainsi que les interfaces nécessaires vers l'extérieur.
Les différentes instructions de travail peuvent être transmises à l'unité centrale à l'aide du clavier, de la souris ou d'un écran tactile. La sortie se fait généralement vers un moniteur. Pour les logiciels simples tels que les navigateurs Internet ou les programmes de bureautique, l'unité graphique intégrée à l'unité centrale est suffisante sur les ordinateurs actuels. Les jeux 3D sophistiqués nécessitent toutefois une carte graphique séparée avec un processeur graphique et une mémoire graphique performants. Un bloc d'alimentation avec différentes tensions de sortie est responsable de l'alimentation électrique des différents composants.
Le boîtier de l'ordinateur accueille tous les composants et met à disposition les tiroirs ou les supports pour les lecteurs.
Lorsqu'un ordinateur est allumé, les données du BIOS (Basic Input Output System) sont d'abord chargées. Les données se trouvent sur une petite puce "CMOS static RAM" sur la carte mère. Une petite batterie sur la carte mère alimente la mémoire en tension afin que les données soient conservées même lorsque le système est éteint.
Le BIOS contient par exemple des informations sur la carte mère, les lecteurs, l'heure, mais aussi la routine de démarrage.
Lors de la routine de démarrage, on vérifie à la mise en marche si les composants matériels présents tels que la carte graphique, le clavier, la souris, les disques durs, etc. sont connectés et entièrement fonctionnels.
Le système d'exploitation est ensuite chargé à partir du disque dur. Le système d'exploitation constitue la base de la fonctionnalité de l'ordinateur. C'est dans le système d'exploitation que sont effectués les différents réglages, par exemple pour la résolution de l'écran ou les accès au réseau. Mais les mots de passe, les comptes et les accès sont également gérés dans le système d'exploitation. En outre, le système d'exploitation permet également d'utiliser des programmes qui s'affichent sous forme de petites icônes sur l'écran du bureau.
Les systèmes d'exploitation les plus courants sont Windows et macOS. Pour les mini-PC destinés à servir de hub multimédia dans le salon, on utilise aussi volontiers Android comme système d'exploitation. Le système d'exploitation développé pour les smartphones est un logiciel gratuit et n'exige pas un matériel très performant.
Un ordinateur calcule numériquement avec des zéros et des uns.
En électronique, il est facile de les représenter par des états de commutation tels que marche ou arrêt ou tension haute ou basse. On peut aussi imaginer des lampes qui s'allument ou qui ne s'allument pas.
Pour représenter les nombres décimaux correspondants dans un système binaire, il faut disposer d'un nombre correspondant de lampes.
Chaque lampe doit en outre pouvoir être allumée ou éteinte de manière ciblée.
Si la lampe est éteinte, cela correspond à l'état de commutation "0". Si la lampe est allumée, cela correspond à l'état de commutation "1".
Avec quatre lampes, il est possible de représenter 16 états de commutation différents ou les nombres décimaux 0 à 15. Les états des lampes sont considérés de droite (lampe 1) à gauche (lampes 2 à 4).
Ampoule 4 | Ampoule 3 | Ampoule 2 | Ampoule 1 | Nombre décimal |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Pour des valeurs décimales plus élevées, des lampes ou des bits supplémentaires pouvant prendre la valeur 0 ou 1 sont nécessaires. Un registre de 8 bits permet de représenter des nombres jusqu'à 255.
Conversion d'un nombre décimal en un nombre binaire :
Pour la conversion, il faut également tenir compte de la valeur du bit concerné. Le poids du bit 1 est de 1 et est toujours doublé par rapport au bit immédiatement supérieur.
Par exemple, si le nombre 74 doit être converti en un code binaire de 8 bits, c'est assez simple :
Bit 8 128 |
Bit 7 64 |
Bit 6 32 |
Bit 5 16 |
Bit 4 8 |
Bit 3 4 |
Bit 2 2 |
Bit 1 1 |
Nombre décimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
74 |
Le bit 8 de poids 128 est supérieur à 74 et reçoit donc un "0".
Le bit 7 de valeur 64 est inférieur à 74 et reçoit donc un "1". La différence restante est de 10.
Le bit 6 de poids 32 est supérieur à la différence 10 et reçoit donc un "0".
Le bit 5 de poids 16 est supérieur à la différence 10 et reçoit donc un "0".
Le bit 4 de poids 8 est inférieur à la différence 10 et reçoit un "1". La différence restante est de .
Le bit 3 de poids 4 est supérieur à la différence 2 et reçoit donc un "0".
Le bit 2 de valeur 2 correspond exactement à la différence 2 et reçoit donc un "1".
Comme il n'y a plus de valeur différentielle par rapport au bit précédent, le bit 1 est mis à "0".
La séquence de bits est donc la suivante
Bit 8 128 |
Bit 7 64 |
Bit 6 32 |
Bit 5 16 |
Bit 4 8 |
Bit 3 4 |
Bit 2 2 |
Bit 1 1 |
Nombre décimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
74 |
Conversion d'un nombre binaire en un nombre décimal :
Pour déterminer la valeur décimale de la suite de bits 10111010, il suffit d'additionner les valences des bits avec l'entrée "1".
Bit 8 128 |
Bit 7 64 |
Bit 6 32 |
Bit 5 16 |
Bit 4 8 |
Bit 3 4 |
Bit 2 2 |
Bit 1 1 |
Nombre décimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
? |
128 + 32 + 16 + 8 + 2 = 186
Remarque :
Un registre de 8 bits est également appelé octet.
Calculer avec des nombres binaires
Grâce à des liens logiques, l'ordinateur peut maintenant effectuer des calculs tels que.
3 + 5 peuvent être effectuées. Pour simplifier la représentation, un registre de 4 bits suffit amplement.
Comme pour l'addition traditionnelle, les valeurs de bits superposées sont additionnées, mais deux bits de valeur "1" ne donnent pas la valeur "2" mais la valeur "0".
Pour cela, la valeur "1" est déplacée vers la gauche en tant que report vers le bit immédiatement supérieur.
Outre l'addition, toutes les autres opérations de base telles que la soustraction, la multiplication ou la division fonctionnent également dans le système binaire.
Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Nombre décimal |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1 | 1 | 1 | Report | |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mais il est également possible de convertir des lettres et des couleurs en valeurs binaires. Une carte graphique de 24 bits peut donc représenter jusqu'à 16 777 216 couleurs différentes. Une telle gamme de couleurs est également appelée "True Color".
Par conséquent, toutes les activités du PC, telles que l'écriture de textes, le traitement de graphiques, la création de tableaux ou la navigation sur Internet, sont basées sur des opérations arithmétiques binaires simples.
Apple ou Windows ?
Pour la plupart des utilisateurs, il est clair dès le départ s'ils préfèrent utiliser un ordinateur avec un système d'exploitation Windows de Microsoft, comme Windows 10, ou s'ils préfèrent utiliser un ordinateur Apple avec le système d'exploitation macOS.
Sélection du type d'ordinateur
Tout d'abord, il faut réfléchir à l'endroit où l'ordinateur sera utilisé. Si l'on travaille exclusivement au bureau, un ordinateur de bureau est certainement le meilleur choix. Étant donné que le PC sera placé soit sur le bureau, soit sous le bureau, il faut veiller, lors de l'achat, à ce que les ventilateurs ne fassent pas de bruit. Sinon, travailler à proximité immédiate d'un ventilateur vrombissant peut devenir vraiment agaçant.
Une autre solution consiste à utiliser des PC "tout en un", dans lesquels l'ordinateur et l'écran ne font qu'un. Cela permet de gagner de la place sur le bureau. Mais les barebones à équipement individuel seraient également une alternative intéressante avec un potentiel de gain de place important.
Si le travail de bureau prévoit différents lieux d'utilisation, un ordinateur portable ou un portable avec Wifi serait un meilleur choix. Toutefois, les batteries d'ordinateurs portables ont une durée de vie limitée. Le remplacement d'une batterie peu performante peut alors représenter un facteur de coût non négligeable.
Si l'ordinateur ne sert qu'à rechercher des informations sur Internet ou à consulter ses e-mails, il est préférable d'utiliser une tablette.
Choix de l'équipement informatique
C'est justement là que l'on se trompe beaucoup. En effet, si un PC ne sert qu'à rédiger des textes, à travailler sur des tableaux et à écrire des e-mails, il ne doit pas nécessairement s'agir d'un PC de jeu haut de gamme.
Les économes se tourneront volontiers vers les produits reconditionnés. Ces appareils ou composants d'appareils ont certes déjà été utilisés, mais ils n'en sont pas moins parfaitement fonctionnels.
D'autre part, pour les fans de jeux en ligne modernes à haute résolution ou de simulations en réalité virtuelle, il est inutile d'économiser au mauvais endroit. En effet, ce n'est qu'avec une puissance de calcul et des ressources de mémoire suffisantes que les applications nécessaires se dérouleront rapidement et sans problème.
Nombreux sont ceux qui s'orienteront vers le juste milieu en termes de performances si, en plus des applications Office, ils doivent également travailler avec des programmes graphiques. Ces ordinateurs ont alors encore suffisamment de ressources pour que l'un ou l'autre jeu soit vraiment amusant de temps en temps.
En principe, il n'y a aucun problème à acheter les différents composants d'un PC séparément et à les assembler ensuite. Cette manière de procéder présente l'avantage décisif de pouvoir composer un ordinateur sur mesure, entièrement adapté aux besoins individuels.
Toutefois, des problèmes de compatibilité entre les différents composants peuvent survenir lors du montage et de la mise en service ultérieure. Ces problèmes ne peuvent être résolus qu'avec des connaissances techniques approfondies. C'est pourquoi l'auto-assemblage n'est recommandé sans réserve qu'avec des connaissances suffisantes.
En outre, le prix d'achat de tous les composants individuels peut être nettement supérieur à celui d'un PC complet doté d'un équipement similaire. Mais même si les prix sont à peu près identiques, il ne faut pas négliger les logiciels qui accompagnent souvent les PC complets.
Les barebones constituent une alternative aux composants individuels. Ces "ordinateurs presque prêts" comprennent un boîtier, un bloc d'alimentation, une carte mère et, selon l'équipement, un processeur. D'autres composants tels que le disque dur, la mémoire vive ou la carte graphique peuvent être choisis individuellement en fonction de l'utilisation prévue et montés par l'utilisateur. En raison de leur petite taille, les barebones représentent également une alternative peu encombrante aux ordinateurs de bureau.
De nombreux utilisateurs et utilisatrices sont souvent assis devant leur écran et se sont montrés impatients jusqu'à ce que l'ordinateur démarre enfin, charge un programme nécessaire ou affiche enfin les graphiques actualisés.
Pourtant, ce n'est pas forcément l'ordinateur qui est en cause. Il s'agit plutôt des exigences sans cesse croissantes des logiciels, que le matériel existant ne peut plus satisfaire que partiellement. Plutôt que d'acheter un nouveau PC, il est souvent plus avantageux d'équiper le système existant.
On peut par exemple augmenter la mémoire de travail de 4 Go de RAM à 8 Go de RAM et installer un disque dur SSD rapide. Ces mesures font souvent des miracles.
Si le problème vient d'un processeur trop lent, des kits de mise à niveau peuvent aider. En plus d'un processeur actuel d'AMD ou d'Intel avec une fréquence d'horloge en GHz en constante augmentation, les nouvelles cartes mères offrent souvent des interfaces actuelles comme USB 3.0 et une carte graphique embarquée. De plus, les modules de mémoire vive nécessaires sont également intégrés dans les kits.
Moniteur
La meilleure technique n'est pas mise en valeur si l'environnement n'est pas adéquat. En d'autres termes, à quoi sert une très bonne carte graphique si l'écran du moniteur ne peut pas afficher la haute résolution. Pour les postes de travail à l'écran en particulier, un moniteur de haute qualité avec une image sans scintillement garantit que les yeux ne seront pas surmenés pendant une période prolongée.
De nombreuses cartes graphiques ou adaptateurs offrent en outre la possibilité de travailler simultanément avec deux moniteurs. C'est un avantage non négligeable, notamment lorsqu'il s'agit de comparer des contenus ou de travailler simultanément avec plusieurs programmes.
Imprimante
Alors qu'au bureau, on trouve de préférence des imprimantes laser, les imprimantes à jet d'encre se sont plutôt établies dans l'environnement privé.
Il ne faut toutefois pas se laisser abuser par le prix d'achat souvent avantageux.
Les coûts d'exploitation réels n'apparaissent souvent que lorsque les cartouches d'encre fournies sont vides et qu'il faut en acheter de nouvelles.
Il est donc judicieux de se renseigner sur le prix des cartouches avant d'acheter l'imprimante.
Remarque:
Si l'imprimante à jet d'encre est rarement utilisée, la tête d'impression risque de se dessécher. Des traces claires apparaissent alors sur l'image imprimée. Si la tête d'impression est intégrée à la cartouche d'encre, seule la cartouche doit être remplacée. Mais si la tête d'impression est fixée dans l'imprimante, cela peut signifier que l'imprimante doit être mise au rebut. En effet, le remplacement de la tête d'impression est souvent plus coûteux que l'achat d'une nouvelle imprimante.
Foire aux questions sur les ordinateurs
Que signifie la désignation 6 x 3,7 GHz pour un processeur ?
La fréquence d'horloge d'un processeur est indiquée en GHz. Plus la fréquence est élevée, plus le CPU est rapide. Dans ce cas, elle est de 3,7 milliards d'oscillations par seconde. Une augmentation de la fréquence d'horloge à plus de 4 GHz n'est pas facilement réalisable en raison de différentes conditions techniques. C'est pourquoi il a été décidé de regrouper plusieurs cœurs de processeur dans une CPU, qui peuvent alors fonctionner en parallèle indépendamment les uns des autres. Dans le cas indiqué, le CPU a 6 cœurs.
Un ventilateur de bloc d'alimentation bruyant peut-il être remplacé par un ventilateur plus silencieux ?
Étant donné qu'un bloc d'alimentation pour PC est alimenté par la tension du réseau, une modification est à proscrire pour des raisons de sécurité et d'homologation. Il serait préférable de remplacer le bloc d'alimentation complet par un modèle moins bruyant.
Quelle est la différence entre les disques durs HDD, SSD et SSHD ?
Un HDD (Hard Disk Drive) fonctionne avec des disques rotatifs comme support de stockage. Cette technique a certes fait ses preuves depuis des décennies, mais elle est vulnérable à l'usure, aux dommages et aux chocs en raison des composants mécaniques en mouvement.
Un SSD (Solid State Drive) n'a pas de pièces en mouvement et stocke toutes les données dans une mémoire non volatile. Ces disques sont donc mécaniquement très robustes et permettent des temps d'accès rapides. Les SSD sont très utilisés pour que les ordinateurs démarrent plus rapidement au démarrage. Pour économiser de l'espace sur le SSD, ils sont souvent utilisés en combinaison avec des disques durs déjà existants. Les données moins souvent utilisées sont alors stockées sur le HDD.
Un SSHD (Solid State Hybrid Drive) combine le temps d'accès rapide d'un SSD et la possibilité de stockage économique d'un HDD dans un seul appareil.
Aménagement de bureau - La première impression est décisive
Pour vos clients professionnels et vos visiteurs, votre bureau est la carte de visite de votre entreprise. C'est pourquoi de nombreuses entreprises accordent à juste titre une attention particulière à l'aménagement de cet espace.
Cela commence par l'aménagement du bureau. Les meubles de bureau, tels que les armoires, les bureaux ou les caissons à roulettes, doivent être disposés de manière pratique et multifonctionnelle. Mais l'aspect du mobilier est également décisif et joue un rôle important dans la manière dont une entreprise est perçue.
Mais ce n'est pas tout ! Toutes les personnes présentes profitent également d'une ambiance de bureau claire et conviviale. En combinaison avec des postes de travail ergonomiques optimisés, le travail est nettement plus facile et plus rapide.
Mais outre l'aménagement, l'équipement du bureau doit être adapté aux tâches des employés.
Appareils de bureau
La bonne vieille machine à écrire a entre-temps été plus que remplacée par l'ordinateur et l'imprimante. Néanmoins, il existe encore de nombreux autres appareils importants qui ne doivent manquer dans aucun bureau.
Consommables
Stylos, blocs de papier et formulaires doivent être à portée de main dans chaque bureau. Si quelque chose est envoyé par la poste, des enveloppes, du matériel d'emballage ou d'autres moyens d'expédition sont nécessaires.
Matériel de présentation
Une présentation professionnelle est indispensable, en particulier lors des présentations. Les supports de présentation tels que les tableaux d'animation, les flipcharts ou les tableaux blancs vous aident à présenter vos contenus de manière claire.
Les exemples énumérés ne sont que quelques extraits d'un quotidien de bureau très varié. Mais quelles que soient les tâches à accomplir dans votre bureau, nous avons les outils nécessaires pour faciliter votre travail quotidien et celui de vos collaborateurs.