Ce texte a été traduit par une machine.

  

Des informations intéressantes sur les guirlandes lumineuses

  • Was sinters guirlande?

  • Quelles sont les guirlandes lumineuses adaptées à l'extérieur ?

  • Comment fonctionne une guirlande lumineuse solaire ?

  • Conseils pour la manipulation des guirlandes lumineuses

  • Notre Conseil pratique : orienter correctement les guirlandes lumineuses à fonctionnement solaire

  • Quels défauts peuvent survenir sur les guirlandes lumineuses ?

Was sinters guirlande?

Application de guirlandes lumineuses

Une guirlande lumineuse est une disposition de sources lumineuses qui sert à la décoration et à l'éclairage, par exemple lors d'une Party. Mais non seulement les soirées d'été en soirée sur la terrasse ou les fêtes de bière à la mode désuet profitent de guirlandes lumineuses colorées ou blanches à chaud. Ils permettent d'illuminer de nombreuses zones de manière attrayante, comme les contours des bâtiments ou des parties particulièrement exposées de ceux-ci.

Dans le jardin, vous pouvez utiliser l'éclairage artificiel pour mettre en valeur les contours des buissons et des arbres à l'aide de chaînes d'arbres LED, redessiner des personnages de contes de fées et bien plus encore. Dans les pièces d'habitation, les meubles, les niches ou les cadres de fenêtres apparaissent littéralement dans une toute nouvelle lumière agréable à partir de LED blanc chaud. Et comme éclairage de Noël, les guirlandes lumineuses LED en blanc chaud ou en jaune et rouge ont un effet de fête. 

Les guirlandes lumineuses sont composées de sources lumineuses connectées en parallèle, telles que des LED ou d'autres lampes, sur un ou plusieurs faisceaux de câbles alimentés en courant. Les circuits en série sont plutôt inadaptés car ils sont sujets à des erreurs : si une ampoule est défectueuse en série, toute la guirlande lumineuse ne fonctionne plus.

Les guirlandes lumineuses à LED sont de nos jours standard, mais les produits avec LED ont également des inconvénients : pour les guirlandes lumineuses avec lampes à incandescence dans les versions E14 ou E27, il est possible de remplacer une ampoule défectueuse. Pour les guirlandes lumineuses à LED, vous avez le choix d'accepter la LED de qualité ou de remplacer l'ensemble de la guirlande lumineuse, car les éléments individuels ne peuvent pas être remplacés.

En effet, l'équipement avec LED offre un meilleur bilan énergétique, car il n'est souvent nécessaire qu'un dixième de l'énergie pour le même rendement lumineux que pour les lampes à incandescence conventionnelles. Celui qui utilise des guirlandes lumineuses LED colorées ou blanches peut donc économiser de l'énergie.

Quelles sont les guirlandes lumineuses adaptées à l'extérieur ?

Guirlande lumineuse

Si la zone d'application de la guirlande lumineuse à LED est extérieure, elle doit être avant tout résistante aux intempéries. La plupart des chaînes de lumière extérieures sont alimentées par un bloc d'alimentation et garantissent un degré de protection, généralement IP44, de sorte que même en cas de pluie et de neige, vous n'avez pas à renoncer à l'effet de lumière souhaité en plein air. Une partie des produits est alimentée par des piles ou une technologie solaire.

L'ampoule classique n'est plus utilisée comme ampoule, sauf quelques exceptions. Les guirlandes lumineuses LED à faible consommation d'énergie sont utilisées dans toutes les couleurs et toutes les intensités lumineuses. Avec la technique de la LED, outre la lumière blanche, les couleurs blanc chaud et coloré sont désormais disponibles dans le spectre de la guirlande lumineuse. De nombreuses ampoules de guirlandes lumineuses, utilisées à l'extérieur ou à l'intérieur, ont conservé leur forme, mais sont équipées de LED à l'intérieur. La norme DIN 5035 règle entre autres les indications « blanc chaud » ou « blanc froid ». Toutes les guirlandes lumineuses avec la mention « blanc chaud » ne rayonnent pas de la même couleur, car la température de couleur (en kelvin) peut être comprise entre 2700 et 3200 kelvins. Plus la valeur est élevée, plus la lumière émise est froide.

Certaines guirlandes lumineuses extérieures sont équipées de modules électroniques qui peuvent lire des programmes d'effets lumineux d'une simple pression sur un bouton. Certains peuvent même être programmés individuellement pour créer des effets selon leur propre goût. Des télécommandes ou des prises Wi-Fi sont également disponibles. Ainsi, la chaîne lumineuse peut être commandée par smartphone ou tablette.

En fonction de la façon dont vous souhaitez décorer et de l'endroit où vous le souhaitez, vous disposez de différentes couleurs de lumière ainsi que de différentes couleurs de fils et de bougies. De plus, des guirlandes lumineuses sont disponibles en différentes longueurs et avec différents types de sources lumineuses, principalement des lampes à incandescence ou des LED. En ce qui concerne l'alimentation électrique, vous pouvez choisir des guirlandes lumineuses solaires, sans fil, sans fil et fonctionnant sur secteur. Ces derniers sont particulièrement adaptés lorsqu'une alimentation externe est disponible à proximité. Les éclairages situés dans des endroits plus exposés à l'extérieur, comme les arbres ou les haies, dépendent parfois d'autres sources d'énergie : le fonctionnement solaire est une bonne solution.

Comment fonctionne une guirlande lumineuse solaire ?

Guirlande lumineuse solaire

Il existe des guirlandes lumineuses à LED pour une utilisation à l'extérieur, fonctionnant avec la technologie solaire. Ainsi, les guirlandes lumineuses solaires peuvent être alimentées à l'extérieur via un module solaire séparé pour l'alimentation électrique et ne nécessitent pas d'alimentation ni de raccordement au secteur. Les guirlandes lumineuses LED solaires fonctionnent exactement comme les grands « parents » de la technologie solaire : la puissance du soleil alimente les LED tout en rechargeant une batterie tampon via un module électronique intégré qui, en temps de faible luminosité, alimente la guirlande lumineuse LED. Grâce aux LED efficaces, vous obtenez de cette manière des heures d'éclairage agréables dans l'obscurité.

 

Conseils pour la manipulation des guirlandes lumineuses

La durée d'éclairage maximale des guirlandes lumineuses dépend de l'état de charge et du mode de fonctionnement des modèles de batterie et de batterie. Il peut varier de plusieurs heures à plusieurs semaines. Les accus - et pas seulement les guirlandes lumineuses solaires - ont une durée de vie limitée de un à deux ans et doivent ensuite être remplacés.

Protégez les câbles des guirlandes lumineuses avec des matériaux d'isolation et de fixation supplémentaires contre les arêtes vives et les matériaux de construction abrasifs tels que le plâtre ou le clinker. Les câbles ne doivent pas pouvoir bouger même en cas de vent et doivent être correctement posés. Vous trouverez les matériaux de pose et de fixation nécessaires dans notre boutique en ligne. Si vous avez besoin d'utiliser des rallonges pour alimenter les blocs d'alimentation du réseau basse tension, veillez à ce que le degré de protection soit maintenu, par exemple avec des boîtiers de connecteur adaptés de notre magasin en ligne.

Lors de l'utilisation de prises Wi-Fi, assurez-vous que votre réseau Wi-Fi est suffisamment puissant à l'endroit souhaité. Utilisez des répéteurs Wi-Fi si nécessaire. Les guirlandes lumineuses équipées de lampes à incandescence classiques ne doivent pas être utilisées à l'état déplié ou dans l'emballage.

Notre Conseil pratique : orienter correctement les guirlandes lumineuses à fonctionnement solaire

Lors de l'installation de guirlandes lumineuses à fonctionnement solaire, assurez-vous que les panneaux solaires sont orientés vers le sud et ne sont pas à l'ombre. Dans le cas contraire, le fonctionnement peut être affecté. La signalisation peut se produire dans le jardin, en particulier en raison de feuilles ou du positionnement du module solaire trop dense sur les bâtiments. La chute de neige en hiver peut également avoir une incidence négative sur l'impact de la lumière. Les modules solaires doivent donc être protégés contre la neige ou être régulièrement libérés.

  

Quels défauts peuvent survenir sur les guirlandes lumineuses LED ?

Si la lumière LED ne s'allume pas, vérifiez d'abord l'alimentation, les fusibles éventuels et les câbles d'alimentation pour l'alimentation électrique ou les ampoules. Si une guirlande lumineuse LED à énergie solaire ne s'allume pas seule dans l'obscurité : vérifiez que l'interrupteur principal est allumé. Les sources d'éclairage extérieures, par exemple les lanternes de rue, peuvent également simuler la lumière du jour et empêcher ainsi la chaîne de lumière de s'allumer.
Veillez à ce que les piles et les accus soient intacts, ainsi qu'à ce que les connexions soient correctement polies et à ce que les contacts soient propres.