Réparer ou entretenir un véhicule nécessite avant tout d'être bien équipé et d'y voir clair. Qu'il s'agisse d'outils pour la réparation ou d'une lampe de garage pour bien voir, les accessoires pour garage et atelier auto sont indispensables.

Conseils

Les outils de garage

Faire un travail de qualité nécessite d'être équipé avec des outils adaptés et d'avoir également un bon éclairage de garage. Mannesmann propose de nombreux outils faciles à manipuler, légers et très utiles en cas de réparation.

  • Les outils ateliers, visseuse auto ou décapeur thermique seront à la fois très maniables et ergonomiques. Fonctionnant sur batterie ou de façon électrique, on apprécie leur performance, leur autonomie et leur faible encombrement. On peut ainsi les avoir en permanence sous la main.
  • Les outils pour la révision : la pompe aspirante huile Mannesmann offre un moyen moyen de faire sa vidange. Se branchant sur la batterie, elle aspire l'huile directement dans le réceptacle du moteur. Une façon beaucoup plus propre pour effectuer soi-même sa vidange.

L'éclairage de garage

Lorsque l'on travaille sur un véhicule, il est parfois difficile d'avoir une bonne visibilité du fait de la disposition des pièces dans le moteur. Mannesmann a pensé à ces endroits difficiles d'accès en proposant une large gamme de baladeuse d'atelier ou de lampe de garage.

La baladeuse d'atelier :

  • Caractérisée par son long fil électrique, la baladeuse d'atelier est un outil incontournable. La longueur de celui-ci permet de passer aisément sous un pont élévateur, de contourner le véhicule pour travailler et d'augmenter sa marge de manœuvre. Munie de crochets pour la suspendre et de led pour une source de lumière importante, la baladeuse de garage saura se rendre indispensable.

La lampe de garage :

  • Montée sur un pied articulé ou non, la lampe de garage est très utile pour apporter une source lumineuse très localisée. Contrairement à la baladeuse d'atelier qui sera parfaite pour fournir un éclairage de garage plus important, la lampe de garage éclaire pour sa part une zone spécifique. Son pied aimanté permet de la fixer sur n'importe quel support magnétique. On apprécie également sa largeur réduite qui offre un point lumineux que l'on peut disposer directement dans le moteur.

Enfin, au rayon éclairage de garage on appréciera l’ingéniosité du panneau lumineux LED. Celui-ci diffuse de la lumière soit à la façon d'une lampe torche pour avoir un faisceau lumineux concentré, soit de façon plus large une fois ses panneaux ouverts. Une façon très astucieuse d'avoir une source de lumière aussi importante qu'avec une baladeuse d'atelier. Avec son côté magnétique, on peut également le fixer partout sur un support aimanté. Astucieux et très pratique.

Les accessoires indispensables

Afin de répondre aux besoins de première nécessité, outre l'éclairage de garage, la marque Mannesmann propose des mallettes contenant tous les outils de première nécessité. Ainsi, ce kit complet permet d'avoir un matériel d'atelier complet contenant, les clés, les embouts, les pinces ou encore les tournevis que l'on gardera toujours avec soi.
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
Offre Megadeals
Offre réservée aux clients professionnels : limitée à une utilisation par compte client, valable jusqu’au 20.03.2026 sur conrad.fr. Remise de 10 % dès 100 € HT d’achat ou 15 % dès 200 € HT d’achat (calculée sur la valeur de la marchandise conservée après d’éventuels retours). Sont exclus de cette offre : les articles des marques Apple, Samsung, BambuLab, Raspberry Pi, les articles non remisables, les commandes Marketplace (vendeurs tiers), les cartes cadeaux/prépayées, les livres et l'abonnement Business PLUS+. Non cumulable avec d’autres codes avantages. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités par commande. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage