La voiture est un espace idéal pour écouter la musique que l'on aime : trajet du travail, longs déplacements. Parce qu'on n'imagine pas sillonner les routes sans musique, Conrad propose une sélection d'autoradio CD aux caractéristiques variées qui satisferont tout public de l'auditeur de radio au mélomane aguerri. CD, DVD, clé USB, Smartphone. Choisissez le moyen qui vous arrange pour ajouter une note de musique à vos itinéraires !

Ce texte a été traduit par une machine.

 

Des informations intéressantes sur les autoradios et les monicerécepteur

  • Raisons d'installer des autoradios ou des monicerécepteur séparés

  • La différence entre les autoradios et les moniceivers

  • Critères de sélection pour les radios et les moniceivers - quel appareil convient-il à vous ?

  • Conseil pratique : effectuer des mises à jour

  • FAQ - Questions fréquemment posées


 

Raisons d'installer des autoradios ou des monicerécepteur séparés

Ceux qui feuilletent les listes de prix avant de pouvoir acheter une voiture neuve se sont déjà bien enlisés lorsqu'il s'agit de tarifs supplémentaires pour les installations audio en usine. Il n'est pas nécessaire que les installations haut de gamme soient montées dans le véhicule. Les radios simples sont parfaitement équipées. Une alternative est de faire la recherche de la voiture sans radio. Un certain nombre de fabricants fournissent alors une prééquipement radio was qui signifie généralement que les fentes pour la radio et les haut-parleurs sont disponibles et que l'on peut « mettre à niveau » selon ses propres idées.

Les autoradios et les monicerécepteur sont tout aussi intéressants pour les véhicules achetés d'occasion qui sont équipés de systèmes audio sans ou assez encombré. Dans le cas de systèmes audio fixes, il est quasiment impossible d'utiliser un accès préamplificateur séparé pour commander vos propres amplificateurs et boîtes ultérieures. Ici, le rééquipement auto-équipement offre un autre point positif.

En plus des haut-parleurs de voiture que vous trouverez chez nous dans un large choix, vous pouvez choisir parmi une multitude d'autoradios et de moniceivers dans notre boutique en ligne.

La différence entre les autoradios et les moniceivers

Les autoradios sont des récepteurs de radiodiffusion équipés des bandes de fréquences terrestres habituelles, au moins avec ondes moyennes et ultrasonores (FM). La plupart des modèles modernes sont équipés de lecteurs DVD ou CD, d'interfaces standard telles que USB et aux-in, ainsi que de connexions pour les télécommandes. De nombreux autoradios sont équipés de dispositifs mains libres basés sur la norme Bluetooth. Des autoradios DAB sont également proposés en partie. L'abréviation DAB signifie Digital audio Broadcasting. Les radios avec réception DAB offrent une bonne qualité sonore sans bruit ni bruit.

Le terme « Monicerécepteur » se compose des termes « Monitor » et « Receiver ». Il s'agit d'un autoradio avec écran ou écran tactile. Cela permet de nombreuses fonctions supplémentaires, par exemple l'utilisation de systèmes de navigation. Si le Monicerécepteur est équipé d'un lecteur DVD, il est possible de regarder des films à l'écran.
Un compartiment standard est nécessaire pour l'installation d'un autoradio. Les dimensions normalisées sont de 180 millimètres en largeur et de 50 millimètres en hauteur. La profondeur minimale pour la baie de montage est de 160 millimètres. Pour les autoradios et les monicerécepteur de grande taille, vous devez disposer d'un compartiment DIN double d'une hauteur de montage de 100 mm. Ces dimensions sont définies dans la norme DIN ISO 7736 depuis 1984.  

Critères de sélection pour les radios et les moniceivers - quel appareil convient-il à vous ?

La question de savoir quel système radio ou monicerécepteur vous convient dépend de différents facteurs et de vos exigences en matière d'équipement.

Vous souhaitez surtout écouter de la radio ou écouter de la musique à partir de supports audio dans la voiture ? Le format de fichier de l'enregistrement souhaité joue un rôle, car chaque appareil ne peut pas lire n'importe quel format. C'est pourquoi il convient de déterminer à l'avance si la radio doit être capable, par exemple, d'une lecture MP4 ou MP3. À ce stade, il est parfois important de connaître les interfaces de l'autoradio ou du monicerécepteur. Outre le Bluetooth et un port USB pour un câble USB ou une clé USB, il peut s'agir, par exemple, de HDMI, Cinch, de différents slots de cartes SD ou d'entrées et sorties jack, ainsi que de NFC (Near Field communication). Un port aux s'avère pratique pour connecter un lecteur MP3, des iPod et d'autres appareils audio externes.

L'indication de la puissance musicale maximale d'un autoradio ou d'un moniceivers permet de déterminer la puissance maximale des quatre canaux d'amplificateur. Remarque : la puissance musicale est une puissance non conforme aux normes. La taille normale est la puissance nominale . Si vous souhaitez continuer à mettre à niveau le système audio de la voiture, vous pouvez connecter des niveaux de puissance différents pour certains modèles. Cela s'effectue via des sorties préamplificateurs qui offrent de la place pour une ou plusieurs extensions de ce type.

Les fonctions AppRadio telles que Apple CarPlay ou Android Auto peuvent permettre de nombreuses fonctions en liaison avec le smartphone, par exemple une commande vocale. Les commandes à distance, les appareils mains libres via Bluetooth et les caméras de recul pour monicerécepteur rendent la conduite de la voiture plus agréable. Même des facteurs très simples peuvent être pertinents lors de la sélection de l'appareil adapté. Par exemple, pour l'un ou l'autre, la couleur de l'éclairage des touches peut représenter un aspect important.

Conseil pratique : n'oubliez pas les mises à jour

Il est important de garder à jour le logiciel d'appareils externes tels que les iPod ou les lecteurs MP3 séparés. Cela concerne également les systèmes d'exploitation des smartphones connectables. Vous assurez ainsi un fonctionnement parfait des appareils et une connectivité sans fil via Bluetooth ou USB.

 

  

FAQ - Questions fréquemment posées

Quelles sont les consignes de sécurité à respecter pour les autoradios ?

L'installation ultérieure d'un autoradio est généralement un processus « Plug and Play » plutôt simple. Cependant, vous devez utiliser des outils adaptés pour ouvrir et refermer les fermetures à verrouillage des baies de montage dans la voiture et celles des radios sans les endommager. Si vous n'êtes pas sûr, contactez un spécialiste.

Les verrouillages intégrés pour la lecture de vidéos pendant la conduite sont basés sur une obligation volontaire des fabricants. La suspension de la fonction de blocage n'est pas en principe punissable. Néanmoins, leur manipulation pourrait conduire à ce que l'équipement du véhicule soit considéré comme non conforme. Selon le code de la route, une telle affaire menace une amende et un point à Flensburg.

Quels sont les défauts qui peuvent survenir ?

Les ratés de son et d'image sont souvent causés par des contacts défectueux ou une fixation insuffisante des appareils. Certains autoradios ou monicerécepteur peuvent ne pas lire les données avec protection contre la copie. Les manuels d'utilisation contiennent des indications détaillées sur les supports de données pouvant être lus et des informations sur la compatibilité avec d'autres supports et fichiers externes. En raison de la corrosion, des résistances de transition élevées peuvent se produire sur les contacts de raccordement, was qui peut provoquer des interférences.
Des courts-circuits sur des câbles non montés et persidés peuvent provoquer la destruction de l'ensemble de l'appareil.