Ce texte a été traduit par une machine.

  

Informations intéressantes sur les enrouleurs électriques

  • Was a wigler?

  • Enrouleur de ceinture mécanique/électrique

  • Variantes de montage : montage en surface ou encastré ?

  • Accessoires disponibles :

  • Avant l'achat : mesurer la longueur de la sangle

  • Questions et réponses

Was a wigler?

Un enrouleur de ceinture de sécurité garantit qu'un volet roulant peut s'ouvrir ou se fermer.

Enrouleur de ceinture électrique

 Il s'agit d'un appareil sur lequel la sangle est enroulée ou roulée par des volets roulants. Cela se produit automatiquement ou manuellement selon l'appareil. Si la sangle est enroulée, la charge s'ouvre alors qu'elle se ferme lors de l'enroulement de la sangle. Les enrouleurs mécaniques sont particulièrement connus, mais l'alternative électrique est de plus en plus populaire.

Les enrouleurs de ceinture peuvent être montés en surface (figure 2) ou disparaître presque de manière invisible dans la maçonnerie par montage encastré (figure 3). Bien que le choix reste libre dans le nouveau bâtiment, il faut veiller à ce que la variante utilisée auparavant soit mise à niveau dans le bâtiment ancien. Sinon, le montage encastré peut être trop complexe.

Enrouleur de ceinture mécanique/électrique

Les enrouleurs de sangles sont disponibles en différentes couleurs et pour différentes largeurs de sangle. De plus, la force de traction peut varier selon le modèle. De plus, les enrouleurs peuvent être actionnés mécaniquement et manuellement ou peuvent être des points comme variante électronique :

Type Description
Mécanique Un enrouleur mécanique pour les courroies de rouleau se compose d'un rouleau qui est serré avec un ressort. L'extrémité de la sangle d'une charge roulante se trouve toujours dans le dispositif. Si celui-ci doit être ouvert, la sangle s'enroule sur le rouleau en raison de la tension du ressort. Les enrouleurs mécaniques permettent ainsi de dérouler le cordon à la main. Un cordon de 5 mètres de long est déjà intégré dans ce modèle. Le montage en surface est également prévu.
Électrique. L'alternative moderne est les enrouleurs électriques qui sont de plus en plus populaires dans le cadre de la Smart Home. La commande des volets roulants à partir de n'importe quel endroit imaginable s'effectue par radio ou à distance. L'ouverture ou la fermeture automatique des volets roulants fonctionne à l'aide d'un moteur électrique qui est responsable de l'entraînement du rouleau de ceinture. Un système de commande automatique est également disponible. Par exemple, un enrouleur de ceinture électrique peut être équipé de modules isolants spéciaux. Ceux-ci veillent à ce qu'en cas de dépassement d'une certaine valeur de luminosité, un Rollo se ferme automatiquement.

Conseil : pour un maximum de confort et une utilisation simple, veillez à ce que les produits soient pivotants. Le produit de l'exemple de photo peut° être pivoté à 180°.

Variantes de montage : montage en surface ou encastré ?

Si vous souhaitez monter l'enrouleur, vous devez d'abord retirer l'ancien enrouleur. Pour cela, vous devez fermer complètement le volet roulant et desserrer ensuite les raccords filetés sur le couvercle qui couvrent l'ancien rouleau. Lors de la détente du ressort, il y a un risque de blessure. Une fois le ressort desserré, l'enrouleur peut être retiré et la sangle du store s'enroule. Le montage du nouvel appareil s'effectue maintenant. Il existe deux possibilités :

Montage en saillie

La méthode la plus simple pour fixer un enrouleur électrique est de le fixer en surface. Il vous suffit de visser le nouvel appareil sur le mur et de le brosser normalement. Vous branchez ensuite l'enrouleur de ceinture sans fil sur le courant - ceci s'effectue avec un câble d'alimentation normal. Ce type de montage est particulièrement recommandé si l'ancien appareil était déjà un cache-points d'accès.
 

Montage encastré

L'avantage de cette variante est le logement de l'enrouleur électrique dans la maçonnerie. Ici aussi, vous pouvez continuer à utiliser l'ancienne sangle, à condition que l'appareil à remplacer soit également un enrouleur UP. Il suffit d'insérer le nouvel appareil dans l'ouverture murale où se trouvait jusqu'à présent l'enrouleur mécanique.

Accessoires disponibles :

L'utilisation d'enrouleurs électriques est particulièrement confortable grâce à des accessoires tels que des télécommandes (figure 4). Ils permettent de commander confortablement le bureau par exemple. Certains appareils contrôlent jusqu'à six rollos simultanément ou individuellement.

Parmi les autres accessoires recommandés, citons les capteurs solaires. Ils permettent des commandes dépendant de la lumière, par exemple l'ouverture automatique des stores en cas d'exposition directe au soleil.

Avant l'achat : mesurer la longueur de la sangle

Pour que votre enrouleur de ceinture électrique soit adapté aux besoins individuels de votre entreprise, vous devez mesurer la longueur de la sangle avant d'acheter.

Règle de base

La sangle moyenne est de 1,3 millimètre d'épaisseur et possède une capacité de sangle de 5,5 mètres. Les sangles plus petites peuvent être enroulées sur un rouleau plus longtemps.

Si une sangle est trop longue pour le rouleau de l'enrouleur électrique, elle ne peut pas être suffisamment absorbée. C'est pourquoi nous vous recommandons de consulter les indications du fabricant ou de retirer complètement la sangle. Mesurez-le lorsque les volets roulants sont ouverts et que la bande est bloquée par exemple à l'aide d'un tournevis.

Questions et réponses

Comment puis-ich donner la force de traction à l'enrouleur de ceinture ?

Une autre force de traction de l'enrouleur est nécessaire en fonction de la charge de roulement. Celui-ci dépend du poids, qui est d'environ 4,5 kg par mètre carré pour les produits en plastique. Les volets en bois pèsent environ 10 kilogrammes par mètre carré. Si le Rollo fonctionne facilement, la force de traction peut être calculée en la multipliant par 1,25. En cas de doute, nos experts vous seront également à votre disposition pour vous donner des conseils et des actes.

Où peut-on utiliser des enrouleurs électriques ?

Les domaines d'utilisation sont en principe flexibles. Tous les enrouleurs électriques peuvent être rééquipés manuellement. Veillez simplement à ce que les bobinages précédents aient été montés et choisissez en conséquence la nouvelle variante (par exemple, les enrouleurs encastrés en remplacement des modèles muraux).

Quand l'enrouleur de ceinture électrique peut-il remplacer un dispositif mécanique ?

Dans les bâtiments récents, vous devez utiliser l'enrouleur électrique lors du remplacement des anciens enrouleurs, car le coffre à volets roulants n'est généralement pas aussi simple d'accès. Il suffit de veiller à ce que l'alimentation électrique de l'enrouleur de ceinture de sécurité puisse être fournie.

Quels sont les avantages de la mise à niveau vers la variante électrique ?

Les avantages sont évidents : un enrouleur électrique est confortable et permet une utilisation confortable par radio. Selon le modèle, l'ouverture et la fermeture des magasins sont également programmables au préalable ou personnalisables en fonction des conditions d'isolation. Les appareils ont une longue durée de vie et des points grâce à leur installation simple. Vous n'avez besoin que d'une source d'alimentation et ne touchez pas la mécanique dans le boîtier de volets roulants.