- Type de produit
- Stylo à flux de brasage4Graisse à souder3Distributeur de solvant2Cartouche de rechange1Pâte de soudage1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Ideal Tek6Stannol5Ersa1
- Offres et autres
- Promotions1
Flux de soudure
12 Résultats

Pâte colophane n°8

Pâte décapante 50 g Stannol 165018

N/A F-SW 21 Stannol 174073 50 g

N/A Ersa BONKOTE 102

N/A F-SW 21 Stannol 174083 20 g

Ideal Tek BON-102A Stylo à flux de brasage Contenu 7 pc(s)

Ideal Tek BON-102S/5 Stylo à flux de brasage Contenu 5 pc(s)

Ideal Tek TSD18 Distributeur de solvant Contenu 1 pc(s)

Ideal Tek BON-102T/5 Stylo à flux de brasage Contenu 5 pc(s)

Ideal Tek CA-102/5 Cartouche de rechange Contenu 5 pc(s)

Ideal Tek TSD12 Distributeur de solvant Contenu 1 pc(s)
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les flux
Les flux sont des excipients dans la technique du soudage qui provoquent des réactions chimiques sur le lot et les matériaux. Ils empêchent les surfaces de soudure d'oxyner avant et pendant le processus de soudage et donc de mettre en danger une connexion solide. En outre, les flux préviennent l'insertion de corps étrangers dans le joint de soudure et réduisent la tension superficielle de la loce pour avoir des surfaces de contact adaptées à la connexion pendant le soudage.

Les flux sont appliqués sur la position pré-nettoyée de la soudure ultérieure. La plupart des flux sont éliminés après le soudage afin d'éviter toute corrosion ultérieure de ces substances sur le point de soudure.
-
Comment fonctionnent les flux ?
-
Quel flux existe-t-il ?
-
Was advient-il lors de l'utilisation de flux ?
-
Questions et réponses
Comment fonctionnent les flux ?
Les flux de soudure sont appliqués sur les surfaces de contact des pièces et de la pièce avant le soudage. Le mouillage du point de soudure avec des flux a un effet purificateur et a pour effet d'empêcher les oxydations avant et pendant le processus de soudage sur les pièces et le lot, c'est-à-dire d'empêcher la corrosion due au contact avec l'oxygène lors du soudage dans un environnement d'air normal. De plus, les flux déforment la tension superficielle de la Lothe, ce qui lui permet de s'insérer de manière flexible dans le composé qui en résulte.
Connaissance pratique
En plus des flux de soudure comme ceux de notre magasin, il y a également des flux qui sont utilisés dans les opérations de fusion, par exemple dans l'exploitation minière, pour l'extraction de minerai.
Quel flux existe-t-il ?

Illustration : eau de soudage comme flux
Les flux sont disponibles dans différentes compositions. La sélection dépend des matériaux à souder ensemble. En outre, la température du processus de soudage est importante pour le choix du flux correct, car elle dépend des processus chimiques pendant le processus de soudage et donc de l'efficacité des excipients.
Le marquage de type des flux de soudure s'effectue selon un système composé de lettres et de chiffres :
- F au début signifie flux. Un tiret et deux autres lettres viennent ensuite.
- S ou L sont en deuxième position pour le métal lourd ou le métal léger. Ils identifient les matériaux pour lesquels le flux correspondant est approprié.
- H ou W en troisième lieu fournit des informations sur le brasage dur ou le brasage tendre, c'est-à-dire le procédé de soudage souhaité.
- Les chiffres ci-après distinguent les flux, surtout en ce qui concerne la température dans le processus de soudage, mais également en fonction de leurs autres propriétés chimiques.
Notre conseil pratique
Vous trouverez des aperçus précis des marquages pour les flux sur Internet ou dans des tableaux. Avant d'acheter un flux, jetez un coup d'oeil à la fiche technique du produit.

La recherche et la production de nouveaux flux sont en plein essor.
Ainsi, il existe aujourd'hui des flux sans halogène et hydrosolubles, mais pas pour tous les domaines d'application.
Certains excipients pour le soudage des métaux contiennent des activateurs qui augmentent la concentration d'ions libres à la surface du matériau et améliorent le processus d'alliage.
Les résidus de flux contenant de l'acide doivent être éliminés après le soudage afin d'éviter d'autres réactions avec l'air ambiant qui pourraient autrement provoquer une corrosion au niveau du point de raccordement.
Les flux de fusion entraînent en partie des matériaux modifiés chimiquement au niveau du point de soudure, was qui peut entraîner un changement indésirable de la conductivité ou de l'inaptitude fonctionnelle des circuits imprimés dans le cas de l'électronique. C'est pourquoi il existe des flux à température ambiante pour le brasage tendre de composants électroniques avec le label « no-Clean », qui réagissent si peu chimiquement qu'après le soudage, aucun nettoyage de flux n'est nécessaire.
Was advient-il lors de l'utilisation de flux ?

Consignes de sécurité : les flux sont des produits chimiques qui contiennent en partie des substances dangereuses. La manipulation de ces documents ne doit donc être effectuée que dans le strict respect des consignes de sécurité figurant sur les fiches techniques correspondantes. Des vapeurs dangereuses se dégagent lors du soudage avec des flux. Ne respirez pas et ventirez toujours suffisamment, car le plus grand danger se fait jour ici.
Même si les flux atteignent leur pleine réactivité uniquement à la température de fusion dans le processus de soudage, des effets nocifs pour la santé peuvent se produire à température ambiante, par exemple en raison de composants corrosifs qui attaquent la peau et les muqueuses, ainsi que des organes internes tels que le foie, à une concentration plus élevée.
Les flux corrosifs tels que le chlorure de zinc et le chlorure d'ammonium doivent être appliqués directement sur les pièces, car ils peuvent, en tant que substances hautement réactifs, endommager d'autres surfaces.
Notre conseil pratique
Stockez les flux uniquement dans leur emballage d'origine et hors de portée des enfants et des animaux.
Lorsque vous remplissez des flux, vous devez immédiatement porter un marquage approprié sur la substance et les dangers qu'elle présente. Veillez à ce que tous les récipients soient bien fermés pour éviter que les vapeurs ne s'échappent.
Lors de travaux au-dessus de la tête, veillez à ne pas pouvoir être touché par des parties des matériaux ou du fer à souder qui s'égoutter et qui sont fondus à chaud.
Questions et réponses
Quelles sont les alternatives pour l'utilisation de flux lors du soudage ?
Dans le cas des grandes installations industrielles, une partie est dissoute dans une atmosphère de gaz de protection ou sous vide afin qu'aucun oxygène ne puisse entraîner des oxydations indésirables et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des flux, car ceux-ci compliqueraient et renverraient le processus de production.
Was Löthonig?
Löthonig ® est une marque déposée pour un flux qui se dégèle pour des températures de soudage élevées tout en ayant peu d'ingrédients nocifs pour la santé. Il est donc très populaire chez les Basstlers.
Y a-t-il une différence entre les flux et les flux ?
Non, le liquide avec ß est simplement l'orthographe d'une ancienne orthographe allemande, qui se trouve encore dans de nombreux livres des dates d'impression plus anciennes et qui est encore utilisée jusqu'à présent par de nombreux artisans de ce type.