Ce texte a été traduit par une machine.

   

Des informations intéressantes sur les jumelles

  • Was a Fernglas?

  • Quels sont les jumelles ?

  • Que faut-il faire pour acheter des jumelles ?

  • Jumelles avec fonctions supplémentaires

  • FAQ : les questions les plus fréquentes sur les jumelles

  • En conclusion, vous trouverez le jumelles adapté

Qu'est-ce que les jumelles ?

Les jumelles sont des lunettes d'agrandissement binoculaires qui permettent une visualisation détaillée des objets ou des opérations enlevés. Pour ce faire, la lumière réfléchie est d'abord dirigée par un système composé de lentilles combinées (lentilles et oculaires) et de prismes construits entre elles. Grâce à la construction en binoculaire avec deux faisceaux parallèles, un stéréoscope et donc une vue spatiale de l'environnement sont possibles.

Quels sont les jumelles ?

Jumelles sans prismes

Les jumelles sans prismes sont basées sur la combinaison d'une lentille convexe et d'une lentille oculaire concave selon le principe du tube télécommandé Galilée. La construction relativement simple permet un faible grossissement. Par conséquent, les jumelles sans prismes sont presque exclusivement proposées en tant que verres d'optique ou de théâtre.

Jumelles avec porroprismes

Les jumelles prismatiques sont basées sur le principe du tube télécommandé Kepler, qui prévoit l'utilisation de prismes inversés. Pendant longtemps, l'application de porroprismes présente plusieurs avantages : l'installation augmente la distance entre les objectifs, ce qui améliore la vision spatiale. En outre, le pliage du faisceau permet de réduire la longueur de la vitre de 60 %.

Jumelles avec vanismes de toit à vision droite

La visibilité droite des prismes de toit (par exemple, prismes Schmidt-Pechan) permet la construction de jumelles particulièrement compactes. Cependant, la fabrication de prismes de toiture de haute qualité est beaucoup plus coûteuse et donc plus coûteuse que la fabrication de porroprismes. Il en résulte des différences de prix importantes entre les jumelles de haute qualité avec porroprismes et les jumelles avec des prismes de toit bien visibles.

Que faut-il faire pour acheter des jumelles ?

Caractéristiques techniques :

  • Grossissement maximal
  • Diamètre de l’objectif
  • Point de proximité

Design simple d'utilisation

  • Compensation dioptrique
  • Oeilletons
  • Poids

Accessoires fournis

  • Housse
  • Dragonne
  • Filetage pour trépied
  • Caches de protection

Notre conseil pratique

Les jumelles à grossissement variable disposent soit de deux réglages fixes entre lesquels il est possible de basculer, soit d'un réglage continu de l'agrandissement (jumelles zoom). Ces derniers disposent d'un nombre plus élevé de lentilles was se remarque précisément sur les modèles à faible coût en raison de pertes de lumière plus importantes et de couleurs. Les utilisateurs professionnels Hohem ont donc tendance à utiliser des jumelles à prismes de toit de haute qualité avec deux réglages fixes.

Jumelles avec fonctions supplémentaires

Les jumelles conçues pour des utilisations très spécifiques ont souvent des fonctions supplémentaires adaptées : les jumelles marines sont généralement dotées d'une boussole intégrée pour déterminer le sens de la vue. Certains modèles intègrent même des modules GPS pour une détection précise de l'emplacement. De plus, il existe quelques jumelles qui disposent d'un télémètre intégré.

FAQ : les questions les plus fréquentes sur les jumelles

Quelle was est la différence entre un jumelles et un télescope ?
Les télescopes sont conçus pour observer le ciel étoilé. Ils permettent donc un grossissement nettement plus important et disposent d'un diamètre d'objectif beaucoup plus grand que les jumelles standard, mais ils sont également moins maniables et compacts. Même du point de vue optique, les jumelles présentent un avantage par rapport aux télescopes : la combinaison de deux faisceaux parallèles permet une vision stéréoscopique.

Que signifie la combinaison numérique sur de nombreux jumelles ?
Le nombre d'agrandissement et le diamètre de l'objectif sont imprimés ou gravés en tant que paramètres sur la plupart des jumelles. Par exemple, l'indication combinée 8x32 représente un grossissement x 8 et un diamètre d'objectif de 32 mm.

Le nombre d'agrandissement peut être calculé en divisant la distance focale de l'objectif par la distance focale oculaire. Par exemple, un grossissement de 10 fois signifie que les objets considérés apparaissent 10 fois plus grands qu'avec l'oeil nu.

Les deux paramètres d'agrandissement et de diamètre de l'objectif affectent également la luminosité de l'image.

Was coûte un jumelles?
Les modèles d'entrée de gamme sont souvent disponibles pour moins de 50 euros. Pour une utilisation occasionnelle lors des promenades et des vacances, la qualité et l'équipement de ces appareils sont généralement suffisants. En revanche, les appareils de haute qualité de fabricants renommés sont souvent beaucoup plus chers. Les jumelles, en particulier, qui font appel à des prismes de toit visibles, peuvent coûter plusieurs centaines d'euros en raison de la complexité de la fabrication. Les jumelles avec porroprismes représentent une alternative moins coûteuse sans perte significative de qualité.

En conclusion, vous trouverez le jumelles adapté

Idéalement, le jumelles est sélectionné en fonction des paramètres pertinents, en vue de son utilisation future : par exemple, un jumelles de Hohem de diamètre élevé est approprié pour observer le ciel nocturne. Lors de la chasse et de l'observation d'animaux sauvages en nature, le jumelles doit être robuste et offrir un grossissement suffisant. Les jumelles marines sont étanches et répondent aux exigences spécifiques de la navigation nautique.

La décision entre les jumelles à risque de porosité ou les prismes de toit peut être prise en fonction du rapport qualité/prix, en particulier pour les utilisateurs soucieux de leur budget : dans les domaines bas et moyen, la luminosité et la qualité optique sont presque toujours meilleures pour les jumelles à risque de porosité. Les avantages des jumelles à prismes de toit de haute qualité sont réservés aux utilisateurs professionnels qui sont prêts à payer des prix nettement plus élevés.