Ce texte a été traduit par une machine.

    

 

Informations utiles sur les tubes fluorescents

  • Was s e fluo tubes fluorescents?

  • Quels sont les tubes fluorescents ?

  • Que faut-il faire lors de l'achat de tubes fluorescents ?

  • Ampoules à économie d'énergie : la forme compacte du tube fluorescent

  • FAQ : les questions les plus fréquentes sur les tubes fluorescents

  • En conclusion, vous trouverez des tubes fluorescents adaptés

Was s e fluo tubes fluorescents?

Tube fluorescent

Les tubes fluorescents sont disponibles en forme de tige et de bague et font partie du groupe des ampoules. Les tubes fluorescents traditionnels sont utilisés depuis des décennies dans de grands bâtiments commerciaux et publics. Ils ont besoin d'une version spéciale, fonctionnent par émission de gaz et fonctionnent avec un ballast. Les ampoules à économie d'énergie sont appelées tubes fluorescents compacts. Ils sont disponibles en version plus petite et avec un adaptateur pour la base et sont de plus en plus utilisés dans les foyers. Les tubes fluorescents sont désormais appelés tubes néon, mais sont désormais disponibles dans les couleurs blanc froid, blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour, contrairement à la lumière orange.

Quels sont les tubes fluorescents ? 


Les tubes fluorescents en forme de barre sont disponibles en forme de barre. La longueur des barres lumineuses varie, de même que la couleur et la couleur, les performances, l'efficacité énergétique et la durée de vie du modèle.


Les tubes fluorescents en forme de anneau sont moins souvent disponibles que les barres lumineuses et de différents diamètres. Les tubes à anneau peuvent également varier en puissance, couleur de la lumière, couleur, efficacité énergétique et durée de vie.

Les tubes fluorescents compacts
sont mieux connus sous le terme « lampe à économie d'énergie », les tubes fluorescents compacts sont utilisés dans les maisons privées et dans les petites pièces. Cependant, le fonctionnement est identique à celui des tubes fluorescents traditionnels.

Que faut-il faire lors de l'achat de tubes fluorescents ?

Forme et taille adaptées

  • Forme de tige
  • Forme circulaire
  • Tube fluorescent compact (lampe à économie d'énergie)

Types de socle

  • 2 x GX13
  • G10q
  • G13
  • G5

Puissance et durée de vie

  • 4-80 W.
  • 8 000 heures minimum
  • La résistance de commutation doit correspondre à la durée de vie
  • Efficacité énergétique

Couleur de la lumière et identification des couleurs

  • Blanc froid
  • blanc chaud
  • Banc neutre
  • Blanc "lumière du jour"

Fonctions

  • Luminosité réglable

Notre conseil pratique

Les tubes fluorescents ont en principe une longue durée de vie. Toutefois, afin de garantir et d'augmenter ces derniers, il est recommandé d'utiliser l'emplacement du tube fluorescent là où un éclairage permanent est nécessaire. Les tubes fluorescents conviennent particulièrement bien dans les grands bureaux, les halls ou autres locaux commerciaux. L'activation et la désactivation fréquentes ont un effet négatif sur la durée de vie de cet ampoule : une allumage fréquent déclenche lentement le chauffage, was qui entraîne finalement un défaut.

    

Ampoules à économie d'énergie : la forme compacte du tube fluorescent

Ce was, appelé lampe à économie d'énergie dans la langue de la tour, est essentiellement l'évolution du tube fluorescent classique dans une forme compacte. Ils sont courbés et dotés d'une base, et le ballast est déjà installé sur les tubes fluorescents compacts. Contrairement aux tubes fluorescents traditionnels, ils sont mieux adaptés aux espaces de vie et aux zones d'utilisation plus petites en raison de leur éclairage ciblé. Alors que le concept des tubes fluorescents a été développé il y a plus de 150 ans et que la production de masse du tube fluorescent a commencé en 1938, les lampes à économie d'énergie ne sont disponibles que depuis les années 80. Depuis l'arrêt de la production des ampoules à incandescence traditionnelles en 2012, les ampoules à économie d'énergie sont parmi les sources lumineuses les plus courantes à usage privé, en plus des lampes halogènes et des lampes LED modernes.

FAQ : les questions les plus fréquentes sur les tubes fluorescents

Comment fonctionnent les tubes fluorescents ?
Les tubes fluorescents sont remplis de mercure et d'argon et fonctionnent par décharge de gaz. Pour mettre le contact, mettez le gaz sous tension à l'aide de deux électrodes. Les électrodes° sont ainsi chauffées jusqu'à 2 000 °C (32 °F). En raison des températures élevées, le mercure s'évapore dans le tube et les électrodes émettent des électrons. En combinant les atomes de mercure avec les électrons flottants, le tube est mis en préchauffage. 

Quels sont les avantages et les inconvénients des tubes fluorescents ?
Les principaux avantages des tubes fluorescents sont leur efficacité énergétique et leur longévité. Le plus grand inconvénient est le mercure contenu, un crayon nerveux qui est déjà mortel à partir de 150 mg. Lors de la rupture d'un tube fluorescent, environ 10 mg de mercure sont libérés, une quantité qui est déjà dangereuse pour la santé. Pour éviter cela, de nombreux modèles sont traités dans un cadre en plastique incassable. Un autre inconvénient des ampoules à décharge de gaz est leur mauvaise qualité de lumière et leur champ électrique plus fort, qui peut se faire sentir sous forme de maux de tête chez certaines personnes. Un autre inconvénient est la sensibilité des tubes fluorescents en ce qui concerne l'allumage et l'extinction fréquents. 

Comment puis-je ich déterminer la taille de socle dont ich ai besoin ?
Pour connaître la taille de base correcte, vous pouvez tout simplement mesurer l'espacement des broches. Les tailles de base courantes pour tubes fluorescents sont d'environ G5 (5 mm) et G13 (13 mm). Les types de lampes courants tels que T4 et T5 nécessitent des culot G5, tandis que les types de lampes tels que T8 et T12 nécessitent des culot G13. Les tailles de socle suivantes sont disponibles dans la boutique en ligne Conrad : 2xGX13, G10q, G13 et G5.

Pour quels domaines d'utilisation les tubes fluorescents sont adaptés et pour lesquels les tubes non fluorescents sont particulièrement rentables là où ils sont utilisés pour un éclairage longue et durable. En effet, en mode continu, les tubes fluorescents agissent de manière économe en énergie et convainquent par leur longévité. L'allumage et l'extinction fréquents nuisent au tube fluorescent et réduisent considérablement sa durée de vie.

En conclusion, vous trouverez des tubes fluorescents adaptés 

Pour accéder au modèle approprié lors de l'achat d'un tube fluorescent, une comparaison détaillée peut être utile. Dans la boutique en ligne Conrad, vous trouverez sous chaque produit la possibilité de comparer un tube fluorescent à un autre. En plus de la forme et de la taille correctes du tube fluorescent, veillez à respecter d'autres paramètres importants tels que le type de socle adapté, la puissance souhaitée, les classes d'efficacité énergétique, la couleur de la lumière et la durée de vie, afin de choisir le modèle adapté à vos besoins d'éclairage. Avec les tubes fluorescents de classe d'efficacité énergétique A, vous économisez beaucoup d'énergie, en particulier en mode continu. La couleur de la lumière doit être adaptée aux circonstances, par exemple le blanc lumière du jour favorise la concentration, tandis que le blanc chaud est apaisant. Veillez également à ce que la résistance de commutation soit conforme à la durée de vie indiquée. Si le tube fluorescent doit résister à une mise en marche et à une mise hors tension fréquentes, la valeur de la résistance de commutation doit être nettement supérieure à celle de la durée de vie. Si vous souhaitez remplacer une ampoule classique par une ampoule à économie d'énergie, veillez à ce que la puissance soit correcte. 40 W correspond à 9 W avec une ampoule à économie d'énergie, pour 60 W, vous avez besoin d'une ampoule à économie d'énergie de 11 W. les tableaux de conversion sont disponibles sur Internet. La boutique en ligne Conrad vous propose une large gamme de tubes fluorescents des fabricants Osram, Heitronic, TOOLCRAFT ou Paulmann, Philips et SLV.