- Type de produit
- Véhicule RC débutant78Auto RC10Engin de chantier4Modèle réduit RC débutant3Modèle fonctionnel RC1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Revell37Revell Control32Carrera30Amewi12Carrera RC9Dickie Toys5Carson Modellsport4MaistoTech4JADA TOYS3Carson RC Sport1
- Type de modèle
- Voiture de course18Voiture de sport17Voiture de tourisme15Buggy9Crawler6Monstertruck6Véhicule tout-terrain5Véhicule de chantier4Rally2Véhicule agricole2Bus1Chariot élévateur1Quad1Truggy1Voiture de série1
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
- Nouveau12Promotions5
Voitures Telecommandees
96 Résultats

Carson Modellsport 907342 FlixBus Auto RC électrique Bus avec accu, chargeur et piles pour l'émetteur

Revell Control 24830 X-Treme Cross Storm 1:18 Véhicule RC débutant électrique Buggy

Revell Control 24831 X-Treme Cross Thunder 1:18 Véhicule RC débutant électrique Buggy 4 roues motrices (4WD)

Revell Control 24696 Anime Car Naruto Itachi 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

Carson Modellsport 500404311 Peugeot Rally 3008 DKR LOEB 1:16 Auto RC électrique Rally

Revell 24442 RV RC Car Desert Rat 1:10 Véhicule RC débutant électrique Buggy

Revell Control 24674 Power Dragon 1:20 Véhicule RC débutant électrique Buggy

MaistoTech 581533 Porsche 993 RWB 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

Amewi 21107 Drift Sport Car 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport 4 roues motrices (4WD)

Amewi 21106 Drift Sport Car 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport 4 roues motrices (4WD)

MaistoTech 582723 Massey Ferguson 8S.265 Modèle réduit RC débutant électrique

MaistoTech 582359N F1 McLaren MCL38 ´24 Miami Version #4 Norris 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course a

Revell Control 23509 Stunt Monster Mini 1080 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme

Revell Control 24668 Audi e-tron GT 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de série

Revell Control 24695 Anime Drift Car Naruto 1:18 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

Carrera RC 370160149 Red Bull Audi R8 LMS GT3 evo II 1:16 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Amewi 21110 Drift Muscle 1:20 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport 4 roues motrices (4WD)

Crawler électrique Amewi Crazy Crawler brushed 2,4 GHz 4 roues motrices (4WD) 100% RtR 1:10

Crawler électrique Amewi Crazy Crawler brushed 2,4 GHz 4 roues motrices (4WD) 100% RtR 1:10

Revell Control 24683 Ghost Driver 1:22 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme avec effet lumineux

Carrera RC 370200010 Construction Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Carson Modellsport 500404297 1:12 Véhicule RC débutant Voiture de sport avec accu et câble de charge, avec effet lumineu

Revell Control 24643 New Mud Scout 1:10 Véhicule RC débutant électrique Monstertruck propulsion arrière

Amewi 21112 Drift Racing Car 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport 4 roues motrices (4WD) avec accu et c

Revell Control 23560 23560 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme propulsion arrière

Carrera RC 370200984P Luigi 1:18 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Dickie Toys 201103016 RC Glow Truggy 1:24 Véhicule RC débutant électrique Truggy

Carrera RC 370320001 Race Kart Mario 1:32 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Amewi 21108 Drift Sport Car 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport 4 roues motrices (4WD)

Carson Modellsport 907347 RC Traktor mit Frontlader 1:16 Modèle fonctionnel RC électrique Véhicule agricole avec accu, c

Amewi 21111 Drift Racing Car 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport 4 roues motrices (4WD) avec accu et c

Carrera RC 370102201 Brushless Buggy 1:10 Véhicule RC débutant électrique Buggy

Carrera 37025005 Cat® 336 Löffelbagger (B/O) 1:24 Engin de chantier électrique Véhicule de chantier

Revell Control 23488 Claas Axion 960 1:18 Modèle réduit RC débutant électrique Véhicule agricole

Revell Control 23491 Véhicule RC débutant électrique Véhicule tout-terrain avec effet lumineux

Carrera RC 370400021 1:40 Véhicule RC débutant Quad

Revell Control 23492 23492 Véhicule RC débutant électrique Véhicule tout-terrain avec effet lumineux

Carrera 370400020 1:40 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Dickie Toys 201104012 RC Speed Bug 1:24 Véhicule RC débutant électrique Buggy

Carrera 370200986P 1:18 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Revell 24666 RV RC Car Light Rider 1:16 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Revell 24594 Destroyer XS 1:18 Véhicule RC débutant Crawler

Crawler électrique Amewi Cross Country brushed 2,4 GHz 4 roues motrices (4WD) 100% RtR 1:14

Carrera 37025008 Cat® D7E 1:24 Engin de chantier électrique Véhicule de chantier

Carrera 37025006 Cat® 770 1:24 Engin de chantier électrique Véhicule de chantier

Carrera 370102013 Bone Racer 1:10 Auto RC électrique Buggy

Carrera 370181074 Formula Kidz 1:20 Auto RC électrique Voiture de course

Carrera 370200960 Mario Kart™ World - Mario 1:18 Auto RC électrique Voiture de course

Revell Control 24691 Lamborghini Sián Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

Revell Control 23558 23558 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme propulsion arrière

JADA TOYS 9335756314R00 RC Godzilla 2009 Nissan GT-R 1:16 1:16 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

Revell Control 24689 Football League 1:22 Véhicule RC débutant électrique

Carrera 370200988P Yoshi 1:18 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

JADA TOYS 9336314314R00 Fast&Furious RC Drift 2009 Nissan 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

Dickie Toys 201102004 RC Ford Puma ST 1:28 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Dickie Toys 201105014 RC Ford Mustang Customized, Try Me, RTR 1:16 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

JADA TOYS 9336313314R00 Fast&Furious RC Drift Mazda RX-7 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport

Carrera 370201063 9,00E+12 1:18 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Revell Control 24684 Ghost Driver 1:22 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme avec effet lumineux

Revell Control 24682 Ghost Driver 1:22 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme avec effet lumineux

Carrera 370181073P First 1:18 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme

MaistoTech 582672 Red Bull Racing #1 Verstappen Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Monstertruck électrique Revell Control Bull Scout brushed 27 MHz propulsion arrière prêt à fonctionner (RtR)

Revell Control 24634 Stunt Car FlipRace Véhicule RC débutant électrique Monstertruck 4 roues motrices (4WD)

Carrera 370242001 Drift – Professional RC Porsche 911 GT3 R "Absolute Racing, No.25" Macao GP 2024 1:24 Auto RC électriq

Carrera 370160153 2,4GHz Porsche 911 GT3 R "Lionspeed GP, No.24" - Steam 1:16 Auto RC électrique Voiture de course

Revell Control 24641 New Dust Racer Véhicule RC débutant électrique propulsion arrière

Carrera RC 370320002 Race Kart Yoshi 1:32 Véhicule RC débutant électrique Voiture de course

Carrera 370200003 Team Rider 1:20 Véhicule RC débutant électrique Buggy

Amewi 22409 Spinstar Véhicule RC débutant Voiture de tourisme avec effet lumineux

Revell Control 23490 Véhicule RC débutant électrique Véhicule tout-terrain

Revell Control 23493 Line Backer Véhicule RC débutant électrique Véhicule tout-terrain avec effet lumineux

Carrera RC 370240011 Carrera 370240011, Stuntauto, 1:24, 6 Jahr(e) 1:24 Véhicule RC débutant électrique

Revell 24659 Mercedes Benz AMG GT R Pro 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de sport avec effet lumineux

Revell Control 24697 Corvette C8 1:24 Véhicule RC débutant électrique

Carson RC Sport 404230 My First Magic Machine 1:10 Véhicule RC débutant électrique Monstertruck avec accu, chargeur et p

Revell 24664 Lamborghini Aventador Police Véhicule RC débutant

Revell Control 24658 Aston Martin Vantage 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme

Revell Control 24662 Porsche 911 GT3 RS 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme

Carrera RC 370180012 Red Hunter X 1:18 Véhicule RC débutant électrique Monstertruck propulsion arrière avec piles

Carrera 370240020 Nerf Blasting Car Véhicule RC débutant électrique Rally

Carrera 370160141 FoldNRoll Racer 1:16 Véhicule RC débutant

Carrera 37025007 Cat® 950M 1:24 Engin de chantier électrique Véhicule de chantier

Carrera 370160154 FC Bayern - Audi RS e-tron GT 1:16 Auto RC électrique Voiture de tourisme

Carrera 370200005 Trail Cruiser 1:20 Auto RC électrique Buggy

Carrera 370200961 Mario Kart(TM) World - Yoshi 1:18 Auto RC électrique Voiture de course

Crawler électrique Amewi Conqueror brushed 2,4 GHz 4 roues motrices (4WD) 100% RtR 1:18

Crawler électrique Amewi Conqueror brushed 2,4 GHz 4 roues motrices (4WD) 100% RtR 1:18

Dickie Toys 203223000 Spidey Web Crawler 1:24 Véhicule RC débutant électrique Voiture de tourisme
Conseils
Les voitures télécommandées font vraiment briller les yeux des petits et des grands garçons.
Surtout lorsque le père fait la course avec son fils. Mais certaines filles aussi sont passionnées par la technique et adorent les modèles réduits de voitures.
Mais pour cela, il faut trouver la bonne voiture. D'une part, la voiture de course doit avoir l'air cool et être amusante, et d'autre part, le modèle ne doit pas être trop exigeant pour les enfants.
Les voitures télécommandées sont également appelées RC-Cars, l'abréviation RC signifiant Radio Controlled ou Remote Controlled.
Mais il existe encore d'autres informations importantes sur les voitures RC que nous ne voulons pas vous cacher plus longtemps.
Une voiture RC radiocommandée offre avant tout un plaisir de jeu et de conduite aux enfants. Et c'est très bien ainsi. Mais il y a bien plus de potentiel dans une voiture RC radiocommandée ! L'utilisation de la télécommande présuppose une certaine motricité fine, qui est continuellement approfondie et aussi améliorée lors de la conduite. La fameuse sensibilité des doigts et la coordination œil-main sont stimulées de manière ludique, au sens propre du terme.
Mais les capacités mentales sont également renforcées. En fonction du côté où l'on regarde sa voiture, il faut se diriger en conséquence sur l'émetteur - ce n'est qu'alors que la voiture RC se déplace vraiment dans la direction souhaitée. Plus d'un adulte a déjà eu de gros problèmes pour se diriger correctement lorsque la voiture RC se dirigeait directement vers lui.
De plus, la compréhension technique est également éveillée et développée. Si la voiture est mise en service sous la direction des parents, les enfants apprennent très vite qu'il faut absolument respecter la polarité lors de l'insertion des piles ou des accus et que les piles ne fournissent pas du courant indéfiniment.
Si les modèles deviennent plus sophistiqués sur le plan technique, il est possible d'aller progressivement de plus en plus loin dans la technique avec les enfants et de créer ainsi une base solide pour une large compréhension technique de base. Cela les incitera éventuellement à construire un modèle ultérieur plus grand, à l'échelle 1:10, qui sera livré sous forme de kit de construction. Peu importe que le véhicule radiocommandé soit un camion, un buggy, un RC Crawler ou un RC Monster Truck.
Lors du choix de la première voiture télécommandée, il faut dans tous les cas tenir compte de l'âge et, dans ce contexte, des capacités motrices de l'enfant. Les voitures télécommandées ne conviennent pas aux nourrissons et aux jeunes enfants qui mettent constamment leurs jouets dans la bouche. Le risque que des pièces détachées se détachent de l'émetteur ou de la voiture et soient avalées ou inhalées est beaucoup trop important. C'est pourquoi les fabricants indiquent toujours un âge minimum recommandé.
Si une voiture est recommandée pour les enfants à partir de 6 ans, cela ne signifie pas pour autant qu'un enfant de 5 ans ne pourrait pas s'en servir. Si la motricité fine est suffisamment développée et que les éléments de commande de l'émetteur peuvent être utilisés sans problème, rien ne s'oppose au plaisir de la conduite. Il est seulement important que la voiture ne roule pas trop vite, afin que l'enfant ait suffisamment de temps pour effectuer les mouvements de direction nécessaires. Même si les choses ne tournent pas rond au début, avec un peu d'entraînement, les enfants prennent très vite le "coup de main" avec les modèles RC.
Voitures RC télécommandées Onroad
Les voitures radiocommandées ont besoin d'un sol lisse pour rouler et sont parfois des répliques fidèles de grands modèles. Il peut s'agir de voitures de sport puissantes qui veulent être déplacées à des vitesses élevées. Il existe également des camions ou d'autres véhicules spéciaux ou de chantier.
Voitures tout-terrain télécommandées RC
Ces véhicules peuvent être utilisés aussi bien sur un terrain lisse que sur un terrain accidenté. Les RC Monster Trucks et les Buggys ou un mélange des deux types de véhicules, appelés Truggys, sont parfaitement adaptés au tout-terrain. Des pneus à grosses rainures, une garde au sol suffisante et des entraînements puissants garantissent un pur plaisir de conduite.
Stars de jeux vidéo et de cinéma télécommandées
Pour les plus petits, les véhicules les plus intéressants sont souvent ceux qu'ils ont déjà vus au cinéma et à la télévision. Pour les enfants plus âgés, ce sont plutôt les bolides des jeux vidéo populaires qui ont la cote. Logiquement, si les enfants ont déjà piloté le véhicule virtuellement, il est grand temps de vivre l'expérience de conduite avec une voiture miniature télécommandée.
Crawler radiocommandé - Le plus grimpant des voitures RC
Les très populaires RC Crawler représentent un véritable défi technique en matière de radiocommande. Il faut en effet beaucoup de doigté pour faire grimper ces modèles sur des obstacles en toute sécurité.
Et le meilleur :
En cas de mauvais temps, on peut sans autre construire un parcours d'obstacles avec des blocs de construction et d'autres accessoires dans la chambre d'enfant et s'amuser ensuite vraiment avec sa voiture.
Aperçu de la conduite tout-terrain d'un Crazy Crawler
La vidéo ci-jointe le montre clairement : des pneus à gros crampons, de longs débattements de suspension et un entraînement puissant caractérisent un Rock-Crawler.
Le plaisir de la conduite rapide en différentes tailles
Les voitures télécommandées pour les personnes sans grandes connaissances techniques sont généralement livrées prêtes à rouler (RtR = Ready to Run). Il suffit d'insérer des piles dans l'émetteur et dans la voiture. Si un accu de propulsion est utilisé dans le véhicule, celui-ci doit être chargé avant la première utilisation.
Ce qui compte, c'est la bonne taille. L'échelle des voitures RC pour débutants va de 1:10 avec une longueur typique d'environ 48 cm jusqu'aux véhicules RC à l'échelle 1:32 avec une longueur d'environ 15 cm. Des véhicules encore plus petits sont parfois proposés, mais ils sont alors exclusivement destinés à une utilisation sur des surfaces lisses à l'intérieur. Comme il n'existe souvent pas de modèle réel pour un buggy, les buggys sont proposés dans les tailles les plus diverses.
Même les voitures RC d'entrée de gamme bon marché intègrent désormais une technique de télécommande de haute qualité en technologie GHz, ce qui aurait été impensable il y a quelques années encore. L'électronique fonctionne selon le même principe que les télécommandes de modélisme haut de gamme utilisées par les fans de modélisme expérimentés.
La position mécanique des éléments de commande est convertie en un signal électronique PWM (Pulse Width Modulation) qui est ensuite envoyé au modèle par haute fréquence (27 MHz, 40 MHz ou 2,4 GHz).
La voiture est équipée d'un système électronique qui reçoit les signaux haute fréquence de l'émetteur et filtre les signaux de commande pour les différentes fonctions. Ces signaux de commande sont ensuite transmis au servo de direction et au régulateur de vitesse. Le servo de direction transforme les impulsions électriques en un mouvement de direction mécanique. Le régulateur de vitesse, quant à lui, commande le sens de rotation et la vitesse du moteur d'entraînement en fonction de la position de la commande sur l'émetteur. En règle générale, la commande est proportionnelle. Cela signifie que si le bouton de direction de l'émetteur est légèrement incliné, les roues du modèle ne feront qu'un petit mouvement de direction.
Exception:
Dans la catégorie de prix la plus basse, il n'y a parfois que des boutons-poussoirs sur les émetteurs de télécommande pour les fonctions de déplacement et de direction. Dans ce cas, la commande n'est évidemment pas proportionnelle. Pour la direction par exemple, il n'y a alors que la position centrale et le braquage complet des roues avant vers la droite ou vers la gauche.
Terrain de conduite
Le type de véhicule doit être adapté au domaine d'utilisation. Si l'on veut rouler avec un véhicule onroad dans un pré ou une forêt, on ne profitera pas longtemps de sa voiture RC. En cas de doute, les véhicules tout-terrain tels que les buggys ou même les camions à grandes roues sont de parfaits allrounders. Ils peuvent être déplacés aussi bien sur des terrains accidentés que sur des surfaces goudronnées.
Vitesse
La vitesse doit également être correcte. Un modèle de voiture télécommandée trop lent devient vite ennuyeux. Si la voiture de course télécommandée est trop rapide, les enfants ne la contrôlent pas et se cognent constamment contre quelque chose. Ce n'est pas amusant et le risque d'endommager la voiture miniature par accident est également très élevé. En règle générale, plus l'enfant est jeune, plus la voiture RC doit être lente. Ainsi, les jeunes fans de modèles réduits ont suffisamment de temps pour piloter ou pour compenser d'éventuelles erreurs de pilotage. Malheureusement, la vitesse maximale n'est pas toujours indiquée par les fabricants. Il est possible de trouver sur le produit ou sur le web des vidéos de conduite qui permettent d'estimer la vitesse réelle des véhicules.
Facilité d'utilisation
Un autre critère important est la télécommande ou plutôt les éléments de commande de la télécommande. Ceux-ci doivent être disposés de manière adaptée aux enfants et être faciles à utiliser. En outre, les trappes du compartiment à piles de l'émetteur et du modèle doivent être sécurisées par une vis afin que les jeunes enfants ne puissent pas retirer les piles.
Trim de direction
Pour que la voiture RC se déplace en ligne droite lorsque l'émetteur n'est pas utilisé, la voiture ou l'émetteur doit être équipé d'un trim de direction. Grâce à ce trim, les tolérances de fabrication peuvent être facilement compensées et la trajectoire rectiligne peut être réglée proprement.
Contenu de la livraison
Un autre critère important est l'équipement du modèle. Si la batterie est fixe, la voiture de course ou le modèle réduit ne peut pas être utilisé pendant le chargement. Si la batterie est interchangeable, il est éventuellement possible de rouler avec une deuxième batterie pendant que la première est en charge. Dans ce cas, il convient de clarifier le mode de chargement. De nombreux fabricants utilisent de plus en plus souvent des câbles USB disponibles dans le commerce. Avec une banque de puissance, le véhicule RC peut être rechargé en cours de route si nécessaire.
Notre conseil pour la fin :
Conduire seul une voiture miniature n'est pas aussi amusant que de conduire une voiture en groupe. Et si, en plus, un parcours est aménagé dans l'entrée de la cour avec des craies routières et des pylônes, en essayant de battre le meilleur temps au tour, le plaisir de conduire est parfait pour petits et grands.