A une époque où les réseaux sociaux ont pris une place importante dans notre vie, où les nouvelles technologies vous permettent de garder contact à distance avec vos proches, où nous avons pris l’habitude de communiquer par messagerie instantanée, la webcam est devenue objet indispensable pour visualiser vos contacts pendant vos conversations. Simple d’utilisation, une web cam se connecte au port USB de votre ordinateur de bureau et est reconnue instantanément par ce dernier. Apparaîtra alors votre image sur l’écran de votre PC et sur celui de votre interlocuteur. Prise de photos et vidéos n’auront jamais été aussi simples !

Ce texte a été traduit par une machine.

    

Informations sur les webcams

Webcams : caméras haute résolution pour la communication vidéo

Les webcams sont des caméras utilisées exclusivement en liaison avec un ordinateur, entre autres, pour la communication vidéo, la diffusion en continu ou pour les selfies. Aujourd'hui, les webcams font partie de l'équipement standard des tablettes et des ordinateurs portables. Grâce aux progrès technologiques et à l'accessibilité en masse de l'internet à large bande, les communications vidéo sont de plus en plus nombreuses dans le secteur privé et commercial. Ainsi, les webcams haute résolution sont utilisées pour les chats vidéo, les tâches de surveillance, les vidéoconférences, l'éducation et les jeux. Les banques utilisant des services en ligne utilisent des webcams pour simplifier la procédure d'identification lors des ouvertures de comptes. L'identification s'effectue en visiophonie directe avec un employé de l'institut. En plus de la caméra proprement dite, les webcams disposent d'un microphone intégré, d'une commande gestuelle ou même d'un système de détection de visage 3D, selon le modèle. Les paramètres suivants doivent être respectés pour la sélection correcte d'une webcam :

La résolution de la webcam

La résolution d'une webcam est un paramètre important pour la qualité d'image de la transmission et des photos. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette et plus grande. Un modèle à haute résolution est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les vidéoconférences avec plusieurs parties prenantes.

Les formats de résolution suivants sont proposés :

  • 640 x 480 pixels : VGA
  • 1280 x 720 pixels : webcam HD
  • 1280 x 1024 pixels : webcam HD
  • 1600 x 1200 pixels : webcam HD
  • 1920 x 1080 pixels : webcam Full HD
  • 3840 x 2160 pixels : webcam 4K
  • 4096 x 2160 pixels : webcam 4K

La fréquence d'image de la webcam

En plus de la résolution d'image, la fréquence d'image est un aspect important à prendre en compte lors de l'achat d'une webcam. La fréquence d'image est indiquée en images par seconde.

Plus la fréquence d'image est élevée, plus le transfert d'image est fluide. Une webcam moderne doit transmettre au moins 30 images par seconde pour une transmission vidéo fluide. 

Le champ de vision

Le champ de vision d'une bonne webcam correspond à 90 degrés. Certains modèles ont la possibilité de modifier le champ de vision avec une fonction de pivotement et de basculement manuelle ou automatique. Il est recommandé d'utiliser la fonction de pivotement et de basculement, par exemple pour les applications de surveillance et les vidéoconférences. La fonction zoom permet de régler la mise au point sur les objets souhaités et de les afficher en haute résolution, la zone de netteté étant automatiquement réglée sur les sujets et les objets. La fonction zoom est influencée par le nombre de mégapixels et le zoom optique et numérique disponible. Un zoom numérique agrandit l'image via le logiciel de l'appareil photo et non pas par des tours optiques. Le zoom optique, par contre, utilise des lentilles was pour une meilleure qualité. Le nombre de pixels indique la taille totale de l'image et la densité des pixels. La fonction zoom numérique bénéficie d'un nombre de pixels plus élevé.

Mise au point automatique et FaceTracking

La représentation du sujet dans la bonne netteté est un critère essentiel pour un chat vidéo de qualité. Les webcams modernes disposent d'une mise au point automatique intégrée qui permet de mettre le sujet au point, quelle que soit la distance et sans aide supplémentaire.

Grâce à FaceTracking, la webcam capture le visage de l'interface et pivote automatiquement dans la direction de la personne qui s'appelle, ce qui est particulièrement utile pour les vidéoconférences.

Le microphone de la webcam

Les ordinateurs portables sont généralement équipés d'un microphone et de haut-parleurs. Les PC de bureau émettent des sons via le moniteur et n'ont qu'une interface pour le branchement d'un microphone. Ainsi, selon l'application, il est recommandé d'acheter une webcam avec microphone intégré. Les microphones intégrés ou haut-parleurs d'un ordinateur portable ne sont pas toujours suffisants pour reproduire un volume sonore et enregistrer la qualité du son, en particulier lors de vidéoconférences avec plusieurs personnes et dans de grandes salles de conférence. Dans ce cas, vous devez utiliser une webcam avec un microphone de haute qualité. Dans les grandes salles de conférence, les fonctions de microphone avancées telles que la suppression des bruits et des échos sont très utiles pour une transmission audio optimale. En alternative, les casques à une oreille avec connexion Bluetooth sont parfaits pour offrir la même qualité sonore et vocale à tous les auditeurs d'une conférence. Dans une conversation de 1 à 1, le microphone intégré dans l'ordinateur portable ou la webcam est généralement suffisant.

Mise en miroir de l'écran et connectivité avec d'autres appareils

Avec la fonction de « mise en miroir de l'écran », la transmission peut être lue de manière synchrone sur d'autres appareils. Ainsi, certaines webcams peuvent transférer des images vers l'appareil souhaité via une connexion Wi-Fi. Il est également possible de connecter des appareils via HDMI et USB et de mettre en miroir la transmission d'images.

Le support

Avant d'acheter une webcam externe, vous devez vous demander où l'installer. Avec un support de fixation, la webcam peut être fixée sans problème sur le moniteur PC, l'ordinateur portable ou le téléviseur. Il est également possible de positionner la webcam à l'endroit souhaité à l'aide d'un pied.

Télécommande webcam

Sur certains modèles, une télécommande est fournie pour les appareils photo et mains libres et facilite l'utilisation des fonctions suivantes :

  • avec fonction de zoom
  • Allumer et éteindre
  • Prendre et mettre fin aux appels
  • Basculement ou pivotement de la webcam
  • Réglages du son (volume et fonction silence)
  • Réglage de la qualité d'image 


En plus d'une webcam fonctionnelle, il existe quelques autres conditions préalables pour un chat vidéo réussi :

Connexion Internet rapide et constante

La raison la plus courante pour les sessions vidéo en échec est une mauvaise connexion Internet. Vérifiez que vous disposez de suffisamment de bande passante pour obtenir une bonne qualité de transmission vidéo. Dans le cas contraire, il se peut que la transmission - à moins qu'elle ne soit complètement annulée - soit d'une qualité si mauvaise que la communication devient presque impossible.

Programme de chat adapté

Seul un programme de chat peut être utilisé pour démarrer un transfert avec la personne de chat souhaitée. Les programmes de chat gratuits, par exemple Skype, sont faciles à installer et parfois même préinstallés sur l'ordinateur.