Lien direct
  • En-tête
  • Menu principal
  • Contenu
  • Menu
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
  2. Guides et conseils
  3. Bricolage
  4. Conseils technologiques de Conrad Pond

Conseils technologiques de Conrad Pond

Un jardin peut être bien plus que l'habituel jardin d'herbes aromatiques ou le parterre de fleurs et la pelouse obligatoire. Transformez votre jardin en une oasis personnelle et agréable, avec un bassin comme cerise sur le gâteau. Tout ce dont vous avez besoin pour créer et entretenir ce joyau du jardin se trouve dans la vaste gamme Conrad.

Advies vijvers

L'étang - une pièce de nature particulière dans votre jardin

Un bassin est le fleuron de tout jardin. Mais celui qui construit un étang doit aussi se rendre compte qu'il nécessite du travail et de l'entretien. Un étang n'est pas seulement un trou creusé et rempli d'eau. D'autres éléments tels que les feuilles mortes, les plantes mortes, la nourriture des poissons et les excréments des poissons affectent également l'équilibre de l'eau dans le bassin. Des algues se forment, de la vase se forme au fond du bassin, des bactéries décomposent la matière organique et consomment de l'oxygène au cours du processus. Dans le pire des cas, ce processus prend le dessus et l'étang devient problématique. Cependant, l'entretien d'un bassin sain et vivant n'est généralement pas si important.

Nettoyage et entretien de votre bassin

Filtre pour étang

Un bassin bien entretenu et soigné fait la fierté de tout propriétaire de jardin. Le son ondulant crée une atmosphère relaxante. Mais un étang est créé artificiellement et ressemble donc à un grand aquarium. Tout aquariophile sait que son biotope a besoin d'un filtre pour maintenir l'équilibre biologique de l'eau. Cela fonctionne de la même manière avec un bassin : il faut un bon filtre de bassin efficace.

Un filtre de bassin garantit une eau claire et propre. Les grosses impuretés sont filtrées de l'eau. Les bactéries présentes dans les éponges filtrantes transforment les impuretés organiques et une lampe UVC tue les algues et les germes les plus petits. Ainsi, un système de filtration fonctionne avec un mode de filtration mécanique et biologique. Une lampe UVC complète les deux étapes de filtration.

1. Filtration mécanique : toutes les impuretés extérieures et de grande taille sont aspirées et filtrées. Cela soulage considérablement toutes les autres fonctions de filtrage.

2. Filtration biologique : L'ammoniac et les nitrites (générés par le métabolisme des poissons et la transformation des substances biologiques) sont transformés et décomposés par les bactéries du filtre du bassin.

3. Rayonnement UV : les germes et les algues flottant librement peuvent être rendus inoffensifs par l'irradiation de l'eau du bassin. Les filtres sans lumière UVC sont faciles à convertir.

Conseil : utilisez l'eau qui sort du filtre pour alimenter un cours d'eau ou une cascade.

Vijverpompen

Aspirateur d'étang

La nature suit son cours, les plantes meurent et restent dans l'étang. En automne, les feuilles tombent des arbres dans l'étang et finissent par couler au fond avec les excréments et les restes de nourriture des poissons de l'étang. Ces déchets organiques sont décomposés par des bactéries. Dans une certaine mesure, c'est souhaitable, car cela fournit des nutriments aux plantes de l'étang. Cependant, ce processus peut rapidement prendre le dessus dans un bassin scellé avec du papier d'aluminium ou du plastique. Si le limon est trop épais, des processus anaérobies auront lieu dans la couche inférieure, ainsi qu'une décomposition due à l'absence d'oxygène. En conséquence, des gaz de décomposition nauséabonds, tels que le sulfure d'hydrogène, se forment. L'étang s'est effondré et vos poissons sont en danger de mort !

 

Faites également attention en hiver lorsque votre étang est fermé par la glace. Les gaz ne peuvent plus s'échapper, il n'y a donc plus d'échange gazeux. Les gaz sales peuvent empoisonner l'eau ! Il est donc important qu'il y ait le moins de matières organiques possible dans l'eau avant l'arrivée de l'hiver. Et alors, il n'y a qu'une seule solution : il faut enlever l'excès de limon !

Vijverstofzuiger

L'aspirateur de bassin, également appelé aspirateur de boue, offre ici une solution. Ces dispositifs pratiques sont similaires à un aspirateur à hydrogène et peuvent également être utilisés de cette manière. Comme avec un aspirateur ordinaire, il suffit d'aspirer l'excès de limon au fond du bassin. Lorsque le conteneur est plein, le dispositif s'arrête et se vide, puis recommence. L'aspiration des boues est nécessaire en automne et au printemps.

Ecumeur

Pétales de fleurs, pollen, insectes morts - surtout au printemps, le vent transporte beaucoup de débris dans le bassin, qui flottent à la surface de l'eau et donnent à votre bassin un aspect sale. Le filtre du bassin ne permet pas d'éliminer ces saletés, car il aspire l'eau sous la surface. Le "skimmer" est la solution, car il ne fait qu'aspirer l'eau de la surface et la nettoyer.

Produits d'entretien de l'eau

Comme pour un aquarium, il existe des remèdes éprouvés et efficaces pour les étangs afin d'améliorer la qualité de l'eau ou de prévenir les problèmes.

Pour nous, les humains, le milieu ambiant est l'air et pour les poissons de votre étang, c'est l'eau. Ni les personnes ni les poissons ne peuvent rester longtemps en bonne santé si le milieu environnant est fortement chargé en substances nocives.

Outils pour étangs

Les pinces à étang, les filets et les ciseaux font partie de l'équipement de base de tout propriétaire d'étang. De même, autour de l'étang, un peu de soin est nécessaire de temps en temps. Des outils pratiques sont idéaux. Les plantes mortes, les branches et les algues filamenteuses doivent toujours être retirées du bassin.

Décoration de l'étang

Éclairage

Quoi de plus beau qu'une douce soirée d'été au bord de l'étang ? Mais à quoi sert l'éclairage si vous ne pouvez pas voir dans le noir ? Un bon éclairage n'est pas seulement pratique pour s'orienter, mais vous pouvez aussi créer des accents particuliers. Dirigez un projecteur sur votre cascade et un autre sur la surface de l'eau et votre bassin se transforme en un paysage de conte de fées.

Vijververlichting

Fontaines solaires

L'eau en mouvement a un effet spécial et ajoute une dimension supplémentaire. Les romantiques s'intéresseront à une pierre de source qui gargouille doucement ou à une gargouille, une fontaine qui éclabousse s'intègre bien dans un environnement moderne. Un effet secondaire bienvenu est que l'eau en mouvement fournit de l'oxygène supplémentaire dans votre bassin.

Pompe à cours d'eau

Les cours d'eau et les chutes d'eau sont les points forts de tout bassin, mais ils doivent être alimentés en eau. Et comme personne n'a de source naturelle dans son jardin, utilisez une pompe puissante mais économique pour donner vie à votre bassin.

Autres produits

Solutions pour les situations problématiques

Vous trouverez ici de petites aides pour l'intérieur et l'extérieur de votre étang. Le réchauffeur de bassin permet d'éviter que la surface de glace ne soit complètement fermée pendant l'hiver rigoureux, car l'échange de gaz ne s'arrête pas.

Un aérateur de bassin sert à enrichir votre bassin en oxygène - ce qui est important lors des chaudes journées d'été (l'eau chaude peut contenir moins d'oxygène que l'eau fraîche) et à aider à la décomposition des substances organiques (plantes mortes, etc.). 

Le thermomètre de bassin vous permet de savoir si votre bassin est trop chaud en été. Les poissons d'étang typiques sont des poissons d'eau froide, qui ne supportent pas l'eau chaude. En outre, l'étang souffre d'un manque d'oxygène lorsque l'eau est trop chaude. 

De grandes plantes au bord du bassin, ainsi que des nénuphars peuvent empêcher le bassin de surchauffer.

vijveradvies

L'année de l'étang

Un bassin de jardin aménagé n'est pas un système autosuffisant. En fonction de la saison, vous devez effectuer diverses tâches. Vous pouvez y lire ce que vous faites et quand.

Printemps

  • Aspirer le limon du fond de l'étang (mars)
  • Débarrassez les cours d'eau et les chutes d'eau des feuilles et des débris.
  • Enlever les vieilles pousses de la plante
  • Mettre les filtres et les pompes en service
  • Replantation (à partir d'avril)
  • Meilleure période pour créer un nouvel étang (à partir de mai)
  • Élimination des algues du fil (à partir de juin) - frein de secours : algicides
tuin lente

Été

  • Du temps pour profiter, peu d'entretien de l'étang
  • Enlever les pousses mortes des plantes
  • Enlever partiellement les plantes flottantes excessives
tuin zomer

Automne

  • Aspirer le limon du fond de l'étang (octobre)
  • Pêcher les feuilles mortes dans l'eau
  • Tendez le filet au-dessus de l'étang pour empêcher les feuilles de tomber.
  • Arrêtez le filtre, la pompe, la fontaine, le cours d'eau, etc.
  • Nettoyez les pompes et mettez-les dans un seau pour l'hiver à l'intérieur.
  • Dans les étangs peu profonds (jusqu'à 1 mètre de profondeur), installez un chauffage d'étang ou un dispositif de prévention de la glace si nécessaire.
  • Coupez les plantes aquatiques près de la surface, car les tiges agissent comme un "tuba" pour l'échange de gaz en cas de glace.
tuin zomer

Hiver

  • Si la couverture de glace est fermée, faites fonctionner les chauffages de bassin existants.
  • NE JAMAIS TOUCHER LA GLACE - ces chocs sont dangereux pour les poissons
  • Balayer la neige de la glace - certaines plantes aquatiques sont toujours vertes et produisent de l'oxygène en hiver, ce pour quoi elles ont besoin de lumière.
tuin winter