1. Guides et conseils
  2. Outillage & atelier
  3. Le bon outil pour chaque situation

Le bon outil pour chaque situation

Tous les outils ne se valent pas !

Les professionnels savent l'importance d'avoir un outl de qualité à disposition. En effet, il est important de travailler dans le respect des normes et en toute sécurité ; cela permet également d'augmenter la productivité et l'efficacité.

L'innovation, la productivité et une utilisation adaptée d'outils de qualité sont les clés du succès !

  • Tournevis

  • X-Lock de Bosch Professional

  • Batteries Metabo

  

Wera Joker

Wera Joker
Wera

Quand notre attention s'est portée sur les clés mixtes, nous nous sommes demandés : pourquoi doit-on tourner la clé mixte, pourquoi est-elle coudée, comment éviter de perdre des vis, ou de glisser et de se blesser les doigts ? Repenser la conception de cette clé a amené Wera à créer la Joker, qui a permis à l’entreprise de se démarquer de ses concurrents.

Wera Tool Hero

Butée terminale pour un vissage plus rapide

Toujours replacer la clé, constamment la repositionner, doser la force pour éviter les risques de blessure ? C'est du passé. Aujourd'hui, le Joker avec sa butée terminale évite que la tête de la vis ne dérape vers le bas. Cela facilite le vissage et permet de plus d'appliquer une puissance bien supérieure.

Wera Tool Hero

Fonction de retenue pratique

Avec la fonction de retenue du Joker, vous guidez les écrous et vis directement et de façon plus sûre vers le point de vissage. Le filetage peut être saisi de façon rapide et sûre, cela permet d'éviter la chute des vis ou écrous et de perdre du temps à chercher la vis perdue.

Wera Tool Hero

Sécurité accrue avec l'effet antidérapant

La géométrie dodécagonale astucieuse de la denture du Joker épouse complètement le corps de la vis ou de l'écrou et assure ainsi un maintien parfait. Côté fourche, le Joker est doté d'une plaque interchangeable en métal trempé dont les pointes très dures enserrent la vis. La conjugaison de ces deux atouts évite tout dérapage lors du vissage même en cas de couples élevés.

Wera Tool Hero

Très faible angle de reprise

Less is more. Surtout lorsque le manque d’espace vous obligeait à vous y reprendre à plusieurs fois avec les clés classiques, avec un angle de reprise de 60° pour visser et dévisser écrous et vis. Le Joker offre désormais un angle de reprise de 30° avec mécanisme dodécagonal.

Wera Tool Hero

Zyklop Speed - Incroyablement rapide et flexible

Nous refusions de croire qu'il était impossible de rendre un cliquet plus rapide, ou d’admettre que les utilisateurs aient besoin de nombreux types de cliquets différents pour venir à bout de leur travail. Nous avons donc remis en question tout ce qui était considéré comme acquis sur les cliquets. Le résultat : le cliquet Zyklop Speed. L'assemblage en masse oscillante du cliquet Zyklop Speed assure une vitesse de travail très élevée. Le cliquet Zyklop Speed réunit en un seul outil les avantages de cinq types de cliquets, et peut même faire office de tournevis.

Vitesse de rotation élevée

Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide, notamment lorsque le cliquet n’est pas encore en action.

Wera Tool Hero

Tête du cliquet librement orientable

La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès.

Wera Tool Hero

Inversion gauche/droite

Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/ desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Wera Tool Hero

Tournevis classique

En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme un tournevis classique en montant un porte-embouts.

Wera Tool Hero

Dispositif de blocage à bille

Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires pour un serrage en toute sécurité. Une brève pression sur le bouton d'éjection et le changement d'outil est garanti dans toutes les positions définies. Fonction assurée même en position à 90°.

Wera Tool Hero

Faible angle de reprise

Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Wera Tool Hero

Tête du cliquet

La tête du cliquet est conçue dans un souci d’ergonomie ; les formes concaves offrent à la main ou aux doigts des surfaces d’appui morphologiquement optimisées pour faire pivoter la tête.

Clés mixtes Joker
Cliquets Zyklop
Outils dynamométriques
Assortiment Wera
Wiha
Wiha

Finis les vissages pénibles à la main grâce au nouveau tournevis électrique

Dans certains cas, il est indispensable d’utiliser un tournevis manuel classique, notamment lorsqu'il est question de vissages sensibles et précis et qu’il ne faut pas risquer d'endommager le matériau, ou lorsque la sécurité doit être assurée sur des pièces sous tension. Cela prend du temps, et requiert de la part de l’utilisateur force et patience… Mais ça, c'était avant ! Certes, un contrôle manuel précis reste indispensable pour certaines activités, mais il existe désormais une alternative moderne, qui facilite grandement le travail : le tournevis électrique Wiha speedE®. La nouvelle génération speedE® II présente même de nouveaux avantages. Les opérations de vissage pénibles sont ainsi réalisées de façon automatique et jusqu’à 3 fois plus vite qu'à la main. Grâce à la butée de protection de matériau, il est possible de régler la sensibilité ou la force de rotation avec deux niveaux sélectionnables 0,4 Nm ou 1,0 Nm.

Wiha

Préserver son dos lors du transport des outils

Il existe des solutions avantageuses sur le plan ergonomique, qui limitent les efforts physiques. Porter ou soulever d'une seule main des mallettes à outils appartient au passé. Les trolleys à outils offrent une solution pratique à tirer. Les pieds rabattables permettent de surélever la valise pour faciliter le retrait des outils ou de transformer la valise en siège ou marche-pieds.

  

X-Lock de Bosch Professional

Bosch Professional X-Lock
Wiha

Le changement d'accessoires n'a jamais été aussi rapide

X-LOCK est une meuleuse à angle révolutionnaire de Bosch Professional, qui permet de changer d'accessoires en un seul clic. Rapide, fiable, sans outil et compatible avec plusieurs marques d'autres fabricants, elle est vite devenue le nouveau standard du marché.

Plus de 30 marques font partie de la révolution X-LOCK. Vous disposez ainsi d'un vaste choix en accessoires X-LOCK de tout type et de toute gamme de prix.

Bosch Professional X-Lock

X-TRA facile et rapide
Remplacement du disque en 3 secondes sans outil supplémentaire.

Bosch Professional X-Lock

X-TRA étendu
Sélection de meuleuses d'angle avec plus de 150 accessoires.

Bosch Professional X-Lock

X-TRA fiable
Un clic indique que l'accessoire est bien verrouillé.

Bosch Professional X-Lock

X-TRA compatible
Plus de 30 fabricants d'accessoires ont déjà adopté ce nouveau standard du marché.

  

Batteries Metabo

Metabo
Metabo

Cordless Alliance System : une batterie pour tout.

Avec le Cordless Alliance System (CAS), vous vous libérez de la dépendance aux prises électriques ! Vous pouvez maintenant combiner ensemble des outils électroportatifs 18V, des batteries et chargeurs de différents fabricants. Ainsi, de nombreuses applications professionnelles sont possibles avec des outils à batterie – des tâches standard aux tâches particulières.

Pour la coupe, le meulage, le polissage ou l'assemblage, pour toutes les applications relatives à l'usinage de métal, une grande variété de solutions à batterie sont disponibles avec les appareils des partenaires CAS : TRUMPF, GESIPA, EISENBLÄTTER, MONTIPOWER et METABO.

Pour toutes les applications liées à la toiture et à la charpente, la gamme CAS inclut des outils électroportatifs des fabricants MAFELL, PREBENA et METABO.

Et pour toutes les applications en électricité, il existe un grand nombre d'outils à batterie des partenaires CAS CEMBRE, STEINEL et METABO.

Une batterie pour toutes les phases du travail, des tâches standard aux tâches spécifiques. Combinez simplement les machines adaptées des partenaires CAS. Ainsi, vous n'aurez pas à acheter différentes batteries et des chargeurs correspondants, vous faites des économies et préservez l'environnement. Compatibilité à 100 % entre appareils de la catégorie 18 V !

Metabo

La technologie sans fil : LiHD

Grâce à la technologie LiHD, Metabo couvre toute la gamme de puissance (de 400 à 3.200 W) des machines standard aux solutions système uniques. Des applications, qui étaient réservées jusqu'ici aux puissantes machines sur secteur, sont désormais réalisables avec un outil sans fil. Les nouvelles batteries LiHD sont à présent disponibles en 4,0 Ah, 5,5 Ah, 8,0 Ah et 10,0 Ah.

Relevante Services:

Service devis ›

Service devis ›

Service câbles sur mesure ›

Service câbles sure mesure ›