Le câble sas est un composant utile pour gagner en vitesse de transfert de commandes informatiques. Il relie le ou les disques durs d’un ordinateur à d’autres composants. Ce matériel s’utilise plus généralement sur un serveur. Son fonctionnement dépendra en partie de la qualité du connecteur sas et de la switch sas qui l’accompagnent. Cette technologie transfère les données à hauteur de 12 Gigabits par seconde voire plus lorsque la bande passante le permet.

Utilité d’un câble sas et d’un mini câble sas

Le SAS ou Serial Attached SCSI est une interface de disques durs tout comme l’IDE ou le SATA. À la différence des autres technologies, le débit ne sera pas partagé sur une interface sas. Le flux reste le même, indépendamment du nombre de branchements. Initialement inventé pour les serveurs professionnels, le câble sas est devenu accessible aux micro-ordinateurs. À ses débuts, le marché du transfert de datas était contrôlé par de grandes marques de disques durs comme Maxtor, Hitachi ou LSI. Actuellement, d’autres noms encore plus pointus dans le domaine tels que Delock ou Dgitus occupent le devant de la scène. Ce sont surtout des spécialistes des mini-sas, des câbles électriques adaptés pour les micro-ordinateurs à usage personnel et les prototypes.

Les avantages du câble de raccordement sas

Le Serial Attached SCSI et sa version miniature sont plus performants contrairement aux autres technologies. Il dépasse de loin la vitesse de l’IDE et de SATA. Le SAS 2.0 peut dépasser 12 Gigabits par seconde. La longueur du câble reste sans aucun effet sur la qualité des transferts. Les spécialistes ont découvert que les disques durs qui tournent à plus de 10.000 tours par minute sont moins vulnérables que les modèles plus lents. Avec la vitesse de rotation, des câbles avec davantage de broches ont fait leur apparition. Pour rappel, un cordon sas peut avoir un connecteur male ou femelle. Par ailleurs, cette invention supporte sans problème les vibrations. À ce titre, la concurrence demeure rude entre cordon de raccordement sas, USB et la fibre optique. Pas de limitation également sur le nombre de périphériques liés. Un câblage SATA ou SCSI classique se heurte à des difficultés à partir de 15 disques durs alors que le SAS peut atteindre jusqu’à 128 disques durs via des moyens technologiques comme le switch sas ou le connecteur sas.

Un spécialiste des câbles pour en avoir le cœur net

L’enseigne Conrad est un spécialiste des composants high-tech. La maison offre plusieurs composants SAS. C’est l’adresse des développeurs et des professionnels qui cherchent des matériels à la hauteur de leurs exigences spécifiques. Outre les câbles et les mini câbles sas il faudra prêter attention à l’adapteur sas, le connecteur sas et la switch sas. En effet, il s’agit d’architecture dans laquelle toutes les pièces doivent être compatibles les unes aux autres. La switch sas ou commutateur joue un rôle important dans la structure. Les centres de traitements de données misent sur la performance du commutateur. Pour expliquer simplement, les données sont délivrées sous forme de pack. Leur expédition demande des commutateurs performants.