Votre batterie donne-t-elle des signes de faiblesse dès les premiers froids venus alors qu’elle est relativement récente ? Il y a de fortes chances qu’elle soit victime de la sulfatation. Il s’agit de plaques de sulfates qui se forment sur les électrodes lors d’une trop forte décharge ou dans le cas d’une batterie longtemps inutilisée. SI une partie de la sulfatation disparaît lors de la mise en charge, certains îlots de sulfates demeurent sur les électrodes et sont autant de perte de puissance. Ce phénomène peut également toucher des batteries neuves, mais qui sont demeurées stockées sans être pleinement chargées.

La solution théorique connue consiste dans l’envoi de fréquences électriques de la même résonance que la batterie. Les plaques sont alors détruites et dissoutes dans l’électrolyte.

Novitec Megapulse : la solution pratique

La société Novitec a développé une gamme complète de regénérateur de batterie aux plombs particulièrement efficaces et reconnus comme telle tant par les automobilistes que par la presse spécialisée. Chaque modèle de regénérateur de batterie au plomb est adapté à la tension avec 12, 24, 36, 48 et 80 volts. Ce système breveté présente de nombreux avantages dont l’un est de se faire oublier. Qu’il s’agisse de prévenir la sulfatation sur une batterie neuve ou de régénérer la capacité d’une plus ancienne, ce regénérateur de batterie au plomb permet d’augmenter jusqu’à cinq fois sa durée de vie.

Un regénérateur de batterie au plomb qui travaille en toute discrétion

Même si le Novitec Megapulse peut être utilisé avec un chargeur ou un appareil de maintenance, un atout de ce regénérateur de batterie au plomb est de se faire oublier. Il se monte en effet à proximité de la batterie et fonctionne sans aucune intervention. Cette discrétion n’empêche en rien son efficacité avec des résultats probants que la batterie soit récente ou plus ancienne.

Un branchement facile

En supplément d'être efficace, le regénérateur de batterie au plomb Novitec Megapulse est facile à mettre en œuvre. Il suffit de fixer le boîtier léger et peu encombrant puis de connecter les deux fils sur chacune des cosses en respectant la polarité. Les diodes présentes sur le boiter informent de l’état de la batterie. Le Novitec Megapulse accepte toutes sortes de types de batteries qu'elles soient plombs - gel, plomb - acide, plomb ou plomb - calcium. Protégé contre les projections d'eau, le Novitec Megapulse ne nécessite de plus aucun entretien.

Solution miracle ? Non, simplement l’application d’une maîtrise technologique permettant de mettre à disposition un système efficace pour lutter contre le phénomène de sulfatation. En prolongeant la vie de votre batterie, le Novitec Megapulse est rapidement amorti, surtout si on prend en compte le temps et l'énervement économisé lorsque les démarrages du matin deviennent un véritable cauchemar.