Ce texte a été traduit par une machitene.

    

Informations utiles sur les appareils de mesure de pression

  • Was a Drugomètre?

  • Comment fonctionnent les appareils de mesure de pression ?

  • Domaines d'application pour les appareils de mesure de pression

  • FAQ - questions fréquentes sur les appareils de mesure de pression

  • Fabricants et marques sélectionnés

Was a Drugomètre?

Les appareils de mesure de la pression - également appelés manomètres - déterminent et affichent ou indiquent la taille physique de la pression d'un liquide ou d'un mélange gaz/gaz, soit par rapport à son environnement, soit par rapport à la valeur absolue. L'unité de pression est Pascal (abréviation Pa) ou bar. Dans la pratique, les valeurs bar sont utilisées pour des valeurs supérieures et Pascal pour une pression réduite.

Table de conversion avec les valeurs sélectionnées de Pascal à bar :

Pascal À l'hectare Millibars Bar
1 Pa 0,01 hPa 0,01 mbar 0,00001 bar
100 Pa 1 hPa 1 mbar 0,001 bar
10 000 Pa 100 hPa 100 mbar 0,1 bar
1 000 000 Pa 10 000 hPa (1 MPa) 10 000 mbar 10 bars

De nombreux appareils que vous trouverez dans la boutique Conrad sont commutables sur d'autres unités de mesure de pression et les unités impériales telles que les livres par pouce carré (psi), la colonne de mercure en mm (mmHg) ou Inch (inHg), la colonne d'eau en cm (cmH2O) ou les pieds (ftH2O).

 

Comment fonctionnent les appareils de mesure de pression ?

Pour mesurer la pression, une sonde de mesure enregistre la pression et la transmet à un appareil d'affichage par des moyens mécaniques ou électroniques. Pour la détection de la pression, différents systèmes permettent d'évaluer les grandeurs physiques qui se produisent en raison des changements de pression sur les composants électriques. Il peut s'agir de :

Modifications de la résistance par dilatation, également appelée mesure piézorésistive : les résistances variables sont montées sur la membrane de mesure de la pression et modifient leur valeur par dilatation ou par perforation.

Variations de tension par effets piézoélectriques : le changement de pression génère une tension électrique dans un cristal par une séparation de charge.

Changements de capacité : deux plaques, similaires à un condensateur, modifient leur distance l'une par rapport à l'autre, la valeur de capacité changeant.

Changement d'inductance : un induit magnétique modifie sa position par rapport aux bobines, ce qui modifie la valeur d'inductance.

L'effet Hall : il décrit les changements dans un conducteur situé dans un champ magnétique modifié par l'exercice de pression.

Les anciens appareils de mesure de la pression sont conçus de manière purement mécanique, tels que les baromètres, les manomètres à tube ou les manomètres à panneaux. Ces types de construction ne sont plus d'application sur les appareils disponibles dans notre magasin.

La conception d'un appareil de mesure de la pression dépend, entre autres, des milieux à évaluer, car les éléments de mesure ne doivent pas être endommagés par des influences chimiques ou des réactions. Il existe également des appareils pour le fonctionnement stationnaire et des appareils de mesure mobiles. Certains modèles sont dotés d'un panneau arrière magnétique pour pouvoir les fixer temporairement sur des surfaces magnétiquement adhérentes. De plus, il existe des appareils de mesure de pression conçus pour le raccordement de capteurs externes, ce qui permet de réaliser différentes tâches de mesure de pression. De nombreux appareils disposent d'interfaces qui permettent un traitement et/ou un enregistrement des valeurs mesurées à l'aide d'un PC connecté.

Les appareils de mesure de pression de haute qualité sont disponibles dans l'offre Conrad pour différents domaines d'utilisation, qui peuvent être sélectionnés selon différents critères :

  • Mesures : décrit les milieux à mesurer tels que les liquides, les gaz non agressifs et corrosifs (y compris l'air)
  • Rapport de pression : la pression absolue décrit la pression par rapport à un vide absolu, tandis que la pression relative est toujours mesurée par rapport à la pression ambiante.
  • Plage de mesure de la pression : de - 7.000 à + 7.000 bar (correspond à - 700 à + 700 mégapixels)
  • Calibrage : DAkkS, ISO ou standard d'usine (sans certification)
  • Précision de mesure : de 0,002 bar à 2 % de tolérance de mesure
  • Spécificités : équipement avec capteurs en acier inoxydable, enregistreurs de données intégrés pour la surveillance à long terme, fonctions de mesure de la température et de la hauteur, arrière magnétique


Pour les appareils de mesure de pression proposés, il existe des fiches techniques détaillées qui fournissent des informations exactes sur tous les paramètres techniques, les accessoires connectable et les modes de mesure disponibles. Celles-ci sont disponibles en téléchargement sur la page produit correspondante de la boutique Conrad. 

 

Domaines d'application pour les appareils de mesure de pression 

Les appareils de mesure de la pression sont utilisés pour

  • Vérifier ou surveiller de manière permanente la charge sur les réservoirs et conduites sous pression
  • En cas de surpression ou de surpression, ou pour cette raison, modifier ou réguler des processus qui ont une influence sur la pression
  • Etalonner ou vérifier les appareils pour la distribution ou l'enregistrement d'un support sous pression, par exemple un système de gonflage des pneus d'une station-service
 

FAQ - questions fréquentes sur les appareils de mesure de pression

Was faut-il respecter lors de l'utilisation d'appareils de mesure de pression ?

Lors de l'utilisation de supports sous pression, veillez toujours à la sécurité. Avant de brancher ou de débrancher des appareils de mesure de pression à l'endroit de mesure, il convient de s'assurer de l'absence de pression. Cela peut être fait par des soupapes intermédiaires ou par libération préalable de la pression de la conduite ou du réservoir.

Combien de temps un appareil de mesure de pression dure-t-il ?

La durée de vie est d'environ dix ans, mais dépend en détail de nombreux facteurs. Cela comprend la fréquence d'utilisation, les charges environnementales sur le lieu d'utilisation ainsi que le stockage et l'entretien de l'appareil. De plus, la compatibilité du logiciel d'évaluation avec les systèmes PC courants joue un rôle important. Il existe des fabricants qui offrent une garantie de fonctionnement jusqu'à 15 ans lors de l'entretien annuel des appareils de mesure de pression par le fabricant.

Comment puis-ich détecter un appareil de mesure de pression défectueux ?

Un affichage manquant sur l'écran indique dans la plupart des cas une alimentation non fonctionnelle.

En raison de l'usure mécanique, les raccords ou adaptateurs de mesure ainsi que les connexions des câbles et capteurs de test peuvent fuir, de sorte que le Medium à mesurer (audible et/ou visible) s'échappe.

En cas d'interface non fonctionnelle avec le PC : vérifiez la compatibilité de l'appareil de mesure de la pression avec le logiciel utilisé ou le système d'exploitation du PC et si le connecteur est sale/oxydé.

 

Fabricants et marques sélectionnés

Beha Amprobe : la marque allemande bien connue BEHA et l'Amprobe américain produisent divers appareils de mesure. Siège social à Glottertal.

Extech est spécialisée dans les appareils de test et de mesure pour les applications professionnelles et pour les travaux domestiques depuis 1971. Le siège social est situé dans l'État du New Hampshire.

Fluke est une entreprise industrielle américaine qui fabrique des appareils de mesure électroniques. 

GKM Greisinger : travaille depuis 1980 à Regenstauf, sous le toit du GKM Group, à la conception et à la production d'appareils de mesure et de régulation ainsi que de capteurs associés.

Laserliner produit des appareils de mesure pour les professionnels et les bricoleurs avec siège social à Arnsberg.

Testo conçoit et construit depuis 1957 des appareils de mesure et de test pour diverses applications à Lenzkirch.