Ce texte a été traduit par une machitene.

Informations sur les appareils de mesure des polluants

  • Was a pollué-t-il un appareil de mesure ?

  • Types et modes de fonctionnement des appareils de mesure des polluants

  • Conseil pratique : enregistreur de données pour des mesures continues

  • FAQ - questions fréquemment posées

 

Was a pollué-t-il un appareil de mesure ?

Les appareils de mesure des polluants mesurent la sortie ou la présence de certaines substances, comme les réfrigérants, le formaldéhyde, les COV, le radon et les particules, selon le type d'appareil. Les appareils de mesure multifonctions peuvent également détecter la pression, le courant, le vide, la température, l'humidité de l'air ou les rayonnements radioactifs.

Dans le domaine professionnel, les appareils de mesure des polluants sont par exemple utilisés comme détecteurs de fuites ou comme aides à la pollution. Ils servent, entre autres, à vérifier les systèmes de réfrigération, les pompes à chaleur ou les conduites de gaz. En outre, ils contrôlent la qualité de l'air à l'intérieur des locaux, par exemple dans les bureaux, et sont utilisés dans des laboratoires où, selon le type d'installation, certaines limites maximales doivent être respectées.

Non seulement l'air extérieur, mais l'air ambiant peut également être pollué par différents polluants. Les sources de l'augmentation de la charge sont multiples. L'industrie et l'augmentation de la densité de circulation contribuent en grande partie à l'émission de gaz d'échappement dans l'air. En outre, il était courant, au cours des dernières décennies, d'utiliser des substances toxiques dans les matériaux de construction, les peintures, les peintures et les produits de protection du bois, car leurs effets nocifs pour la santé ne pouvaient pas encore être connus ou correctement évalués. Aujourd'hui, on sait que les substances nocives provenant de matériaux de construction peuvent entrer dans l'air ambiant et affecter la qualité de l'air.

 

Types et modes de fonctionnement des appareils de mesure des polluants

Il existe différents types d'appareils de mesure des polluants, qui diffèrent selon leur fonctionnement et conviennent pour l'analyse de paramètres différents. Il s'agit notamment de :

Aides numériques à la mesure de la turbide

Les aides numériques à la pompe à chaleur sont des appareils de mesure qui simplifient la surveillance des systèmes de réfrigération et des pompes à chaleur, car ils combinent les fonctions de différents appareils de mesure. En tant qu'appareil multifonction, ils contiennent différentes sondes pour la mesure des pressions, des températures, du vide ou du courant. À partir de ces paramètres, une déclaration sur la sécurité et l'efficacité de l'installation peut être faite. Les enregistrements de données en temps réel sont souvent aussi possibles que les mesures continues pour ces appareils. Certains appareils sont équipés d'interfaces Bluetooth ou USB. Les résultats de mesure peuvent être transmis sur la tablette ou le téléphone portable. Cela permet un suivi et des rapports rapides. [Appareil de mesure du polluant 2]

 

Détecteurs de fuites/détecteurs de fuites de réfrigérant

Un outil indispensable pour l'entretien et le service des installations frigorifiques est un détecteur de fuites qui détecte les fuites et les fuites dans les installations ou les conduites. Il existe deux types de détecteurs de fuite : les appareils équipés d'un capteur électrochimique détectent des quantités de réfrigérant qui s'écoulant et vous avertissent par un affichage sur l'écran. Grâce à un col de sonde flexible, il est également possible d'atteindre des endroits difficiles d'accès. Il y a également des détecteurs de fuites UV . Comme son nom l'indique, ils localisent les zones de fuite à l'aide d'une lumière UV qui rend les colorants fluorescents mélangés au réfrigérant visibles. Cette méthode est adaptée pour détecter les micro-fuites.

 

Testeur de COV

L'abréviation COV (volatile organic compounds) signifie « composés organiques volatils ». Il s'agit par exemple de l'acétone, de l'éthylène glycol, du formaldéhyde, du xylène, du 1,3-butadiène, du tétrachloroéthylène, du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniac, du toluène, du benzène, du chlorure de méthylène, du perchloroéthylène et du MTBE. L'exposition à l'environnement par les COV a fortement augmenté, principalement en raison des gaz d'échappement, mais les produits chimiques de construction tels que les peintures, les adhésifs et les mastics d'étanchéité ont également une part importante de l'augmentation de la charge de COV.

Les appareils d'essai COV mesurent la concentration de polluants volatils dans l'air ambiant par l'intermédiaire d'un capteur électrochimique. Les appareils combinés combinent la mesure des COV et la mesure de la concentration de formaldéhyde et indiquent les résultats de mesure en mg/m3 ou ppm. Les appareils de mesure des COV sont utilisés dans des locaux privés, mais également dans des bureaux, des lieux de travail et dans des installations publiques telles que les écoles et les crèches, où les personnes se trouvent en permanence à l'intérieur.

 

Appareils de mesure du formaldéhyde

Le formaldéhyde est un gaz irritant incolore et à odeur piquante qui, à de très faibles concentrations, entraîne des effets néfastes sur la santé. Le formaldéhyde se forme dans l'air ambiant à partir de différentes sources, y compris les processus de combustion dans le tabac, les fours à gaz et les fours à éthanol. De plus, les vieux panneaux de particules et autres matériaux en bois, les désinfectants et, dans de rares cas, les mousses et tapis sont des sources de formaldéhyde. Le formaldéhyde provoque des allergies, des maux de tête, des irritations de la peau, des voies respiratoires et de la peau de la peau. L'Office fédéral de la santé et l'Institut fédéral pour l'évaluation des risques recommandent de respecter une valeur limite de 0,1 ppm dans l'intérieur pour assurer un travail et un logement sains.

A l'aide d'un capteur électrochimique, les appareils de mesure du formaldéhyde mesurent la concentration de formaldéhyde dans l'air. Certains appareils servent également de thermo-hygromètre et mesurent la température de l'air et l'humidité via des sondes. 

 

Appareils de mesure de radon

La charge de radon représente la plus grande part de la charge radioactive pour l'homme. Elle est soumise à des différences régionales, qui sont à leur tour dues à des conditions géologiques, et varie en conséquence. En fonction du type et de l'utilisation de l'intérieur, la charge de radon peut varier. Les produits de décomposition du radon se stockent sur les particules fines et pénètrent ainsi dans les poumons humains, où ils favorisent fortement la formation de cancer du poumon par suite d'une nouvelle dégradation. La valeur limite de 300 Bq/m3 fixée dans la norme Euratom s'applique à l'air intérieur dans toute l'Europe.

Appareils de mesure de produits nocifs

Les appareils de mesure de radon déterminent la concentration de radon dans l'air ambiant par le biais du procédé de chambre de diffusion qui fournit des résultats précis, en particulier dans le cadre de la mesure à long terme. Tandis que le gaz de radon se diffuse dans une chambre de mesure, des produits de décomposition se forment qui se débaissent sur les parois de la chambre et sur le détecteur de rayonnement intégré. Les détecteurs de radon sont utilisés dans la zone de travail privée et surtout dans la zone de travail. Avant de construire une nouvelle maison, il peut être utile de déterminer la concentration de radon dans l'air à proximité du sol.

 

Compteur d'article vidéo

Les particules polluantes comprennent la fumée (tabac), la suie, les poussières (fines), les aérosols, les moisissures et certains produits chimiques. Ces particules sont incertaines en raison de leur petite taille et peuvent, entre autres, favoriser les difficultés respiratoires et l'asthme. Dans le domaine de la protection du travail, les particules fines sont classées comme faisant partie de la charge totale de poussière qui est surveillée en Allemagne conformément aux TRGS (règles techniques relatives aux matières dangereuses). Les valeurs limites définies dans TRGS 900 s'appliquent.

Le compteur de particules (vidéo) détermine le nombre et la taille des particules présentes dans l'air. L'appareil de mesure contient une chambre de mesure avec une source lumineuse et une unité de détection. La mesure est basée sur l'atténuation ou la dispersion de la lumière par les particules contenues dans les échantillons d'air.

La mesure du nombre et de la taille des particules est nécessairement appliquée en continu dans les salles blanches dans les domaines des semi-conducteurs, de l'espace et de l'industrie alimentaire, ainsi que dans le domaine pharmaceutique, mais également dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement.

 

Conseil pratique : enregistreur de données pour des mesures continues

Pour pouvoir enregistrer des données de mesure sur une longue période, il est recommandé d'utiliser un enregistreur de données. Les données obtenues sont enregistrées et peuvent donc être analysées ultérieurement. Les aides numériques à la construction sont souvent équipées d'enregistreurs de données, mais des appareils de mesure de particules fines sont également disponibles avec fonction mémoire.

 

FAQ - questions fréquemment posées

Existe-t-il des appareils de mesure des polluants qui s'auto-étalent ?

Oui, il y en a. Les appareils de mesure des polluants, tels que les détecteurs de radon, peuvent être équipés d'un étalonnage automatique en fonction de la version et s'adaptent à l'environnement. Ainsi, vous pourrez capturer des données très précises et obtenir des résultats de mesure optimaux.