À propos des appareils de mesure des gaz 

  • Qu’est-ce qu’un appareil de mesure des gaz ?

  • Appareils de mesure du gaz naturel, des gaz liquides (propane, butane) et des fluides réfrigérants

  • Appareils de mesure de la teneur en oxygène

  • Appareils de mesure du monoxyde de carbone (CO) et des gaz d'échapement

  • Appareils de mesure du dioxyde de carbone (CO2) (appareils de mesure de la qualité de l'air)

  • Appareils de mesure de la vitesse d'écoulement de l'air : anémomètres

  • Notre conseil pratique : protégez la zone de mesure des courants d'air

  • FAQ - questions fréquentes sur les appareils de mesure des gaz

 

Qu'est-ce qu'un appareil de mesure des gaz ?

Les appareils de mesure de gaz mobiles sont des détecteurs fonctionnant à piles, maniables et compacts, pour des mesures en intérieur. Ils vérifient que différents gaz présents dans l’air ambiant ne présentent pas une teneur trop élevée et affichent les valeurs mesurées. En cas d'augmentation de la concentration d’un gaz au-delà de la limite spécifique à ce gaz, un signal visuel s'affiche ou une alarme sonore retentit. Il existe différents types de détecteurs de gaz pour déterminer la présence d’un gaz spécifique. Il existe également des appareils combinés, qui mesurent plusieurs types de gaz.

mesure pour le gaz naturel/gaz liquide, l’oxygène et le CO est basée sur des capteurs électrochimiques utilisant des processus spécifiques au gaz concerné ; les appareils mesurant le CO2 fonctionnent avec une cellule de mesure IR. 

 

Appareils de mesure dugaz naturel, des gaz liquides (propane, butane) et des fluides réfrigérants

Le gaz naturel est un mélange de gaz inflammables, constitué principalement de méthane. Il est utilisé essentiellement pour le chauffage domestique, comme combustible pour les processus thermiques dans l'industrie ou comme carburant pour les véhicules à moteur ou les bateaux.

Les gaz liquides sont des gaz qui restent liquides à température ambiante sous une pression relativement faible ; il s’agit principalement du propane et du butane et de leurs dérivés. Ces gaz sont utilisés comme réfrigérants dans les systèmes de climatisation, comme combustible pour le chauffage, comme GPL pour les véhicules, pour le brasage tendre et accessoirement pour la cuisson en camping ou pour les barbecues au gaz.

Le gaz naturel ou le gaz liquide qui s'échappe des conduites d'alimentation défectueuses, des chauffages, des cuisinières à gaz, des climatiseurs ou des bouteilles de gaz peut devenir dangereux : mélangé à l'oxygène, il forme un gaz hautement explosif qui peut s’embraser avec une simple étincelle ou une impulsion électrique.

Les capteurs situés à l'intérieur de l'appareil de mesure peuvent détecter des quantités même faibles de gaz naturel et de gaz liquide . Les appareils disposent d’une alarme visuelle ; sur de nombreux modèles, elle est complétée par une alarme sonore. L’alarme se déclenche lorsque la concentration des gaz est juste en-dessous de la limite inférieure d'explosivité, c'est-à-dire lorsque la proportion de gaz naturel/ gaz liquide dans le mélange est telle que le mélange se situe juste sous le seuil au-delà duquel il est classé comme explosif.

Alors que le gaz naturel a une densité inférieure à celle de l'air et s’élève dans l’air, les gaz liquides d'une densité supérieure à celle de l'air restent au sol. Prenez ce paramètre en compte lorsque vous effectuez les mesures. Ainsi, lors de la mesure de la concentration en gaz naturel, placez l'appareil à l’emplacement supposé de la fuite ou près du plafond ; au contraire, lors de la mesure des gaz liquides, placez-le à l’endroit supposé de la fuite ou au niveau du sol.

Les appareils de mesure spéciaux pour la détection des fuites de gaz réfrigérants (gaz liquides) disposent d'un col-de-cygne flexible qui permet d’effectuer des mesures dans des endroits difficiles d'accès.

 

Appareils de mesure de la teneur en oxygène

Dans le secteur industriel, l'oxygène est principalement utilisé pour le soudage : il sert d'additif au gaz de combustion. Dans le domaine de l’agroalimentaire, il est utilisé comme additif alimentaire (E 948) et sert de gaz propulseur ou de gaz d'emballage. Il fait également partie du mélange de gaz utilisés pour la plongée (Nitrox, Trimix, ou mélanges similaires de gaz).

Bien que les effets directs sur la santé ne se produisent qu'après une exposition prolongée à l'oxygène pur ou à l'air présentant une teneur en oxygène élevée, une fuite d'oxygène peut être dangereuse en raison de son effet comburant, en particulier lorsqu’il se mélange de manière incontrôlée avec d'autres gaz. Ces mélanges de gaz sont extrêmement explosifs ; une simple impulsion électrique (actionnement d’un interrupteur d'éclairage par exemple) suffit pour que le mélange s’embrase.

Dans le domaine de la plongée, il est indispensable de vérifier la teneur en oxygène des mélanges de gaz avant chaque plongée. 

Les oxymètres sont équipés d'un capteur qui détermine de manière électrochimique la teneur en oxygène. Les appareils de mesure destinés à la plongée affichent en outre la profondeur de plongée maximale possible pour la valeur mesurée.

 

Appareils de mesure du monoxyde de carbone (CO) et des gaz d'échappement

Le monoxyde de carbone est un gaz imperceptible pour l’homme, qui peut être produit dans des points de combustion mal ventilés ; c’est aussi un composant des gaz d'échappement, qui peut être nocif même à de faibles concentrations.

Dans la plupart des bâtiments (habitations et entreprises), il existe différentes sources potentielles de monoxyde de carbone, notamment les points et systèmes de combustion. Il s'agit des poêles à gaz, à bois, à pétrole et à pellets, des cheminées de chauffage et d'ornement, mais aussi des chaudières et chauffe-eau à gaz, des chauffages au gaz, des moteurs et de tous les appareils dans lesquels des combustibles tels que le charbon, le pétrole, le gaz ou le bois sont brûlés avec une alimentation en oxygène insuffisante. 

Les appareils de mesure du monoxyde de carbone permettent de déterminer la concentration en monoxyde de carbone dans les locaux fermés via un capteur électrochimique ultra sensible et d'afficher les valeurs mesurées sur un écran ; un signal d'alarme se déclenche si ces valeurs sont trop élevées.

 

Appareils de mesure du dioxyde de carbone (CO2) (appareils de mesure de la qualité de l'air)

Les appareils de mesure de la qualité de l'air surveillent l'air ambiant et affichent des données telles que la température, l'humidité relative, la pression atmosphérique et la teneur en dioxyde de carbone (CO2) de l'air.

L'effet nocif du dioxyde de carbone est dû au déplacement de l'oxygène de l’air. Une concentration importante en dioxyde de carbone provoque fatigue, difficultés de concentration, maux de tête et vertiges ; si la teneur en CO2 est plus forte encore, la fréquence respiratoire et la pression artérielle augmentent. 

Dans les locaux où les processus de fermentation se déroulent, par exemple dans les caves à vin et les silos de fourrage, l’air est souvent très chargé en dioxyde de carbone.

La concentration en dioxyde de carbone est considérée comme l'indicateur le plus important de la qualité de l'air intérieur. La norme DIN EN 13779 distingue quatre niveaux de qualité de l’air ambiant en fonction de la concentration en dioxyde de carbone.

En dessous de 800 ppm, la qualité de l'air est considérée comme bonne ; avec une valeur comprise entre 800 et 1000 ppm, la qualité de l’air est considérée comme moyenne, et médiocre avec une valeur comprise entre 1000 et 1400 ppm. Si la teneur en dioxyde de carbone dépasse 1400 ppm, la qualité de l'air est considérée comme mauvaise.

La CMA (concentration maximale admissible sur le lieu de travail) est de 5000 ppm par jour de travail (8 heures).

Les appareils de mesure de la qualité de l'air déterminent la concentration en CO2 par l'intermédiaire d'une cellule de mesure IR qui permet de mesurer précisément les valeurs avec une longueur d'onde de référence et de mesure. 

 

Appareils de mesure de la vitesse d'écoulement de l'air : anémomètres

Les mesures du confort sur le lieu de travail, les mesures du débit d'air sur les systèmes de climatisation, les systèmes d'évacuation ou les ventilateurs, ainsi que les études météorologiques sont effectuées à l'aide d'un anémomètre.

Il existe différents types d’anémomètres, utilisant différentes méthodes de mesure :

  • L'anémomètre à moulinet détermine la vitesse du flux d'air grâce à la rotation d’une hélice intégrée dans l’anémomètre.
  • L'anémomètre à fil chaud mesure la vitesse de refroidissement d'un fil chauffé à une température donnée. La vitesse du flux d'air est calculée à partir de la durée du refroidissement, de la température du fil et de la température extérieure.
  • L'anémomètre à tube possède un tube mince avec une sonde de mesure pour mesurer la pression produite par l'air entrant. La vitesse de l'air est calculée à partir de ces données.

 

Notre conseil pratique : protégez la zone de mesure des courants d'air

Lors de l'utilisation d'appareils de mesure de gaz, veillez à ne pas effectuer la mesure à proximité immédiate des fenêtres, des portes de balcon et des ventilateurs (ceci ne s'applique pas aux anémomètres) car la circulation d'air plus élevée à ces endroits risque de fausser le résultat. 

 

FAQ - questions fréquentes sur les appareils de mesure de gaz

Pourquoi faut-il étalonner les appareils de mesure des gaz ?

La précision de la mesure diminue en cas de stockage prolongé de l'appareil, à cause de l'humidité de l'air, de la chaleur ou d'autres influences extérieures. Un étalonnage régulier est donc nécessaire.

Les appareils de mesure de gaz qui ne sont pas soumis à l'obligation de vérification doivent être étalonnés régulièrement. L’étalonnage permet de garantir la fiabilité des résultats de mesure. Pour ce faire, les mesures sont effectuées suivant une norme connue et les écarts sont enregistrés. Lors de l’étalonnage, l'appareil est donc réglé à nouveau sur une valeur de sortie.

Quelles sont les différences entre les appareils ?

Les différents appareils de mesure de gaz du même type se distinguent par les fonctions supplémentaires qu’ils offrent. Les modèles avec écrans peuvent afficher les valeurs mesurées, il existe des différences de capacité de la mémoire de mesure et de largeur de la plage de mesure. Certains appareils disposent d'alarmes réglables. Les appareils de mesure du CO2 par exemple sont disponibles pour un montage mural et en version portable.