bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Conseils

Les testeurs VDE permettent de contrôler la sécurité des installations électriques dans les applications domestiques, commerciales et industrielles. Ces testeurs permettent de garantir un câblage fixe qui ne représente aucun danger, évidemment il est nécessaire de respecter les normes IEC 60634, HD 384 ainsi que les normes locales en vigueur. Les testeurs VDE sont simples d’utilisation grâce au bouton rotatif qui indique clairement la fonction sélectionnée, ces testeurs sont des concentrés de fonctionnalités et on ne retrouve pas de menus complexes à plusieurs niveaux. Ces appareils disposent d’un affichage rétro-éclairé avec des symboles explicites et un angle de vue exceptionnel pour des mesures aisées en toute sécurité.

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations utiles sur les appareils de test VDE

Les appareils de test VDE sont des appareils qui vous permettent de tester la conformité et la sécurité des installations électriques fixes et des appareils électriques mobiles en fonction du modèle.

  • Structure et domaine d'utilisation des appareils de test VDE

  • Quelles sont les fonctions des appareils VDE ?

  • Was doit être pris en compte lors de l'achat ?

  • Conclusion

 
 

Structure et domaine d'utilisation des appareils de test VDE

Les appareils de test VDE sont destinés aux appareils et installations électriques conformes aux normes de l'Association des technologies de l'électricité, de l'électronique et de l'information, ou VDE. Il s'agit d'un ensemble de normes DIN qui imposent des données de base sur les propriétés des appareils et unités électriques afin de garantir la sécurité et le fonctionnement complets de ces appareils. Ces appareils de test permettent de vérifier et de s'assurer de la conformité à la norme DIN VDE.

Il existe une distinction entre deux catégories d'appareils VDE. Les testeurs d'appareils sont conçus pour tester les appareils électriques mobiles. Il s'agit par exemple de la plupart des consommateurs électriques tels que les micro-ondes, les contrôleurs ou les haut-parleurs, qu'ils soient utilisés à des fins privées ou professionnelles.

Les testeurs d'installation sont adaptés pour tester les circuits électriques et les installations fixes. Cela comprend à la fois des appareils électriques fixes tels que l'éclairage de plafond ou le matériel de cuisine, mais aussi l'installation électrique à l'arrière qui est installée dans le bâtiment. Il s'agit par exemple des lignes d'alimentation et de données du boîtier de raccordement à la prise électrique.

Les appareils suivent généralement une construction simple. Vous disposez par défaut d'un bouton rotatif qui permet de sélectionner la méthode de mesure souhaitée. L'appareil affiche les valeurs de mesure et d'autres informations via un écran LCD. L'appareil testé est relié au testeur via des prises de mesure.

Vous trouverez également quelques touches supplémentaires qui offrent certaines fonctions supplémentaires en fonction de l'appareil. Il peut s'agir de différentes plages de mesure, d'un déroulement automatique de différentes mesures ou d'une fonction mémoire pour sauvegarder les résultats de mesure. Les testeurs d'appareils sont également généralement utilisés dans une mallette robuste pour les protéger contre les dommages lors d'une utilisation mobile.

 

Quelles sont les fonctions des appareils de test VDE ?

Les appareils de test sont de conception similaire, mais diffèrent en ce qui concerne leurs fonctions.

Les testeurs d'installation et les testeurs d'appareils possèdent chacun différentes fonctions et fonctions spéciales qu'ils qualifient pour leur domaine d'activité.

Cependant, certaines fonctions maîtrisent les deux appareils. Cela comprend par exemple les fonctions multimédias de base classiques pour tester la tension, l'intensité du courant et la résistance.

La mesure de la résistance d'isolation contrôle également les deux types d'appareils. Dans ce cas, la résistance de l'isolation de protection est mesurée pour vérifier qu'elle ne présente pas de défauts. Ainsi, tous les conducteurs sont correctement isolés.

En outre, les testeurs d'appareils offrent d'autres fonctions spécifiques. L'un d'eux est le test de résistance du conducteur de protection. L'appareil de contrôle est relié à des parties métalliques du boîtier du consommateur et au conducteur de protection et vérifie qu'elles sont correctement reliées entre elles partout. La résistance doit être très faible.

La mesure du courant du conducteur de protection fait également partie de la fonction d'un testeur d'appareil. Celle-ci ne doit être effectuée qu'après un test réussi de la résistance d'isolement. On mesure alors si un courant traverse son conducteur de protection lors du fonctionnement du consommateur électrique. En fonctionnement normal, aucun courant ne doit s'écouler, mais un courant de fuite faible s'écoule généralement.

Il est possible de vérifier si celui-ci est inférieur aux valeurs maximales légales à l'aide d'un testeur d'appareil VDE. Vous pouvez également mesurer le courant de fuite de rechange. La structure de mesure est la même, mais elle se produit lorsque le consommateur est éteint. Au lieu de cela, une tension est appliquée par le testeur d'appareil sur les conducteurs extérieurs et neutres et le conducteur de protection est testé.

Dans le cas d'un appareil plus petit sans conducteur de protection, le courant de contact est également mesuré. Ici, il est testé pour vérifier que les parties extérieures métalliques de l'appareil sont alimentées par de l'électricité.

En revanche, les appareils d'installation offrent également une mesure de résistance aux boucles. Ce dernier mesure l'impédance totale de la source d'alimentation et de tous les conducteurs qui sont traversés en cas de courant de défaut. Vous pouvez ainsi tirer des conclusions sur le courant de court-circuit en cas de panne. Pour ce faire, la faible résistance du conducteur de protection est également vérifiée. Si celle-ci est trop élevée, en cas d'erreur, le disjoncteur différentiel n'est pas désactivé.

Ce fusible RCD/FI peut également être testé en termes de tension et de courant de déclenchement et de temps de déclenchement. Cette analyse RCD/FI garantit que le disjoncteur de protection se déconnecte correctement en cas de panne.

Une mesure de continuité permet également de déterminer les extrémités de câble qui sont reliées entre elles lors des installations murales.

 

Was faut-il respecter lors de l'achat d'un appareil de test ?

Les testeurs d'appareils VDE sont utilisés pour tester les installations électriques et contrôler les appareils électriques. En plus de cette répartition de base, les différents appareils sont différents en termes de fonctionnalités et de spécifications, ce qui les rend particulièrement adaptés à différents domaines de tâches.

Pour trouver l'appareil de test VDE adapté à votre usage, il est utile de respecter certaines données de base. Vous pouvez les trouver sur Conrad sur la page du produit ou sur les fiches techniques et les instructions qui y sont disponibles sous « Documents & téléchargements ».

Pour déterminer avec ces appareils le fonctionnement et la sécurité d'une installation électrique ou d'un appareil électrique conformément aux prescriptions légales, ceux-ci ont besoin d'une certification appropriée. Les appareils disponibles chez Conrad sont donc certifiés conformément aux directives VDE correspondantes.

Les appareils sont conçus pour des catégories de mesure et des tensions spécifiques. Ils se trouvent à la fois dans la fiche technique et sur la page produit correspondante. Ne dépassez pas ces valeurs pour éviter tout dommage.

Tandis que les testeurs d'installation ne peuvent être utilisés que par du personnel formé, il existe des appareils de mesure spéciaux qui peuvent être utilisés par des profanes pour le contrôle des testeurs d'appareils. Ceux-ci doivent indiquer directement, lors de la mesure, si la valeur mesurée est conforme aux directives VDE.

Selon le type d'appareil que vous souhaitez vérifier, le type de connexion de celui-ci à l'appareil de test est pertinent. Cela peut se faire de différentes manières en fonction de l'appareil. En fonction de l'appareil de test, la connexion est possible via des pinces crocodiles, des pointes de mesure ou une prise Schuko. De nombreux appareils offrent même plusieurs possibilités.

Si vous souhaitez tester à la fois les appareils mobiles et les installations électriques fixes, un set de testeurs d'appareils s'offre, qui regroupe les deux types d'appareils de mesure en un seul.

Si vous n'êtes pas sûr d'acheter ou si vous avez d'autres questions, notre service à la clientèle sera également très heureux de vous fournir des conseils personnalisés.

 

Conclusion

Avec des testeurs d'équipement et d'installation, ils font l'objet d'un test pour les appareils électriques mobiles ou les installations électriques fixes conformément aux normes DIN VDE. Ainsi, vous pouvez régler la fonctionnalité et la sécurité électrique.