bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machitene.

   

Informations utiles sur les anémomètre

  • Guide

  • Comment fonctionnent les anémomètre ?

  • Domaines d'application des anémomètre

  • Vous trouverez ainsi l'anémomètre approprié

  • Notre Conseil pratique : besoin d'un étalonnage

  • FAQ - questions fréquentes sur les anémomètre

Guide

Les anémomètre sont des appareils de mesure qui mesurent la vitesse d'un champ de flux . La plupart du temps, il s'agit d'un anémomètre, parfois la vitesse d'écoulement des liquides est déterminée. La mesure s'effectue soit en coupe transversale, par exemple dans une boîte, soit localement dans un champ libre.

Dans notre boutique, vous trouverez différents types d'anémomètre avec différentes tolérances de précision. En plus de la vitesse du débit, de nombreux appareils utilisent d'autres mesures utiles telles que la température, l'humidité et le point de rosée.

 

Comment fonctionnent les anémomètre ?

L'anémomètre avec grande roue à ailettes permet une mesure plus précise

La forme la plus ancienne de l'anémomètre est l'anémomètre à roue à ailettes, également appelé anémomètre à croix de commutation. Les innovations techniques ultérieures utilisent d'autres principes physiques pour déterminer la vitesse de l'air et le débit volumétrique. Un anémomètre à turbine fonctionne comme un moulin à vent avec fonction d'évaluation supplémentaire : L'air qui circule entraîne les roues à ailettes, qui résulte de la rotation, qui est évaluée à l'aide d'un compteur.la durée d'un tour complet est transférée au compteur avec une traduction mécanique qui détermine ensuite la vitesse actuelle du vent et la transmet à un affichage.

La vitesse d'écoulement des gaz tels que l'air ou des liquides tels que l'eau est indiquée en mètres par seconde m/s. . En plus de la vitesse du vent des gaz comme l'air, le débit volumétrique est une taille importante qui est déterminée à l'aide d'anémomètre. Le débit volumétrique désigne la quantité (volume) de gaz (ou de liquides) qui traverse une zone spécifique (section transversale).

En fonction de la forme et de la technique utilisée, les anémomètre ont des principes différents. Les principales variantes et leurs modes de fonctionnement sont utilisés de manière fiable depuis de nombreuses années.

constructionMode de fonctionnement
girouette;Le classique et l'une des plus anciennes formes de technique de mesure pour les vitesses du vent sont des anémomètre à roue à ailettes. Les roues à ailettes offrent une taille constante pour un flux d'air pénétrant. D'autres tailles, telles que la résistance au frottement et le poids des ailes, peuvent être incluses dans la mesure de la vitesse. Ainsi, la vitesse du vent du débit d'air est finalement déterminée.
Fil chaud;Un anémomètre thermique chauffe un fil de chauffage à une température définie pour mesurer la vitesse du flux d'air. À partir du refroidissement et de la vitesse de ce refroidissement ainsi que de la température ambiante, le calcul de la vitesse du débit d'air est effectué.
Tube de PitotAvec un tube Pitot ou des sondes similaires, la pression atmosphérique générée par l'air entrant est mesurée. La vitesse du débit d'air est finalement déterminée à partir des données obtenues.

Les anémomètre modernes ont tendance à avoir des affichages numériques et à déterminer une multitude de mesures utiles. Les sondes avec capteurs sont utilisées comme accessoires pour la mesure dans les canaux et les baies. Pour l'évaluation des données collectées, certains anémomètre disposent d'interfaces USB ou Bluetooth et d'un logiciel informatique fourni, ou ils transmettent les valeurs de mesure directement aux smartphones et tablettes via des applications mobiles.

 

Domaines d'application des anémomètre

Les anémomètre sont disponibles dans de nombreux domaines. L'objectif le plus ancien et le plus connu est de déterminer la vitesse du vent dans le cadre de l'observation météorologique. Cependant, les appareils modernes de mesure des conditions météorologiques, qui dépassent largement la détermination des vitesses du vent, ont beaucoup plus de fonctions. Les anémomètre à sens étroit sont installés aujourd'hui dans des endroits exposés comme systèmes d'alarme contre le vent.

D'ailleurs : vous trouverez également des appareils de mesure météo et des stations météo dans notre boutique.

Anémomètre dans l'automatisation des bâtiments

Capot de mesure pour de grandes sorties d'air pour le niveau de mesure du débit volumétrique

Les anémomètre les plus fréquents et modernes sont utilisés dans l'automatisation des bâtiments. Les anémomètre sont utilisés ici pour contrôler les systèmes de ventilation et de climatisation. Par exemple, un anémomètre permet de mesurer le nombre de mètres cubes (m³) d'air qui traversent la sortie d'une baie de ventilation en une seconde ou minute pour vérifier le fonctionnement de ces installations.

Pour obtenir des valeurs de mesure précises, des accessoires de trémie sont souvent utilisés pour diriger le flux d'air total vers l'endroit de mesure (figure 2). Dans les conduits et les tuyaux, la mesure s'effectue à l'aide de sondes (figure 3).

Le débit volumétrique de l'air d'admission peut également être déterminé à l'aide d'anémomètre. Pour cela, les petits anémomètre de poche sont généralement suffisants.

 

Anémomètre à usage industriel

Anémomètre avec sonde de pression de poussière pour la mesure de canaux

Dans les domaines industriel et commercial, les anémomètre sont également utilisés pour contrôler le dimensionnement des canaux de tout type et le contrôle des flux dans les installations techniques.

Par exemple, la surpression dans les salles d'opération des hôpitaux, qui doivent transporter la charge en germe vers l'extérieur, est assurée par des climatiseurs et des anémomètre.

Les éoliennes contiennent également des anémomètre. Un grand champ d'application pour les anémomètre est également le wettage des mines qui ont pour objectif des conditions de travail sûres en quelques jours.

 

Vous trouverez ainsi l'anémomètre approprié

Il existe différents types de construction et modes de fonctionnement des anémomètre. Les plus courants sont :

  • Les anémomètre de roue à ailettes sont généralement particulièrement maniables. La roue à ailettes est montée à l'intérieur ou sur le boîtier ou est reliée à l'appareil de mesure par un câble, ce qui offre une plus grande flexibilité lors de la mesure. Ces classiques sous les anémomètre apportent d'autres valeurs de mesure (selon le modèle).
  • En plus de la vitesse du débit, un anémomètre à fil chaud peut également mesurer la température du flux d'air et d'autres tailles. Un capteur thermique est nécessaire pour la mesure de la température. L'anémomètre thermique est particulièrement compact et comprend, outre l'appareil de mesure, une tige télescopique qui peut également atteindre le débit d'air à partir de la distance. Les anémomètre à fil chaud sont particulièrement sensibles et peuvent mesurer des vitesses d'air faibles.
  • Comme un anémomètre à fil de chaleur, l'anémomètre à pression de poussière n'est pas équipé d'une roue à ailettes, mais d'un tube à poussière mince. Ces appareils de mesure peuvent être maintenus dans le flux de l'air comme des anémomètre à turbine et ainsi déterminer la vitesse du débit d'air via une mesure de pression/pression différentielle.

Pour choisir un anémomètre adapté à votre usage, vous pouvez effectuer d'autres réglages différents dans notre boutique.

plage de mesure (température)

Choisissez une plage de température adaptée en fonction de vos conditions ambiantes, car la densité des gaz et des liquides varie en fonction de la température. Si votre anémomètre n'est pas homologué pour les conditions thermiques, des mesures imprécises peuvent en résulter ou la technique peut être endommagée. Des températures comprises entre – 10 et + 60° °C sont disponibles

 

vitesse du vent

La plage prévue de la vitesse du vent est importante pour une mise à l'échelle significative. Dans la partie inférieure, il s'agit de la sensibilité de l'appareil de mesure, la limite supérieure indique la valeur maximale jusqu'à laquelle vous pouvez afficher les vitesses de manière fiable. Un sous-dimensionnement de la plage de mesure peut endommager l'anémomètre. Des appareils de mesure sont disponibles pour 0 à 80 m/s. . D'autres unités de vitesse sont affichées directement sur certains appareils de mesure, sinon la conversion à la main ou à l'aide d'un convertisseur en ligne disponible librement est nécessaire.

 

Etalonnage

Cela indique la norme selon laquelle les appareils sont calibrés. En particulier dans le domaine commercial, vous devez vous renseigner au préalable sur les règles qui s'appliquent à vous.

  • DAkkS : l'organisme d'accréditation allemand est un organisme national qui effectue des contrôles de produit et, en partie, des contrôles de conformité avec des normes techniques telles que les normes DIN et ISO, garantissant ainsi l'harmonisation internationale des caractéristiques de qualité.
  • ISO : la norme ISO 17713 est une directive internationale pour la mesure du vent. La certification est considérée comme relativement avantageuse pour les fabricants, car il n'y a souvent pas de processus agréé derrière le test.
  • Norme d'usine (sans certificat) : avec la norme d'usine sans certificat, des essais de comparaison sont effectués avec des appareils de référence internes à l'usine. Aucun calibrage n'est effectué par un laboratoire agréé.
  • Norme d'usine (avec certificat) : les normes d'usine avec certificat sont acceptées au niveau international si l'essai n'a pas été effectué par le fabricant lui-même, mais par un tiers indépendant. Cela confirme le bon état de livraison des nouveaux appareils.

Notre Conseil pratique : besoin d'un étalonnage

Pour les fabricants, les contrôles de qualité externes sont très coûteux. Le processus de certification est un marché distinct avec une jungle réglementaire. Si un appareil de mesure ne dispose pas d'une autorisation comparable au niveau international, vous ne devez pas forcément l'altérer en tant qu'utilisateur privé, car il ne dit pas nécessairement quelque chose sur la qualité.

En règle générale, ces directives et réglementations ne doivent être traitées que par les acheteurs industriels dont les entreprises disposent de leurs propres services de qualité pour respecter des normes élevées.

        

Vous en apprendrez plus sur les anémomètre calibrés
 

précision

La précision de l'anémomètre est essentielle pour la mesure fiable des valeurs mesurées. Les écarts de tolérance des appareils de mesure sont souvent indiqués en %. Le pourcentage est d'autant plus faible que les données obtenues sont précises. Certains fabricants indiquent plutôt la variation tolérée avec des valeurs absolues dans l'unité à mesurer, par exemple 0,2 m/s.

 

débit d'air

Le débit d'air est une mesure de l'anémomètre pour déterminer les débits en volume . Il indique la quantité de flux en m3 par unité de temps. Vous trouverez dans notre boutique une large bande passante à partir de 0,024 m3/min.

 

FAQ - questions fréquentes sur les anémomètre

Mesure de la vitesse d'air avec roue à ailettes flexible pour la mesure

À quelle fréquence un anémomètre peut-il être utilisé ?

Les anémomètre sont très souvent utilisés dans le cadre de leur durée de vie. Cependant, il est important d'utiliser correctement et de procéder à un étalonnage régulier. Les fabricants ainsi que d'autres prestataires de services peuvent y contribuer. L'intervalle d'étalonnage peut être d'un an ou de plusieurs ans, selon le modèle et l'utilisation.

Quel est le niveau exact d'un anémomètre ?

Un anémomètre mesure très précisément avec une précision de mesure de 3% ou moins (selon le modèle). L'utilisation correcte de l'anémomètre est primordiale.

En fonction de la forme et de la technique de mesure, d'autres outils peuvent être nécessaires ou une procédure spécifique peut être respectée. La procédure correcte est expliquée dans les manuels des appareils.

%seoprefootercolumns%
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
Fluke
Remise valable uniquement sur les articles remisables et en stock des marques Fluke, Pomona Electronics et Beha-Amprobe (statut de disponibilité vert). Offre valable jusqu'au 13/09/2026 sur conrad.fr (hors commandes via la Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Limité à un usage par client professionnel/particulier. Une limitation des quantités achetées pourra être appliquée au cas par cas. Non applicable sur les produits non remisables. Toutes les conditions d'utilisation des codes avantages sur la page : conr.fr/codeavantage