bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Votre recherche concernant "" n’a donné aucun résultat.

Cable Audio

0 Résultats

Malheureusement, aucun résultat n'a été trouvé pour cette combinaison de filtres.

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

 

 

Profitez de la musique avec de nombreux câbles audio

Vous trouverez dans le guide le câble audio qui vous convient le mieux. Pour plus d'informations sur les différents types et connecteurs tels que jack, péritel ou RCA, veuillez vous contacter ici.

  • was a audio cable?

  • Quels sont les câbles audio disponibles ?

  • Critères d'achat des câbles audio

  • Différentes connexions pour câble audio : RCA, jack et etc.

  • FAQ : les questions les plus fréquentes sur les câbles audio

  • Conclusion : comment acheter le bon câble audio

was a audio cable?

Câble audio

Les câbles audio servent à transmettre des signaux audio entre les appareils. Pour certains appareils, certains types de connexion sont standard, par exemple les jack pour casque pour appareils mobiles tels que les lecteurs de musique et les smartphones, ainsi que les RCA pour signaux stéréo sur les haut-parleurs. De nombreux adaptateurs différents sont disponibles pour plusieurs types de connecteurs. Non seulement les connecteurs sont différents, mais la structure des câbles elle-même est différente

Quels sont les câbles audio disponibles ?

Câble de raccordement audioLes câbles de raccordement audio sont fabriqués dans de nombreuses variantes. La longueur du câble ainsi que les fiches mâles sont variables et offrent de nombreuses possibilités de jack à RCA et à diode. Il est également possible de combiner différents types de connecteurs et de les utiliser avec plaisir.
Adaptateur audio Y.Un adaptateur audio permet de connecter plusieurs appareils à une sortie audio. Par exemple, deux haut-parleurs sur une prise jack sur le PC ou deux casques sur un Smarphone.
 
Câble Audio en Y)Par exemple, les musiciens peuvent brancher des amplificateurs et des subwoofers sur des câbles en y, principalement avec des connecteurs RCA. Ces câbles offrent une fiche RCA à une extrémité et deux fiches RCA séparées à l'autre extrémité.

Critères d'achat des câbles audio

Adapté à l'utilisation

  • Fiches et prises adaptées pour les appareils souhaités : jack, RCA, etc.
  • Longueur de câble : la meilleure solution est d'éviter les câbles gênants dans le boîtier
  • Connexions A et B : adaptateur ou fiches/prises en forme de carte
     

Équipement adapté
 

  • Forme de connecteur : droit, coudé d'un côté, coudé des deux côtés
  • Blindage : feuille, tresse, feuille et tresse, sans blindage
  • Pour un grand confort : câble spiralé, très flexible, enrouleur
  • Gaine : tissu, cuir, cordon, super-soft
  • Pour les casemods et les PC chics : câble
  • Fiche dorée pour une qualité de transmission particulièrement élevée
     
Câble audio

Notre conseil pratique

En ce qui concerne la couleur des câbles audio, il existe d'autres variantes en plus du noir, en particulier pour les modèles Casemods. Certains fabricants proposent des câbles en cuir, particulièrement gainés dans différentes couleurs. Cependant, l'affectation des couleurs des connecteurs est généralement uniforme pour que leur affectation reste claire.

  

Différentes connexions pour câble audio : RCA, jack et etc.

  • RCA : les câbles RCA classiques sont utilisés pour la connexion de deux signaux audio séparés (gauche et droite) sur des haut-parleurs, des appareils TV et de nombreux autres appareils. Des prises et des fiches sont possibles.
  • Connecteur à diode 5 pôles : bien que pratiquement n'importe où soit remplacé par Cinch, les connecteurs à diode (connecteur DIN) avec 5 broches de contact individuelles sont toujours utilisés. Ils permettent de relier à la fois la masse et les deux canaux audio pour la stéréo dans une fiche.
  • Jack : pour lecteur mp3, comme connecteur pour la connexion de petits haut-parleurs et de nombreux autres appareils, les câbles avec connecteurs jack sont bien établis. Les fiches jack et les fiches mâles sont disponibles dans les tailles 3,5 mm (le plus souvent utilisé), 2,5 mm et 6,35 mm pour les signaux mono et stéréo.
  • Péritel : Péritel est utilisé comme connexion pour les signaux vidéo et audio et se trouve sur les appareils TV et les enregistreurs. En tant que câble audio, les combinaisons de connecteurs sont disponibles en entrée péritel et en fiche RCA.

FAQ : les questions les plus fréquentes sur les câbles audio

Quel câble audio est le meilleur moyen d'enregistrer ?

Lorsqu'il s'agit d'enregistrements, la qualité est particulièrement importante. C'est pourquoi des câbles adaptés à l'enregistrement stéréo sont disponibles. Les câbles adaptés sont des câbles jack stéréo ou des câbles RCA, s'ils sont adaptés. Les câbles XLR sont souvent utilisés pour les microphones.

Comment connecter des câbles audio ?

Les câbles audio sont branchés sur la prise comme tous les câbles avec la fiche correspondante. Pour les câbles stéréo avec deux signaux audio, veillez à ce que la qualité du son soit adaptée (gauche, droite) pour que la qualité du son affine les oreilles. Sur les connecteurs, l'affectation est indiquée par des couleurs ou des étiquettes.

Comment éviter l'encombrement des câbles ?

En principe, les câbles audio ne doivent pas être plus longs que nécessaire. Les longueurs de câble excédentaires peuvent néanmoins être enroulées et fixées de manière permanente à l'aide de serre-câbles ou de bandes auto-agrippantes. Pour le câblage de systèmes audio (p. ex. 5.1) dans les locaux de camping, les câbles doivent être fixés derrière des meubles ou sur des murs. Lors de l'enroulement des câbles, il ne doit pas y avoir de tension et, pour une durée de vie particulièrement élevée, veiller à ce que le câble ne soit pas tordu à l'intérieur. Les câbles ultra-doux empêchent également l'encombrement des câbles.

Conclusion : comment acheter le bon câble audio

Lors de la sélection du câble audio, il faut toujours se tenir compte des appareils utilisés. Ainsi, vous pouvez rapidement identifier les câbles nécessaires. Les haut-parleurs, les casques et de nombreux autres appareils utilisent déjà des câbles audio intégrés qui sont insérés dans la prise correspondante du PC ou de la table de mixage. Si des adaptateurs sont nécessaires, des modules plus courts sont disponibles pour éviter de grands passages de câbles.

Ceux qui recherchent un câble audio chic pour le PC peuvent saisir des modèles chantés dans des couleurs vives. Vous mettez en valeur les couleurs de Casemod. En principe, le câblage direct avec un seul câble garantit une qualité sonore optimale.
Les câbles spiralés peuvent également être recommandés pour les connexions courtes, car ils sont particulièrement flexibles et ne prennent pas plus de place que nécessaire.

 
 
%seoprefootercolumns%