Le télémètre est un appareil de mesure que l'on peut utiliser en intérieur comme en extérieur. Le métreur laser offre une grande portée et une meilleure précision que le télémètre à ultrason. Compact, cet appareil aux multiples facettes permet les mesures de hauteurs, de longueurs, de largeurs, etc. 

Ce texte a été traduit par une machine.

Des informations intéressantes sur les appareils de mesure laser et les télémètres à ultrasons

  • QU'est-ce qu'un télémètre ?

  • Quels types de télémètres existe-t-il ?

  • Critères d'achat des télémètres - à quoi devez-vous faire attention lors de l'achat ?

  • Exemple d'utilisation 1 : déterminer les surfaces de mur et de plafond pour les travaux de peinture

  • Exemple d'utilisation 2 : mesure dans la photo

  • FAQ - questions fréquemment posées sur les télémètres

  • Conclusion : comment acheter le télémètre adapté

QU'est-ce qu'un télémètre ?

Un appareil de mesure de distance ou de distance permet de mesurer rapidement, facilement et précisément les distances. Il est donc inutile d'utiliser une barre de mètre ou une mètre pour manipuler des animaux de plus en plus encombrants et de plus en plus souvent avec des erreurs sur de grandes distances. Il suffit de viser la surface (ou de fixer la cible) et d'appuyer sur un bouton pour déterminer la distance exacte de l'objet de mesure en un temps très court. Un avantage important des télémètres est également que même les objets et les distances difficiles d'accès peuvent être mesurés sans autre outil, par exemple pour les plafonds d'espace élevés, dans les pièces déportées par des meubles ou au-dessus des tombes et autres obstacles. Les télémètres laser mieux équipés permettent en outre des mesures indirectes grâce à un inclinomètre intégré au moyen de la triangulation. Par exemple, la hauteur d'un mur ou d'un arbre peut être déterminée, même si une mesure directe n'est pas possible.

QU'est-ce qu'un télémètre ?
 

Quels types de télémètres existe-t-il ?

Les techniques de mesure courantes des appareils de mesure de distance compacts et portatifs sont basées soit sur le rayonnement laser, soit sur des ondes ultrasonores. En effet, l'utilisation de télémètres laser peu coûteux perd de plus en plus d'importance dans le processus de mesure des ultrasons. Tandis que les appareils de mesure de distance laser utilisent un faisceau laser modulé, focalisé et visible pour la mesure, les télémètres à ultrasons émettent des impulsions sonores à haute fréquence. La distance par rapport à l'objet est calculée à partir de la différence temporelle entre la sortie d'impulsion et la réception de la réflexion du signal

Les avantages et les inconvénients des deux méthodes de mesure :

Télémètre à ultrasons :

Avantages :

  • Appareils très économiques disponibles
  • Précision suffisante à l'intérieur et sur des surfaces lisses et plus grandes

Inconvénients :

  • Portée et précision limitées, peu adaptées à l'extérieur
  • Les petits objets de mesure ne peuvent pas être ciblés et mesurés de manière fiable
  • Sensible aux perturbations du vent, aux variations de température et aux objets inclinés
  • Les surfaces à avaler du son réduisent la portée ou empêchent complètement les mesures
 

Télémètre laser

Avantages :

  • Des appareils d'entrée de gamme peu coûteux sont disponibles
  • Portée jusqu'à 200 m et précision de mesure de +/- 1 mm possible
  • Utilisable indépendamment des influences du vent et de la température
  • Même les petits objets de mesure peuvent être ciblés et mesurés avec précision

Inconvénients :

  • Les surfaces réfléchissantes peuvent affecter la mesure
  • Le brouillard, la neige ou la pluie et le rayonnement direct du soleil peuvent réduire la portée
 

Critères d'achat des télémètres - à quoi devez-vous faire attention lors de l'achat ?

Critères d'achat des télémètres - à quoi devez-vous faire attention lors de l'achat ?

Non seulement la plage de mesure maximale joue un rôle, mais également si l'appareil de mesure de distance doit être utilisé uniquement à l'intérieur ou à l'extérieur. Les indications du fabricant concernant la plage de mesure maximale se réfèrent généralement à l'idéal, à savoir un objet de mesure bien réfléchissant à l'intérieur sans rayonnement solaire direct ou influence gênante de la lumière artificielle. Il est donc recommandé de programmer un tampon confortable lors de l'achat afin que les distances prévues puissent être mesurées, même dans des conditions non idéales.

Pendant la journée, l'extérieur se comporte généralement de telle sorte que même sans lumière directe du soleil, le point laser n'est plus visible à l'œil nu sur une distance relativement courte ou n'est représenté qu'à faible contraste. La mesure peut être difficile. Pour l'extérieur et le secteur de la construction, seuls les télémètres laser avec viseur optique sont adaptés. Le est généralement intégré numériquement dans un écran couleur TFT lors des créations d'appareils actuelles. Le point laser est représenté de manière bien visible dans un réticule, il n'y a donc plus de vision directe et difficile dans un optique cible. Pour des distances de mesure plus importantes, de nombreux appareils offrent une fonction de zoom qui facilite considérablement l'application d'une vision précise.

Pour l'aménagement intérieur, le bâtiment et l'aménagement paysager, il est recommandé de placer des télémètres laser avec capteur d'inclinaison intégré. Les informations d'angle supplémentaires ainsi obtenues permettent de nombreuses fonctions de mesure avancées. Il s'agit par exemple des éléments suivants :
 

  • Mesures d'inclinaison
  • Tracking de hauteurs
  • Mesure des objets inclinés
  • Mesure de profil de hauteur
  • Mesure indirecte des obstacles
  • Mesurer à l'aide d'une photo
     

Les appareils de mesure de distance avec fonction de mémorisation et de transfert pour les valeurs mesurées (et les photos) peuvent vous faire gagner beaucoup de temps lors de tâches de mesure fréquentes et complexes et vous rendre inutile la communication fastidieuse de valeurs de mesure et de désignations d'objets. Grâce à l'application ou au logiciel PC, les photos clairement étiquetées avec des valeurs de mesure enregistrées facilitent une affectation sécurisée et aident à éviter les erreurs.  

Télémètre laser
 

Exemple d'utilisation 1 : déterminer les surfaces de mur et de plafond pour les travaux de peinture

Il est non seulement difficile de déterminer et d'ajouter chaque surface à étammètre ou mètre-ruban par pièce, mais également fastidieux. Avec un appareil de mesure de distance, ces tâches sont effectuées en un temps record. Lors de l'achat, veillez à ce que l'appareil dispose d'une fonction surface murale, également appelée fonction de peinture. En fonction de la version, les télémètres équipés en conséquence additionnent automatiquement toutes les surfaces murales et permettent même, en partie, l'intégration de la surface de plafond. L'écran affiche directement le nombre total de mètres carrés une fois les mesures terminées. L'excès pour la création de devis et la détermination de la quantité de couleur nécessaire sont ainsi réalisés en quelques secondes. 

 

Exemple d'utilisation 2 : mesure dans la photo

Vous vous trouvez face à un objet qui n'est pas accessible pour le moment, mais vous avez besoin de déterminer ses dimensions ? Là encore, il existe une solution, à savoir la mesure dans l'image. Une seule mesure - effectuée à angle droit par rapport à l'objet - suffit pour cela. Les contours de l'objet sont marqués par des flèches coulissantes dans la photo prise et les valeurs de mesure de la hauteur, de la largeur et de la surface sont affichées directement à l'écran. Pour les objets ronds, il est également possible de déterminer leur diamètre. 

 

FAQ - questions fréquemment posées sur les télémètres

FAQ - questions fréquemment posées sur les télémètres

Existe-t-il une distance de mesure minimale ?

Oui. Pour les appareils de mesure de distance à ultrasons, celui-ci se situe généralement dans une plage de 50 cm ou plus. Les télémètres laser peuvent être utilisés pour des distances beaucoup plus faibles à partir de 5 cm, selon le modèle.

Quelle est la précision de la commande ? Un mètre-mètre ou mètre-ruban n'est-il pas plus précis ?

Les télémètres laser de haute qualité offrent une précision de mesure jusqu'à +/- 1 mm, même sur de grandes distances et sur les obstacles et les irrégularités du sol. De plus, les erreurs de mesure sont supprimées, comme elles peuvent facilement se produire lors de l'utilisation de rubans de mesure et d'autres moyens de mesure mécaniques.

Sur les surfaces très réfléchissantes, la mesure ne fonctionne pas avec les appareils de mesure de distance laser. Que puis-je faire ?

Collez simplement un morceau de ruban adhésif sur l'objet de mesure ou utilisez une plaque cible spéciale.

Le point laser est seulement mal visible. Peut-on influencer cela d'une manière ou d'une autre ?

Avec des lunettes de vision laser spéciales qui laissent passer la lumière rouge, la visibilité du point laser est améliorée. Dans tous les cas, un télémètre laser avec viseur cible intégré est recommandé pour l'extérieur.

 

Conclusion : comment acheter le télémètre adapté

Un télémètre à ultrasons peut être utilisé pour des tâches très simples. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'effectuer des mesures d'une précision de plusieurs millimètres pour le mesurage des tâches de peintre ou de tapisserie à l'intérieur. Les murs et les plafonds de grande surface reflètent le signal ultrasonore de manière fiable - il n'y a pas de risque de manquer le point de mesure visé. De même, un fonctionnement de type fenêtre qui, en règle générale, ne mesure que les charges de fenêtre et de porte n'a pas besoin d'un appareil de mesure de distance haut de gamme avec une multitude de fonctions. Ici, un appareil de mesure de distance laser simple mais compact et donc facile à utiliser suffit.

Pour les tâches de mesure plus exigeantes dans le domaine de la construction et les utilisateurs plus confortables, les télémètres laser bien équipés offrent de nombreux avantages. La possibilité de stocker des données de mesure et, en partie, des images des objets mesurés et de les transférer et les traiter sur un smartphone, une tablette ou un PC peut représenter un gain de temps et une facilité de travail énorme pour de nombreux projets. De même, les télémètres équipés permettent des mesures qui, autrement, ne seraient possibles qu'avec des outils supplémentaires et un temps de travail élevé. Dans de tels cas, le prix d'acquisition plus élevé pour les télémètres multifonction de haute qualité est déjà payé après un court laps de temps.