Conseils
Un grand nombre de commandes sur un véhicule sont possibles grâce à un réseau électrique complexe. S'assurer que son câble de commande fonctionne à la perfection est indispensable puisqu'il peut gérer les clignotants ou les phares. Ces éléments sont essentiels pour une conduite en toute sécurité. Conrad a donc réservé une gamme complète de câbles électriques afin que chaque client trouve le fil électrique de commande idéal.
Ce texte a été traduit par une machine.
A savoir sur le câble de commande
Par câble de commande, on entend un câble utilisé principalement dans le domaine de la construction de machines et d'installations. Par exemple, tous les moteurs électriques sont raccordés à un tel câble. Vous trouverez dans notre guide les types de câbles de commande disponibles et ce que vous devez faire attention lors de l'achat.
-
Was a-t-on des câbles de commande ?
-
Différents types de câbles de commande
-
Notre Conseil pratique : le câble adapté aux environnements difficiles
-
Critères d'achat pour les lignes de commande
-
Codage couleur selon DIN 47100
-
FAQ - questions fréquemment posées sur les lignes de commande
Was a-t-on des câbles de commande ?
Les câbles de commande sont généralement des câbles servant à la transmission de signaux de commande dans la construction de machines et d'installations. Le nom indique déjà qu'il s'agit en priorité d'instructions unidirectionnelles d'un émetteur à un récepteur. Cela les distingue des autres types de câbles, tels que les câbles de données, qui fonctionnent de manière bidirectionnelle. Un câble de commande peut se relier à plusieurs câbles. Dans ce cas, les câbles internes sont appelés conducteurs et sont tous isolés les uns des autres par des gaines.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez un large choix de câbles de commande pour une utilisation aussi efficace que possible. Nous expliquerons ci-dessous les différences et les principaux types de produits.
Différents types de câbles de commande
Il existe un grand nombre de lignes de commande différentes, chacune présentant des caractéristiques particulières et adaptée à des domaines d'utilisation spécifiques. Nous vous présentons ci-dessous une sélection de câbles courants.
Les câbles flexibles de type LiYCY conviennent également pour le montage dans des pièces sèches et humides, mais pas pour une utilisation à l'extérieur. Les câbles de ce type sont également disponibles dans des variantes blindées. Un blindage composé d'un film métallique ou d'une tresse en fil de cuivre assure une sécurité CEM élevée.

Les câbles de commande de type YSLY-JZ peuvent également être utilisés dans des pièces sèches et humides. Il n'est pas recommandé de le poser à l'extérieur. Le câble est en grande partie résistant à l'huile et à l'essence. Il faut veiller à ce que la conduite soit plus adaptée à un déplacement fixe et non pas à un déplacement permanent. Les câbles conformes à la norme LENZE sont conçus pour la connexion de moteurs et d'encodeurs rotatifs et sont spécialement conçus pour la zone humide des machines.

Les câbles plats tels que l'ÖLFLEX LIFT F sont conçus comme un câble de commande pour les pièces mobiles de la machine, les systèmes de wagons de câbles et les ascenseurs. L'avantage d'une ligne plate par rapport à une ligne ronde est les rayons de courbure nettement plus petits et l'encombrement réduit. En cas de températures particulièrement élevées ou basses, ainsi que dans des conditions ambiantes défavorables, il est nécessaire d'utiliser des câbles particulièrement résistants, tels que l'ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C. L'abréviation EWKF C indique une résistance accrue à l'entrée, à la poursuite et à l'entaille. Les câbles de raccordement correspondants sont plus résistants aux sollicitations mécaniques et sont beaucoup plus durables que les câbles conventionnels. De plus, la ligne peut° être utilisée dans une plage de température comprise entre -50°C et +180°C. Pour des conditions extrêmes, le ÖLFLEX HEAT 1565 SC a été développé : ce câble haute température couvre une plage de -195- à +400°°C. ab. Ce câble peut° supporter des températures jusqu'à +1565 °C et peut donc être utilisé dans des cabanes en acier et des installations similaires.
En plus d'une résistance accrue aux intempéries, aux flammes, à l'huile, à l'ozone et aux acides, les conduites de commande peuvent avoir d'autres propriétés importantes. En fonction de la zone d'utilisation, il peut être nécessaire qu'un câble de commande soit résistant aux UV ou particulièrement flexible. Certains environnements nécessitent des câbles sans halogène qui ne présentent pas de fumée en cas d'incendie. En outre, l'absence d'halogènes ne crée pas d'acide chlorhydrique lors de la combustion, qui pourrait éventuellement endommager les installations électroniques. Si vous souhaitez une sécurité CEM élevée, des câbles de commande blindés sont disponibles, équipés d'un blindage métallique ou d'un blindage en feuille.
Notre Conseil pratique : le câble adapté aux environnements difficiles
Trouvez un câble de commande pour les terrains particulièrement difficiles. Il est recommandé d'utiliser des variantes avec l'identificateur « EWKF ». Ils se caractérisent par une résistance accrue à l'entrée, à la poursuite de l'usure et aux entailles et par des points avec une durée de vie plus longue que les câbles en silicone traditionnels.
Critères d'achat pour les lignes de commande

Lors de l'achat d'une ligne de commande, le nombre de conducteurs joue d'abord un rôle important. Des câbles sont disponibles sur le marché et offrent entre 1 et 100 conducteurs. La section nominale du conducteur,² qui peut être comprise entre 0,05 et 300 mm, doit également être respectée. En ce qui concerne la longueur de câble nécessaire, vous pouvez choisir librement entre 1 et 1000 mètres. De plus, il est possible d'acheter des câbles déjà confectionnés. Ceux-ci sont ensuite livrés prêts au montage et déjà fournis avec le connecteur adapté. Lors de votre sélection, vous devez également tenir compte du rayon de courbure de la ligne souhaitée. Si ce câble n'est pas pris en compte lors de l'installation, il peut être difficile de le localiser après l'installation. En plus d'une multitude de câbles de commande, vous trouverez également dans notre boutique en ligne les accessoires de câble adaptés pour l'installation, par exemple des connecteurs.
Codage couleur selon DIN 47100

La norme DIN 47100 a d'abord réglé le codage couleur des conducteurs pour les câbles de télécommunication. En 1998, la norme a été officiellement retirée, mais elle est toujours utilisée par de nombreux fabricants. Le code couleur sous-jacent permet de ne pas perdre de vue le câblage de commande à plusieurs conducteurs. Selon DIN 47100, les couleurs suivantes sont définies pour les cinq premiers fils : blanc (Ader 1), marron (Ader 2), vert (Ader 3), jaune (Ader 4) et gris (Ader 5). Le cas échéant, le conducteur de protection a toujours la couleur jaune-verte typique.
FAQ - questions fréquemment posées sur les lignes de commande
Was cache derrière le système de désignation des câbles
Des câbles de commande sont disponibles avec une variété de propriétés. Afin de pouvoir distinguer clairement les câbles, il existe un système de désignation spécial. Un codage correspondant pourrait ressembler à ce qui suit : H05VV5-F. La lettre H de ce sigle signifie « harmonisé » et signifie que le câble présente les mêmes spécifications dans toute l'Union européenne. La séquence de chiffres 05 indique la tension autorisée, tandis que VV5 indique que l'isolation des conducteurs en PVC et la gaine en PVC résistant à l'huile ont été fabriquées. La lettre F pour « à fils fins ».
Was addit « rayon de courbure »
Il s'agit du rayon autorisé pour la courbure occasionnelle ou continue d'un câble. Lors de la pose d'un câble, ce rayon ne doit pas être inférieur à celui-ci, sinon les dommages irréparables de chaque conducteur risquent d'être causés. Par exemple, une indication typique pour un rayon de courbure admissible serait : 15x diamètre extérieur (déplacement occasionnel); 6x diamètre extérieur (déplacement fixe).
Was a harmonisé cable?
Une ligne harmonisée est reconnue dans l'ensemble de l'UE et dans d'autres pays en raison de l'unification des types. Ces câbles reçoivent la même désignation partout dans les pays concernés. En outre, les essais et les conditions d'essai sont reconnus au niveau international.