Les technologies d'affichage évoluant, de nombreux standards ont vu le jour et nos appareils multiplient les connectiques. En tant que particulier, il survient souvent une incompatibilité entre deux appareils en raison d'une connectique manquante. En tant que professionnel, agencer des systèmes totalement compatibles demande parfois de passer par des adaptateurs. Un adaptateur écran peut être de plusieurs formes, cela peut être un adaptateur VGA, un adaptateur DVI, un adaptateur HDMI ou fait pour d'autres types de signal.

L'adaptateur écran : plusieurs sources possibles

Selon les cartes graphiques, nos appareils (décodeurs TV, ordinateurs, etc.), nos besoins (comme la résolution), les connectiques varient. Selon le matériel, le signal sera différent. Les sources peuvent être multiples. Beaucoup de cartes graphiques de nos ordinateurs ont des sorties en VGA, HDMI, DisplayPort ou encore DVI. De nombreuses consoles permettent des branchements en RCA (ou Cinch), AV ou Péritel. Certains écrans n'ont pas les entrées nécessaires. Pour cela et pour de nombreuses autres installations, un adaptateur écran peut s'avérer essentiel. Il existe d'autres technologies, comme le S-Video, le Thunderbolt ou même l'USB.

Il est à noter que certains signaux sont dits analogiques (comme le VGA ou le RCA) et d'autres, numériques (comme l'HDMI ou certains types de DVI) .Un adaptateur écran peut être un adaptateur DVI vers VGA, un adaptateur VGA vers certains autres types, un adaptateur DisplayPort, etc.

Le choix d'un adaptateur écran

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour les connectiques. Il faut tout d'abord s'intéresser aux deux connecteurs à relier. Connaître la source de sortie (le connecteur A) ainsi que la connectique d'entrée (le connecteur B). Vous pourriez par exemple avoir besoin d'un adaptateur acceptant la sortie DVI de votre carte graphique pour y brancher un câble en HDMI jusqu'à votre téléviseur. Pour ces connecteurs, il est important de savoir comment ils sont, s'ils sont à embase femelle ou si ce sont des fiches mâles, etc.D'autres attributs existent, comme la forme des adaptateurs (coudés ou non, pivotables.), la longueur du câble électrique qui les compose s'il y en a un, s'ils profitent d'un blindage aux interférences, s'ils sont des adaptateurs Y à double sortie, s'ils disposent d'un commutateur, etc.

L'adaptateur HDMI, l'adaptateur DVI, l'adaptateur VGA

Lorsque l'on parle d'adaptateur HDMI, il faut prendre en compte qu'il existe également une sortie micro-HDMI. Vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur HDMI qui gère ce format. Il est à noter que la connectique HDMI véhicule à la fois le son et l'image, en numérique.

L'adaptateur DVI peut être de plusieurs formes en rapport avec le connecteur : DVI-I (numérique et analogique), DVI-A (analogique), DVI-D (numérique) ou mini-DVI. Il faut prêter une attention particulière aux sorties et signaux. Le DVI ne gère que l'image, au contraire de l'HDMI.

L'adaptateur VGA ne transmet que l'image, via un signal analogique.

Autres adaptateurs

Bien que les plus utilisés soient l'adaptateur VGA, l'adaptateur DVI et l'adaptateur HDMI, il en existe d'autres sortes aux possibilités polyvalentes. Vous pourrez notamment adapter le genre de l'embase, profiter d'une sortie jack, d'un adaptateur Péritel, etc.

Points intéressants

À l'heure actuelle, le câblage mural intéresse beaucoup de professionnels et de particuliers. Des produits comme des adaptateurs pour prise murale HDMI (Code 943595) sont à privilégier. De même, avec la marque Speaka Professional, nous mettons tout en œuvre pour vous délivrer des produits polyvalents et à l'excellent rapport qualité-prix.