Convertisseurs Onduleurs
0 RésultatsConseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les onduleurs
-
QU'est-ce qu'un onduleur ?
-
Comment fonctionne un onduleur ?
-
Quels sont les onduleurs disponibles ?
-
Notre Conseil pratique : technique de sécurité
-
Que faut-il observer lors de l'achat, de l'installation et de l'utilisation
QU'est-ce qu'un onduleur ?
Les onduleurs sont utilisés pour convertir le courant continu en courant alternatif. Cela est nécessaire chaque fois qu'une seule source de tension continue est disponible pour l'alimentation électrique, mais que les consommateurs de tension alternative sont utilisés. D'un point de vue électrotechnique, il s'agit de convertisseurs de tension - il s'agit également d'un ajustement de la hauteur de tension aux appareils électriques utilisés.
Une tension alternative de 230 volts est disponible à la sortie d'un onduleur, de sorte que les appareils puissent fonctionner comme sur le réseau électrique basse tension normal. Les convertisseurs de courant continu à courant alternatif sont également appelés inverseurs.
Le courant alternatif fourni par le transformateur de tension possède différentes qualités qui découlent de la manière dont la production est produite. De la tension rectangulaire à la tension alternative sinusoïdale, tout est disponible. Une ampoule classique ou une bouilloire électrique, par exemple, s'éteint facilement avec une tension rectangulaire à la sortie de l'onduleur. Il en va autrement pour les radios, les ordinateurs portables ou les appareils avec alimentations à découpage. Ici, une tension alternative sinusoïdale est nécessaire, dont la qualité correspond à la tension alternative sur la prise femelle. Cela nécessite un effort technique plus important dans l'onduleur et se remarque en dernier ressort dans le prix.
Inverseur avec onde sinusoïdale modifiée pour le fonctionnement d'appareils électriques
Comment fonctionne un onduleur ?
La tension alternative est, d'un point de vue physique, une tension qui change périodiquement sa taille et sa direction. La tension alternative sinusoïdale varie entre les valeurs maximales positive et négative. Cette variation se fait toujours à la même fréquence par unité de temps - c'est notre fréquence de réseau de 50 Hertz.
Lorsque la tension continue est disponible comme source, cette variation décrite doit être générée par des moyens techniques dans un transformateur de tension. Pour ce faire, la polarité de la tension continue est changée périodiquement, imaginable comme un interrupteur inverseur à mouvement rythmique. Le processus de commutation est réalisé avec des composants électroniques, par exemple des transistors bipolaires ou des MOSFET. Cela donne une tension alternative, mais elle est pour ainsi dire « brute », c'est-à-dire rectangulaire. Les filtres en aval permettent une approximation plus ou moins forte de la forme sinusoïdale de la tension alternative.
Pour que la tension constante soit disponible à la sortie d'un convertisseur sinusoïdal de qualité requise, cette sortie est surveillée électroniquement et le processus de transformation est influencé par une chaîne de mesure et de régulation.
Les alimentations à découpage utilisent également ces processus de transformation : tension alternative - redressement - tension continue à commutation haute fréquence - déformation dans un transformateur (très petit) - redressement et distribution de la tension souhaitée. On atteint ainsi de très petits types de construction et en même temps la séparation galvanique du réseau basse tension.
Quels sont les onduleurs disponibles ?
Les onduleurs sont nécessaires partout où seules des sources de tension continue sont disponibles, mais les appareils de tension alternative doivent être utilisés. Cela concerne également l'entrée d'installations photovoltaïques dans l'alimentation électrique domestique.
Inverseur d'îlot pour alimentation triphasée avec un bon concept de refroidissement
Différents onduleurs sont disponibles pour répondre aux différentes exigences de puissance. Les modèles avancés ont leur propre contrôle de température, sont protégés contre l'inversion de polarité et contre les courts-circuits. Comme tensions de sortie, une tension alternative de 230 volts et une tension continue de 5 volts sur une sortie USB sont disponibles pour de nombreux onduleurs plus petits. Tous les onduleurs disponibles sont certifiés ISO.
En tant qu'onduleurs avec des puissances élevées et des types de protection, les onduleurs d'îlot et les inverseurs de réseau sont utilisés sur les systèmes solaires. Grâce à leur système électronique interne, ils assurent une gestion complète de l'énergie en combinaison avec le système photovoltaïque. Les enregistreurs de données et les écrans graphiques garantissent une grande sécurité de fonctionnement et un grand confort d'utilisation. Les connexions LAN permettent la commande et la surveillance via Internet. Certains onduleurs pour le fonctionnement sur des installations solaires ont les régulateurs de charge nécessaires de la même manière qu'à bord. Le mode Droop permet une commande très précise de la gestion de l'énergie en fonction des charges à récupérer.
La fonction « MPP Tracking » (maximum Power point Tracking - allemand : recherche du point de puissance maximal) permet aux installations photovoltaïques de s'assurer que les modules solaires individuels d'une installation sont utilisés pour l'alimentation, en fonction de l'intensité de rayonnement et de la température de l'ampoule.
La conception mécanique des entrées de tension continue dépend de l'application et de la puissance. Ils sont en partie équipés de connexions de câble ouvertes pour l'alimentation en énergie solaire ou l'installation fixe dans les camping-cars. Ces onduleurs pour caravanes ou bateaux ont en partie un circuit de priorité avec une connexion d'alimentation supplémentaire (à froid). Cela fonctionne de la même manière : si 230 volts externes sont présents, par exemple à la station d'amarrage, cette tension est alimentée directement dans le réseau de bord. Sans la basse tension externe, la batterie embarquée est utilisée avec l'onduleur. De cette manière, vous pouvez également assurer une alimentation sans interruption dans d'autres environnements d'exploitation.
De nombreux appareils peuvent être programmés pour répondre aux besoins spécifiques sur le terrain. Pour cela, ils sont équipés d'interfaces. Avec des LED ou des LCD, les États de fonctionnement sont signalés et les tailles électriques pertinentes sont affichées.
Avec bornes à vis ou DC, la connexion aux batteries du véhicule est établie, principalement pour un fonctionnement temporaire. Les onduleurs dans la plage de puissance inférieure peuvent être branchés sur le réseau de bord en courant continu par fiche allume-cigare. Les appareils avec une large plage de tension d'entrée conviennent pour les véhicules modernes équipés d'alternateurs intelligents. En tant que sortie, les onduleurs disponibles dans notre magasin en ligne proposent des prises de contact de protection, euro ou France, des prises pour appareils froids, des extrémités de câble ouvertes et des prises de charge USB.
Des variantes sont disponibles, entre autres, avec des modèles spéciaux (adaptés par exemple à un porte-gobelet), des circuits de priorité, avec fonctionnement pour une alimentation sans interruption ou des produits fonctionnant sans ventilateur. Les télécommandes permettent d'installer un onduleur ou de le monter de manière invisible. En fin de compte, le nombre de prises est encore sélectionnable.
Convertisseur avec bornes DC et fiche pour allume-cigare
Notre Conseil pratique : technique de sécurité
Lors de l'utilisation de convertisseurs de tension, un fusible et un disjoncteur de courant résiduel doivent toujours être utilisés sur le côté 230 volts. Ces éléments sont déjà intégrés dans certains onduleurs.
Que faut-il observer lors de l'achat, de l'installation et de l'utilisation de convertisseurs ?
Lors de l'installation d'une installation photovoltaïque, l'onduleur doit être intégré dans le concept de l'installation. Cela concerne avant tout la puissance à mettre en œuvre et à faire passer, mais aussi l'équipement avec des fonctions techniques.
Convertisseur en forme de boîte avec protection contre la surchauffe, la surcharge et les courts-circuits
Les installations situées dans des endroits difficiles d'accès doivent pouvoir être commandées à distance et ne nécessitent pas d'entretien. Pour les installations solaires complètes pour les bateaux ou le camping, le matériel est généralement préconfiguré.
Vous souhaitez faire fonctionner un appareil électrique sur un onduleur, vous devez tester au préalable la puissance absorbée afin de ne pas surcharger les onduleurs. Ajoutez les données de puissance de tous les appareils utilisés pour acheter un onduleur avec une réserve de puissance suffisante.
La plupart des onduleurs s'éteignent en cas de surcharge et de température élevée associée. Évitez le fonctionnement continu à la limite de puissance supérieure.
Les contacts de serrage, de vissage et de serrage doivent être propres afin d'éviter des résistances de transition élevées. Cela concerne particulièrement les connexions non durables, telles qu'une prise allume-cigare et la fiche correspondante dans la voiture