Réalisez vos expérimentations avec les kits et modules électroniques ! Avec les kits électroniques de Conrad, vous allez prendre beaucoup de plaisir à monter des modules high-tech utiles aux applications les plus diverses.

    Nos meilleures ventes

    Meest gekocht

    Produits les mieux notés

    Best beoordeelde producten

    Conseils

    De nombreux circuits et appareils électroniques sont disponibles sous forme de kits qui doivent être assemblés et éventuellement soudés avant d'être mis en service. Les kits et les modules sont particulièrement adaptés aux bricoleurs, mais aussi à une utilisation dans le domaine de l'éducation. Dans notre guide, nous vous donnons un petit aperçu des kits les plus répandus.



    À quoi servent les kits et les modules ?

    Le choix de kits électroniques, de modules et de composants individuels est vaste. L'offre va du kit d'installation d'alarme aux modules individuels de caméras et d'écrans, en passant par les kits d'amplificateurs, de détecteurs de micros ou de LED. Pour les débutants, il existe des kits électroniques spéciaux qui permettent déjà d'enseigner aux enfants les premières bases de l'électronique.

    Pour les électroniciens avancés, les kits et les modules n'ont pratiquement aucune limite. Il leur suffit de souder eux-mêmes leurs blocs d'alimentation, amplificateurs ou relais. Pour ce faire, ils disposent de kits contenant tous les composants nécessaires ou choisissent chaque composant individuellement en fonction de leurs besoins spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas de jouets, mais d'appareils entièrement fonctionnels. Selon l'habileté du bricoleur, les résultats obtenus n'ont rien à envier à un produit acheté prêt à l'emploi. Les kits électroniques simples ou les kits d'expérimentation sont également parfaits pour compléter l'enseignement de la physique. Les enfants peuvent découvrir activement comment les différents circuits sont construits à l'aide de différentes expériences. L'application pratique accroît l'intérêt pour l'électronique et la technique et permet d'approfondir les connaissances théoriques.



    Quels sont les kits et les modules disponibles ?

    Les kits électroniques sont disponibles dans une grande variété et offrent de nombreuses possibilités d'application. Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des kits et modules les plus courants : Les kits d'alarme, qui permettent de réaliser un système d'alarme entièrement fonctionnel pour un prix modique, sont très populaires. Outre les kits, des capteurs pour portes et fenêtres sont disponibles en tant qu'accessoires. Avec les kits de capteurs, il est par exemple possible d'intégrer une cellule photoélectrique dans le système d'alarme. Des kits spéciaux sont également proposés pour les systèmes d'alarme de véhicules ou de motos.

    Pour les véhicules automobiles, un soi-disant contrôleur de batterie est un accessoire utile. Ce petit appareil coupe automatiquement la connexion avec les consommateurs gourmands en électricité qui fonctionnent à l'arrêt, moteur non en marche, lorsque le niveau de charge de la batterie tombe en dessous d'une certaine valeur. Lorsque le moteur est démarré et que la batterie est chargée par l'alternateur, le contrôleur rétablit intégralement la connexion coupée. Des régulateurs de charge sont également disponibles en kit. Il est ainsi possible, par exemple, de surveiller le processus de charge des batteries au plomb. Une surcharge est ainsi exclue. Un kit de LED permet par exemple de créer un orgue lumineux ou une lumière clignotante.

    Par relais, on entend des interrupteurs à action électromagnétique qui disposent généralement de deux positions de commutation. Les bricoleurs avertis peuvent construire eux-mêmes ces interrupteurs à l'aide de kits de relais correspondants. Les kits d'alimentation permettent de construire des alimentations de laboratoire et à découpage fiables de différentes classes de puissance. Il existe également des kits de régulation de température qui permettent de réaliser différentes fonctions comme la régulation des ventilateurs ou des radiateurs. Pour les amateurs d'audio, il existe des kits d'amplification qui permettent de construire des amplificateurs ou des préamplificateurs de manière individuelle et selon ses propres souhaits. En outre, vous trouverez dans notre assortiment des modules sonores, des kits de régulateur de puissance, des kits de mesure, des modules de transmission radio et un grand choix d'accessoires adaptés.



    Voici ce que vous devez prendre en compte lors de l'achat de kits et de modules

    En règle générale, vous devez tenir compte du degré de complexité des kits électroniques. Certains modèles ne conviennent qu'aux amateurs d'électronique très expérimentés. Inversement, certains kits sont spécialement conçus pour les débutants ou les enfants. Pour les enfants, les kits d'expérimentation ou, par exemple, un kit Lego BOOST sont tout indiqués. Avec Lego BOOST, les enfants peuvent construire de petits robots et programmer des fonctions simples.

    N'oubliez pas que les cartes de circuits imprimés contenues dans les kits électroniques ne sont généralement pas placées dans un boîtier. La sensibilité aux décharges d'électricité statique est donc élevée. En fonction de l'utilisation du kit, il est donc recommandé d'acheter un boîtier comme accessoire.



    Notre conseil pratique : toujours surveiller les enfants lorsqu'ils travaillent avec des kits électroniques !

    Certes, le travail avec des kits électroniques ne fait appel qu'à des courants faibles et inoffensifs, mais une surveillance s'impose pour apporter une aide éventuelle. Au plus tard lorsqu'il s'agit de souder un kit, les enfants doivent être surveillés afin d'éviter tout accident ou toute blessure.



    FAQ – Foire aux questions sur les kits et les modules

    Qu'est-ce qu'une LED ?

    L'abréviation LED signifie Light Emitting Diode (diode électroluminescente). Il s'agit d'un composant semi-conducteur. Lorsque le courant circule dans le sens de la conduction, la LED s'allume. Si le courant circule dans le sens inverse, la LED se bloque.

    Quels sont les différents types de modules de détection ?

    Vous trouverez dans le commerce différents modules de capteurs pour une multitude d'applications. Il est par exemple possible de construire une cellule photoélectrique, un détecteur de niveau ou un interrupteur crépusculaire. Vous trouverez également des détecteurs de distance à ultrasons, des détecteurs de pluie, des détecteurs infrarouges et des détecteurs d'eau.

    Qu'est-ce que la NFC ?

    La Near Field Communication (NFC) est désormais utilisée dans presque tous les smartphones et sert au paiement sans contact. La norme NFC, basée sur la RFID, fonctionne à une distance de quelques centimètres et transmet les données par induction électromagnétique à une vitesse maximale de 424 kbit/s. Outre le paiement sans contact, ce procédé peut également être utilisé pour le contrôle d'accès. Les portes ne sont alors plus ouvertes avec une clé, mais avec une carte à code. Une utilisation pour la saisie du temps de travail est également envisageable. Alors qu'auparavant, les cartes devaient être perforées chaque matin et chaque soir, le processus de connexion et de déconnexion se fait désormais à l'aide d'une carte ou d'un tag NFC qu'il suffit de présenter au lecteur.

    Quelle est la différence entre une résolution HD et une résolution Full HD ?

    HD est l'abréviation de "haute définition" et indique une résolution particulièrement nette et détaillée. À l'origine, la résolution des anciens téléviseurs à tube cathodique n'était que de 720 x 576 pixels. Avec l'introduction de la HD, la résolution est passée à 1280 x 720, on parle aussi souvent de 720p. L'évolution est appelée Full-HD et la résolution est encore nettement plus élevée avec 1920 x 1080 pixels. Dans les descriptions de produits, la Full-HD est souvent indiquée comme 1080p. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette et plus les détails sont visibles à l'écran.