bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Nettoyeur haute pression : outil pour les salissures importantes

Il y a des saletés qui adhèrent tellement aux sols, aux façades et à d'autres surfaces qu'elles ne peuvent pas être éliminées par des méthodes de nettoyage simples. C'est là que les nettoyeurs haute pression entrent en jeu. Ils sont capables d'éliminer les salissures les plus tenaces. Longtemps réservés à un usage professionnel, ils sont de plus en plus utilisés par les particuliers pour entretenir leur terrain et leur garage.

Comment fonctionnent les nettoyeurs haute pression et quel modèle est adapté à quel lieu d'utilisation ? Quels sont les types de buses et qu'en est-il des produits de nettoyage supplémentaires ? Ce guide vous le dira.

  • Qu'est-ce qu'un nettoyeur haute pression ?

  • Comment fonctionnent les appareils ?

  • Quelle forme de buse convient à quelle application ?

  • Quelles autres caractéristiques sont importantes ?

Nettoyeur haute pression

Qu'est-ce qu'un nettoyeur haute pression ?

Nettoyeur moyenne pression Kärcher

Il s'agit d'appareils qui sont remplis d'eau et qui la diffusent à haute pression via une buse. De cette manière, la saleté peut être dissoute.

En effet, dans de nombreux cas, il suffit de nettoyer à l'eau. Si la saleté tenace ne peut pas être enlevée de cette manière, il est possible d'utiliser un produit de nettoyage supplémentaire. Un réservoir supplémentaire pour le détergent est prévu à cet effet. Toutefois, dans la plupart des cas d'utilisation privée, l'eau seule suffit.

Le premier nettoyeur haute pression a été inventé en 1950. Le nom de l'inventeur est connu de tous : Alfred Kärcher. Aujourd'hui encore, l'entreprise Kärcher est un producteur d'appareils au succès international.


Comment fonctionnent les appareils ?

La structure des nettoyeurs haute pression est rapidement expliquée. Ils disposent soit d'un moteur diesel, soit d'un moteur à essence, soit d'un moteur électrique. Ce dernier peut être alimenté par une prise de courant ou être utilisé de manière flexible en tant que nettoyeur haute pression à batterie.

Modèles électriques pour les particuliers

Certes, les appareils à essence ou diesel sont généralement plus performants, mais la plupart des applications dans le domaine privé peuvent être traitées au mieux avec un nettoyeur haute pression électrique. L'absence d'odeur d'essence et le niveau sonore élevé sont des avantages supplémentaires des modèles électriques.

Le moteur est chargé de mettre en marche une pompe intégrée. Celle-ci aspire l'eau raccordée, qui est généralement amenée par un tuyau d'arrosage, à l'intérieur de l'appareil. Un piston alternatif veille à ce que la pression de l'eau augmente.

Lorsque la pression de travail souhaitée est atteinte, l'eau est acheminée par un tuyau jusqu'au pistolet de pulvérisation, qui l'envoie dans la buse raccordée. Le jet d'eau concentré sort et assure le nettoyage souhaité.

Dans l'idéal, un filtre à eau intégré est présent pour protéger la pompe de l'eau contaminée. Cela augmente la durée de vie de l'appareil.

Nettoyeurs haute pression de Nilfisk

Différence entre un nettoyeur haute pression à eau froide et un nettoyeur haute pression à eau chaude

Nettoyeur haute pression à eau froide EasyAquatak Bosch Home and Garden 120 bar

Nettoyeur haute pression à eau froide avec une pression d'eau de 120 bars et une température d'alimentation de 40 degrés maximum

Dans la pratique, le fait que l'appareil ne puisse être utilisé qu'avec de l'eau froide ou chaude joue également un rôle. Cela a une influence sur le fonctionnement.

Un nettoyeur haute pression fonctionnant uniquement à l'eau froide utilise uniquement la pression de travail de l'eau pour le nettoyage et est donc plus économique. Il permet d'éliminer non seulement la poussière et la terre, mais aussi la boue, mais il ne permet pas d'éliminer les salissures extrêmes.

Si l'appareil peut également utiliser de l'eau chaude, l'eau remplie est fortement chauffée et peut, lors de l'utilisation, éliminer non seulement la mousse et les mauvaises herbes, mais aussi les graisses et les huiles ainsi que les couches de suie, même sans détergent supplémentaire.

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont par conséquent plus chers, parfois à quatre chiffres, et consomment plus d'énergie, car l'eau doit être chauffée.



Quelle forme de buse convient à quelle application ?

Il existe trois types de buses centrales qui doivent être choisies en fonction de la surface à nettoyer. De nombreux fabricants vendent directement leurs nettoyeurs haute pression avec plusieurs buses en kit, ce qui permet de couvrir plusieurs domaines d'application lors de l'achat d'un appareil.

Nettoyeur de surface

Il est conçu pour les grandes surfaces comme la terrasse ou l'allée. Les chemins menant à la maison et les balcons peuvent également être nettoyés. La buse possède des éléments rotatifs, de sorte qu'en plus de la pression, un mouvement circulaire est créé sur le sol. Un petit couvercle permet d'éviter une trop grande dispersion de l'eau sale lors du nettoyage.

Fraiseuse de saleté

Elle est posée et fait en sorte que l'eau sorte de manière rotative. La pression exercée est si forte que la saleté est littéralement enlevée. De cette manière, il est possible de nettoyer les joints des trottoirs ou d'enlever les chewing-gums.

Buse à mousse

Elle dispose d'un petit réservoir pour ajouter du détergent. Lorsque l'eau est libérée par le tuyau, elle se mélange au détergent et à l'air pour former un mélange moussant. Cet accessoire est utilisé de préférence pour le nettoyage des voitures, des motos ou des vélos.

Nettoyeurs haute pression de Lavor

Nettoyeur haute pression à eau froide avec différentes buses en kit


Notre conseil pratique : ne pas nettoyer les surfaces sensibles avec de la pression

Alors que les chemins, les façades, les toits et les gouttières peuvent être nettoyés à la pression, tout comme les poubelles, les meubles de jardin et les bacs à plantes, il existe de nombreuses surfaces qui sont trop fragiles pour cela. C'est notamment le cas du bois et du grès. En cas de doute, il convient de tester à un endroit peu visible si le nettoyeur haute pression est adapté.



Quelles autres caractéristiques sont importantes ?

Pression de l'eau

Ce qui est déterminant pour la puissance de nettoyage, c'est en premier lieu la pression avec laquelle un modèle fonctionne. La gamme s'étend des appareils simples, qui commencent avec une pression d'eau d'environ dix bars, aux modèles professionnels qui atteignent plus de 200 bars. Pour les particuliers, il suffit de miser sur une pression moindre. Si l'on sait déjà que des travaux domestiques et de jardinage avec des saletés relativement tenaces sont prévus, il est toutefois préférable de miser sur une pression d'au moins 20 à 50 bars.

Température de l'eau

Pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude, la température maximale qui peut être atteinte à l'intérieur joue un rôle important. Classiquement, les appareils destinés à un usage privé offrent une température comprise entre 40 et 60 degrés Celsius. Cela suffit amplement pour un usage domestique. Pour un usage professionnel, des températures plus élevées sont également courantes, jusqu'à ce que l'on parle de nettoyeurs à vapeur qui chauffent l'eau au préalable jusqu'à 150 degrés Celsius.

Longueur du tuyau

Pour une utilisation flexible des appareils, la longueur maximale du tuyau est importante. Au moins cinq mètres sont recommandés pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Sept à dix mètres sont plus confortables.

Débit

Le débit indique combien de litres par heure peuvent être transformés par la pompe et être utilisés en conséquence. Ici aussi, l'efficacité augmente avec la taille du débit. Pour les appareils électriques bon marché, le débit doit être d'au moins 120 l/h, mais il est préférable d'atteindre 350 l/h. Un débit élevé est atteint à partir de 500, voire 600 l/h. Les pompes à chaleur sont souvent utilisées pour le traitement des eaux usées.

%seoprefootercolumns%
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
Bosch Professional
* 25 % de réduction sur le chargeur Bosch GAL 18 V-40 (réf. 2589057) avec batterie 4,0 Ah + batterie 2,0 Ah : 1 utilisation par client professionnel/particulier. Valable uniquement lors de l'achat d'un ou plusieurs articles 18 V de la marque Bosch Professional sélectionnés et disponibles immédiatement (statut de livraison vert) de la marque Bosch Professional, du 10/08/2026 au 06/09/2026 au plus tard sur conrad.fr. Non valable pour les commandes sur la Marketplace (fournisseurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages et non valable sur les articles non remisables. Une limitation des quantités vendues peut s'appliquer dans certains cas. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Schneider Electric
1 utilisation par client professionnel/particulier : 15 % de remise. Valable uniquement sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert). Valable jusqu'au 30/08/2026 sur conrad.fr. Non valable sur les commandes Marketplace (vendeurs tiers). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Une limitation de la quantité de vente peut être appliquée au cas par cas. Plus d'informations sur conr.fr/codeavantage

Condition spécifique pour les membres PRO : 20 % de remise sur les articles TeSys Deca de la marque Schneider Electric immédiatement disponibles (statut de disponibilité vert).
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
  • Résilier les contrats

Comparaison des produits
Liste d'achats