bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Les fils et les câbles qui traînent par terre sans aucune protection sont terriblement inesthétiques, mais représentent surtout un danger pouvant causer chutes, risques d’électrocutions, incendies, etc. La protection de câbles électrique est donc indispensable pour sécuriser votre maison. Que vous soyez un bricoleur averti ou un professionnel certifié, vous devez poser un protège câbles ou installer un passage de câbles adapté afin de sécuriser vos installations électriques. Avec Conrad, spécialiste de l’équipement électronique, vous trouverez certainement le protège câbles dont vous avez besoin.

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur les ponts de câbles

Les postes de travail ainsi que les appareils et machines électriques ne sont pas toujours situés au mur ou dans des zones où il est possible d'alimenter directement des câbles pour l'alimentation, le réseau, le téléphone ou des connexions similaires. Pour en savoir plus sur les ponts de câbles, consultez notre guide.

  • Que sont les ponts de câble ?

  • Quelles sont les versions disponibles et que faut-il observer lors de la sélection de ponts de câbles ?

  • Ponts de câbles pour les zones intérieures et extérieures

Les postes de travail ainsi que les appareils et machines électriques ne sont pas toujours situés au mur ou dans des zones où il est possible d'alimenter directement des câbles pour l'alimentation, le réseau, le téléphone ou des connexions similaires. Les exemples typiques sont les bureaux libres, les techniques de présentation lors de conférences et de réunions, les écrans électroniques sur les stands d'exposition ou dans les salles de vente, les appareils audio et vidéo lors d'événements, mais également les installations techniques en production, en laboratoire, en atelier ou en atelier. Les câbles qui se trouvent sur le sol, là où les personnes doivent se déplacer, peuvent être des pièges à trébuchement dangereux et doivent donc être absolument évités en tant que mesure importante de prévention des accidents. Le législateur l'a ainsi prescrit dans le règlement sur les lieux de travail (§3 (1) Arbttev/annexe 1.5). Il s'agit principalement d'éviter les blessures causées par des chutes telles que des contusions ou des ruptures d'os. Mais il arrive souvent que des dommages matériels non négligeables soient également causés lors d'un tel accident, par exemple Les appareils avec le câble sont arrachés de la table de travail et tombent sur le sol. S'il n'est pas possible de poser les câbles sous le revêtement de sol, dans les gaines de câbles appropriées ou à partir du plafond de la pièce, seul un pont de câbles adapté à l'usage est utile.

Protège-câbles

Les ponts de câbles empêchent les câbles environnants lâches sur le sol de tomber en trébuchement.

 

Que sont les ponts de câble ?

Un pont de câbles est un conduit plat en métal, caoutchouc ou plastique, par exemple Aluminium, PVC, polyuréthane, etc., dans lequel les câbles sont insérés et qui est moulé de manière à ne pas constituer un piège à trébuchement. Pour cela, la partie supérieure est conçue dans un arrondi aussi plat que possible, de sorte qu'une personne qui se trouve au-dessus ne puisse pas se tenir ici avec son pied. Bien sûr, le matériau est résistant aux chocs et aux dérapants. Si nécessaire, des stries peuvent également être prévues sur le dessus comme surface antidérapante. Dans certains cas, les ponts de câble sont également colorés de manière telle, par exemple jaune vif, qu'ils se distinguent clairement de la couleur du sol et qu'ils soient si bien visibles. Pour éviter que le pont de câbles ne puisse être déplacé, certaines versions sur le dessous sont équipées de ruban adhésif qui fixe le canal sur le sol. Pour la plupart des ponts de câble, les câbles sont insérés par le haut, mais il existe également des versions où les câbles sont insérés par le bas. D'autres possèdent des câbles fermés par lesquels les câbles doivent être traverdés.

Conduit de câble PVC noir

Câble en PVC semi-rond avec trois canaux de câble

 
Pont de câbles en aluminium

Quelles sont les versions disponibles et que faut-il observer lors de la sélection de ponts de câbles ?

Les ponts de câbles sont disponibles dans des versions très diverses, de sorte qu'une solution adaptée est disponible pour tous les cas d'utilisation. Les principaux critères de sélection sont le nombre de câbles à transférer dans le canal ainsi que la distance à parcourir. Il existe des versions pour un, mais également pour jusqu'à sept câbles. La longueur est généralement maximale dans la plage de mètres à un mètre. Si des distances plus importantes doivent être pontées, certaines versions peuvent être rangées l'une sur l'autre. Un mécanisme enfichable, un accouplement approprié ou un pivot de raccordement relient fermement les différents câbles. Les raccords sont également disponibles en version d'angle, de sorte que le chemin de câbles peut également être posé autour du coin. Certaines versions en plastique et en caoutchouc sont flexibles et peuvent être courbées dans certaines limites. En outre, d'autres accessoires sont également proposés pour les embouts qui bouchent le câble de pontage à l'extrémité, avec des passages de câbles pour le nombre de câbles correspondant.

 

Ponts de câbles pour les zones intérieures et extérieures

La bande dite de tunnel est disponible comme alternative à un pont de câble fixe. Il s'agit d'un ruban adhésif robuste sur le dessus duquel se trouve un film plastique en forme de poche par lequel le câble est tiré. L'ensemble est ensuite collé sur le sol. Avec ces bandes de tunnel, vous pourrez également réaliser des passages compliqués des tissus de revêtement. Cette solution est extrêmement flexible et peut être montée rapidement ; elle est donc très volontiers utilisée lors d'événements de concert, par exemple, pour le transfert temporaire de câbles sur scène ou lorsqu'un vidéoprojecteur est placé dans la salle d'audience pour une présentation.

Bande de tunnel tesa

Un autre critère de sélection important est la charge attendue pour le câble de pontage. Dans l'environnement de bureau ou de résidence habituel, seule la charge de marche des personnes qui marchent sur le canal est en réalité présente. Les modèles en plastique ou en caoutchouc sont généralement suffisants. Pour les zones accessibles où, par exemple Les utilisateurs de fauteuils roulants sont en déplacement, il existe des ponts de câbles spéciaux avec de longues rampes à plat qui peuvent être facilement surmontées d'un fauteuil roulant ou d'un scooter.

Dans les zones extérieures, de production et de laboratoire, il peut y avoir des charges beaucoup plus importantes, par exemple Véhicules à moteur, camions, chariots élévateurs, chariots élévateurs ou similaires qui doivent passer les ponts de câbles. Des ponts de câble surchargés sont disponibles à cet effet. Parce que les ponts de câble peuvent également être exposés à la lumière du soleil à l'extérieur, veillez à ce que le plastique soit résistant aux UV. Dans certains cas, les ponts de câbles doivent être résistants aux huiles et aux acides dans les laboratoires et les zones de fabrication.

Pour les câbles épais ou les tuyaux, il y a ce que l'on appelle le pont de tuyaux. Cela permet à un véhicule roulant sur le dessus de surmonter l'obstacle sans écraser le tuyau ou le câble.

Toutes les caractéristiques techniques, telles que le nombre de câbles, la longueur, le matériau, la capacité de charge et la zone d'utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur, sont précisément spécifiées pour chaque câble de liaison.

 
 
%seoprefootercolumns%
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
² limitée à titulaire d'un abonnement Conrad PRO en cours de validité. Valable jusqu'au 29/07/2026 inclus sur conrad.fr. Offre réservée aux professionnels: Montant minimum d'achat requis : 200 € HT (calculé sur la valeur nette de la marchandise conservée après déduction d'éventuels retours ou rétractations).  Offre réservée aux particuliers: Montant minimum d'achat requis : 120 € TTC (calculé sur la valeur nette de la marchandise conservée après exercice d'un éventuel droit de retour ou de rétractation).  Offre non valable sur les articles des marques Apple, Bambulab, Samsung et Raspberry Pi, les commandes Marketplace (vendeurs tiers), ainsi que sur les cartes prépayées/cadeaux, les livres, les articles non remisables et la cotisation à l'abonnement Conrad PRO. Non cumulable avec d'autres codes avantages en cours.
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
  • Résilier les contrats

Comparaison des produits
Liste d'achats