- Type de produit
- Souris13Souris ergonomique3Souris de gaming2
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Hama4CHERRY3Logitech3Kensington2Leitz2Lenovo2Trust2Gembird1HP1Logitech Gaming1
- Famille de couleurs
- noir11gris3bleu2multicolore1rouge1
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Windows13macOS3Chrome OS2
- Type de transmission
- radio8USB4sans fil4Bluetooth1filaire1
- Spécificités
- convient pour (périphériques d'entrée)
- Nombre de touches
- Résolution capteur
- Type de capteur
- Pour marques
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres1
Souris
18 Résultats

Hama ECM-500R Souris filaire optique noir 7 Boutons 1800 dpi ergonomique

Souris optique CHERRY MC 1000 noir

Kensington Souris sans fil 9 Boutons 400 dpi, 800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi

Logitech Gaming G305 Lightspeed Souris de gaming radio optique noir 6 Boutons 12000 dpi

Logitech G305 Souris de gaming radio optique noir 6 Boutons 12000 dpi

Trust OZAA COMPACT Souris radio optique noir 6 Boutons 3200 dpi molette intégrée

Hama WM-400 Souris sans fil optique bleu 6 Boutons 1600 dpi

Hama Souris ergonomique radio optique bordeaux 6 Boutons 1600 dpi ergonomique, rechargeable

Trust TM-201 Souris radio optique noir 4 Boutons 1600 dpi Touches à frappe silencieuse

Gembird MUS-ERGO-01 Souris ergonomique USB optique noir 6 Boutons 1200 dpi, 1600 dpi, 2400 dpi, 3200 dpi ergonomique

Logitech M185 Souris radio optique gris 3 Boutons 1000 dpi

HP 280 Souris radio noir 3 Boutons

Lenovo 530 Souris sans fil optique gris, platine 3 Boutons 1200 dpi molette intégrée, ergonomique, boutons de souris

Lenovo LENOVO Yoga Pro Mouse (P) Souris Bluetooth optique turquoise 6 Boutons 4000 dpi rechargeable

Kensington Souris noir 6 Boutons

Souris optique CHERRY Wheelmouse molette intégrée gris clair

Hama Souris USB optique noir 3 Boutons 1200 dpi boutons de souris, molette intégrée, ergonomique
Conseils
La souris est au même titre que le clavier, un périphérique permettant de transmettre des commandes à un ordinateur. Elle permet de déplacer le curseur sur l’écran et de cliquer sur un élément pour effectuer une action. La souris se compose généralement de deux boutons et d’une molette : bouton de gauche (bouton principal), molette, bouton de droite (bouton secondaire). Mais on trouve de plus en plus de souris avec trois boutons, voire quatre boutons pour la souris Apple .Pour chaque action principale, chaque bouton a donc un rôle : le clic, le double clic, le clic droit, le défilement, le clic central sur la molette. Certaines souris présentent aussi des boutons supplémentaires pour la navigation, les jeux, etc .
Différents types de souris d’ordinateur
La souris mécanique qui fonctionnent avec une boule, ce type de souris est de moins en moins présent sur le marché contrairement aux souris optiques et lasers.
La souris optique possède un fonctionnement basé sur l’analyse de la surface sur laquelle elle se déplace. Ainsi une souris optique est constitué d’une LED, d’un système d’acquisition d’images (IAS) et d’un processeur de signaux numériques (DSP). Les souris optiques fonctionnent sur toutes surfaces non parfaitement lisses ou bien possédant des dégradés de couleurs. Les avantages principaux de ce type de dispositif de pointage par rapport aux souris mécaniques sont notamment une précision accrue ainsi qu’une usure moindre.
La souris laser utilise le même principe que l’optique mais la différence est que la souris laser utilise un faisceau qui permet au capteur de recevoir des clichés bien plus nets. De ce fait, le déplacement du curseur sera bien plus précis. Pour ce type de technologie, l’utilisation d’un tapis (ou surface) en verre est conseillé.
Les souris sans fil
Les souris sans fil sont de plus en plus populaires car elles peuvent être utilisées sans être physiquement reliées à l’ordinateur, ce qui procure à l’utilisateur une sensation de liberté. Il existe plusieurs catégories de souris sans-fil qui se différencient par leur technologie :
Les souris infrarouges : ces souris sont utilisées en vis à vis avec un récepteur infrarouge connecté à l’ordinateur. La portée de ce type de dispositif est de quelques mètres au plus, en vision directe, tout comme une télécommande de télévision.
Les souris hertzienne : ces souris sont utilisées avec un récepteur hertzien, généralement propriétaire du constructeur. La portée de ce type de dispositif est d’une dizaine de mètres. Ce type de dispositif peut notamment être pratique pour les personnes connectant leur ordinateur à leur téléviseur situé dans une autre pièce.
Les souris bluetooth : ces souris sont utilisées avec un récepteur bluetooth (fourni à l’achat) connecté à l’ordinateur. La portée de cette souris est équivalente aux souris hertziennes.