Ce texte a été traduit par une machine.

Supports de moniteur : flexibles, pratiques et confortables

Celui qui travaille sur un bureau avec un ordinateur sait très bien apprécier un grand moniteur. Mais aussi beau que les grands écrans soient, les pieds consomment beaucoup d'espace sur le bureau. La zone située en dessous des écrans pourrait servir de surface de rangement. Par ailleurs, si vous utilisez deux moniteurs, le problème est double.

Les supports de table pour moniteur intelligents permettent de faire flotter l'écran au-dessus du bureau. De plus, les moniteurs peuvent être pivotés et inclinés et la distance de visualisation peut être réglée de manière variable.

Mais ce n'est pas tout ! Partout où les téléviseurs ou autres écrans doivent être montés de manière peu encombrante, les supports de moniteur sont la solution idéale.

  • Was a monitor support?

  • QU was est-ce que la norme VESA ?

  • Support pour moniteur ou support pour moniteur ?

  • Was faut-il respecter lors de l'achat d'un support de moniteur ?

  • FAQ - questions fréquentes sur les supports de moniteur

 

Was a monitor support?

 

En règle générale , les fabricants fournissent à leurs téléviseurs ou moniteurs un support pour moniteur. Il est ainsi possible de placer l'appareil sur une table.

Si le site de montage est prévu sur le mur ou sous le plafond, les pieds ne vous aideront plus. Ensuite, vous pourrez utiliser un support mural pour moniteur ou un support de plafond. Mais même lorsque l'espace sur le bureau est légèrement mesuré, les supports de moniteur pratiques vous aident encore plus.

Les supports sont en général composés de pièces métalliques stables qui sont reliées entre elles par des joints. Ainsi, les moniteurs pivotent et inclinent plus tard et peuvent être réglés de manière flexible et parfaite.

Pour le montage au mur ou au plafond, ainsi que pour le montage sur le moniteur ou le téléviseur, il existe de grandes surfaces de contact.

Un support de table pour moniteur est réglé.

QU was est-ce que la norme VESA ?

VESA est le synonyme de Video Electronics Standard Association, qui a développé une norme uniforme dans le domaine des supports pour téléviseurs et moniteurs. Cela garantit que les trous de perçage dans le support du moniteur s'adaptent parfaitement aux prises filetées à l'arrière de l'appareil.

Il existe trois normes VESA différentes :

Les quatre trous pour le support sont disposés de manière carrée et ont une distance de 100 mm. Cela est conforme à la norme VESA 100.

VESA MIS-D

Cette norme est conçue pour les téléviseurs et moniteurs de plus petite taille jusqu'à 14 kg. La diagonale de l'écran de ces appareils est généralement comprise entre 30,5 et 58,3 cm et 12 à 23 pouces. Le motif de perçage des vis de fixation est carré et est de 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm.
 

VESA MIS-E

Cette norme est conçue pour les téléviseurs et les moniteurs jusqu'à 23 kg. Les appareils de cette catégorie de poids ont une diagonale d'écran d'environ 58,4 à 78,6 cm et de 23 à 31 pouces. Les trous de fixation des vis de fixation sont disposés à angle droit à une distance de 200 mm (horizontal) et de 100 mm (vertical).
 

VESA MIS-F

Cette norme est utilisée pour les grands téléviseurs ou moniteurs jusqu'à un poids maximal de 114 kg. La diagonale de l'écran est alors supérieure à 78.7 cm ou 31 pouces. La distance entre les vis de fixation peut être de 400 x 200 mm, 600 x 400 mm ou 400 x 400 mm. En règle générale, les pas pour une dimension plus grande ou plus petite sont de 200 mm. 

Mais d'autres variations ont été établies sur le marché en ce qui concerne les distances de perforation. Mais ce was est uniforme. Si un seul nombre est indiqué comme valeur VESA, par ex. VESA 75, VESA 100, VESA 200, VESA 300 et ainsi de suite, l'espacement des trous est carré. Le nombre correspond à l'espacement des trous en mm.

Si deux chiffres, tels que VESA 600 x 400, sont indiqués, le premier chiffre décrit la distance horizontale des trous de fixation en mm et le deuxième chiffre indique la distance verticale en mm.  

Important :

L'indication de la norme VESA, telle que VESA 75, ne concerne que le montage du moniteur. La norme ne dit rien sur la mesure dans laquelle le support de moniteur est inclinable, pivotant ou pivotant.  

Si le moniteur ne dispose pas d'un schéma compatible VESA des trous de fixation, un support VESA adapté peut être monté avec un adaptateur VESA.

D'un autre côté, les supports de moniteur pour grands écrans ont des rails de fixation stables avec différents trous et trous oblongs. Ainsi, les appareils peuvent être vissés sans trous de fixation normalisés. 

  

Support pour moniteur ou support pour moniteur ?

Le type de montage du moniteur est aussi varié que le spectre d'utilisation des appareils d'affichage. Différentes solutions s'offrent à vous en fonction de votre tâche :

Augmentation du moniteur  

Les hausses du moniteur rendent l'espace sous le moniteur utilisable.

 

Le moyen le plus simple de placer le moniteur sur le bureau tout en profitant partiellement de la pièce située en dessous.

Il est important que le moniteur soit réglé à la bonne hauteur, de manière à ce que le travail ne se fatiguera pas pendant des heures.

Pour les hausses de moniteur
 

Supports de table pour moniteur

Le support pour moniteur de table permet de ranger votre bureau.

 

Un support de table pour moniteur crée de la place sur le poste de travail. Au sens le plus vrai du mot.

Cela est d'autant plus important si plusieurs moniteurs sont utilisés simultanément. Les écrans sont pivotants et inclinables et peuvent être facilement réglés sur l'angle de vision parfait.

De plus, ce type de montage offre un poste de travail visuellement rangé. Un support de table est souvent appelé bras ou bras de moniteur.

Vers les supports de table du moniteur
 

Supports muraux pour moniteur

Une fois monté, le moniteur se replie sur le mur.

 

Si un moniteur ou un téléviseur doit être fixé au mur, chaque centimètre de distance par rapport au mur semble contre-productif. Idéalement, l'écran doit s'éveiller sur le mur.

Avec le support mural adapté pour moniteur, ce n'est pas un problème. Après le montage et le branchement, le moniteur se rapproche tout simplement du mur.

Vers les supports muraux du moniteur
 

Pieds de support pour moniteur

Montage sur moniteur pour présentations et expositions.

 

Des pieds de stand sont particulièrement utilisés pour les présentations, les stands d'exposition ou les expositions.

Selon le type de présentation, les moniteurs sont pivotants, inclinables ou pivotants.

Un moniteur à suspension rotative peut être facilement pivoté et afficher autant de lignes de tableau sans que l'utilisateur ait à faire défiler. 

Vers les pieds du moniteur
 

Chariot pour moniteur

Chariot pour moniteur pour grands écrans.

Dans les entreprises ou les écoles, vous pourrez utiliser des chariots à écran.

En période de numérisation croissante, de plus en plus de réunions ou de formations sont organisées, où les abonnés ne sont en partie connectés qu'à l'aide d'une transmission vidéo. Un grand TFT n'est pas installé dans chaque pièce.

Avec un chariot ou un support mobile, même les grands écrans peuvent être transportés en un tour de main dans la pièce nécessaire. 

De plus, certains chariots offrent encore beaucoup d'espace pour l'ordinateur/ordinateur portable, la souris et le clavier. Ainsi, un poste de travail informatique complet devient flexible et mobile.

Vers le chariot pour moniteur

Was faut-il respecter lors de l'achat d'un support de moniteur ?

Pour profiter au maximum des avantages d'un support de moniteur, il est important de tenir compte de certaines choses lors de l'achat.

Type de support

Comme indiqué ci-dessus, il existe différents types de support de moniteur. Pour choisir le bon support, il est particulièrement important de savoir comment et où installer le moniteur. En fonction de ces spécifications, le type de support approprié peut être sélectionné.

Poids

Tous les supports de moniteur disposent d'une charge maximale spécifiée par le fabricant. En règle générale, les supports et les supports sont conçus de manière suffisamment stable, de sorte qu'il n'y a normalement aucun problème ici. Mais indépendamment de cela, vous devez vérifier le poids de l'écran et le comparer à la charge maximale du support.

Dimensions

La taille du support est probablement le critère le plus important lors de l'achat. Celui-ci doit être adapté à la taille du moniteur. Les deux normes VESA du moniteur et du support doivent être compatibles. Si plusieurs moniteurs doivent être montés sur le support, il est important de mesurer précisément les tailles de chaque moniteur. De plus, il est recommandé de combiner des moniteurs de même taille.

Mobilité

La mobilité dépend de vos propres exigences et souhaits. Si le moniteur doit être orientable et inclinable, le support doit prendre en charge la possibilité de mouvement. Si l'écran ne doit pas être pivotable et inclinable, il est recommandé de fixer le support en position avec le meilleur angle de vue. 

Sécurité

Les supports de moniteur typiques sont en général sûrs et stables à la fois. Si un support mural est installé dans une zone accessible au public, il convient d'utiliser dans tous les cas des matériaux de haute qualité avec des scellés de contrôle appropriés. En outre, la fixation doit être réalisée avec soin et toutes les vis doivent être contrôlées sur un siège fixe.

FAQ - questions fréquentes sur les supports de moniteur

N'importe quel moniteur peut-il être monté avec un support de moniteur ?

Étant donné qu'il existe de nombreux supports de moniteur différents, les supports de moniteur adaptés sont toujours disponibles, en particulier pour les moniteurs actuels. En cas de doute, les caractéristiques techniques de l'écran vous permettent de savoir si un support de moniteur peut être monté.
 

Le support du moniteur peut-il être fixé sur n'importe quel mur ?

Oui et non. Tous les murs ne sont pas adaptés pour supporter une plus grande charge, comme un support mural. En particulier si le support mural doit porter un appareil TV lourd, des forces de charge élevées se produisent sur la surface d'appui du support mural ainsi que sur les vis de fixation. Comme les murs de construction secs en plaques de plâtre ont une charge de charge limitée, ils peuvent être rapidement surchargés par un grand support mural.


Was signifie la fonction pivot pour les supports de moniteur ?

Les supports avec la fonction pivot ne sont pas seulement pivotants et inclinables. En outre, le moniteur peut être tourné. De nombreux pieds de support de moniteur sont dotés de la fonction pivot et peuvent être pivotés.