bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Pour chaque opération, il existe un outil prédéfini et trouver le bon peut faire toute la différence. Si vous avez un projet ou une intervention nécessitant le serrage de vis ou de fixations à un couple spécifique, un tournevis dynamométrique est l’outil qu’il vous faut. Qu’il s’agisse d’un petit travail nécessitant une précision délicate ou d’un travail plus important exigeant une certaine quantité de puissance, ils sont disponibles dans une grande variété de formes et de tailles vous permettant de trouver celui qui convient à votre tâche. Si la qualité et la cohérence des produits que vous fabriquez sont importantes, il est essentiel que vous disposiez du tournevis dynamométrique le plus précis et le plus fiable qui soit.

Ce sont essentiellement des outils conçus pour serrer les vis et les fixations jusqu’à certains couples afin de prévenir les dommages tout en garantissant une sécurité suffisante afin d'empêcher la vis de se desserrer. Si une vis est serrée trop fort, cela peut causer des dommages et elle risque de se briser. Si elle est trop lâche, la vis pourrait sortir. Les tournevis dynamométriques permettent ainsi à l’utilisateur de régler le couple sur une valeur spécifique. Ils disposent d’un embrayage qui se désengage une fois que vous avez dépassé cette valeur afin d’éviter un serrage excessif. 

Certains tournevis dynamométriques sont peu coûteux mais ont tendance à être de faible qualité et risque de ne pas tenir dans le temps. Entre imprécision, réparation et remplacement d’outil, l’achat du modèle peu coûteux finit généralement par coûter plus cher que l’achat d’un outil de grande qualité à long terme. 

Voici les points à considérer lors de l’achat de votre tournevis 

- L’exactitude 

La norme ISO 6789 offre une précision de plus ou moins 6%. Il est donc important de se renseigner sur la justesse du tournevis indiquée en valeur pleine échelle ou en valeur indiquée. Avec un tournevis de valeur indiquée, les lectures de haut en bas de l’échelle seront limitées. Avec la valeur pleine échelle, le tournevis est plus précis lorsque sa capacité de couple est maximale, puis les lectures deviennent moins précises au fur et à mesure que vous descendez. 

- La facilité d’utilisation 

Les questions qu’il faut se poser avant l’achat tournent autour des thèmes suivants : le poids du tournevis, le diamètre de la poignée qui rend l’application plus facile ou non, s’il s’agit d’un tournevis réglable, qu’en est-il de la persistance de l’outil, combien de rotations sont nécessaires ? 

- La durabilité, la garantie 

Les normes ISO 6789 font l’objet d’un consensus entre la communauté internationale des fabricants d’outils. Ces fabricants conçoivent à la fois des outils pour les petites interventions de bricolage comme pour les industriels. Ce qui est acceptable dans un projet de bricolage ne correspondant généralement pas à une application industrielle sophistiquée. Ceci s’explique par les normes de précision et des cycles minimums. 

- L’adéquation 

L’aptitude des tournevis peut être définie selon plusieurs aspects. 

- La circonférence de la poignée est importante. L’aptitude des travailleurs avec de grandes ou petites mains peut être très différente en fonction du tour de maintien. Une poignée plus petite nécessite plus de force de la main pour générer le même couple avec un manche de tournevis plus grand. 

- Au cours de la dernière décennie, les tournevis en plastique (jetables) sont devenus plus courants. Le tournevis protège-t-il des décharges électrostatiques lors de l’utilisation? Ceci est particulièrement important avec les applications électroniques. 

Retrouvez sur notre boutique en ligne différents types de tournevis 

- Tournevis à couple réglable 

Les tournevis dynamométriques réglables offrent un embrayage à limitation de couple automatique qui se désengage rapidement, éliminant tout serrage excessif. Idéal pour une utilisation sur des composants électroniques et de petits composants lorsque la précision et la répétabilité sont primordiales. 

- Tournevis dynamométriques isolés préréglés 

Les jeux de tournevis isolés préréglés comprennent des lames à fente et des lames Philips SlimLine. Les tailles des poignées sont proportionnées pour optimiser la plage de couple. L’isolation protectrice est moulée directement dans la mèche.

- Tournevis préréglés 

Les tournevis préréglés assurent un contrôle précis en éliminant le serrage insuffisant et excessif. 

- Tournevis à poignée en T préréglés 

Les tournevis à poignée en T préréglés avec tige magnétique permettent d’échanger des embouts facilement et rapidement. La poignée apporte plus de confort et une prise en main plus solide. 

- Tournevis ESD réglables

Les tournevis ESD réglables limitent précisément le couple de serrage pour chaque application. Ces tournevis sont conçus afin de fournir une protection ESD pendant le processus de fixation des composants électroniques. 

- Tournevis isolés réglables 

Les tournevis isolés ajustables sont dotés d’une poignée coussinée pour un maximum de confort et de puissance. Une isolation protectrice est moulée directement dans les lames pour plus de sécurité. 

- Tournevis à pointe étoile ajustable 

Serrez des fixations avec des tournevis à pointe étoile ajustables. Idéal lorsque le contrôle du couple exact est nécessaire. De plus, une fenêtre de compteur électronique affiche les mesures de couple exactes. 

%seoprefootercolumns%
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
Fluke
Remise valable uniquement sur les articles remisables et en stock des marques Fluke, Pomona Electronics et Beha-Amprobe (statut de disponibilité vert). Offre valable jusqu'au 13/09/2026 sur conrad.fr (hors commandes via la Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Limité à un usage par client professionnel/particulier. Une limitation des quantités achetées pourra être appliquée au cas par cas. Non applicable sur les produits non remisables. Toutes les conditions d'utilisation des codes avantages sur la page : conr.fr/codeavantage