Ce texte a été traduit par une machine.

   

Tournevis sans fil : Ideal pour une utilisation sans alimentation

Liberté de travail sans fil

Par rapport à une grande perceuse, un tournevis sans fil est plus rapide à la main. Grâce à une batterie puissante et remplaçable, l'appareil peut être utilisé n'importe où, même là où il n'y a pas d'alimentation. Découvrez dans notre guide les fonctions d'un tournevis sans fil et les points à prendre en compte lors de l'achat.

  • was possible pour un tournevis sans fil ?

  • Quels sont les types de perceuses sans fil ?

  • Avantages et inconvénients des tournevis sans fil

  • Quels sont les types de batterie disponibles ?

  • Que dois-ich faire lors de l'achat d'un tournevis sans fil ?

  • Notre Conseil pratique : tenez compte de la tension de la batterie lors de l'achat !

  • FAQ - questions fréquentes sur les visseuses sans fil

 
 

was possible pour un tournevis sans fil ?

 

Un tournevis sans fil est un véritable multi-talent : comme avec une perceuse classique, vous pouvez percer des trous à l'aide d'un appareil fonctionnant sur batterie. Il convient de noter qu'une visseuse sans fil normale ne possède pas de mécanisme de percussion. 

Cela signifie que le perçage dans du béton massif ou de la brique n'est pas possible. Pour relever ces défis, vous avez besoin d'une perceuse à percussion sans fil. Un tournevis sans fil remplace non seulement une perceuse, mais vous pouvez également visser ou dévisser des vis avec un tel appareil. Pour ce faire, les visseuses sans fil disposent d'un fonctionnement à droite/à gauche ainsi que d'une vitesse de rotation variable et réglable finement.

Le plus grand avantage d'une perceuse-visseuse sans fil est sa batterie. Ainsi, l'visseuse sans fil est rapidement à portée de main et les rallonges qui doivent être posées en travers d'un chantier appartiennent au passé. Les visseuses sans fil sont très pratiques dans le service après-vente : 

Le travail est immédiatement réalisable sans qu'il soit nécessaire de poser un câble dans la maison du client pour alimenter l'appareil.

La batterie d'une perceuse-visseuse sans fil peut être remplacée rapidement de sorte qu'il n'y ait aucun retard dans le travail. Il est recommandé d'avoir toujours au moins deux accus à portée de main pour un visseuse sans fil. Lorsqu'un est utilisé dans l'appareil, l'autre peut être rechargé dans le chargeur.

 
 

Quels sont les types de perceuses sans fil ?

 

Visseuse à chocs sans fil

La visseuse sans fil normale est conçue pour un vissage rapide des vis, tandis qu'un perceuse-visseuse sans fil permet également de percer des trous. Un véritable spécialiste est la clé à chocs sans fil : cet appareil permet de desserrer les vis bloquées en un tour de main.

Mais le serrage des vis, par exemple lors du changement de pneus, est également possible sans problème et sans effort. Pour percer des trous dans des matériaux durs, une perceuse à percussion sans fil est l'outil approprié. Avec son mécanisme de percussion intégré, cet appareil convient également pour les tâches exigeantes. 

En revanche, si des fentes pour les câbles ou les tubes doivent être créées dans un mur, une simple perceuse à percussion sans fil n'est plus suffisante. La poignée est alors recommandée pour le marteau perforateur sans fil particulièrement puissant.

 
 

Avantages et inconvénients des visseuses sans fil

SET de perceuse sans fil

 

En général, les perceuses sans fil offrent la même puissance que les perceuses. Le grand avantage des visseuses sans fil est l'indépendance du réseau électrique was qui offre une grande flexibilité d'utilisation. En fonction du modèle, les appareils ont également un poids net faible was

Les marteaux perforateurs sans fil professionnels sont exclus. Cependant, la durée de fonctionnement avec une charge de batterie est limitée. Plus le travail est exigeant, plus la batterie du chargeur doit être rechargée. Pour une utilisation continue sur le chantier, il est donc toujours recommandé d'utiliser un appareil filaire.

 
 

Quels sont les types de batterie disponibles ?

 

Différents types de batteries sont utilisés dans les visseuses sans fil et les visseuses à percussion sans fil. Nous vous présentons ci-dessous les types de batterie les plus courants : les accus nickel-cadmium ne peuvent être utilisés que pour les outils en raison du cadmium, car le matériau est très nocif pour l'environnement.

Ces accus sont soumis à l'effet de mémoire et ont une capacité inférieure à celle des autres types de piles. Pour ce type de batterie, la robustesse et la faible sensibilité à la température sont autant de qualités. De plus, une batterie nickel-cadmium peut supporter jusqu'à 1500 cycles de charge. 

En revanche, une batterie nickel-métal-hydrure a une capacité nettement supérieure à celle d'une batterie nickel-cadmium. Ce dernier est cependant assuré par un nombre réduit de 500 à 1000 cycles de charge. 

Au lieu de l'effet mémoire, ce type de batterie peut avoir un effet d'inertie.

 
 

Que dois-ich faire lors de l'achat d'une clé à chocs ?

 

Lors de l'achat d'une perceuse-visseuse sans fil, il est impératif de respecter la capacité de la batterie. Une batterie de 5 Ah est une taille usuelle pour un appareil professionnel. Plus la taille de la batterie est importante, plus la durée de fonctionnement possible est longue.

Pour les applications professionnelles, l'appareil doit également fournir un couple élevé d'au moins 48 Nm. En ce qui concerne la batterie, vous ne devriez plus accéder aux batteries lithium-ion de nos jours, car aucun effet mémoire n'est présent. 

De nombreux fabricants produisent des accus qui peuvent être utilisés pour différents appareils. Il peut donc être utile de se fixer sur les produits d'une entreprise. Veuillez vous assurer qu'un tournevis sans fil normal est au mieux adapté pour le perçage dans un matériau souple. Pour travailler sur des matériaux durs comme le béton, une perceuse à percussion sans fil est indispensable.

Lors de l'achat, faites attention au chargeur : certains fabricants proposent des chargeurs rapides spéciaux qui permettent à la batterie d'être reprête à l'emploi beaucoup plus rapidement. Pendant le travail, il peut être utile si l'appareil dispose d'un éclairage LED intégré. 

Les visseuses sans fil facilitent le travail

Ainsi, même dans des conditions d'éclairage défavorables, vous avez tout à portée de vue. Le type de mandrin de perçage est également un critère important : il existe ici, en plus du mandrin de perçage normal, le mandrin SDS Quick-tension. Ce n'est qu'avec un mandrin de perçage normal que vous pourrez également accueillir des forets et des embouts particulièrement fins. 

Un mandrin de perçage à serrage rapide SDS nécessite des forets spéciaux. Lors d'une nouvelle acquisition, il vaut la peine d'avoir accès à des offres qui, en plus de l'visseuse sans fil, incluent différents accessoires tels qu'un set de forets ou d'embouts.

 
 

Notre Conseil pratique : tenez compte de la tension de la batterie lors de l'achat !

Dans le commerce, vous trouverez des visseuses sans fil avec des accus dont la tension peut aller de 3,6 à plus de 18 volts. Les modèles de 3,6 à 9,6 volts ne conviennent qu'aux activités légères et moins exigeantes. Les appareils qui ont une batterie d'une tension jusqu'à 14,4 V sont un bon choix pour les bricoleurs. Les professionnels ont accès à une perceuse-visseuse sans fil d'au moins 18 volts.
 
 

Questions fréquentes sur les visseuses sans fil

was signifie SDS-plus ? 

SDS-plus est un système de forage spécialisé développé à l'origine par Bosch. Il est utilisé pour les perceuses et les marteaux perforateurs.


was dois-je ich attention si ich souhaite percer des tôles minces ?

En cas de tôles fines, il faut être prudent car le matériau peut se déchirer très rapidement. Il est préférable de placer la tôle entre deux fines planches de bois. Vous obtenez ainsi un résultat net et vous ne pourrez plus entrer dans le matériau.
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
Offre Flir
Remise valable uniquement sur les articles remisables de la marque Flir en stock. Offre valable jusqu'au 15/03/2026 sur conrad.fr (hors commandes Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Une seule utilisation par client. Les quantités commandées peuvent être limitées. Plus d'informations sur  conr.fr/codeavantage