Installations, éclairage & domotique Sécurité & vidéosurveillance Caméras de surveillance Mini caméras de surveillance

Ampoule Caméra Espion HD 1.3Mp 360° Voix Bidirectionnelle IP Wifi Vision Infrarouge + SD 8Go YONIS

EAN :
Code produit :
Ampoule Caméra Espion HD 1.3Mp 360° Voix Bidirectionnelle IP Wifi Vision Infrarouge + SD 8Go YONIS-0
Ampoule Caméra Espion HD 1.3Mp 360° Voix Bidirectionnelle IP Wifi Vision Infrarouge + SD 8Go YONIS-0
Ampoule Caméra Espion HD 1.3Mp 360° Voix Bidirectionnelle IP Wifi Vision Infrarouge + SD 8Go YONIS-1
1/2
Yonis
Livraison le ven. 18 septembre

1366 pièce(s)
Vente et expédition :
Yonis Shop CGV
franco de port à partir de 80,00 €.- d'achat auprès de ce fournisseur

Nombre

Total
55,99 €
HT 
7,99 € 
Signaler un incident juridique
  • Description
  • Souvent achetés avec
  • Accessoires

Description

Vous souhaitez avoir un oeil sur votre maison en votre absence, mais tout en restant discret ? Alors cette ampoule caméra espion HD de chez Yonis est faite pour vous ! Objet du quotidien, cette caméra espion est facile à installer puisqu'elle est conçue comme une ampoule classique avec son culot E27. Elle est donc compatible avec la plupart des douilles d'ampoules, ce qui la rend d'autant plus discrète. Dotée d'un objectif fisheye avec un angle de vision à 360°, cette ampoule est également connectée en Wifi/IP et grâce à un détecteur de mouvement qui vous avertit sur votre smartphone via une application, plus rien n'échappera à votre vigilance. Une ampoule caméra de surveillance connectée, pour toujours avoir un œil chez vous Une question vous vient certainement en tête ... "Comment la connecter à mon téléphone ?" Cette ampoule caméra espion ne communique pas avec votre téléphone par magie effectivement. L'ampoule caméra IP a assurément besoin d'être connectée via le Wifi de votre box internet. Vous aurez également besoin de l'application mobile compatible avec la caméra IP afin de pouvoir accéder aux vidéos en direct et être alerté en cas de mouvement. Lorsque l'ampoule est connectée à internet, elle communique via cette connexion avec l'application de votre téléphone et ce en temps réel. Ainsi, grâce à ce réseau distant, vous pourrez être averti du moindre mouvement, tout en gardant un œil sur votre maison ou vos locaux tout le temps et où que vous soyez à travers le monde ! Cette caméra de vidéosurveillance accompagnée de son application, prend en charge de nombreux type d'appareils, qu'ils opèrent sous Android, IOS ou PC Windows, vous pourrez être alerté et visionner ses enregistrements partout. Pour plus de sécurité, cette communication est bien sûr protégée avec un mot de passe que vous choisirez lors de l'installation. Soyez avertis grâce au détecteur de mouvement ! Les caméras espion proposent plusieurs fonctionnalités, et le détecteur de mouvement est un point clé pour ce type de produit ! En effet, dans un lieu avec peu de passage, il est relativement inutile que la caméra intérieure soit active tout au long de la journée. Le détecteur de mouvement permet ainsi d'économiser sa mémoire et votre temps. Si vous connectez l'ampoule caméra espion à votre smartphone, dès qu'elle détectera un mouvement, la mini caméra HD se mettra en route automatiquement et vous avertira directement en vous envoyant une notification via l'application mobile. Selon la pièce où vous déciderez de mettre la caméra, peut-être pourrez-vous admirer les cabrioles de votre animal de compagnie ou bien voir à quoi jouent vos enfants pendant votre absence. Bien évidemment cette fonctionnalité est désactivable et vous pouvez enregistrer en continu si par exemple vous souhaitez surveiller vos enfants pendant leur sommeil ou garder un œil vos parents ou grand-parents lorsque vous êtes absent. La vision infrarouge intégrée Deuxième fonctionnalité intéressante et très importante : la vision nocturne, ou vision infrarouge. Il est évident que la majorité des cambriolages se déroulent la nuit pendant votre absence, et si elle n'est pas équipée d'une vision de nuit, la caméra de surveillance en deviendrais donc inutile. Cette fonctionnalité est donc essentielle. Bonne nouvelle, notre ampoule caméra espion est effectivement pourvue d'une caméra de vision nocturne et vous pourrez filmer, même dans le noir complet ! On peut admettre qu'il peut être contre intuitif de se dire que cette ampoule n'éclaire pas alors qu'elle enregistre de nuit. Pourtant, avec cette ampoule IP l'enregistrement de nuit est possible et facilité. En effet, grâce à ses capteurs infrarouges cela permettra un enregistrement en toute discrétion. Ainsi, avec cette caméra infrarouge, vous pourrez voir ce qu'il se passe chez vous, jour et nuit. Enregistrez tout, en HD et à 360°, avec l'ampoule caméra espion Rien n'échappe à cette mini caméra espion. En effet, elle est dotée d'un objectif Fisheye qui permet d'avoir un champ de vision grand-angle à 360°. Ainsi aucun recoins de la pièce où vous l'avez installé n'est oublié. De plus, cet objectif fisheye enregistrant la pièce dans son intégralité permet d'éviter des mouvements de caméra qui compromettrait la discrétion de cette ampoule caméra espion miniature. Avec ses 1.3 mégapixels, vous avez donc une ampoule équipée d'une caméra miniature HD, qui vous permet de voir distinctement les personnes et le mobilier de la pièce. Que ce soit chez vous, ou dans un milieu professionnel tels qu'un hall d'hôtel, une galerie marchande, un magasin ou encore dans des bureaux, vous pourrez tout voir ! Une capacité intégrée d'enregistrement autonome Dotée d'un port MicroSD, il est possible de conserver l'historique des images prises par votre ampoule caméra espion. Cela peut s'avérer utile pour garder des preuves notamment après le passage de cambrioleurs, où lorsque vous suspectez un acte notoire, une intrusion ou tout simplement pour surveiller vos enfants qui dorment. Selon la taille de la carte mémoire et la qualité vidéo choisie, la durée de sauvegarde sur votre caméra espion est variable. Elle peut aller de un à 2 jours, jusqu'à plusieurs semaines en enregistrement continu. Cependant nous vous conseillons d'utiliser la fonction de détection de mouvement, afin d'économiser votre espace mémoire. Ainsi, seuls les moments où une activité est détectée seront enregistrés. Vous vous demandez alors : "Mais... au bout d'un certain temps, si rien ne se passe, je vais quand même être obligé de récupérer la carte MicroSD pour la vider afin de pouvoir enregistrer de nouvelles images ? C'est plutôt contraignant...." Rassurez-vous la réponse est non, vous n'êtes pas contraint de vider la mémoire tous les jours ! En outre, cette ampoule caméra espion permet l'enregistrement en boucle, c'est à dire que si elle est pleine, elle effacera automatiquement les premiers fichiers les plus anciens ! De plus, avec l'application mobile, vous avez la possibilité de télécharger les preuves que vous avez besoin, directement sur votre smartphone.

Vous pouvez trouver des articles adaptés à ce produit ici

CasquesCartes SDCâble de moniteurBlocs d'alimentationCâbles audio et vidéo non confectionnésPanneaux d'avertissement adhésifsAmpoules halogènesCartes micro-SDCaméras IPCâbles USBNettoyage des appareils photoAmpoules LED

Description

Vous souhaitez avoir un oeil sur votre maison en votre absence, mais tout en restant discret ? Alors cette ampoule caméra espion HD de chez Yonis est faite pour vous ! Objet du quotidien, cette caméra espion est facile à installer puisqu'elle est conçue comme une ampoule classique avec son culot E27. Elle est donc compatible avec la plupart des douilles d'ampoules, ce qui la rend d'autant plus discrète. Dotée d'un objectif fisheye avec un angle de vision à 360°, cette ampoule est également connectée en Wifi/IP et grâce à un détecteur de mouvement qui vous avertit sur votre smartphone via une application, plus rien n'échappera à votre vigilance. Une ampoule caméra de surveillance connectée, pour toujours avoir un œil chez vous Une question vous vient certainement en tête ... "Comment la connecter à mon téléphone ?" Cette ampoule caméra espion ne communique pas avec votre téléphone par magie effectivement. L'ampoule caméra IP a assurément besoin d'être connectée via le Wifi de votre box internet. Vous aurez également besoin de l'application mobile compatible avec la caméra IP afin de pouvoir accéder aux vidéos en direct et être alerté en cas de mouvement. Lorsque l'ampoule est connectée à internet, elle communique via cette connexion avec l'application de votre téléphone et ce en temps réel. Ainsi, grâce à ce réseau distant, vous pourrez être averti du moindre mouvement, tout en gardant un œil sur votre maison ou vos locaux tout le temps et où que vous soyez à travers le monde ! Cette caméra de vidéosurveillance accompagnée de son application, prend en charge de nombreux type d'appareils, qu'ils opèrent sous Android, IOS ou PC Windows, vous pourrez être alerté et visionner ses enregistrements partout. Pour plus de sécurité, cette communication est bien sûr protégée avec un mot de passe que vous choisirez lors de l'installation. Soyez avertis grâce au détecteur de mouvement ! Les caméras espion proposent plusieurs fonctionnalités, et le détecteur de mouvement est un point clé pour ce type de produit ! En effet, dans un lieu avec peu de passage, il est relativement inutile que la caméra intérieure soit active tout au long de la journée. Le détecteur de mouvement permet ainsi d'économiser sa mémoire et votre temps. Si vous connectez l'ampoule caméra espion à votre smartphone, dès qu'elle détectera un mouvement, la mini caméra HD se mettra en route automatiquement et vous avertira directement en vous envoyant une notification via l'application mobile. Selon la pièce où vous déciderez de mettre la caméra, peut-être pourrez-vous admirer les cabrioles de votre animal de compagnie ou bien voir à quoi jouent vos enfants pendant votre absence. Bien évidemment cette fonctionnalité est désactivable et vous pouvez enregistrer en continu si par exemple vous souhaitez surveiller vos enfants pendant leur sommeil ou garder un œil vos parents ou grand-parents lorsque vous êtes absent. La vision infrarouge intégrée Deuxième fonctionnalité intéressante et très importante : la vision nocturne, ou vision infrarouge. Il est évident que la majorité des cambriolages se déroulent la nuit pendant votre absence, et si elle n'est pas équipée d'une vision de nuit, la caméra de surveillance en deviendrais donc inutile. Cette fonctionnalité est donc essentielle. Bonne nouvelle, notre ampoule caméra espion est effectivement pourvue d'une caméra de vision nocturne et vous pourrez filmer, même dans le noir complet ! On peut admettre qu'il peut être contre intuitif de se dire que cette ampoule n'éclaire pas alors qu'elle enregistre de nuit. Pourtant, avec cette ampoule IP l'enregistrement de nuit est possible et facilité. En effet, grâce à ses capteurs infrarouges cela permettra un enregistrement en toute discrétion. Ainsi, avec cette caméra infrarouge, vous pourrez voir ce qu'il se passe chez vous, jour et nuit. Enregistrez tout, en HD et à 360°, avec l'ampoule caméra espion Rien n'échappe à cette mini caméra espion. En effet, elle est dotée d'un objectif Fisheye qui permet d'avoir un champ de vision grand-angle à 360°. Ainsi aucun recoins de la pièce où vous l'avez installé n'est oublié. De plus, cet objectif fisheye enregistrant la pièce dans son intégralité permet d'éviter des mouvements de caméra qui compromettrait la discrétion de cette ampoule caméra espion miniature. Avec ses 1.3 mégapixels, vous avez donc une ampoule équipée d'une caméra miniature HD, qui vous permet de voir distinctement les personnes et le mobilier de la pièce. Que ce soit chez vous, ou dans un milieu professionnel tels qu'un hall d'hôtel, une galerie marchande, un magasin ou encore dans des bureaux, vous pourrez tout voir ! Une capacité intégrée d'enregistrement autonome Dotée d'un port MicroSD, il est possible de conserver l'historique des images prises par votre ampoule caméra espion. Cela peut s'avérer utile pour garder des preuves notamment après le passage de cambrioleurs, où lorsque vous suspectez un acte notoire, une intrusion ou tout simplement pour surveiller vos enfants qui dorment. Selon la taille de la carte mémoire et la qualité vidéo choisie, la durée de sauvegarde sur votre caméra espion est variable. Elle peut aller de un à 2 jours, jusqu'à plusieurs semaines en enregistrement continu. Cependant nous vous conseillons d'utiliser la fonction de détection de mouvement, afin d'économiser votre espace mémoire. Ainsi, seuls les moments où une activité est détectée seront enregistrés. Vous vous demandez alors : "Mais... au bout d'un certain temps, si rien ne se passe, je vais quand même être obligé de récupérer la carte MicroSD pour la vider afin de pouvoir enregistrer de nouvelles images ? C'est plutôt contraignant...." Rassurez-vous la réponse est non, vous n'êtes pas contraint de vider la mémoire tous les jours ! En outre, cette ampoule caméra espion permet l'enregistrement en boucle, c'est à dire que si elle est pleine, elle effacera automatiquement les premiers fichiers les plus anciens ! De plus, avec l'application mobile, vous avez la possibilité de télécharger les preuves que vous avez besoin, directement sur votre smartphone.