Cette camera espion wifi sportive de chez Yonis, pourra répondre à une majorité de vos envies, et même les plus folles ! En effet, équipée d'un angle de vision de 155° et d'une qualité vidéo en Full HD vous pourrez visionner des détails que vous n'aurez pas perçu au premier regard. Mais sa force provient de son étanchéité, qui vous assurera confort et sécurité. Peu importe vos passions, vous pourrez les filmer pour accéder à vos meilleurs moments en différé. Ce qui la rend unique c'est avant tout... Sa résolution vidéo en Full HD 1080p Son étanchéité Sa vision nocturne Son angle de 155° Son design compact et son poids léger Une camera espion wifi avec la discrétion comme devise Cette camera espion wifi saura être discrète et pratique ! Avec son design compact de 2.8cm*2.5cm*2.5cm (L*l*h) et un poids de seulement 25 grammes, cela en fait un outil espion qui a su mélanger à la fois discrétion et efficacité. Très simple d'utilisation et instinctif, vous pourrez effectuer des caméras cachées pour piéger vos amis, filmer vos activités sportives pour garder vos exploits proches de vous ou d'autres types d'enregistrements vidéos (comme filmer ou espionner vos proches). Équipée d'un port de carte micro SD il vous suffira d'insérer une carte mémoire d'une capacité maximum de 32 Go pour vous faire revivre vos meilleurs moments à votre guise ! Au delà de l'espion, c'est le sport qui prime ! Cette caméra espion wifi vous permettra d'enregistrer vos plus beaux moments sportifs et de les faire partager à vos proches ! Cette caméra n'est pas limitée à une seule activité mais vous permettra de laisser libre cours à votre imagination.. Avec une connexion Wifi, il vous sera possible d'accéder à distance à vos différents enregistrements ! Un design compact, tout en préservant la qualité vidéo ! Vous avez surement déjà entendu cette phrase mythique "On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie". Ici, nous allons vous prouver qu'un produit compact peut également être doté d'une bonne qualité photo ou vidéo ! Cette caméra wifi sportive grand angle vous fera bénéficier d'un rendu en 1920*1080 pixels. Ce qui représente une bonne résolution vidéo pour un enregistreur numérique de ce design. Très facile à utiliser, discret et avec un rendu en 1920*1080p (haute-résolution), cet enregistreur vidéo waterproof vous fera craquer. Avec une prise de 30 images par seconde, ce matériel d'espionnage pourra vous offrir un rendu d'une bonne netteté. Pour rappel, en filmant en Full HD, cette camera espion wifi miniature offre un rendu supérieur à la haute-définition classique. Avec cette caméra embarquée de petite taille, vous pourrez tout aussi bien effectuer des enregistrements vidéos dans votre voiture (dashcam) que lors de vos activités sportives qu'elles soient aériennes, terrestres ou nautiques (caméra sport). Et ce n'est pas tout ! Vous pourrez également prendre des photos de 12MP ! Conçue pour vous satisfaire, même sous l'eau ! Cette mini caméra sportive wifi est équipée d'une coque de protection étanche, ce qui vous permettra d'immortaliser vos moments, même lors de vos activités nautiques. Vous pourrez effectuer des baignades et des plongeons jusqu'à 29 mètres de profondeur, le tout sans endommager votre caméra ! En revanche, pensez bien à insérer la caméra espion wifi sportive dans sa coque étanche, sans celle-ci, plonger votre matériel d'espionnage dans l'eau risquerait de l'endommager. Vous pourrez filmer vos moments entre amis ou en famille cependant, avec sa coque de protection waterproof, la fonction pour effectuer un enregistrement sonore ne sera pas activée. Une batterie de 300mAh Équipée d'une batterie au lithium polymère avec une capacité maximale de 300mAh. Cette batterie rechargeable doit être branchée à un câble USB avec une tension de charge de 5V maximum, au-delà de cette tension maximale, l'appareil risquerait d'être endommagé. Pour ce faire, branchez la caméra espion wifi à un adaptateur secteur adapté. L'autonomie de la batterie est comprise entre 90 et 100 minutes d'enregistrements. Ce modèle va effectuer un enregistrement continu à partir du moment ou vous appuierez sur le bouton de marche. Utilisez le à bon escient et veillez à bien éteindre la caméra lorsque vous ne souhaitez pas effectuer d'enregistrements vidéo, sinon cela va rapidement engendrer un espace de stockage saturé et une batterie vide. Une camera espion wifi Full HD équipée de la vision nocturne Pour être un bon système de vidéo-surveillance, cette camera espion wifi sportive est dotée d'une vision nocturne infrarouge. Elle va donc prendre un enregistrement vidéo lors de vos activités, même nocturnes ! Définition simple et rapide de l'infrarouge Il est important de savoir que l'infrarouge désigne un rayonnement qui se situe en dessous du rouge du spectre de la lumière visible. Tout type de caméra confondu (caméras de surveillance, caméra de sécurité, caméras espion, ou autres gadgets de surveillance ...), pour être un outil discret, elles doivent en être équipé. Quelle est l'utilité d'un système de vision nocturne infrarouge ? Même si cela n'est pas forcément évident, une grande majorité des cambriolages s'effectuent en pleine journée, quand les personnes sont occupés par leurs travails ou autres activités/divertissements. Néanmoins, même quand l'on dort, il est important de protéger ses biens ! Aucune lumière ne doit être émise pour piéger les cambrioleurs en toute discrétion. C'est la base de l'infrarouge ! Si le malfaiteur s'aperçoit qu'il est filmé, il fera tout son possible pour détruire les preuves, la discrétion est donc primordiale. L'infrarouge est donc un élément clé pour pouvoir capturer des images sans se faire repérer. Sur cette caméra espion wifi, cela est possible avec ses 8 leds de vision infrarouge ! Caractéristiques techniques : Résolution vidéo : 1920*1080P Format / code vidéo : AVI, M-JPEG Format d'image : JPG Résolution d'image : 12MP Ratio de l'image : 16 :9 Fréquence d'image : 30fps Type de batterie : Batterie lithium polymer Capacité de la batterie : 300 mAh Autonomie de la batterie en utilisation : environ 100 minutes Tension de charge : DC 5V Mémoire : Maximum 32 Go Angle de vue : 155 degrés Vision nocturne Port : micro USB Système d'exploitation : Windows me /2000 /W10 / 2003/ XP/ Vista, MAC OS/ LINUX Poids : 25 grammes Taille du produit : 2.8*2.5*2.5 (L*l*h) Contenu du pack : Caméra espion wifi Coque de protection étanche Support de fixation