Cette enceinte portable caméra espion est idéale à la fois comme barre de son et comme caméra de surveillance ! Elle est à disposer discrètement dans plusieurs espaces : une salle à manger, une chambre, un garage voire même au travail sur votre bureau. Avec sa petite taille, elle se transporte facilement, alors faites de cette enceinte wifi un nouvel accessoire espion ! Une enceinte caméra espionne pour un rendu de qualité. Le matériel d'espionnage qui était auparavant principalement destiné aux agents secrets, commence à trouver logis dans les lieux d'habitations. En effet, aujourd'hui nombreux sont ceux à opter pour un gadget espion plus sécurisant. En utilisant un tel appareil nous devons veiller à ce qu'il y ait une bonne résolution d'enregistrement puisque c'est la qualité vidéo qui permet de comprendre des intentions (voleurs) ou des identités. Dans cette enceinte il y a une caméra cachée sur le devant. Grâce à sa discrétion (cette caméra est imperceptible à l'œil nu) elle peut être disposée un peu partout sans que personne ne se doute de sa réelle identité. Pour revenir à notre qualité d'enregistrement qui s'exprime en Full HD, elle est plus que suffisante pour faire de vos films un ensemble d'images aux jolies couleurs. De plus, il est nécessaire que les détails soient nets pour distinguer au mieux les mouvements. La haute-résolution 1080P (1920 x 1080 pixels) représente un ensemble de performances pour permettre à l'image stockée d'être la plus qualitative. En plus d'une vidéo en full hd, un mode pour de la prise de photos est à exploiter. Vous décidez selon les situations s'il est préférable d'opter pour une vidéo ou bien de prendre une photo. L'appareil photo est de 5 mégapixels et correspond à une résolution de 2560 × 1920 pixels. Supérieure à la résolution vidéographique, le résultat en sera d'autant plus net ! La détection de mouvement : quels avantages pour une petite caméra espion ? Au-delà d'une belle qualité d'image, les meilleures caméras espions sont celles qui présentent d'autres fonctionnalités d'espionnage. Parmi celles-ci nous pouvons retrouver la détection de mouvement. Elle est idéale pour conserver davantage l'espace de stockage. En fait, en activant ce capteur, la caméra est automatiquement en veille et filme uniquement lorsque l'objectif perçoit un mouvement à travers son champ de vision. L'angle de vue sur cette caméra est naturellement de 240° mais sa tête motorisée permet de l'élargir de 150 degrés supplémentaires pour vous laisser une surveillance d'autant plus performante. En évitant de filmer en continu, le nombre d'enregistrements est moindre et l'espace de stockage est préservé. Sans cette surcharge de fichiers, la carte mémoire ne reçoit que des enregistrements qui sont compromettants. Ensuite, avec un mode veille, l'autonomie de la batterie est conservée dans le temps. En plus d'éviter de la recharger souvent, la mini-caméra profite d'une durée de vie plus longue. Une vidéosurveillance de jour et de nuit Avec cette enceinte portable caméra espion vous filmez même de nuit. Équipée de leds infrarouges en effet, il est tout à fait possible d'activer le mode de vision nocturne. Ainsi, vous disposez d'une caméra de sécurité en plein jour et valable également dans l'obscurité. La nuit étant plus propice aux intrusions malhonnêtes, vous serez plus rassuré et si vous venez à subir un cambriolage alors le dispositif de surveillance avec vision de nuit prendra le relais. Indétectable pour de l'espionnage, elle est aussi une véritable enceinte sans fil ! Effectivement cette caméra est parfaite pour de la surveillance vidéo. Mais n'oublions pas son activité principale qui est celle de produire un son ! Cette enceinte portable est en effet tout à fait capable, grâce à sa connectivité en Bluetooth, de vous faire partager de la musique. Si vous êtes un adepte de Spotify ou que Youtube est votre plateforme d'écoute favorite, activez le partage et faites-vous plaisir en écoutant vos titres préférés ! De plus, le port pour prise jack 3.5mm qui est présent vous permet de brancher une paire d'écouteurs pour une immersion totale en solo. Profiter de cette connexion Bluetooth pour éloigner les suspicions, qui douterait d'une enceinte (espionne) qui produit de la musique ? En apprendre un peu plus sur cette enceinte portable caméra espion : Tout d'abord, d'autres éléments permettent à la vidéosurveillance d'être plus efficace. Il existe ce que l'on appelle la fréquence d'image, c'est-à-dire le nombre d'images capturé à la seconde par la caméra à l'enregistrement vidéo. Le nombre de FPS est de 25 sur cette enceinte portable caméra espion, ce qui laisse place à des sauvegardes complètes. Puis, l'option de détection de mouvement allant jusqu'à 6 mètres profite à la surveillance vidéo, qui peut capter même de loin des mouvements et lancer son enregistrement ! Retrouvez une connexion en WiFi selon laquelle vous allez pouvoir télécharger et accéder à une application. Cette caméra de surveillance est ainsi consultable à distance pour un suivi d'autant plus performant. Depuis cette interface, vous verrez que quelques options de contrôle s'offrent à vous. Tout d'abord, il sera possible de consulter l'ensemble de vos enregistrements vidéos. En visionnant depuis un smartphone ou un ordinateur les images enregistrées, en effet la caméra est compatible à la fois avec les OS Windows, Mac, Android et iOS, vous définirez la taille de l'écran pour le visionnage de votre choix. Ces enregistrements peuvent être supprimés si vous les jugez inutiles ou mis sur pause pour mieux regarder un détail qui vous aurez interpellé. Par la suite, grâce au détecteur de mouvement qui émet une alerte si une agitation est perçue, le suivi est en direct ! Une enceinte wifi qui simplifie les utilisations donc ! Pour la capacité de stockage intégrée à la caméra cachée, il existe un port pour carte micro SD qui supporte au maximum 128 Go. Toujours dans la discrétion, cette petite fente se trouve au-dessous du gadget, il suffit de retirer le cache pour y accéder.