Avec cette mini horloge caméra espion vous aurez un suivi en direct de plein d'enregistrements. La force de ce matériel d'espionnage tient de sa résolution vidéo 1080P, de l'appareil photo 2MP et d'autres caractéristiques techniques évidentes pour un enregistrement performant (vision de nuit et détection de mouvement !). Pour finir, téléchargez une application compatible avec iOS et Android et connectez la caméra en Wifi pour tout suivre de loin ! Une mini horloge Cette horloge détient des petites dimensions qui lui permettent d'être transportée chez des proches. Avec un cadran distinctif qui n'est pas factice, des aiguilles indiquent l'heure simplement, elle peut ainsi convenir à des enfants, dans le cadre d'un apprentissage. Sa taille relativement petite présente un tout autre avantage, celui de pouvoir être disposée à différents endroits : autant dans une cuisine, que sur une table de chevet ou dans une pièce à vivre. Une vidéosurveillance high-tech : Dans cette horloge, il y a une caméra cachée qui permet de lancer des enregistrements vidéos. Au-delà de sa capacité à indiquer l'heure, elle peut surveiller discrètement pour éveiller aucun soupçon. Le petit objectif de surveillance est positionné au niveau du chiffre 8 du cadran, ce qui lui permet de se camoufler parfaitement. En la disposant correctement au coin d'un meuble, son champ de vision lui permet de suivre tous les mouvements des interlocuteurs. Avec sa qualité vidéo qui est exprimée en Full HD 1080P, il est vrai que cette mini caméra espion bénéficie d'une belle résolution. Ainsi, enregistrer une vidéo avec de jolis détails est une évidence et assure au visionnage une parfaite reconnaissance des individus. Les enregistrements peuvent être sous un format vidéo mais c'est aussi une possibilité de prendre des photos grâce à un appareil photo de 2 mégapixels. Selon les situations d'espionnage qui se présentent à vous, c'est soit la vidéo ou la photo qu'il faut privilégiée. Cette capacité de passer d'un mode à l'autre vous garantit une meilleure expérience, d'autant qu'elle se combine à de nouvelles fonctionnalités. Dans un premier temps, la détection de mouvement coexiste avec la surveillance vidéo. Cela signifie que votre caméra est en mode veille jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement de détecté à travers l'angle de vision. Automatiquement, l'horloge espionne lance son enregistrement et poursuit sa surveillance jusqu'à ce que plus aucune agitation ne soit identifiée. Nous parlons d'une mini horloge caméra espion qui fonctionne de jour mais qu'en est-il la nuit ? Tout simplement, elle espionne aussi ! Grâce à des leds infrarouges, la vision nocturne est une caractéristique technique de ce dispositif. Si pour vous la nuit est synonyme de stress, en adoptant ce type de caméra de sécurité alors vous serez rassurée. Qu'il s'agisse de la haute-résolution Full HD ou du détecteur de mouvement, tous deux fonctionnent même de nuit ! Une connexion en WiFi pour une caméra connectée Cette caméra de sécurité dispose d'une connexion au réseau wifi 2.4G. En téléchargeant une application compatible à la fois avec Windows, Android ou iOS, que vous soyez depuis un smartphone ou un ordinateur, l'accès à celle-ci ne pose aucun problème. Depuis cette application, il est possible de visionner un enregistrement vidéo comme d'accéder à quelques paramètres de réglage. Par exemple avec la détection de mouvement, cette fonction envoie des notifications d'alertes pour vous tenir informé en temps réel d'un potentiel mouvement compromettant. Il est aussi possible d'adapter l'angle de vue de la mini-caméra ou de zoomer pour se rapprocher d'un curieux détail. Quand utiliser cette mini horloge caméra espion ? De nombreuses situations justifient l'utilisation de cette caméra. En fait, ses fonctionnalités lui permettent d'être utilisée régulièrement et c'est ce dont nous allons vous parler si vous manquez d'idées. Tout d'abord, dans le cadre d'une vidéosurveillance d'espionnage. Si vous êtes absent de chez vous ou qu'un lieu en particulier doit être surveillé (un garage, une grange, une maison secondaire, un chantier...) sa surveillance vidéo peut servir à contrôler ces lieux. Grâce à sa vision ir, c'est un gadget espion qui enregistre de jour comme de nuit et qui lutte contre les comportements suspicieux (intrusions, cambriolages). En surveillant avec une horloge caméra il est très difficile voire impossible de se faire démasquer. Ce ne serait pas le cas en installant une caméra de surveillance ! Imaginez-vous suspecter un proche, et vous ne savez pas comment l'observer discrètement ? En disposant cette pendule à aiguille correctement sur un meuble (pensez toujours à avoir le meilleur champ de vision) vous accéderez à des vidéos qui devraient élucider certains questionnements. En plus d'avoir une caméra dissimulée, le microphone intégré vous permet d'entendre toutes les conversations. Cet enregistrement vidéo et audio est parfait pour un suivi complet. Mais il s'agit aussi d'utiliser cette mini horloge caméra espion pour de la prévention. En clair, elle peut servir à équiper une personne âgée ou à mobilité réduite. En filmant leur quotidien, vous vous rendrez compte des difficultés qui surviennent et de leur degré d'autonomie. En effet, la connexion auprès de l'application vous donne la possibilité de tout suivre à distance. Si jamais, il s'avère que la personne surveillée est en difficulté, vous pourrez aménager votre emploi du temps pour vous rendre à son domicile en urgence ou bien en téléphonant à un service d'aide à la personne, une ambulance etc. Caractéristiques techniques : Résolution vidéo : Full HD 1920x1080 pixels Résolution des photos : 2MP Technologie d'affichage : CMOS Prend en charge la vision nocturne Prend en charge la détection de mouvement Fonction microphone et haut-parleur WiFi 2.4G Espace de stockage : carte TF (carte micro SD) Capacité maximale de stockage : 128 Go (carte non fournie) Enregistrement continu Autonomie de la batterie : 8-10 heures Compatibilité : Windows/Android et iOS Fonctionne avec l'application Tuya Périphériques : 1 x port USB, 1 x port carte TF Couleurs : Noir Dimensions : 11.8 x 3.9 x 9.8 cm Poids : 400 grammes Contenu du pack : 1 x Mini horloge caméra espion 1 x Câble USB 1 x Manuel d'utilisation