Lien direct
  • Conrad
  • Mon compte

    Me connecter / M'inscrire

  • Panier

  • Promotions Promotions
  • Secteurs Industriels
    Industrie
    Infrastructure
    Serwices professionalles
  • Univers Conrad
    Conrad - Your Sourcing Platform
    Promotions
    Nouveaux produits
    Guides & Conseils
    Devenez vendeur sur conrad

    Marques propres

    Toolcraft
    Voltcraft
    Tru components
    Renkforce
    Speaka professional
    Sygonix
  • Services

    Services sélectionnés pour vous

    Statut de commande
    PCB
    Newsletter
    Garantie
    Avantage Education
    Service client
  • Solutions achats
    eProcurement
    Demande de devis
    Commandes cadencees
    Commande directe
    Produit a la demande
    Business Plus
  • Nos produits
  • Mon compte
  • Liste d'achats
  • Se déconnecter
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Le capteur d'ultrasons fait partie, à l'instar des capteurs infrarouges ou laser, de la grande famille de la détection. Utilisé dans de nombreux domaines, il propose souvent un prix très attractif pour une efficacité assurée. De taille réduite, il est un composant d'un circuit électronique dont les usages peuvent s'avérer très nombreux et dont nous verrons quelques exemples dans le paragraphe suivant.Il est à noter que les capteurs à ultrasons se différencient entre récepteurs et émetteurs, et lient parfois les deux fonctionnalités. En effet, ceux-ci émettent un signal qui, par rebond, leur revient, leur permettant notamment d'analyser une situation. À l'image d'autres capteurs, il peut également servir de télémètre.

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations utiles sur les capteurs à ultrasons

 

Les capteurs à ultrasons remplissent de nombreuses fonctions, même s'ils fonctionnent généralement en mode de fonctionnement. En effet, nous ne pouvons pas entendre les ultrasons, les fréquences utilisées sont trop élevées pour l'audition humaine. Beaucoup les connaissent par exemple de leur propre véhicule, à savoir sous la forme d'un contrôle de distance de stationnement réalisé par les capteurs à ultrasons montés dans les pare-chocs.

  • Was a ultrasonic capteur?

  • Quels sont les types et les types de construction ?

  • Critères d'achat des capteurs à ultrasons - à quoi s'agit-il ?

  • Notre Conseil pratique : réflecteur

  • FAQ - questions fréquentes sur les capteurs à ultrasons

  • Conclusion : comment acheter le capteur à ultrasons adapté

 

Was a ultrasonic capteur?

On appelle ultrasons les fréquences supérieures à 16 kHz, was même dans la fréquence limite supérieure que nous pouvons percevoir encore les personnes - en fonction de l'âge de la vie et de l'audition -.

La particularité de l'ultrason est que ces impulsions sonores peuvent être relativement bien mises en faisceau et qu'une portée plus large peut donc être atteinte.

Les capteurs à ultrasons produisent et reçoivent généralement des ondes ultrasonores à l'aide de matériaux piézoélectriques. Dans son mode de fonctionnement comme émetteur, une tension alternative électrique apporte un disque piézoélectrique pour le balancement, ce qui émet des ondes sonores perpendiculairement à la surface du transducteur.

Dans l'application en tant que récepteur, cela fonctionne exactement l'inverse, les impulsions sonores à haute fréquence qui se sont élevées stimulent le disque piézoélectrique en vibrations, générant ainsi un signal électrique. Le capteur à ultrasons ne détecte que la fréquence correspondant à sa fréquence propre, de sorte que le bruit parasite provenant d'autres sources soit masqué par le capteur.

 

Quels sont les types et les types de construction ?

Des capteurs à ultrasons sont disponibles pour différentes applications dans différents types de construction et types de construction.
La variante la plus simple représente des disques de capteurs à ultrasons sans boîtier propre. Le récepteur à ultrasons enregistre uniquement les ultrasons et ne transmet pas de signal actif, son mode de fonctionnement est défini comme capteur fixe.

Les émetteurs ultrasoniques sont utilisés lorsque seule une technologie d'ultrason est nécessaire et qu'aucune fonction de réception n'est nécessaire, ou lorsque celle-ci se fait via des récepteurs séparés.

Les capteurs à ultrasons combinés peuvent fonctionner dans les deux modes de fonctionnement, ils se combinent en tant que capteur émetteur et récepteur dans un boîtier.

En plus de ces capteurs à ultrasons, il existe des modules complets qui sont déjà disponibles en tant que capteur. Il s'agit par exemple d'un testeur de réflexion à ultrasons, d'un indicateur de niveau, de barrières ultrasoniques, d'un détecteur de mouvements, d'un débitmètre à ultrasons et d'un nébuliseur à ultrasons qui vaporisation de liquides ou de milieux en poudre.

 

Critères d'achat des capteurs à ultrasons - à quoi s'agit-il ?

Si un capteur à ultrasons défectueux doit être remplacé, les paramètres électriques doivent être aussi identiques que possible à la pièce défectueuse. Des valeurs différentes entraînent une non fonction ou des valeurs de mesure différentes. Lors de l'utilisation dans le secteur de l'automobile et dans d'autres applications où les conditions environnementales sont défavorables, l'utilisation de capteurs encapsulés est obligatoire. La plage de température admissible et la résistance aux vibrations sont tout aussi importantes.

 

Notre conseil pratique

Un capteur pour ultrasons est nécessaire, il fonctionne en mode d'émission et de réception combiné, un objet « silencieux » comme réflecteur. Ce sont en principe la plupart des objets avec une surface lisse et dure et une épaisseur de paroi suffisante.

La portée et la fiabilité sont étroitement associées à la nature de la surface réfléchissante. En règle générale, les surfaces à avaler telles que les panneaux en mousse, les tissus, les films fins, les matériaux fortement désamorcés ou grossièrement structurés, les matériaux en vrac et les surfaces qui sont inclinés pour l'émission/le récepteur et qui détourne les ondes sonores dans une autre direction ne conviennent pas à un capteur à ultrasons. En cas de doute, des essais d'utilisation doivent être effectués afin de garantir un fonctionnement fiable dans la pratique.

 

FAQ - questions fréquentes sur les capteurs à ultrasons

Comment un capteur à ultrasons peut-il envoyer et recevoir simultanément ?

Le fond de ce mode de fonctionnement est le décalage temporel de la fonction d'émission et de réception. Un circuit électronique correspondant commande périodiquement le capteur à ultrasons en tant qu'émetteur à la fréquence définie. La réception est activée dans les sorties d'émission.

Ultrasons

Comment un capteur à ultrasons mesure-t-il la distance sans contact ?

Le décalage temporel mesuré entre les impulsions d'émission et de réception (« différence d'exécution ») permet de déterminer la distance par rapport aux surfaces réfléchissantes. De même, il est possible de détecter des mouvements via ce que l'on appelle un double effet et de déterminer en plus la vitesse de l'objet avec le capteur.

Quelle est la précision de la mesure d'une distance avec un capteur à ultrasons ?

Outre la précision de la commutation d'évaluation, la densité et l'humidité de l'air jouent encore un certain rôle dans la mesure où elles affectent la vitesse du son d'environ 343 m/s à 20 °C dans l'air normal à une pression normale. Plus la distance par rapport à l'objet est grande et plus les écarts par rapport aux conditions standard sont importants, plus ces lois physiques sont appliquées comme erreurs supplémentaires dans la mesure.

Jusqu'à quelle distance peut-on mesurer avec des capteurs à ultrasons ?

Les capteurs à ultrasons pour les applications industrielles qui détectent des objets et des distances fonctionnent généralement dans une plage de quelques millimètres à une distance d'environ 0,5 mètre. Les télémètres à ultrasons peuvent mesurer la distance à un objet bien réfléchissant de taille suffisante jusqu'à une distance d'environ 20 mètres.

 

Conclusion : comment acheter le capteur à ultrasons adapté

Lors de l'utilisation dans des locaux habités et dans des environnements calmes, les fréquences de travail sont recommandées aussi clairement que possible au-dessus de 20 kHz afin d'éviter les fréquences audibles et les nuisances acoustiques qui pourraient en résulter.

Les modules intégrés (bouton de réflexion, barrières à réflexion, modules de capteur micro, etc.) peuvent être utilisés immédiatement et rendent inutile les développements propres complexes. Un capteur qui combine l'émetteur et le récepteur est peu encombrant et offre en outre l'avantage que les axes du son envoyé et reçu ne présentent aucun décalage l'un par rapport à l'autre. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à un alignement fastidieux entre l'émetteur et le récepteur, ni de procéder à un réajustement éventuel.

 
%seoprefootercolumns%
  • 1 500 000 références

  • 2500 marques

  • 18 marques Conrad

  • Service après-vente

  • 4 modes de livraison

  • Service Client

  • Ma commande

  • Modes de paiement pour les professionnels

  • Modes de paiement pour les particuliers

  • Droits de rétraction & retours

  • FAQ

  • Modes de livraison

  • A propos de Conrad

  • Conrad Your Sourcing Platform

  • Nouveautés & Conseils

  • Eco-responsabilité

  • ISO-certification

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Information REACH

  • Informations sur l'accessibilité

  • Services Conrad

  • Service devis

  • e-Procurement

  • Business Plus

  • Service calibration

  • Accès rapide

  • Marques de A à Z

  • Catégories de A-Z

  • Nos promotions 🛒

  • Download Center

  • Recrutement

Newsletter

Inscrivez-vous à la newsletter et recevez 10 % de réduction* sur votre prochaine commande, sans montant minimum d'achat.

Inscrivez-vous à la newsletter et recevez 10 % de réduction* sur votre prochaine commande, sans montant minimum d'achat.

Veuillez saisir une adresse e-mail valide !

Les Semaines du Génie Climatique
* Remise de 20 % sur une sélection de produits des marques Philips et Sygonix, et 10 % sur l'ensemble de la gamme Bosch Home Comfort (à l'exception des références : 2885941 et 3730522). Offre valable jusqu'au 07/06/2026 sur conrad.fr (hors commandes Marketplace). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Offre limitée à une utilisation par client. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités commandées dans certains cas particuliers.

Wiha
* Remise exclusivement valable sur les articles remisables de la marque Wiha affichant un statut de livraison vert (disponibilité immédiate). L'offre est applicable jusqu'au 31/05/2026 sur conrad.fr, à l'exclusion des produits vendus via la Marketplace. Offre non cumulable avec d'autres codes avantages et limitée à une seule utilisation par client. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités par commande dans certains cas.

Choisissez votre cadeau
* Cadeau offert pour toute commande d'un montant minimum de 250 €, 500 € ou 1 000 € HT (valeur minimum des articles immédiatement disponibles indiqués par un statut de livraison : vert. Valeur des articles conservés après un éventuel retour). Offre valable jusqu'au 19 juin 2026 sur conrad.fr (hors commandes Marketplace, cartes prépayées/cadeaux, livres et abonnement Business PLUS+). Non cumulable avec d'autres codes avantages. Offre limitée à une utilisation par client. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités par commande dans certains cas particuliers.

Modes de paiement
Conrad sur les réseaux sociaux

Nous contacter

CONRAD ELECTRONIC

SERVICE CLIENT

ZONE COMMERCIALE
ENGLOS LES GEANTS
AVENUE DE LA BOUTILLERIE
59320 SEQUEDIN

Besoin d'aide ? Consultez notre FAQ

Les prix indiqués s'entendent HT (Hors Taxes)

Tous les prix indiqués s'entendent TTC (Toutes Taxes Comprises)

  • Protection des données

  • Méthodes de paiement sécurisées

  • Protocole SSL

  • Conditions générales de vente et d'utilisation

  • Mentions légales

  • Protection des données

  • Droit de rétractation

Comparaison des produits
Liste d'achats