bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Également appelé relais CI, le relais circuit imprimé est une expression courante désignant plusieurs types de relais qui varient notamment selon leur modèle de connexion.

Un relais circuit imprimé, ou relais CI, est un dispositif de commutation capable de lier deux circuits aux propriétés électriques différentes. Il est autant utilisé par les professionnels que par les particuliers dans de nombreux domaines électriques et électroniques : du modélisme à la robotique, de la réparation (téléviseurs, amplificateurs audio, préamplificateurs) à la mécanique, le relais circuit imprimé est présent partout. Il a été utilisé dans la commutation téléphonique de type RTC, on le trouve dans de nombreuses applications logiques (ludiques, comme les flippers), etc.

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur le relais d'impression, relais enfichable

  • Was impr relais and connect relais?

  • Caractéristiques de l'équipement du relais

  • Éviter les arcs électriques

  • Différents types de relais

  • FAQ - questions fréquentes sur les relais d'impression et de branchement

  • Fabricants et marques sélectionnés

 

Was impr relais and connect relais?

En principe, les relais servent à commuter des charges plus importantes au moyen de petites tensions pour pouvoir commuter à des points éloignés sans avoir à entraîner la grande charge au point de commutation. Pour ce faire, on utilise un électroaimant qui attire (ou se déforme) le courant de commutation lors de la mise en place et qui, par une mécanique, ferme ou ouvre ou alterne les contacts de la charge à commuter. Cela permet une séparation galvanique de la charge à commuter, was qui garantit une sécurité supplémentaire.

 

Caractéristiques de l'équipement du relais

Pour les indications techniques, la tension nominale de la bobine (magnétique) est indiquée - pour les relais d'impression et les relais enfichables dans la boutique Conrad de 3 à 240 volts de tension continue ou alternative. D'autre part, la tension et le courant de commutation sont indiqués pour définir la plage d'utilisation. Les plages sont comprises entre 30 et 690 volts et entre 0,05 et 50 ampères.

Une autre caractéristique de l'équipement est le nombre de contacts de fermeture, d'ouverture et de changement, qui vont de un à cinq.

Les relais sont également bistables et monostables.

  • Les relais bistabile maintiennent une position prise une fois jusqu'à ce qu'une impulsion de commutation reprenne.
  • Les relais monostables quittent à nouveau la position de commutation prise après l'arrêt du courant de commutation.

La résistance interne de la bobine de commutation, qui s'étend de 14,7 ohms à 65 533 ohms pour les produits de Conrad, fournit également des informations sur les possibilités d'utilisation.

 

Éviter les arcs électriques

Une caractéristique de qualité et la plus grande faiblesse des relais sont les contacts de commutation pour la charge de commutation. Lors de l'ouverture du contact, un arc électrique peut se former, ce qui entraîne une combustion de contact, was qui provoque en fin de compte la destruction du contact et la défaillance du relais. Les matériaux composites, par exemple en argent et en nickel ou en argent et en dioxyde d'étain, offrent une plus grande résistance à l'incendie et une usure moindre par rapport aux alliages d'argent simples. La connexion du contact de commutation avec le ressort de commutation, le plus souvent riveté, a également une grande influence sur la durée de vie du relais.

En outre, il existe des dispositifs supplémentaires avec diodes ou des aimants soufflant qui empêchent ou réduisent le risque de contact.

 

Différents types de relais

Vous trouverez les relais suivants dans la boutique Conrad :

  • Relais d'impression : ils sont équipés de broches à souder traversantes pour une utilisation sur des circuits imprimés. Les cartes de circuits imprimés normalisées sont prises en compte.
  • Relais CMS : les relais de la technologie surface-Mount (CMS) ne possèdent pas de prises de vue sorties et câblées. Ces relais ne sont pas enfichés, mais soudés directement sur des circuits imprimés avec des surfaces de raccordement. Ils sont utilisés pour le montage industriel de cartes de circuits imprimés. L'abréviation CMS signifie en allemand « surface-montable-élément ».
  • Relais de sécurité : ils sont équipés de matériaux de contact de haute qualité et commutent en toute sécurité et sans potentiel des charges capacitives et inductives élevées.
  • Relais enfichable : ils sont équipés de fiches plates, carrées ou rondes qui permettent un remplacement rapide du relais, le plus souvent sans outil. Certaines versions s'adaptent à des prises de vue systémiques, comparables à des prises de courant et à des prises de courant. Les dispositifs d'enregistrement peuvent également être soudés sur des cartes de circuits imprimés.
  • Module DE porte ET : il s'agit d'un relais qui permet de réaliser des circuits logiques. Par exemple, si une tension est présente à l'entrée 1 et à l'entrée 2 et à l'entrée 3, un processus de commutation est déclenché. Si une entrée est hors tension, le relais ne s'allume pas.

Avec des emballages industriels en gros volumes, des prix d'achat très avantageux sont réalisables. Chez Conrad, il existe des kits et des packs de 40 relais.

 

FAQ - questions fréquentes sur les relais d'impression et de branchement

Quels sont les attributs généraux importants lors de l'achat de relais ?

Dans la boutique de Conrad, le type de montage est le premier, suivi de la tension de la bobine de commutation et du courant maximal à commuter. Une indication du nombre de contacts NO, NF ou inverseurs est souvent fournie. Les fiches techniques en format PDF à télécharger fournissent des informations précises sur les caractéristiques techniques des relais proposés.

En quoi un relais défectueux est-il détecté ?

L'usure des contacts de commutation peut entraîner une visibilité et, dans certains cas, un arc audible lors de l'ouverture des contacts. Cela se remarque également par l'odeur. Les dommages mécaniques des contacts et des ressorts de contact peuvent également entraîner l'arrêt des contacts, ce was peut réduire la charge de commutation et favoriser l'incendie de contact.
Une autre source d'erreur est la défaillance (brûlage) de la bobine de l'interrupteur, de sorte que le relais ne se met plus en marche.

Was faut-il respecter lors du remplacement d'un relais ?

Le remplacement ne doit être effectué que si le circuit de commande et le circuit de commutation sont tous deux hors tension. Utilisez toujours un relais de la même conception avec les mêmes paramètres de puissance comme remplacement. Les relais soudés et soudés sur les cartes de circuits imprimés doivent uniquement être remplacés à l'aide d'outils de soudage spéciaux afin d'éviter d'endommager les pistes conductrices.

Combien de temps un relais dure-t-il ?

Il n'est pas possible de faire une déclaration de principe à ce sujet, car les conditions d'utilisation et de charge ainsi que le matériau utilisé sont trop différents. Certains fabricants proposent de calculer pour le client une « valeur moyenne jusqu'à la panne » avec une description de l'environnement d'utilisation.

Un relais défectueux peut-il être remplacé par un autre type de connexion ?

Cela est possible en principe si les paramètres de puissance sont identiques. Pour les constructions expérimentales et dans les environnements de développement, il est possible de réaliser des tests avec différents relais.
Dans la plupart des cas pratiques, un tel remplacement sera interdit en raison de règles de sécurité ou ne sera tout simplement pas possible en raison des connexions obligatoires et de l'espace nécessaire à une installation ou un circuit.

 

Fabricants et marques sélectionnés

AFE ELECTRONICS (HK) Company LTD., basée à Hong Kong, conçoit, fabrique et vend des relais principalement pour les appareils ménagers, les applications de communication et les automobiles. Fondée en 2003.

Finder fonctionne exclusivement dans le domaine des relais de commutation, de temps et de surveillance depuis 1954. Avec plus de 12 500 produits, Finder dispose d'un des programmes relais les plus complets. Le siège et l'usine principale sont situés à Almese, près de Turin.

Omron, dont le siège social est situé à Kyoto, au Japon, Omron Corporation est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation. Fondée en 1933, Omron emploie plus de 37 000 personnes dans plus de 36 pays. En 1930, Kazuma Tateini, le fondateur d'Omron Corporation, a commencé ses activités de production et de commercialisation de presses à pantalon.

Panasonic : Panasonic Corporation est un groupe électronique japonais de marque japonaise, fondé en 1918 et basé à Kadoma. Les produits sont vendus sous plusieurs marques comme Panasonic et Technics.

Phoenix contact GmbH & Co. KG est une entreprise allemande qui propose des composants, des systèmes et des solutions dans le domaine de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'automatisation. Le siège de la tribu est dans le Blomberg westfälischen.

TE Connectivity est une entreprise mondiale qui emploie 75 000 personnes dans 150 pays et qui est présente dans de nombreuses branches. Le siège social est situé à Schaffhausen, en Suisse.

VOLTCRAFT est une marque propre de Conrad, développée depuis 1982 dans le Conrad Technology Center.

Weidmüller : il y a plus de 160 ans, en tant qu'entreprise textile, a commencé à produire des boutons-pression. Aujourd'hui, il fournit aux clients du monde entier des produits et des solutions dans le domaine de la connectivité industrielle. Siège social : Detmold.

WAGO emploie actuellement plus de 7 500 personnes dans le monde entier, dont environ 2 300 dans la maison mère de Minden/Westphalie. Plus de 1 000 employés développent, produisent et vérifient sur le deuxième site allemand de développement et de production à Sondershausen/Thüringen, ouvert en 1991.

Zettler Electronics, basée à Puchheim, produit depuis plus de 100 ans un vaste programme de produits allant des relais électromagnétiques aux transformateurs, composants magnétiques, commutateurs et thermostats via des écrans LCD/TFT.