Conseils
À la différence d'un thermomètre classique qui à mesure une température, un thermomètre infrarouge mesure un rayonnement thermique. Chaque objet émet une lumière de type corps noir appelé radiation. Le thermomètre infrarouge est capable de mesurer la température de surface à partir de cette lumière. Les thermomètres infrarouges de qualité que nous avons sélectionnés garantissent des résultats fiables.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les thermomètres infrarouges et les pyromètres
-
Que sont les thermomètres infrarouges ?
-
Fonctionnement du thermomètre infrarouge
-
Différents types de thermomètres infrarouges et de pyromètres
-
Critères d'achat pour les thermomètres infrarouges - à quoi s'agit-il ?
-
Notre Conseil pratique : respectez le temps de mise en équilibre
-
FAQ - questions fréquentes sur les thermomètres infrarouges
Que sont les thermomètres infrarouges ?
Le pyromètre et le thermomètre infrarouge se présentent souvent de la même manière dans le langage courant. Tandis que le terme pyromètre est utilisé dans le domaine industriel et professionnel, il est plus souvent question de thermomètres infrarouges dans le secteur privé et dans le secteur de l'atelier.
Le terme pyromètre est une composition des mots grec pyr « fire » et métron « mesure, échelle ». Le « feu » semble être une bonne solution pour les températures extrêmement élevées que les appareils de mesure peuvent détecter.
Les thermomètres infrarouges ou pyromètres peuvent mesurer des températures comprises entre -50 et +5000 °C selon le modèle, sans contact. Pour déterminer la température de surface des objets, ils n'ont pas besoin d'être en contact direct avec eux. Ils capturent plutôt le rayonnement thermique ou infrarouge émanant de tout objet dont la température est supérieure au point zéro absolu de 0 kelvin (correspond à -273,15 °C).
Thermomètre infrarouge pour la mesure de surface sans contact
Fonctionnement des thermomètres infrarouges
Chaque objet « chaud » émet un rayonnement électromagnétique propre proportionnel à sa température de propriété. Le rayonnement infrarouge (en bref, le rayonnement IR) en représente une partie. Il s'agit d'ondes électromagnétiques qui ne sont pas visibles pour l'œil humain, mais dont l'effet de réchauffement peut être perçu. En fonction de la longueur d'onde, vous pouvez distinguer l'infrarouge proche (le plus proche de la lumière visible), l'infrarouge moyen et l'infrarouge lointain (le plus proche des micro-ondes). Plus la température de propriété de l'objet à mesurer est élevée, plus le rayonnement IR chute et plus la longueur d'onde du rayonnement est courte.
Un pyromètre IR à image thermique combine les avantages des deux technologies
Pour la mesure de la température, les thermomètres infrarouges ou pyromètres ont pour but de cibler une zone spécifique de l'objet, appelée la tache de mesure. A l'aide d'une optique d'entrée ou d'une lentille, le rayonnement infrarouge sortant de l'objet est regroupé et focalisé sur l'élément détecteur. Il s'agit d'un capteur qui convertit et transmet le rayonnement en un signal électrique proportionnel. Le signal est amplifié, traité et représenté sur l'écran du thermomètre dans la taille de sortie correspondante. Le thermomètre infrarouge avec caméra thermique ne donne pas la valeur numérique de la mesure, mais génère une image thermique qui rend les différences de température visibles sur les surfaces à l'aide de couleurs de lumière.
La précision d'une mesure de température infrarouge dépend fortement du degré d'émission de l'objet à examiner. Il désigne la mesure du rayonnement thermique spécifique d'un corps par rapport au corps noir théorique qui absorbe complètement tout rayonnement. Le fait que le degré d'émission joue un rôle si décisif est la raison suivante : il y a des objets qui peuvent être très chauds mais qui peuvent émettre peu de rayonnement infrarouge, ce qui est dû à leurs propriétés matérielles. Afin d'interpréter l'intensité du rayonnement émis et de pouvoir en déduire la bonne température, le degré d'émission du matériau ou du corps doit être connu. Le béton, les briques, le marbre, la stratifié et les carreaux ont un degré d'émission élevé, ils dégagent donc beaucoup de chaleur. Ils sont très bien adaptés pour une mesure de température sans contact. Les panneaux de fibres, papiers peints, vernis et céramique sont à émission moyenne. La porcelaine, le liège et le coton ont un faible degré d'émission, ils ne dégagent donc pas de chaleur à l'état chaud.
Différents types de thermomètres infrarouges et de pyromètres
Les thermomètres infrarouges ou les pyromètres sont disponibles dans différents types de construction et conviennent donc à différentes utilisations. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez entre autres les types suivants d'appareils de mesure de la température infrarouge :
Mini thermomètre et thermomètre à poche
Les petits thermomètres infrarouges compacts et maniables ou pyromètres sont parfaits pour une utilisation quotidienne et domestique. De nombreux modèles sont équipés d'un écran numérique et disposent de fonctions supplémentaires plus petites, telles qu'un chronomètre intégré ou une lampe de poche.
Certains thermomètres sont également équipés d'une porte-clés, d'un clip de chemise ou d'un support de ceinture pour un transport confortable et toujours à portée de main. De plus, il existe des modèles équipés d'une sonde de pénétration et d'un capteur de température intégré. Elles sont idéales pour les mesures dans le domaine alimentaire.
Pistolets de mesure
Les pistolets de mesure sont plus grands que les thermomètres à poche et peuvent en général présenter un certain nombre de fonctions différentes. Il existe par exemple des thermomètres infrarouges laser équipés d'un pointeur laser pour une vision précise. Certains modèles disposent d'une fonction d'alarme qui affiche immédiatement lorsque les limites programmées sont dépassées.
En plus de la valeur mesurée, l'écran affiche souvent d'autres informations telles que le minimum, le maximum, la valeur moyenne ou la valeur différentielle. Les thermomètres avec slots pour cartes mémoire SD ou mémoire intégrée offrent la possibilité de sauvegarder les valeurs mesurées et ainsi d'évaluer les séries de mesure.
Par rapport aux pyromètres IR et aux thermomètres au format miniature, les pistolets de mesure ont souvent une résolution optique plus élevée, permettant ainsi une plus grande distance par rapport à l'objet de mesure lors de la mesure. Les pyromètres infrarouges sous forme de pistolets de mesure peuvent être utilisés de manière polyvalente, par exemple pour mesurer la température des chauffages, des conduites d'eau chaude, des moteurs, des fours, des surfaces de cuisson ou des réfrigérateurs.
Thermomètre infrarouge avec caméra thermique
Le thermomètre infrarouge avec caméra thermique intégrée offre l'avantage de pouvoir mesurer la température d'une zone plus grande. Les images thermiques indiquent d'un coup d'œil les différences de température éventuelles dans la zone à l'étude.
Cela s'avère par exemple avantageux pour identifier les murs froids à l'intérieur, qui sont susceptibles d'être exposés à des moisissures. Les fuites thermiques sur les fenêtres et les portes ainsi qu'une répartition inégale de la chaleur dans les radiateurs ou les systèmes de chauffage peuvent également être trouvées de cette manière.
Critères d'achat pour les thermomètres infrarouges - à quoi s'agit-il ?
Un thermomètre infrarouge ou un pyromètre doit être adapté à son usage spécifique. Cela commence dès la plage de mesure de la mesure de la température. Un pyromètre utilisé principalement pour mesurer la température des façades, des fenêtres et des portes ne doit pas être capable de mesurer une température maximale de +2000 °C. Dans le cas contraire, les pyromètres avec une plage de mesure très limitée sont moins adaptés à des fins industrielles.
La précision des appareils de mesure de la température joue également un rôle important, surtout lorsque des résultats de mesure de haute précision sont nécessaires. Par exemple, une précision de base de ±1% ou de ±1°C indique que la valeur de mesure réelle peut différer de 1% ou de 1°C vers le haut ou vers le bas. Les thermomètres IR mesurent la température en visant un point de mesure sur l'objet à examiner. Plus le thermomètre est éloigné, plus le point de mesure est grand.
Dans de tels cas, une très bonne résolution optique est importante. Les thermomètres infrarouges équipés de systèmes de lentilles de haute qualité fonctionnent également avec une grande précision sur de grandes distances par rapport à l'objet de mesure. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du code de résolution optique, appelé optique de mesure. Il s'agit du rapport entre la distance et la taille du spot de mesure. Par exemple, une optique de mesure de 10:1 indique que le point de mesure a un diamètre de 1 cm lorsqu'il est à 10 cm du capteur du thermomètre.
Lors de l'achat de thermomètres infrarouges ou de pyromètres, il convient également de respecter le degré d'émission indiqué pour lequel l'appareil a été calibré. Les modèles avec un degré d'émission de 0,95 peuvent mesurer facilement des matériaux tels que le béton, le bois ou les surfaces peintes. Cependant, ils ne conviennent pas pour la mesure de la température des objets à faible degré d'émission. Pour les pyromètres de haute qualité, le degré d'émission peut être réglé individuellement, mais pour cela, il faut savoir exactement avec quel matériau il faut faire et quel est le degré d'émission. À cette fin, il existe des tableaux de taux d'émission qui permettent de classer de nombreux matériaux selon leur type et leur type et qui sont énumérés avec leur degré d'émission respectif.
Conseil pratique : respectez le temps d'alignement
Les thermomètres infrarouges peuvent être utilisés à des températures ambiantes différentes. Si le changement est trop brusque, cela a parfois des effets négatifs sur les valeurs mesurées . C'est pourquoi il convient de tenir compte d'un certain temps de réglage afin que le thermomètre infrarouge puisse s'adapter à la température ambiante correspondante. En cas de variations de température importantes, le thermomètre doit être stocké dans le nouvel environnement pendant au moins cinq minutes avant d'être mesuré.
FAQ - questions fréquentes sur les thermomètres infrarouges
Mon thermomètre infrarouge a un degré d'émission fixe. Puis-je tout de même mesurer la température des surfaces brillantes ?
Une mesure précise de la température IR n'est pas possible sur des surfaces brillantes. Vous pouvez cependant vous aider en utilisant des autocollants infrarouges spéciaux. Dans notre magasin en ligne, nous proposons un ruban adhésif IR pour surfaces nues qui simule un degré d'émission standard de 0,95 et permet ainsi une mesure avec des thermomètres IR ou des pyromètres calibrés pour ce degré d'émission.
Un thermomètre infrarouge peut-il « mesurer » à travers la poussière ou la vapeur ?
Non. Un thermomètre infrarouge mesure toujours la température de surface qui est d'abord touchée. Il convient donc d'éviter les interférences entre l'appareil de mesure et le point de mesure. Cela comprend le brouillard et la vapeur, ainsi que la poussière et d'autres salissures.